This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCBルーラー完全ガイド

初出公開日 Feb 10, 2026, 更新日 Feb 10, 2026

1 min

目次
  • PCBルーラーとは?
  • PCBルーラーの主な役割
  • PCBルーラーの機能と測定項目
  • 適切なPCBルーラーの選び方
  • PCBルーラーを自作する方法
  • まとめ
  • JLCPCBルーラー

PCB設計および製造の世界では、正確さと精度を実現するために適切なツールを持つことが非常に重要です。その中でも、プロフェッショナルからホビーユーザーまで幅広く支持を集めているツールの一つがPCBルーラーです。

この専用測定ツールは、正確な寸法測定、参照情報、部品フットプリントを提供し、設計者、エンジニア、技術者、組立担当者がPCB開発のさまざまな工程で作業を進めるのを支援します。

本ガイドでは、PCBルーラーとは何か、その主な機能や測定項目、適切なPCBルーラーの選び方、そしてカスタムPCBルーラーを作成するためのポイントについて解説します。

PCBルーラーとは?

PCBルーラーとは、PCB関連作業のために特別に設計された専用測定ツールです。FR-4や金属などの耐久性の高い素材で作られており、長期間にわたって高い精度を維持します。

ルーラーには、寸法目盛り、部品フットプリント、各種リファレンスガイドなどが幅広く刻印されており、PCB設計および実装作業を効率的に進めることを目的としています。

PCBルーラーの主な役割

PCBルーラーは、PCB設計プロセスにおいて主に2つの重要な役割を果たします。

まず1つ目は、プリント基板上の電子部品や配線パターンに対して、正確な寸法測定と参照情報を提供することです。これにより、はんだ付け工程でのミスを防ぎ、部品の正確な配置と回路の正常な動作を確保できます。

2つ目は、抵抗、コンデンサ、インダクタ、ICチップなどの部品パッケージを視覚的に確認・理解するのを助ける点です。これにより、設計段階でより適切な判断が可能になります。

PCBルーラーの機能と測定項目

PCBルーラーに刻まれたマーキングは、多様な用途に対応し、設計者にとって非常に有用な機能を提供します。主な特長は以下の通りです。

1. 部品レイアウトのための高精度測定

PCBルーラーが提供する正確な寸法により、基板上の部品配置を精密に計画できます。これにより、設計ミスを防ぎ、限られたスペースを最大限に活用することが可能になります。

2. 性能を考慮した配線幅の最適化

多くのPCBルーラーには、電流容量などを考慮した配線幅のリファレンスが含まれています。これを活用することで、過熱や性能低下を防ぎ、必要な電流を安全に流せるPCB設計が実現できます。

3. 部品サイズと形状の可視化

PCBルーラーは、単なる寸法測定だけでなく、部品フットプリントも備えています。これにより、部品のサイズや形状を直感的に把握でき、基板スペースとの適合性を確認しながら部品選定を行えます。

PCBルーラーが提供する正確な寸法、配線幅リファレンス、部品フットプリントを活用することで、正確な部品配置、最適な配線設計、そして業界標準への準拠が可能になります。PCBルーラーの使用は時間の短縮だけでなく、設計ミスの低減にもつながり、高品質なPCB設計を実現します。

適切なPCBルーラーの選び方

PCBルーラーを選ぶ際には、以下の4つのポイントを考慮するとよいでしょう。

  1. 精度 正確な寸法測定や部品フットプリントを提供できるPCBルーラーを選び、設計精度と互換性を確保しましょう。
  2. 耐久性 PCB設計は過酷な作業環境になることも多いため、ステンレス鋼やアクリルなど、耐久性の高い素材を使用したルーラーがおすすめです。
  3. 使いやすさ 目盛りが見やすく、フォントが読みやすいこと、色分けされたセクションなどのユーザーフレンドリーな設計は、作業効率を大きく向上させます。
  4. 設計ソフトとの互換性 一部のPCBルーラーは、主要なPCB設計ソフトと互換性があり、寸法やフットプリントを直接取り込めます。これにより、設計プロセスがよりスムーズになります。

PCBルーラーを自作する方法

自分の用途に合わせたカスタムPCBルーラーを作りたい場合は、以下の手順を参考にしてください。

設計の計画

配線幅、ドリルサイズ、部品フットプリントなど、ルーラーに含めたい機能や測定項目を明確にします。

PCB設計ソフトの使用

EasyEDA、KiCad、Altium Designer などのPCB設計ソフトを使用し、正確な測定ツールや部品ライブラリ、DRC機能を活用して設計します。

サイズとスケールの決定

作業スペースに収まり、読みやすいサイズを選びます。一般的には15cm(150mm)や6インチがよく使われます。

素材の選択

剛性や環境耐性を考慮し、FR-4ガラスエポキシやアルミニウムなどの素材を選びます。

視認性の確保

線の太さやフォントサイズを適切に設定し、目盛りがはっきり読めるようにします。

精度の検証

校正済みの基準定規と比較し、必要に応じて調整を行い、測定精度を確保します。

アライメントマークの追加

PCBレイアウト作業時に位置合わせがしやすいよう、基準マークを追加します。

部品フットプリントの追加

よく使用する部品のフットプリントを含めることで、レイアウト時のクイックリファレンスとして活用できます。

データ出力と製造

Gerber形式でデータを出力し、信頼できるメーカーに製造を依頼します。材料、層構成、銅箔厚、ソルダーマスク色、シルク印刷などの仕様を明確に指定してください。

確認とテスト

完成後は必ず精度を確認し、目盛りや表示が正確かつ読みやすいかをチェックします。必要であれば次回製作に向けて改良を行いましょう。

まとめ

PCBルーラーは、PCB設計および製造の分野において今なお欠かせないツールです。オンラインツールが普及する中でも、物理的なPCBルーラーは実作業において大きな利点を持っています。

正確な寸法測定、確実な部品配置、そして開発プロセス全体の効率向上に貢献します。PCBルーラーを活用することで、作業効率の向上、ミスの削減、高品質なPCBの実現が可能になります。

JLCPCBルーラー

JLCPCBルーラーは、インチとミリの両方の単位に対応しています。0~20cmまでの数値が明確に表示されており、高い測定精度を誇ります。さらに、数字の間には細かい目盛りが刻まれており、より精密な測定が可能です。

また、かわいらしいクマのイラストがデザインされているのも特長です。JLCPCBルーラーは、JLCPCB.com にて注文することで入手できます。

学び続ける