電荷とは何か?定義、種類、例
1 min
- 1. 1Cの定義
- 2. 電荷の基本的性質:
- 3. 電荷には2つの種類があります:
- 4. 電荷の基本的特性:
- 結論:
電荷は、電子工学において最も基本的かつ根本的な量です。電荷とは、一部の素粒子が持つ物質の基本的な性質であり、粒子が電場や磁場によってどのような影響を受けるかを決定します。そして、電池(または電源)からエネルギーを運びながら回路内を流れる電荷の流れは、電気として知られています。電気が流れるためには、電池からワイヤーを通り部品を経由して再び電池に戻る、完全な回路が存在しなければなりません。メートル・キログラム・秒単位系およびSI単位系における電荷の単位はクーロンであり、電流が1アンペアの値を持つときに、毎秒電気回路内の導体の断面を流れる電荷の量として定義されます。
私たちは、電気が電池の正極(+)端子から負極(-)端子へ流れると言います。正の電荷を持つ粒子がこの方向に回路内を流れると想像できます。この電気の流れは慣用電流と呼ばれ、電子工学全体で使用される流れの方向です。しかし、これは完全な答えではありません。なぜなら、実際に移動する粒子は負の電荷を持ち、それらは反対方向に流れるからです!この記事では、電気と電荷についてさらに詳しく見ていきましょう。
1. 1Cの定義
1 Cは、ワイヤーを流れる電流が1 Aである場合に、1秒間にそのワイヤーを流れる電荷として定義できます。1クーロンは、6.24 × 1018個の自然電荷単位(個々の電子や陽子など)から構成されます。アンペアの定義から、電子自体は1.602176634 × 10−19クーロンの負の電荷を持ちます。電気化学的な電荷の単位であるファラデーは、金属の電気めっきなどの電気分解反応を説明する際に有用です。1ファラデーは96485.332123クーロンに等しく、これは1モルの電子(すなわち、アボガドロ数、6.02214076 × 1023個の電子)の電荷です。
2. 電荷の基本的性質:
互いに反対の性質を持つ電荷は引き合う傾向があります。同じ性質の電荷は互いに反発します。それらは以下の通りです:
例えば、2つの陽子と2つの電子は互いに反発します。陽子と電子は互いに強く引き合います。これらの特性は、電荷の種類、またはそれらに作用して流れの方向を調整する力によって決まります。それらが持つ電荷の種類は異なります(陽子は1.6 x 10-19 Cの電荷を持ち、電子は-1.6 x 10-19 Cの電荷を持つことに注意してください)。陽子と電子は同じ大きさの電荷を持ちますが、その性質は反対です。電荷の記号は「q」または「Q」です。原子内の電子の総電荷は、電子の数に1個の電子の電荷を掛けたものに等しくなります。この定義によれば、電荷の公式は次のように書くことができます。
Q=ne
ここで、Qは総電荷、eは単一の電子の電荷、nは電子の総数を表します。物体の電荷は、期待値と比較することによって測定できます。研究によると、電子の電荷は1.6 x 10-19 Cです。
3. 電荷には2つの種類があります:
正電荷:
正電荷、つまり陽子の電荷は+1.6×10-19クーロンです。正電荷を持つ電界線は内部から発生し、無限遠まで伸びます。
負電荷:
負電荷、つまり電子は-1.6×10-19クーロンです。負電荷を持つ電界線は無限遠からやって来ます。
電荷によって、髪の毛の束が定規に引き寄せられます。同様に、風船を髪の毛でこすると髪の毛が風船に引き寄せられます。しかし、2つの風船を同時に触れると、風船同士は反発しますが、髪の毛の束は引き寄せられます。
電流は、電荷が流れる割合です。
q/t = I
4. 電荷の基本的特性:
1) 電荷の加法性
点電荷と見なされる場合、電荷はスカラー量です。電荷は点電荷であり得ますが、それでも正と負の電荷であることに注意する価値があります。内部にn個の電荷がある場合、電荷の加法性によれば、全体の電荷は個々の電荷の代数和に等しくなります。
Q = q1+ q2+ q3+ q4+ q5+ q6+ q7+ q8+ ….. qn
2) 電荷の保存:
電荷保存の理論によれば、電荷は生成も消滅もしません。電荷はある物体から別の物体へ移動することはできますが、生成も消滅もできません。孤立系では、電荷は常に保存されます。
3) 電荷の量子化:
系の電荷は固定された量です。電荷は技術的には量子化された量です。基本電荷単位(すなわち1.6 x 10-19 C)の整数倍を用いて、系の正味電荷を示すことができます。物体の正味電荷がqである場合、式は次のように表せます:
Q = ne
文字「e」は、電子と陽子の基本電荷単位を表します。この式において、nは整数でなければならず、分数や無理数であってはなりません。したがって、nの値としては任意の正または負の整数を使用できます。例えば、nの値は1、-1、2、-3、4、-5などになります。
電荷の量子化の概念は、式「q = ne」を用いて系に含まれる総電荷量を計算するために重要です。総数n1個の電子と総数n2個の陽子を持つ系を考えてみましょう。これらの事実に基づいて、総電荷量は (n2 – n1) e であると推論できます。
結論:
物質が電磁場の中に置かれると、電荷を獲得し、それによって力を受けることになります。正または負の電荷が存在します(それぞれ主に陽子と電子によって運ばれます)。同じ種類の電荷は互いに反発し、異なる種類の電荷は互いに引き付け合います。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......