PCB ビアとは何か、そしてどのタイプを選ぶべきか?
1 min
- ビアとは?
- PCBにおけるビアの種類
- PCBビアの設計上の考慮事項
- ビアインパッド設計とは?
- まとめ
プリント回路基板(PCB)の設計は、電子製品開発において極めて重要な要素です。PCBは電子部品を秩序正しくコンパクトに配置し、効率的な信号伝達を可能にするとともに、電気的な干渉のリスクを最小限に抑えます。PCB設計において欠かせない要素の1つがビア(via)です。ビアは基板に小さく開けられた穴で、基板の異なる層間を電気的に接続する役割を果たします。
本記事では、PCBビアの概要を包括的に解説し、種類、設計上の考慮事項、アプリケーションについて説明します。また、適切なビアを選択することが製品の性能と信頼性に与える影響についても議論します。
ビアとは?
ビアは、PCBに開けられた小さな穴で、基板の異なる層間を接続します。ビアの内壁は銅などの導電性材料でコーティングされており、穴を通じて電流が流れ、層間の接続を確立します。ビアは多層PCB設計において不可欠であり、異なる層間の電気的・熱的な接続を提供します。
ビアは基板の全面を貫通してすべての層を接続する場合もあれば、基板の一部のみを貫通して数層のみを接続する場合もあります。ビアのサイズや形状は用途や設計要件によって異なり、円形以外の形状もあり、直径は数ミルから数百ミルまでさまざまです。
ビアの配置も重要です。ビアは通常、重要な部品やトレースがない領域に配置され、信号の干渉や電気的ノイズの原因となることを防ぎます。また、ビアの位置は基板の熱性能にも影響するため、熱要件を考慮した配置が求められます。
PCBにおけるビアの種類
PCB設計には複数のビア種類があり、それぞれ独自の特性と用途を持ちます。以下に代表的なビアを示します。
1. スルーホールビア:
スルーホールビアは最も一般的なビアで、基板の全面を貫通しすべての層を接続します。大電流の接続や機械的な支持に用いられ、層間の確固たる接続が必要な場合に適しています。
2. ブラインドビア:
ブラインドビアは最外層から内層へ接続するが、基板の反対側の最外層までは貫通しないビアです。高密度実装でスペースが限られる場合に用いられ、最外層と内層を効率的に接続します。
3. バリードビア:
バリードビアは内層同士のみを接続し、最外層には到達しないビアです。高密度実装で内層間の多数の接続が必要な場合に、基板サイズを増やさずに実装密度を向上させます。
4. ビアインパッド:
ビアインパッドは部品パッドの直下に配置されるビアです。ビアインパッド技術は高密度実装に有効で、トレース長を短縮し信号品質を向上させます。また、実装時に導電性材料でビアが埋められるため、はんだブリッジのリスクも低減します。
5. マイクロビア:
マイクロビアは直径6ミル未満の極小ビアです。限られたスペースで多数の接続が必要な高密度実装や、信号完整性が重要な高周波用途に適しています。
6. スタックドビア:
スタックドビアは複数のビアを上下に重ねて形成する構造です。高密度実装で層間の多数接続が必要な場合に、基板サイズを増やさずに実装密度を高めます。
7. ビアテンティング:
ビアテンティングはビアをはんだマスクやエポキシなどの非導電性材料で覆い、異物や湿気の侵入を防ぐ処理です。厳しい環境下での腐食や損傷を防ぎ、外観を改善するとともに、偶発的な短絡リスクも低減します。
PCBビアの設計上の考慮事項
PCB設計において、ビアの設計と配置を慎重に検討することが不可欠です。不適切な設計や配置は基板の性能と信頼性に悪影響を与えます。以下に主要な考慮事項を示します。
1. ビアアスペクト比計算機:
ビアのアスペクト比は、ビアの深さと直径の比率です。この比率は通電能力とメッキ厚さに影響します。高アスペクト比ビアは長時間のメッキサイクルが必要となりメッキ層が厚くなりますが、低アスペクト比ビアはメッキ層が薄くなり導電性に影響する可能性があります。アスペクト比計算機は最適な比率を算出するのに役立ちます。
2. 標準ビアサイズ(ミル単位):
標準ビアサイズはミル単位で表され、基板厚さや製造メーカの能力によって異なります。ビアサイズは製造コスト、歩留まり、信頼性に影響するため、メーカの能力を考慮し、設計要件に適したサイズを選定する必要があります。
3. PCBアニュラリング計算機:
アニュラリングはビア周囲の銅リングです。リング幅はビアの信頼性と性能に大きく影響し、狭すぎると接続が弱くなり導電性と信頼性が低下します。一方、広すぎると製造コストが増し実装密度が下がります。アニュラリング計算機は最適なリング幅を算出するのに役立ちます。
4. ビアメッキ厚さ:
メッキ厚さはビアの導電性と信頼性に影響します。厚いメッキ層は導電性を向上させますが、製造コストが増し実装密度が下がる可能性があります。薄いメッキ層はコストを下げ密度を上げますが、導電性や信頼性に影響する可能性があります。用途に応じた適切な厚さを選定する必要があります。
5. PCBレイアウトにおけるスタブとは:
スタブはビアに接続される余分なトレース長です。スタブは信号反射を引き起こし信号完整性を損なうため、できる限り短くする必要があります。また、スタブのインピーダンスをトレースと一致させることも重要です。
ビアインパッド設計とは?
ビアインパッド技術は高密度実装においてますます普及しています。この技術ではビアを部品パッドの直下に配置し、部品と基板をより直接的に接続します。信号品質の向上、トレース長の短縮、はんだブリッジリスクの低減などの利点があります。
JLCPCBビアインパッドとは?
JLCPCBビアインパッドは6〜20層のPCBでPOFV(Plated Over Filled Via)に無料でアップグレードされ、今後も高層数基板の標準仕様として無料提供されます。サンプル也好評生産でも追加コストは発生せず、JLCPCBの先進的な製造技術の恩恵を誰もが享受できます。
ビアインパッドの利点
ビアインパッド技術は製造時にパッドに小さな穴を開け導電性材料で充填するため、別途ビアスペースが不要で基板サイズを縮小し実装密度を向上させます。トレース長が短縮され信号品質が改善され、干渉やノイズのリスクも低減します。また、ビアが導電性材料で埋められるため、はんだブリッジのリスクも低減します。
JLCPCBは高密度実装向けにビアインパッド技術を無料で提供しています。
JLCPCBビアインパッドの設計指針
JLCPCBのビアインパッド技術を利用する際は、以下の点に注意してください。
A. 最小ビア径:
JLCPCBはビアインパッド技術に0.2mmの最小ビア径を推奨しています。このサイズは部品の実装プロセスに干渉せず、十分な導電性を確保します。
B. 最小アニュラリング幅:
JLCPCBはビアインパッド技術に0.1mmの最小アニュラリング幅を推奨しています。この幅は十分な銅被覆を確保し、良好な導電性と信頼性を提供します。
C. ビアフィリング:
JLCPCBは製造時に導電性ペーストでビアを充填します。ペーストは導電性に優れ、部品や基板に悪影響を与えないよう厳選されています。
D. 部品クリアランス:
ビアインパッド技術では、ビアが部品の実装や動作に干渉しないようクリアランスを確保することが重要です。JLCPCBはビアと部品パッド間に0.1mm以上のクリアランスを推奨しています。
E. ソルダーマスク:
JLCPCBは ソルダーマスク開口部を部品パッドよりもわずかに大きくすることを推奨しており、ペーストが隣接パッドに流出するのを防ぎます。
F. ビアインパッドの制限:
JLCPCBのビアインパッド技術には制限があり、大型パッドを持つ部品や大量のはんだペーストが必要な部品には適していません。また、高信頼性や大電流が要求される用途にも適さない場合があります。
まとめ
適切なビアを選定することは、基板の性能、信頼性、製造コストに大きく影響する重要な判断です。ビア選定には用途の要件、PCBメーカの能力、業界標準やベストプラクティスを考慮することが不可欠です。
PCBメーカと緊密に連携し、業界標準やベストプラクティスに従うことで、特定の用途に最適化され信頼性の高いビア設計を実現できます。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......