電子機器と回路の基礎を理解する
1 min
現代のテクノロジーの領域では、電子機器や回路は、日常のガジェットから複雑な機械まで、あらゆるものを動かす上で重要な役割を果たしています。これらのコンポーネントの基礎を理解することで、様々な電子システムの動作と相互作用に関する貴重な洞察が得られます。このブログでは、電子機器と回路の基礎、その種類、機能、および今日のテクノロジー環境における設計の重要性について説明します。エレクトロニクスとは、電気回路内の電子の流れを研究することを意味します。エレクトロニクスという言葉は、電子力学に由来しており、外部から印加されるさまざまな電界の条件下で電子がどのように動作するかを学ぶことを意味します。
電子機器とは何ですか?
電子機器は、電子回路を利用して特定の機能を実行する機器です。これらの機器は、抵抗器やコンデンサなどの単純な部品から、スマートフォンやコンピューターなどの複雑なシステムまで多岐にわたります。電子機器は、さまざまな材料や部品を通る電流の流れを伴う電子工学の原理に基づいて動作します。
電子機器の種類:
各デバイスにはいくつかの基本的な特性があり、コンポーネントはそれに応じて動作します。意図した回路の構築にそれらを使用するかどうかは、開発者のモットーによって異なります。次の図は、さまざまな電子回路で使用される電子コンポーネントの例をいくつか示しています。概要を把握するために、コンポーネントの種類を見てみましょう。コンポーネントは、アクティブ コンポーネントまたはパッシブ コンポーネントのいずれかです。
1. 受動デバイス:抵抗器、コンデンサ、インダクタなどが含まれます。これらは動作に外部電源を必要とせず、回路内の電気エネルギーの流れを管理するために使用されます。
2. アクティブ デバイス:これらのデバイスは外部電源を必要とし、電流の流れを制御できます。例としては、トランジスタ、ダイオード、集積回路 (IC) などがあります。
3. 半導体デバイス:これらはアクティブ デバイスのサブセットであり、機能するためにシリコンなどの半導体材料に依存するダイオードやトランジスタなどのコンポーネントが含まれます。
4. 電気機械装置:リレー、モーター、ソレノイドなど、電子機能と機械機能を組み合わせた装置です。
電子回路とは何ですか?
電子回路は、電流を流して特定の機能を実行する閉ループ システムです。回路は、基本的な懐中電灯の回路のように単純なものから、コンピューター プロセッサに見られるような複雑なものまであります。回路は、すべての電子機器の動作の基本です。
電子回路の種類:
1. アナログ回路:これらの回路は連続信号を処理し、オーディオ増幅や無線送信などのアプリケーションで使用されます。
2. デジタル回路:これらの回路は離散信号で動作し、デジタルコンピューティングとデータ処理に不可欠です。例としては、論理ゲートやマイクロプロセッサなどがあります。
3. ミックスドシグナル回路:これらの回路は、アナログコンポーネントとデジタルコンポーネントの両方を組み合わせて幅広い信号を処理し、アナログ-デジタルコンバーター (ADC) などのデバイスで使用されます。
4. 電源回路:電力を管理および調整するように設計されたこれらの回路には、電源、電圧レギュレータ、コンバータが含まれます。
電子回路の基本的な主要コンポーネント:
電子回路は、抵抗器、コンデンサ、インダクタ、集積回路などのコンポーネントを使用して設計されます。これらの回路の動作は、回路理論と数学モデルを使用して分析および予測できます。
抵抗器:抵抗器は電流の流れを制限する部品です。回路内の電流レベルを制御し、電圧を分割するために不可欠です。抵抗器は、「抵抗器の端子間に加えられる電圧は、抵抗器を流れる電流に正比例する」というオームの法則の原理に基づいて動作します。
コンデンサ:コンデンサは電気エネルギーを蓄え、放出します。電気エネルギーは電界の形で蓄えられます。コンデンサは DC 信号をブロックし、AC 信号を通します。また、タイミング回路で抵抗器とともに使用されます。また、さまざまな回路でフィルタリング、平滑化、タイミングの用途にも使用されます。
インダクタ:インダクタは、電気エネルギーを磁気エネルギーの形で蓄える AC 抵抗器とも呼ばれます。インダクタは電流の変化に抵抗し、インダクタンスの標準単位はヘンリーです 。電流が流れると磁場にエネルギーを蓄えます。インダクタは、フィルタリング、チューニング、エネルギー貯蔵の用途で使用されます。
トランジスタ:トランジスタは 3 端子の半導体デバイスです。主にスイッチング デバイスとして、また増幅器としても使用されます。このスイッチング デバイスは、電圧または電流で制御できます。1つの端子に印加される電圧を制御することで、他の 2 つの端子を流れる電流を制御します。
ダイオード:ダイオードは電流を一方向にのみ流すので、整流と信号復調に不可欠です。ダイオードには、陽極端子と陰極端子の 2 つの端子があります。これらは主に、AC から DC への回路変換などに使用されます。
集積回路 (IC): IC は、トランジスタ、抵抗器、コンデンサなどの複数の電子部品を 1 つの半導体チップ上に組み込んだ小型の電子回路です。これらは、携帯電話やコンピューターなどの現在の電子機器の構成要素です。これらは、アナログまたはデジタルの集積回路です。
マイクロコントローラとマイクロプロセッサ:これらは、プロセッサコア、メモリ、および入出力周辺機器を含むプログラム可能な集積回路です。これらは、組み込みシステムやコンピュータ システムでよく使用されます。これらは主に、ロボット、車両、医療機器、オフィス機器、家電製品、自動販売機、移動無線トランシーバーなどで使用されます。
センサー:センサーは、温度、光、圧力、動きなどの物理量を検出して測定します。環境監視、自動化、民生用電子機器など、さまざまなアプリケーションに不可欠です。
ディスプレイ: LED (発光ダイオード)、LCD (液晶ディスプレイ)、OLED (有機発光ダイオード) などのデバイスは、情報や画像を視覚化するために使用されます。
カスタム回路シンボルの設計に関する詳細なガイドについては、この包括的な記事をご覧ください。
電子回路の設計:
回路図:回路図は電子回路を視覚的に表現したものです。標準化された記号を使用してコンポーネントとその接続を表し、回路の理解と設計を容易にします。
PCB 設計:プリント回路基板 (PCB) は、電子部品の物理的なプラットフォームを提供します。PCB の設計には、回路接続のレイアウトと、部品の適切な配置とルーティングの確保が含まれます。
テストとデバッグ:テストとデバッグは回路設計の重要なステップです。オシロスコープやマルチメーターなどのさまざまなツールを使用して、回路の機能を検証し、問題を特定します。
回路図の理解に関する詳細な初心者向けガイドを読んで、これらの重要な技術図面の読み取りと解釈に関する強固な基礎を身に付けましょう。
電子機器の試験・測定装置:
電気回路や電子回路を接続または設計する際には、電圧、周波数、電流、抵抗、静電容量などのさまざまなパラメータのテストと測定が非常に重要です。そのため、マルチメーター、オシロスコープ、信号または関数発生器、ロジック アナライザーなどのテストおよび測定デバイスが使用されます。
オシロスコープ:
オシロスコープのようなテスト機器は、連続的に変化する信号を監視するために使用される最も信頼性の高い機器です。この機器を使用すると、電流、時間経過、電圧などの電気信号内の変化に気付くことができます。オシロスコープの用途は、電子、産業、医療、自動車、通信などです。
マルチメーター:
マルチメーターは電子機器で、電流計、抵抗計、電圧計を組み合わせたものです。これらのデバイスは主に、電圧、電流など、AC および DC 回路内のさまざまなパラメータを計算するために使用されます。以前のメーターは、指示針を含むアナログ タイプでしたが、現在のメーターはデジタル タイプであるため、DM またはデジタル マルチメーターと呼ばれています。
信号または関数発生器:
名前が示すように、信号発生器はさまざまな種類の信号を生成し、さまざまな回路のトラブルシューティングやテストを行うために使用されます。信号発生器によって最も頻繁に生成される信号は、正弦波、三角波、方形波、のこぎり波です。ファンクション ジェネレータは、オシロスコープやベンチ電源とともに、電子回路を設計する際に不可欠なデバイスです。ファンクション ジェネレータの詳細については、このリンクを参照してください。
電子デバイスおよび回路の用途:
民生用電子機器:電子機器と回路は、スマートフォン、テレビ、家電製品などの民生用製品に不可欠です。
産業オートメーション:産業環境では、電子機器がオートメーション、制御システム、プロセスの監視に使用され、効率と安全性が向上します。
医療機器:電子機器は、診断機器から生命維持システムまで、医療機器において重要な役割を果たし、ヘルスケアと患者の治療成果を向上させます。
電気通信:電気通信は信号の送受信に電子機器を利用しており、電話、衛星、インターネットを介した世界的な通信を可能にしています。
結論:
電子部品と電子アプリケーションは、私たちの日常生活のあらゆるところに浸透しています。エレクトロニクスは、マイクロおよびミリ範囲の電圧、電流、電力を扱い、キロボルト、メガボルト、アンペア、ワットも制御します。今日、電子工学は確立された工学の一分野です。これは、電子デバイスと回路の簡単な紹介にすぎないことに注意してください。エレクトロニクスの分野は広大で、回路設計、半導体物理学、信号処理など、幅広いトピックを網羅しています。
単純なコンポーネントから複雑なシステムまで、電子機器は数え切れないほど多くのアプリケーションのバックボーンを形成し、日常生活をよりつながりのある、効率的な、高度なものにしています。これらのデバイスと回路の基礎を探求することで、テクノロジー主導の社会を動かす複雑なシステムに対する理解を深めることができます。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......