PCB信号減衰とは何か:距離とともに信号が弱まる仕組みとその対策
2 min
- 減衰とは?意味と定義
- 減衰制御のためのPCB基板材料の選択
- 信号またはケーブルの減衰の原因
- 減衰率を改善するための防止策
- 信号減衰の計算方法
- 信号がワイヤーを伝わる際に減衰する理由
- PCBにおける信号減衰の原因は何か?
- 信号減衰を低減する他の方法
- より良い信号完全性のための設計のヒント:
- PCB信号減衰に関するFAQ
- 結論:
主なポイント
- 主な原因:信号の減衰は主に表皮効果(導体損失)と基板のエネルギー吸収(誘電体損失)によって引き起こされます。
- 軽減方法:より広いトレース、低損失材料、インピーダンス制御、およびビアスタブの除去によって損失を低減します。
- JLCPCBのソリューション:JLCPCBはRogers高周波積層板、High-TG FR4、精密インピーダンス制御、およびバックドリルを提供し、信号完全性を保護します。
信号がソースからPCB導体を通って負荷に伝わる際、トレース抵抗と誘電体損失により信号が減衰し、エネルギー損失が発生します。信号減衰は、高速信号が回路基板を伝わる際に最も一般的に使用される用語です。これは、信号完全性の問題につながる信号劣化の主要な要因の一つです。通常、表皮効果などの現象により、より高い周波数でより大きな減衰が見られます。
減衰係数は、信号がどれだけの距離を伝わり、十分なデータビットや情報を提供できるかを決定します。これは、送信信号の振幅が周波数とともにどのように減少するかに基づいて、さまざまな伝送媒体を定量化します。それは次式で与えられます:
信号減衰(α)は、単位長さあたりのデシベル(dB/インチまたはdB/cm)で定量的に定義されます。デシベル単位の全減衰は次式で計算されます:
減衰(dB)= -10 log10 (Pout/Pin) = -20 log10 (Vout/Vin)
ここで、PinとVinは入力電力と電圧を表し、PoutとVouは負荷における出力電力と電圧を表します。
減衰とは?意味と定義
減衰とは、信号が媒体を伝わる際に信号の振幅が減少することです。減衰は、伝送損失、反射、または吸収によって引き起こされる可能性があります。電気システムにおいて、減衰とは電線やその他の伝送線路に沿って流れる際の電圧の減少です。減衰したシステムは、劣化したシステムとも呼ばれます。
減衰はデシベル(dB)で表され、出力対入力の電力または強度の比率を表します。減衰値は、妨害のない完全な伝送の場合はゼロデシベルから、極めて大きな負の数まで範囲があります。0 dBの減衰を持つ完全な減衰器は、伝送線路に沿って無限のタップを持ちます。
減衰制御のためのPCB基板材料の選択
レイアウトの最適化は重要ですが、適切なPCB基板材料の選択は、高周波における誘電体損失を制御するための主要な決定事項です。誘電体吸収は信号周波数に比例して増加するため、高速設計には低損失積層板が不可欠です。
設計者が信号減衰を軽減できるよう、JLCPCBは標準FR-4から高周波RF積層板まで、さまざまな基材を提供しています。以下の表は、JLCPCBがサポートする一般的なPCB基板の主要な誘電特性と減衰特性を比較したものです:
| 材料 / 基板 | 誘電率(Dk @ 1GHz) | 損失正接(Df / 散逸率) | 減衰性能 | 推奨アプリケーション |
|---|---|---|---|---|
| 標準FR-4(例:Nan Ya / ShengYi) | 4.3 - 4.5 | 0.015 - 0.020 | 高損失 | 低速&汎用デジタル(< 1-2 GHz) |
| High-TG FR-4(例:S1000-2M / IT-180A) | 4.2 - 4.4 | 0.010 - 0.015 | 中程度の損失 | 高密度&中速インターコネクト |
| Rogers RO4350B(JLCPCB RFオプション) | 3.48 ± 0.05 | 0.0037 | 極低損失 | RF、マイクロ波&高速データ(> 5-10 GHz) |
| Rogers RO4003C | 3.38 ± 0.05 | 0.0027 | 超低損失 |
信号またはケーブルの減衰の原因
信号またはケーブルの減衰について話すとき、送信機と受信機間の信号劣化について話しています。信号損失は、ケーブル品質に影響を与える多くの変数によって引き起こされる可能性があります。例えば:
- 製造不良の光ファイバー(不良コネクタと不適切なスプライス)
- ケーブルの過度な曲げ。これにより信号反射が発生します。
- より高い信号波長での動作。
- 送信機と受信機間の長い信号ケーブル配線(減衰は信号ケーブル長に比例して増加します)。
減衰率を改善するための防止策
PCBレイアウトにおける減衰を最小化するための実践的戦略(JLCPCB DFMベストプラクティス)
信号減衰は、以下のPCBレイアウトおよび製造技術を使用して軽減できます:
1. トレース形状とインピーダンス制御の最適化:スペースが許す場所でより広い信号トレースを設計し、表面積を増やして表皮効果抵抗を低減します。JLCPCBのインピーダンス制御サービス(±10%または±5%の精度)を活用して、一貫した50 Ωシングルエンドまたは100 Ω差動インピーダンスを確保し、反射損失を回避します。
2. 低Df積層板の選択:3 GHzを超える信号を伝送するラインには、標準FR-4からHigh-TG FR-4またはRogers RO4350B/RO4003Cにアップグレードします。
3. ビアスタブの最小化(バックドリル):未使用のビアスタブは共振反射を引き起こし、特定の周波数ノッチで信号を深刻に減衰させます。6 Gbps以上で動作する高速ビアには、JLCPCB バックドリル(制御深度ドリル)を指定してください。
4. トレースを短く直接的に保つ:不要な配線長や層遷移を避けます。
信号減衰の計算方法
信号減衰は、伝送媒体の単位長さあたりのデシベル(dB)で推定されます。電力と電圧の観点から計算できます。
フェージングの可能性を避けるために、複数の信号が送信され、少なくとも1つが最終目的地である受信機に到達するようにします。しかし、これらの余分な信号を送信する必要があるため、このアプローチはネットワーク全体の速度を低下させます。減衰が低いほど、伝送媒体の効率が高くなります。減衰が高いほど、信号損失が大きく、受信機側の振幅が減少します。
信号がワイヤーを伝わる際に減衰する理由
信号の振幅は、トレース抵抗と回路基板誘電体の散逸率によって歪められます。この効果は、信号がトレース表面に沿って伝播する傾向があるため、高周波でより顕著になります。減衰は信号の立ち上がり時間を遅くし、データエラーの可能性を増加させます。
プリント回路基板における信号減衰は、3つの主要な成分で構成されています:
1. 導体損失と表皮効果(Ac)
DCおよび低周波では、電流密度はトレース断面全体で均一です。周波数が増加すると、自己インダクタンスにより電流が導体の外面付近に集中します(表皮深さ、δ)。表皮深さは次式で計算されます:
δ = √(ρ / (π · f · μ))
表皮深さが減少すると、実効断面積が縮小し、AC抵抗が増加して高周波で重大な信号減衰を引き起こします。
2. 誘電体損失(Ad)
信号トレースと基準プレーン間の誘電体基板は、交流電界にさらされるとエネルギーを熱として散逸します。誘電体減衰は周波数(f)に比例して増加し、損失正接(tanδまたはDf)に直接比例します:
Ad ≈ 2.3 · f · √(εr) · tanδ [dB/インチ]
高周波PCB設計には、JLCPCBで入手可能なRogers RO4350Bなどの超低Df材料が必要です。
3. 銅表面粗さ損失(Ar)
表皮深さが銅表面プロファイル高さ(Rz)より小さい高周波では、信号電流は粗い銅プロファイルの輪郭に沿って流れることを余儀なくされます。これにより実効経路が長くなり、抵抗損失が劇的に増加します。JLCPCBは高周波 スタックアップに制御された銅箔プロファイル(例:Very Low Profile - VLP銅)を採用し、粗さに起因する減衰を最小化しています。
PCBにおける信号減衰の原因は何か?
信号範囲が増加するにつれて、減衰も増加します。低いトレース幅などの要因
また、クロストークも信号減衰に関与しています。以下にリストされたいくつかの要因が信号減衰の原因です:
伝送周波数:波長が短いほど、電波の減衰が大きくなります。そのような信号は2.4GHzまたは5GHzの電磁波を介して送信されます。電磁波は高周波で短波長です。したがって、無線信号は大きな減衰があり、長距離を伝送できません。
導体材料に関連する抵抗損失:銅などの伝送線路の製造に使用される導電材料は、銅トレースを伝わる信号の減衰を引き起こす抵抗損失をもたらします。
誘電体材料に関連する損失:誘電体損失は、伝送線路間に挟まれた誘電体材料の損失によってもたらされます。この誘電体損失は基板にコンダクタンス(逆抵抗とも呼ばれる)を生成し、伝播する信号エネルギーの一部を吸収して信号減衰を引き起こします。
銅表面粗さ:PCB上の銅表面粗さも信号伝播に対する抵抗として作用します。粗い銅トレースは、銅表面のトポグラフィが信号を上下に移動させるため、抵抗を増加させます。表面スパイクもキャパシタンスを増加させます。滑らかな銅はこの問題の解決策ですが、より高価です。
信号減衰を低減する他の方法
信号減衰は、以下の技術を使用して軽減できます:
リピーターの使用:受信信号が弱い場合、リピーターを使用して減衰を低減しながら元の信号を再生します。また、信号の範囲を拡張し、障害なくより長い距離を伝送できるようにします。
増幅器の使用:受信信号が弱い場合、増幅器を使用してその振幅を増加させます。これは、信号全体を再生するリピーターとは異なります。
適切な材料の選択:低損失誘電体材料と低抵抗トレースを慎重に選択することで、信号減衰を最小化できます。
プログラマブル差動出力電圧(VOD)設定の使用:プログラマブルVODは、ドライブ強度がラインインピーダンスとトレース長に同期されることを保証します。ドライバでVODを増加させると、受信機での信号が強化されます。
プリエンファシス:増幅器を使用して信号強度を増加させることは、減衰制御の唯一の解決策ではありません。関連する信号ノイズとジッターも増幅するためです。プリエンファシスは、最初に送信されるシンボルのレベルを増加させることにより、信号の高周波成分のみを強化します。後続のシンボルレベルが同じレベルで送信される場合、それらは変更されません。例えば、信号が3つのシンボルに対してハイレベルを送信する場合、最初のシンボルのみが強調されます。次の2つのシンボルは通常のレベルで送信されます。
より良い信号完全性のための設計のヒント:
- アンテナをソースの近くに配置します。
- 異なる材料を一緒に配線することで導電性を向上させます。
- 信号を妨害するものがないことを確認します。
- アンテナを金属物体から遠ざけて配置します。
- 必要に応じて、より強い信号のためにパワーアンプを使用します。
- 手頃で高品質なPCB製造
製造、組立、部品のオールインワンソリューションで時間とコストを節約。
ベンダー調整を減らし、分割出荷を回避し、予算を超えることなく一貫した信頼性の高い品質を実現します。無料見積もりを取得 >
PCB信号減衰に関するFAQ
Q: 高速PCBにおける信号減衰の主な原因は何ですか?
信号減衰は主に表皮効果による導体損失と基板散逸による誘電体損失によって引き起こされます。高周波では、電流がトレース表面に集中して抵抗が増加し、基板材料が信号エネルギーを熱として吸収します。
Q: 銅表面粗さは信号減衰にどのように影響しますか?
高周波では、電流は薄い表面層に沿って流れます。銅表面が粗い場合、電流は不均一な輪郭に沿って流れ、トレース経路を実効的に長くし、抵抗と信号損失を増加させます。低粗さ銅箔を使用することでこの損失を低減できます。
Q: 標準FR4からRogers積層板にいつアップグレードすべきですか?
3~5 GHz以上で動作する高速またはRF設計では、標準FR4は長いトレースで過度の信号損失を引き起こします。Rogers材料にアップグレードすることで誘電体損失が大幅に低減され、敏感なアプリケーションの信号完全性が維持されます。
Q: ビアスタブとは何ですか?また、バックドリルはどのように減衰を低減しますか?
ビアスタブは、めっきスルーホールの未使用部分です。オープンラインのように作用し、特定の周波数で信号を減衰させる反射を生成します。バックドリルはこの未使用スタブを除去して反射を排除し、信号品質を向上させます。
Q: JLCPCBはエンジニアがPCB信号減衰を最小化するのをどのように支援しますか?
JLCPCBは、精密インピーダンス制御、RogersやHigh-TG FR4などの高度な高周波基板、最適化された層スタックアップ、およびバックドリルサービスを提供し、トレース損失と反射を低減します。
結論:
信号減衰への対処には、材料特性、トレース形状、および正確な製造のバランスを取る包括的なアプローチが必要です。低 Df基板を活用し、インピーダンスを制御し、バックドリルなどの高度な製造オプションを利用することで、エンジニアは高速信号完全性を確保できます。JLCPCBは、Rogers積層板、精密インピーダンス制御、高度なスタックアップを含む堅牢な高周波製造能力を提供し、設計者が高速PCBレイアウトを高性能で低損失のハードウェアに変換するのを支援します。


学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......