PCBにおけるインピーダンス制御の初心者ガイド
1 min
- 回路のインピーダンス
- インピーダンスマッチングとは?
- PCB設計で一般的に使用されるインピーダンスライン
- インピーダンスマッチングPCB設計の考慮事項
- PCBトラックのインピーダンス計算と測定
- 結論
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態が変化します。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。この波が異なる媒質の境界に遭遇すると、反射が発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。
電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレース上でインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こします。
回路のインピーダンス
抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗要素とリアクタンス要素で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデンサを貫通し、それらを取り囲む電磁界の中に存在します。
インピーダンスは一般に記号「Z」で表され、オーム(Ω)で測定され、複素数であり、実部は抵抗、虚部はリアクタンスとして知られています。インピーダンスは、AC回路における抵抗、インダクタンス、キャパシタンスの複合的な効果です。特定の回路のインピーダンスは一定ではなく、その値はAC周波数、抵抗(R)、インダクタンス(L)、キャパシタンス(C)によって共同で決定され、したがって周波数の変化に応じて変動します。
インピーダンスマッチングとは?
インピーダンスマッチングは、信号源または伝送線路とその負荷との間の互換性を確保する方法です。低周波マッチングと高周波マッチングに分類できます。伝送線路に対して波長が比較的長い低周波回路では、反射は無視できます。しかし、伝送線路の長さに匹敵する短い波長を持つ高周波回路では、元の信号に重畳された反射信号がその波形を変化させ、信号品質に影響を与える可能性があります。
信号反射:
高周波における回路の挙動は、フリンジ容量やインダクタンスなどの寄生効果により変化します。PCB信号トレースも伝送線路のように振る舞い、信号トレースに沿ったすべての点がインピーダンスを持っています。
その結果、元の信号が歪み、送信端から送信されるはずだったものが受信端に到達するまでに変化する可能性があります。したがって、歪みのない信号伝送を実現するには、PCB信号トレースが一貫したインピーダンスを維持する必要があります。
PCB設計で一般的に使用されるインピーダンスライン
インピーダンスマッチングは、高周波信号の反射を効果的に低減または排除します。一般的に使用されるインピーダンスラインは、以下の4つのタイプに分類できます:
1. シングルエンドインピーダンスライン:
シングルエンドインピーダンスラインとは、PCB上の単一トレースのインピーダンスを指し、通常、マイクロストリップとストリップラインの2つの主要なタイプに分類されます。
- マイクロストリップライン:PCBの外層にある信号トレースで、内層にグランドプレーンが直接その下にあります。インピーダンスは、トレースの幅、トレースとグランドプレーン間の誘電体(絶縁材料)の厚さ、および材料の誘電率によって制御されます。
- ストリップライン:2つのグランドプレーンに挟まれた信号トレースで、通常はPCBの内層にあります。インピーダンスは、トレース幅、トレースの上下の誘電体厚さ、および誘電率によって制御されます。
2. 差動ペアインピーダンスライン:
等しく反対の信号を伝送する2本の平行トレースで、通常は高速データ伝送に使用されます。インピーダンスは、トレース幅、トレース間の間隔、および材料の誘電特性によって制御されます。 正規化インピーダンスは90~110オームです。
3. コプレーナシングルエンド/差動ペアインピーダンスライン:
外層にある信号トレースで、トレースの両側にグランドプレーンがあり、通常は同じ層にあります。インピーダンスは、トレース幅、トレースと隣接するグランドプレーン間の間隔、トレース下の誘電体の厚さ、および誘電率によって決定されます。正規化インピーダンスは50オーム(シングルエンド)、90~100オーム(差動ペア)です。
インピーダンスマッチングPCB設計の考慮事項
PCBトラックのインピーダンス計算と測定
インピーダンス制御が必要な注文では、圧縮されたPCBファイルとともに、表または図の形式でインピーダンス要件を提供することが重要です。トラックのインピーダンスの一般的な値は、トレース幅、ギャップ、および層情報とともに以下の図に記載されています。
JLCPCBインピーダンス計算ツールの使用:
JLCPCBの「インピーダンス計算ツール」を開き、対応する層構成や基板厚などの関連パラメータを選択しながらインピーダンス値を入力します。エンジニアリングデータで対応する線幅と間隔を設計します。
メーカーからの重要な注意事項: 「インピーダンス制御」を「はい」として選択した注文の場合、当社の工場は±10%の公差内でインピーダンスを制御します。「いいえ」を選択した場合、インピーダンスは制御しませんが、線幅と間隔が+/-20%の公差内にあることを保証します。両面基板ではインピーダンス制御はまだ利用できません。
結論
インピーダンスマッチングは高速PCB設計の重要な側面であり、最適な信号伝送を確保し、信号完全性を維持します。インピーダンス値、線幅、間隔、誘電特性、および参照層を慎重に検討することで、設計者は信号反射と歪みを効果的に最小化できます。インピーダンス制御されたラインを実装し、JLCPCBのインピーダンス計算ツールなどのツールを活用することで、設計プロセスを効率化し、所望のインピーダンス値を達成するのに役立ちます。適切なインピーダンスマッチング技術により、設計者は高速PCBの性能と信頼性を向上させ、現代の電子システムにおいて電子信号のシームレスな伝送を可能にすることができます。
学び続ける
高出力エレクトロニクスのソリューション:PCB放熱を極める
銅が熱を拡散:銅は標準的なFR4材料よりも1,000倍以上効率的に熱を伝達します。 サーマルビアアレイ:16~25個のビアを並列に配置すると、熱抵抗が大幅に低下します。 高負荷にはMCPCB:メタルコア基板はFR4よりもはるかに低い熱抵抗を提供します。 スマート配置:熱源を基板の角から離し、熱に弱い部品を風上に配置します。 ジャンクション温度の計算:部品の故障を防ぐために、早い段階で総熱抵抗を見積もりましょう。 PCBの放熱は、10年間動作し続けるパワーボードと、8ヶ月で現場から戻ってくるボードの違いを生みます。レギュレータ、LED、モータードライバが消費するすべてのワットは、銅、基板材料、そして空気を通って物理的に外へ出ていかなければなりません。その経路を間違えると、最初は静かです。電解コンデンサが乾燥し、はんだ接合部がひび割れ、ボードはベンチで誰も再現できない間欠的な問題として戻ってきます。このガイドでは、サーマルビアのサイズ設計、銅と基板の選択、ジャンクション温度を計算するための完全な実例、 ヒートシンク の統合、そしてサーマルインターフェース材料の選択について説明します。 熱ストレスの理解......
USB-3.0差動信号の設計ガイド
データ転送の世界において、USB 3.0はUSB 2.0ののんびりしたジョガーに対するウサイン・ボルトのような存在です。USB 2.0は「ハイスピード」と呼ばれ、480 Mb/sでのろのろと走っていましたが、USB 3.0 SuperSpeedは5 Gb/sまで急上昇します(10倍以上高速)。しかし、この速度の飛躍は全二重動作と、専用ピン上の新しい差動送信(SSTX)および受信(SSRX)ペアをもたらします。USB 2.0のD+/D–ラインは列挙とレガシーデータを処理し、2つの新しい5 Gb/s高速差動ペアが各方向にSuperSpeedデータを伝送します。技術との後方互換性を維持しながら、USB 3.0ポートは依然としてUSB 2.0デバイスを受け入れますが、より遅いデータレートで動作することを意味します。このような高周波数では、トレースはマイクロ波伝送線路のように振る舞います。小さな レイアウト のミスがインピーダンス不整合やクロストークを引き起こす可能性があります。 先に述べたように、USB 3.0のSuperSpeedレーンは送信用に専用ペア(SSTX+とSSTX–)、受信用にペア(SSRX......
PCB設計におけるアナロググラウンドとデジタルグラウンドの理解
プリント基板(PCB)設計に取り組む際、適切なグラウンディングは、信号整合性を確保し、ノイズを最小限に抑え、信頼性の高い性能を維持するために極めて重要です。PCBレイアウトで使用される一般的なグラウンドプレーンの2つのタイプは、アナロググラウンドとデジタルグラウンドです。本記事では、アナロググラウンドとデジタルグラウンドの違い、PCB設計におけるそれらの重要性、および実装のためのベストプラクティスについて探求します。 アナロググラウンド vs. デジタルグラウンド アナロググラウンドとデジタルグラウンドは、PCB設計においてそれぞれ異なる目的を持ち、通常、アナログ信号とデジタル信号間の干渉を防ぐために分離されています。 アナロググラウンド:アナロググラウンドは、連続的で変動する低速信号を扱うアナログ部品および回路専用です。アナロググラウンドは、信号の忠実度を維持し、ノイズを低減し、アナログ測定の精度を保持するために不可欠です。アナロググラウンドは通常、デジタル(高速)ノイズがアナログ信号を汚染し影響を与えるのを防ぐために、デジタルグラウンドから分離して保たれます。 デジタルグラウンド: デジタルグ......
PCB信号減衰とは何か:距離とともに信号が弱まる仕組みとその対策
主なポイント 主な原因:信号の減衰は主に表皮効果(導体損失)と基板のエネルギー吸収(誘電体損失)によって引き起こされます。 軽減方法:より広いトレース、低損失材料、インピーダンス制御、およびビアスタブの除去によって損失を低減します。 JLCPCBのソリューション:JLCPCBはRogers高周波積層板、High-TG FR4、精密インピーダンス制御、およびバックドリルを提供し、信号完全性を保護します。 信号がソースからPCB導体を通って負荷に伝わる際、トレース抵抗と誘電体損失により信号が減衰し、エネルギー損失が発生します。信号減衰は、高速信号が回路基板を伝わる際に最も一般的に使用される用語です。これは、信号完全性の問題につながる信号劣化の主要な要因の一つです。通常、表皮効果などの現象により、より高い周波数でより大きな減衰が見られます。 減衰係数は、信号がどれだけの距離を伝わり、十分なデータビットや情報を提供できるかを決定します。これは、送信信号の振幅が周波数とともにどのように減少するかに基づいて、さまざまな伝送媒体を定量化します。それは次式で与えられます: 信号減衰(α)は、単位長さあたりのデシベ......
PCBにおけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態が変化します。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。この波が異なる媒質の境界に遭遇すると、反射が発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレース上でインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こします。 回路のインピーダンス 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗要素とリアクタンス要素で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデンサを貫通し、それらを取......
インピーダンスの全貌を把握する: USB、イーサネット、HDMI、SDカードインターフェースにおける適切なインピーダンス選定
インピーダンスの全貌を把握する: USB、イーサネット、HDMI、SDカードインターフェースにおける適切なインピーダンス選定 1- はじめに: 高速デジタル通信の分野では、適切なインピーダンスを選択することは、成功したPCB設計における重要な要素です。インピーダンス整合は、信号の完全性を最適化し、反射を最小限に抑え、USB、Ethernet、HDMI、SDカードなどのインターフェース全体の性能を向上させます。このブログ記事では、インピーダンスの重要性、インピーダンス選択に影響を与える要因、およびこれらの広く使用されているインターフェースで信頼性の高いデータ伝送を確保するためのベストプラクティスについて説明します。 2- デジタルインターフェースにおけるインピーダンスの理解: インピーダンスは、オーム単位で測定され、回路が交流(AC)の流れに対して示す抵抗を特徴付ける重要なパラメータです。高速デジタルインターフェースの文脈では、正しいインピーダンスを維持することは、信号反射を防止し、クロストークを最小限に抑え、伝送データの完全性を確保するために極めて重要です。 3- USB(Universal Se......