高速PCB設計におけるインピーダンス整合の理解
1 min
- インピーダンス整合とは何か?
- インピーダンス設計上の考慮事項
- インピーダンス制御に関する注文指示
- 結論
技術の進歩と集積回路の応用範囲の拡大に伴い、電子信号伝送の周波数と速度は増加し続けており、PCB導体が高性能な伝送線路を提供することが不可欠となっています。これらの伝送線路は、信号を送信源から受信機の入力まで正確かつ完全に伝達する役割を担っています。この要件は、インピーダンス整合の必要性を強調しています。
電気インピーダンスは通常Zで表され、オーム(Ω)で測定される。これは交流回路における抵抗、インダクタンス、キャパシタンスの複合効果を指す。特定の回路のインピーダンスは一定ではなく、その値は交流周波数、抵抗(R)、インダクタンス(L)、キャパシタンス(C)によって共同で決定されるため、周波数の変化に伴って変動する。
インピーダンス整合とは何か?
インピーダンス整合とは、信号源または伝送線路とその負荷間の互換性を確保する方法である。低周波数整合と高周波数整合に分類できる。伝送線路に比べて波長が比較的長い低周波回路では、反射は無視できる。しかし、伝送線路の長さに匹敵する短い波長を持つ高周波回路では、元の信号に重畳された反射信号が信号波形を変形させ、信号品質に影響を与える。
上図に示すように、信号は送信端Aから送信され、中間伝送路を通過して受信端Bに入ります。この伝送過程において、回路内の寄生抵抗、容量、インダクタンスが高速信号伝送を妨げます。信号がこれらの要素間で伝播する際、インピーダンスの不一致に遭遇すると信号反射が生じ、信号歪みを引き起こす可能性があります。
インピーダンス整合は、高周波信号の反射を効果的に低減または除去する。一般的に使用されるインピーダンス配線は、以下の4種類に分類できる:
インピーダンス設計上の考慮事項
(1) インピーダンス制御ラインは外層(前述の4種類は全て外層インピーダンス)または内層に設計可能。
(2) インピーダンス値の大きさは製品設計とチップタイプに依存。一般的に、部品メーカーは信号源と受信器に対して所定のインピーダンス値を設定している(例:SDIO:シングルエンド50オーム、USB:差動90オーム)。
(3) インピーダンス制御ラインには基準層が必要であり、通常は隣接するグランド層または電源層を基準とする(例:上面層のインピーダンスの場合、基準層は通常第2層となる)。
(4) 基準層の目的は、信号の帰路を提供し電磁シールドとして機能することです。したがって、基準層は固体銅で充填する必要があります。
(5) ラインインピーダンスに影響を与える要因
線幅:インピーダンスは線幅に反比例する。線が細いほどインピーダンスは高くなる。
誘電率:インピーダンスは誘電率に反比例する。誘電率が低いほどインピーダンスは高くなる。
ソルダーマスク厚さ:インピーダンスはソルダーマスクの厚さに反比例する。ソルダーマスクが厚いほどインピーダンスは低くなる。
銅厚:表面の銅厚に反比例し、銅が薄いほどインピーダンスは高くなる。
線間距離:インピーダンス線間の距離に比例し、間隔が大きいほどインピーダンスは高くなる。
誘電体層厚:誘電体層の厚さに比例し、誘電体層が厚いほどインピーダンスは高くなる。
(6) インピーダンスラインの計算方法:JLCPCBの「インピーダンス計算ツール」(直接アクセスはこちら)の使用を推奨します。あるいは、インピーダンス計算ソフトウェア(例:SI9000)をダウンロードし、当社の積層パラメータと組み合わせて計算することも可能です。
(7) 「線幅と間隔」に関する補足説明:線幅とは、ラインの水平方向の幅、つまりラインの一方の端からもう一方の端までの距離を指します。線間隔とは、あるラインの端(または周囲の銅箔面)から別のラインの端までの距離を指します。
インピーダンス制御に関する注文指示
インピーダンス制御が必要な注文の場合、圧縮PCBファイルと共に、表または図面形式でインピーダンス要件を提示することが必須です。
JLCPCBの「インピーダンス計算ツール」を開き、対応する層構成や基板厚さなどの関連パラメータを選択しながらインピーダンス値を入力してください。設計データ内で対応する線幅と間隔を設計してください。
重要なお知らせ:現在、トレース幅と間隔は±20%の公差範囲内でのみ保証可能です。
結論
インピーダンス整合は高速PCB設計の重要な要素であり、最適な信号伝送と信号完全性の維持を保証します。インピーダンス値、線幅、間隔、誘電特性、基準層を慎重に考慮することで、設計者は信号反射と歪みを効果的に最小化できます。インピーダンス制御ラインの実装やJLCPCBのインピーダンス計算ツールなどの活用は、設計プロセスを効率化し、目標インピーダンス値の達成を支援します。適切なインピーダンス整合技術により、設計者は高速PCBの性能と信頼性を向上させ、現代の電子システムにおける電子信号のシームレスな伝送を実現できます。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......