PCB設計におけるアナログ・グラウンドとデジタル・グラウンドの理解
1 min
- 1. アナロググランドとデジタルグランド
- 2. グランドプレーンのレイアウト
- 3. 部品配置:
- 4. 信号の分離とフィルタリング
- 5. テストと検証
- 結論
プリント基板(PCB)設計において、適切な接地は信号の完全性を確保し、ノイズを最小限に抑え、信頼性の高い性能を維持するために極めて重要です。PCBレイアウトで使用される一般的な接地プレーンには、アナログ接地とデジタル接地の2種類があります。本記事では、アナログ接地とデジタル接地の違い、PCB設計におけるその重要性、および実装におけるベストプラクティスについて探ります。
1. アナロググランドとデジタルグランド
アナロググランドとデジタルグランドはPCB設計において異なる目的を持ち、通常はアナログ信号とデジタル信号の干渉を防ぐために分離されます。
アナロググランド:アナロググランドは、連続的で変動する低速信号を扱うアナログ部品および回路専用です。信号の忠実度維持、ノイズ低減、アナログ測定の精度保持に不可欠です。デジタル(高速)ノイズがアナログ信号を汚染・影響させるのを防ぐため、通常はデジタルグランドから分離されます。
デジタルグランド:デジタルグランドは、二進法によるオン・オフ信号を扱うデジタル部品および回路専用です。デジタルグランドは、デジタル信号の基準点を提供し、スイッチングノイズを管理し、デジタル回路におけるグランドループを防止するために極めて重要です。アナロググランドと同様に、デジタルグランドも通常アナロググランドから分離され、アナログ信号とデジタル信号間の干渉を最小限に抑えます。
2. グランドプレーンのレイアウト
PCB設計において、アナログおよびデジタルのグランドプレーンは通常、基板上の銅箔層として実装される。
これらのグランドプレーンは、帰還電流のための低インピーダンス経路を提供し、信号伝搬の基準面として機能します。
● 分離:アナログ信号とデジタル信号の結合を最小限に抑えるため、PCBレイアウト上ではアナログとデジタルのグランドプレーンを物理的に分離する必要があります。これは、アナログとデジタルのグランドトレースを別々に配線し、基板のアナログ部とデジタル部にそれぞれ独立したグランドプレーンを使用することで実現できます。
● 接続:アナログとデジタルのグランドプレーンは分離された状態を維持しつつ、単一点(「スターグランド」または「接地点」と呼ばれる)で接続する必要があります。この接続により、アナログ回路とデジタル回路間で共通の基準電圧が確保され、グランドループが防止されます。
3. 部品配置:
PCBレイアウトにおけるアナログ部品とデジタル部品の配置は、ノイズと干渉を最小限に抑えるために極めて重要です。
● 分離:アナログ信号とデジタル信号の結合を防ぐため、PCB上で物理的に分離する必要があります。この分離によりクロストークや干渉が低減され、両信号の完全性が確保されます。
● 配線方向:部品配置時には、ループ面積を最小化し電磁妨害(EMI)を低減するため、配線とグランドプレーンの方向に注意を払う必要があります。配線を短く直線的に保つことで、信号歪みを最小限に抑え、信号の完全性を向上させることができます。
4. 信号の分離とフィルタリング
物理的な分離に加え、信号の絶縁およびフィルタリング技術を活用することで、アナログ信号とデジタル信号間の干渉をさらに軽減できます。
● 絶縁:シールド、絶縁トランス、オプトカプラなどの技術を用いて、ノイズの多いデジタル部品から感度の高いアナログ部品や回路を隔離できます。
●フィルタリング:コンデンサ、インダクタ、フェライトビーズなどの受動・能動フィルタ部品を組み込むことで、アナログ信号ラインとデジタル信号ライン双方のノイズや干渉を抑制できます。
5. テストと検証
PCB設計が完了したら、アナログ信号とデジタル信号の完全性を確保するために、徹底的なテストと検証を実施することが不可欠です。
● 信号品質解析:オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザなどのツールを使用することで、信号品質の分析、ノイズ源の特定、信号品質向上のためのPCBレイアウト最適化が可能となります。
● 接地チェック:アナログ接地プレーンとデジタル接地プレーン間の導通チェックとインピーダンス測定を実施することで、適切な接地を確保し、グランドループ効果を最小限に抑えることができます。
結論
PCB設計において、アナログ回路とデジタル回路の分離および適切な接地は、信号の完全性を維持し、ノイズを最小限に抑え、信頼性の高い性能を確保するために不可欠です。アナログ接地とデジタル接地の違いを理解し、グランドプレーンのレイアウトや部品配置に関するベストプラクティスを実施し、信号の分離やフィルタリング技術を採用することで、設計者はPCB設計において最適な性能を達成できます。
結論として、PCB設計におけるアナログ・デジタル接地の適切な実装は、電子システムにおける信号の完全性維持、ノイズ低減、信頼性ある性能確保に極めて重要です。ベストプラクティスに従い適切な設計手法を採用することで、設計者はPCBレイアウトの機能性と性能を最適化できます。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......