This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

透明フレキシブルPCB:材料、設計のコツと応用

初出公開日 May 26, 2026, 更新日 May 26, 2026

1 min

目次
  • 1.    FPCを透明にする要素:
  • 2.    透明FPCに使用される主要材料:
  • 3.    設計・製造の難しさ:
  • 4.    透明FPCの設計上の考慮事項
  • 5.    透明FPCの利点:
  • 結論:

透明FPCは、透明な基材と透明な導電材料を使用した特殊なフレキシブル回路です。光や映像を通過させることができます。従来のポリイミドベースのFPCが通常琥珀色または黒色であるのに対し、透明FPCは異なります。一部の透明フレキシブルPCBでは、基材のみが透明で、導体トレースやパッドは見えており透明ではありません。導体トレースを含め完全に透明な透明フレキシブルPCBもあります。回路を2枚の透明材料で挟み込むことで外部から見えなくし保護する革新的な製造方法が用いられています。

1.    FPCを透明にする要素:

透明フレキシブルPCBはPET薄膜を使用したFPCです。PET材料は透明・白・薄い青・薄い緑などの色があります。クリアFPCは通常のフレキシブルPCBと透明PET材料を使っている点のみが異なります。

ガラスPCBの利点:

高熱伝導性

防水・防湿・防塵

過酷環境での優れた耐食性

良好な平坦性、低熱膨張係数、高反射率

金属、高周波材料、PI、PETとのハイブリッド積層が可能

透明ガラス回路基板の応用例:

太陽光発電機器

ガラスLEDディスプレイ

新エネルギー電気応用

航空機・ミサイルなどの赤外線窓

2.    透明FPCに使用される主要材料:

これら回路の透明性と性能は、使用される材料に大きく依存します:

1. 基材

透明FPCには、柔軟で透明かつ熱的に安定した基材が必要です:

PET(ポリエチレンテレフタレート):低コストで民生機器に広く使用。

透明ポリイミド:高い熱安定性と機械的強度を提供。

ガラス:高光学クリアリティが必要なハイブリッド剛性・フレキシブル用途に時折使用。

2. 導電材料

従来の銅は光学的に透明な導体に置き換えられます:

インジウム錫酸化物(ITO):広く使用される透明導体だが応力に弱く脆い。

銀ナノワイヤ:高い柔軟性と透明性を持ち、曲面やウェアラブル機器に最適。

グラフェン:超薄型・導電性・柔軟性を持ち、次世代透明回路に有望。

導電性ポリマー(例:PEDOT):印刷可能で柔軟、低電力または使い捨て電子機器に使用。

3.    設計・製造の難しさ:

透明PCB基板の設計・製造では、エンジニアはいくつかの技術的課題に直面します。最初の課題は材料選定です。透明材料の電気・機械的特性は従来材料ほど優れていない場合があります。透明FPCは性能と透明性のバランスを慎重に取る必要があります。また、透明材料のコストは通常高く、生産コストが増加します。そのため、透明プリント回路基板の設計では性能・コスト・美観を考慮する必要があります。

銅より低い導電性は高速用途を制限する可能性がある。

ITOのような脆い材料は応力で割れる可能性がある。

特殊材料・プロセスによるコスト増。

PET基材など、限られた耐熱性。

もう一つの課題は製造中の透明性維持です。透明プリント回路基板は透明導電材料を使用するため、これらの材料は通常銅より抵抗が高いです。エンジニアは回路設計を最適化し、導体の長さと幅を減らして高抵抗の影響を軽減する必要があります。また、湿度や温度などの環境条件に対する透明材料の感受性を慎重に管理する必要があります。

4.    透明FPCの設計上の考慮事項

透明FPCの設計では、電気・機械的性能と光学クリアリティのバランスが必要です。主な要因は以下の通りです:

1. 最小トレースカバー率:設計者は導体トレース密度を最小限に抑え、透明度を最大化する必要があり、多くの場合視覚的に重要なゾーン周辺に信号を迂回させます。

2. トレース幅・間隔:透明導体は銅より抵抗が高いため、透明度を損なわず信号整合性を確保するためにトレース寸法を慎重に設定する必要があります。

3. レイヤ構成:ほとんどの透明FPCは不透明さと複雑さを減らすため1層または2層基板です。

4. 曲げ半径:銀ナノワイヤやポリマーベース導体は、ITOのような脆い材料より動的な曲げに適しています。

5.    透明FPCの利点:

透明FPCの利点・特徴は以下の通りです:

特徴利点
透明性ディスプレイ、ガラス、透過デバイスへの統合を可能にする
柔軟性曲げ・折りたたみ・コンフォーマル応用をサポート
薄型・軽量ミニチュア化またはウェアラブル電子機器に最適
デザイン美学クリーンでミニマルな製品デザインを可能にする
光電子適合性透明LED、OLED、センサーとの優れた相性

透明FPC製造を検討する場合、JLCPCBが先進的材料オプションで迅速な試作と量産を提供します。JLCPCBのオンラインGerberビューアで注文前に透明PCB設計を即座にプレビューすることもできます。

Simplify Your PCB Production with JLCPCB

結論:

透明FPCは、柔軟性、透明性、機能性を独自に組み合わせています。これらの特徴は、現代のテクノロジー応用に不可欠です。ARグラスから医療センサー、スマートアーキテクチャまで、その設計の可能性は広大で急速に拡大しています。

業界が現在の制限を克服し生産をスケールさせるにつれ、透明FPCは次世代電子機器の発展における基盤的役割を果たすことになります。

JLCPCB PCB Get Started

学び続ける