This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

スイッチを基板に取り付けて基板上でスイッチ操作できるパネル:配線をすっきりまとめる電子工作のアイデア

初出公開日 Jun 17, 2026, 更新日 Jun 17, 2026

1 min

目次
  • スイッチまわりは意外と配線が増えることがある。
  • スイッチ基板とはなにか?
  • スイッチ基板をつくるメリットは?
  • 配線をすっきりさせる考え方が重要。
  • チャタリングにも注意が必要。
  • ケースに入れるときのポイントは位置調整。
  • まとめ:操作部分を基板化すると作品の完成度がアップする。

スイッチまわりは意外と配線が増えることがある。

企业微信截图_20260617200464 (1) (1)

 電子工作でボタンやスイッチを使うとき、最初はブレッドボードに差し込むだけで簡単に試せます。しかし、実用的な作品としてケースに入れたり、複数のボタンを並べたりすると、配線が一気に増えてしまいます。

100006883

 そこで便利なのが、スイッチを別の基板に搭載して作るいわゆるスイッチ基板です。スイッチを使った操作パネルを別に作る考え方です。スイッチを基板上にまとめて配置することで、配線を整理し、見た目も扱いやすさも改善できます。

スイッチ基板とはなにか?

企业微信截图_20260617200465 (1) (1)

 スイッチ基板とは、タクトスイッチ、スライドスイッチ、トグルスイッチなどを取り付けるための基板です。複数のスイッチを一か所にまとめ、信号線やGNDを整理しておくことで、マイコン側との接続を分かりやすくできます。

 スイッチを一つずつ配線すると、信号線やGNDの線が増え、ケースに組み込むときに配線がごちゃつきやすくなります。そこで、スイッチ 基板側にスイッチをまとめ、共通のGNDやコネクタを用意しておくと、制御基板との接続をすっきり整理できます。

 たとえば、操作パネル用のスイッチをまとめて基板化しておけば、マイコン側にはコネクタでワンタッチで接続できます。そのため配線の抜き差しがしやすくなり、作業性が向上し、組み立て後の修理や変更も行いやすくなります。

スイッチ基板をつくるメリットは?

 一般的なスイッチは、はんだ付けで固定できるため、配線が外れにくく、位置も安定します。ケースの穴位置に合わせて配置すれば、外から押しやすい操作部を作ることもできます。

 特に、操作ボタンが複数必要な場合、スイッチをバラバラに配線するよりも、基板上にまとめた方が組み立てやすくなります。ゲームコントローラー、簡易メニュー操作、LED点灯パターン切り替え、モード選択などに応用しやすい方法です。

配線をすっきりさせる考え方が重要。

 スイッチ基板を作るときは、信号線とGNDの流れを整理しておくことが大切です。複数のスイッチで共通のGNDを使う場合、GNDラインを基板上でまとめておくと、マイコン側への配線本数を減らせます。

 また、コネクタを使って制御基板と接続すると、組み立てやメンテナンスが楽になります。スイッチ基板側には「SW1」「SW2」「GND」などの表示を入れておくと、後から見ても分かりやすくなります。

チャタリングにも注意が必要。

 機械式のスイッチは、押した瞬間に接点が細かくON/OFFで揺れることがあります。これをチャタリングと呼びます。マイコンで読み取ると、1回押しただけなのに複数回押されたように見える場合があります。

 対策としては、プログラム側で少し待ってから再確認する方法や、抵抗・コンデンサを使って信号を安定させる方法があります。スイッチ基板を作る段階で、必要に応じて部品を追加できるスペースを用意しておくと便利です。

ケースに入れるときのポイントは位置調整。

 操作パネルとして使う場合は、基板の固定方法も考えておきましょう。スイッチの位置とケースの穴がずれていると、押しにくくなったり、スイッチに無理な力がかかったりします。

 基板にはネジ穴を用意し、ケース側としっかり固定できるようにすると安心です。スイッチの高さ、ボタンキャップの有無、パネル面との距離も確認しておくと、完成後の操作感がよくなります。

まとめ:操作部分を基板化すると作品の完成度がアップする。

 スイッチ基板を使うと、電子工作の操作部分をすっきりまとめられます。複数のスイッチを一つの基板に整理すれば、配線ミスが減り、ケースへの組み込みもしやすくなります。

 最初はブレッドボードで試し、動作が決まったらスイッチ基板としてまとめる流れがおすすめです。操作パネルが整うと、作品全体の完成度も上がります。電子工作を一段階きれいに仕上げたいときに、ぜひ取り入れたい考え方です。

学び続ける