This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

基板リワーク完全ガイド:ホットエア・はんだ吸取・再実装の実践手順

初出公開日 May 26, 2026, 更新日 May 26, 2026

1 min

目次
  • リワークに必要な工具と消耗品
  • 作業前の準備と安全対策
  • SMD部品の取り外し手順(ホットエア)
  • スルーホール部品の取り外し手順
  • パッド修復と再実装の準備
  • 検査と信頼性確認
  • よくある失敗と対処法
  • まとめと練習のすすめ

基板リワークは故障部品の交換や設計変更で不可欠な作業です。ここではホットエアによるSMD部品の取り外し、はんだ吸取器/吸取線によるスルーホール除去、再実装の実務手順を、工具選定から温度管理、検査・信頼性確認まで具体的に解説します。初心者が陥りやすい失敗とその対処法も含めてご紹介します。

COUPON 1

リワークに必要な工具と消耗品

企业微信截图_20260526211650 (1)

ホットエアステーション

 SMD(Surface Mount Device:表面実装デバイス)部品のはんだ溶融・除去やリフローなどに使用する工具です。一般的に、ノズルや温度プロファイルで局所加熱が可能で、温度制御と風量調整が可能なものがほとんどです。ノズルは部品サイズに合わせて複数用意し、温度センサーや予熱機能があると基板ダメージを減らせます。

はんだごて・吸取器・吸取線

 はんだごては、温度が可変で、先端形状も複数用意しましょう。ほかにも、はんだを除去するために、真空式はんだ吸取器、銅メッシュの吸取線(ウィック)は幅違いを揃えるといいでしょう。

フラックス・はんだペースト・洗浄剤

 低残渣フラックス(はんだ付け後に汚れがほとんど残らず、腐食しにくいフラックス)を基本として、必要に応じて活性フラックスを使い分けます。はんだペーストは用途に合わせてSnPbや無鉛を選定しましょう。作業後はイソプロピルアルコール(IPA)を使って洗浄します。

補助工具

 ESD(Electrostatic Discharge)対応のピンセット、基板を固定する治具、耐熱テープ、拡大鏡または実体顕微鏡、静電気防止マットとリストストラップ、温度計や熱電対などがあれば完璧です。

作業前の準備と安全対策

企业微信截图_20260526211511 (1)

 作業は換気の良い場所で行うのが基本です。ただし、どうしても空気の通りが悪い場合には、はんだ蒸気やフラックス煙を吸わないようスポット吸引を使いましょう。また、高温工具を扱うため耐熱手袋と保護メガネを着用するのが望ましいです。ほかにも、ESD対策も欠かせません。基板や部品を静電気から守りましょう。作業前の準備で忘れやすいポイントとしては、部品の極性や向きを写真で記録しておくと、後から確認しやすくなるためおすすめです。

SMD部品の取り外し手順(ホットエア)

予熱と温度設定

 基板の熱ストレスを減らすため、可能なら予熱プレートで基板全体を100〜120℃に予熱します。ホットエアは部品サイズに応じて300〜350℃を目安に開始し、風量は低めから徐々に上げましょう。大型ICやBGAは350〜380℃が必要な場合がありますが、基板材質と部品仕様を確認して、いずれかの低い方に設定しなければいけません。

ノズル選定と加熱方法

 部品よりやや大きめのノズルを使い、均一に加熱しましょう。局所的に風が集中してしまうため、ノズルを斜めに当てるのは避けます。熱が加わり、はんだが溶けて部品が浮いてきたら、ピンセットで軽く持ち上げて取り外しましょう。無理に引っ張ると基板のパッドが剥離するので、軽く持ち上げるように意識してください。

残留はんだの除去

 残ったはんだは吸取線やはんだごて、はんだ吸引機を使って除去します。吸取線はフラックスを併用すると効率が上がります。パッドが剥がれている場合は銅箔やジャンパーで修復します。

スルーホール部品の取り外し手順

はんだ吸取器の使い方

 はんだごてでリード(基板に接続するための、部品の金属の脚)を温め、溶けたはんだを吸取器で吸引します。複数ピンは順に行い、基板を過熱しないよう短時間で処理するか、時間をおいて作業します。また、吸取器の先端に吸い取ったはんだが付着していることがあるため、こまめに先端を清掃するといいでしょう。

吸取線(ウィック)の使い方

 吸取線をパッドに当て、はんだごてで、吸取線・はんだを同時に加熱すると銅メッシュがはんだを吸い取ってくれます。吸取線は面積当たりで、はんだを吸い取れる量に限界があります。吸い取れなくなってきたら、こまめに切って新しい部分を使うようにしましょう。大きなパッドや多ピン部品の場合は複数回に分けて処理するといいでしょう。

大型部品の取り外し

 大型コネクタやトランスは、リードを少しずつ加熱してはんだを除去するのがポイントです。必要なら基板裏面からも加熱して同時に溶かすとうまくいく場合があります。基板固定をしっかり行い、無理な力がかからないように注意しましょう。

パッド修復と再実装の準備

パッド整形とクリーニング

 古いはんだやフラックス残渣をIPAで洗浄し、パッドの形状を整えます。パッドが損傷している場合は銅箔テープやジャンパー線で修復します。パッド間のクリアランスを確認し、短絡がないかチェックします。

フラックス塗布とはんだ供給

 リフローやホットエアを使う表面実装では、はんだペースト(粉末はんだとフラックスを混ぜたペースト状の材料)をステンシル(ペーストを一定量だけ塗る金属板)や注入器(シリンジ型の手動塗布器)で塗布します。手はんだの場合は、フラックスを塗り、糸状のはんだを使うのが一般的です。スルーホール実装のはんだ付けは表面実装の手はんだとほぼ同じです。

リフローとホットエアの使い分け

 小型SMDはリフローオーブンやホットプレートで均一に加熱するのが一般的です。手はんだの場合、ホットエアで局所加熱して実装するのが確実です。リフローの温度管理は部品と基板の仕様に合わせるのが基本です。プリヒート・リフロー・クールダウンの各段階で温度管理を徹底しましょう。

検査と信頼性確認

企业微信截图_20260526211530 (1)

外観検査

 はんだの濡れ(はんだが部品やパッドにきれいに広がって密着している状態)、ブリッジ(隣の端子同士がはんだでつながってしまう不良)、クラック(はんだのひび割れ)、パッド剥離(基板の銅箔がはがれる不良)を拡大鏡で確認します。

電気検査

 導通テスト、抵抗値の測定、電源投入前の短絡チェックを行いましょう。可能なら機能テストで動作確認し、温度上昇や異常電流がないか確認できればなお良しです。

洗浄と乾燥

 フラックス残渣はIPAで洗浄し、完全に乾燥させます。残留物があると長期信頼性に影響するため、洗浄は丁寧に行いましょう。

よくある失敗と対処法

企业微信截图_20260526211547 (1)

パッド剥離

 パッドが剥がれたら銅箔やジャンパーで回路を修復することになりますが、そもそも剥離させないようにするべきです。剥離を防ぐには予熱を行い、熱の加えすぎや、無理な力で部品を引っ張るのは避けましょう。

はんだブリッジ

 ブリッジはフラックスを塗布して吸取線で除去、またははんだ吸取器で吸引します。微細なピッチではフラックスを多用してから除去するとうまくいくことが多いです。

部品の過熱ダメージ

 温度が高くなりすぎた倍は、温度を下げ、予熱を行ってから再挑戦しましょう。熱に弱い部品は事前に取り外すか、裏面から冷却しながら作業すると過熱ダメージを抑えられます。

BGAや微細ピッチIC

 BGA(Ball Grid Array:裏面に小さなはんだボールが並んだタイプのIC)は、部品の下に多数の接点が隠れています。PC用のCPUがわかりやすい例です。部品の真下を加熱する必要があるため、はんだごてはアクセスできず、通常は専用のリフロー装置や検査装置が必要になります。無理に手作業ではんだ付けすると、ボールがずれたり(再配列)、基板を過熱してダメージを与えることがあります。そのため、BGAの実装や交換は専門業者に依頼するのが一般的です。

 同様に、微細なピッチになると、はんだごてを使った手はんだでは対応が難しい場合があります。その場合も、実装を専門業者に依頼するのがおすすめです。

まとめと練習のすすめ

 リワークは工具選び、温度管理、手順が成功の鍵です。安全とESD対策の徹底は大前提として、まずは安価な基板で小さな部品から練習してみましょう。失敗することで、だんだんと勘と経験が得られます。作業が安定してきたら、長期信頼性を確保するため、外観チェックと電気検査を確実に実施しましょう。

学び続ける