This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

デカップリングコンデンサとは?ICの近くに置く理由とPCB配置

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

1 min

目次
  • ICの電源はいつも一定とは限らない
  • デカップリングコンデンサとは
  • なぜコンデンサはICの近くに置くのか
  • 0.1μFがよく使われる理由と容量の考え方
  • 小容量と大容量のコンデンサは役割が異なる
  • PCBレイアウトで避けたい配置
  • まとめ:コンデンサは容量だけでなく配置も重要

プリント基板を見ていると、マイコンやICのすぐ近くに小さなコンデンサが配置されていることがあります。回路図では電源とGNDの間につながっているだけなので、どの場所に置いても同じように見えるかもしれません。

 しかし、実際のPCBでは配線にもわずかな抵抗やインダクタンスがあり、コンデンサの位置によってノイズ対策の効果が変わります。特にマイコンやデジタルICは、動作の切り替わりに短時間だけ大きな電流を必要とするため、電源を安定させる工夫が重要です。

 この記事では、ICの近くに置くデカップリングコンデンサの役割や容量の考え方、PCBレイアウトで注意したいポイントを、電子工作初心者にも分かりやすく整理します。

ICの電源はいつも一定とは限らない

 マイコンやロジックICは、内部の回路が切り替わる瞬間に電源から電流を取り込みます。平均的な消費電流が小さくても、ごく短い時間に必要となる電流は大きくなることがあります。

 電源からICまでの配線が長いと、その瞬間の電流をすぐに供給できず、ICの電源端子付近で電圧が一時的に下がる場合があります。この電圧変動は、マイコンのリセット、通信エラー、センサー値の乱れなど、不安定な動作の原因になります。

デカップリングコンデンサとは

 ICの電源端子とGND端子の間に置く小容量のコンデンサは、デカップリングコンデンサやバイパスコンデンサと呼ばれます。電源電圧の細かな変動を抑え、ICが瞬間的に必要とする電流を近くから供給する部品です。

 コンデンサは電気を一時的に蓄えることができます。ICの近くに配置しておけば、動作の切り替わりで電流が必要になったとき、遠くの電源回路だけに頼らず、コンデンサから短い経路で電流を供給できます。

 また、高周波ノイズをGNDへ流す役割もあります。これにより、ある回路で発生した電源ノイズが別の回路へ伝わりにくくなり、回路同士の影響を小さくできます。

なぜコンデンサはICの近くに置くのか

 回路図では、同じネットにつながる部品の距離までは表現されません。しかしPCB上の配線には、長さに応じた抵抗やインダクタンスがあります。周波数が高くなるほど配線の影響は無視しにくくなり、遠くにあるコンデンサは瞬間的な電流を十分に供給できないことがあります。

 デカップリングコンデンサは、ICの電源ピンとGNDピンを結ぶ電流ループができるだけ短くなるように配置します。単にICの近くへ置くだけでなく、電源ピンからコンデンサ、コンデンサからGNDへ戻る経路を短くすることが大切です。

 両面基板や多層基板では、近くにGNDビアを配置してGNDプレーンへ接続する方法もよく使われます。配線を細く長く引き回すより、短く直接的な接続にすると高周波ノイズを抑えやすくなります。

0.1μFがよく使われる理由と容量の考え方

 デジタルICのデカップリングには、0.1μFの積層セラミックコンデンサがよく使われます。小型で高周波特性が比較的よく、ICの動作によって発生する細かな電源変動を抑える用途に向いているためです。

 ただし、すべてのICに0.1μFを1個置けば十分とは限りません。必要な容量や個数は、ICの種類、動作周波数、電源回路、基板構成によって変わります。複数の電源ピンがあるICでは、各ピンの近くにコンデンサが必要になる場合もあります。

 まずは使用するICのデータシートや推奨回路を確認しましょう。メーカーが容量、部品種類、配置例を指定している場合は、その条件を基準に設計するのが基本です。

小容量と大容量のコンデンサは役割が異なる

 基板上では、ICの近くにある0.1μFなどの小容量コンデンサに加え、電源入力やレギュレータの近くに数μFから数十μF程度のコンデンサが置かれることがあります。これらは同じ電源とGNDの間に接続されていても、主に対応する電圧変動の速さや電流の大きさが異なります。

 小容量のセラミックコンデンサは高周波の変動を抑えるためにICの近くへ配置し、より大きな容量のコンデンサは基板全体で生じる比較的ゆっくりした電源変動を支えます。このような大容量側のコンデンサは、バルクコンデンサと呼ばれることもあります。

 容量だけでなく、耐圧や温度特性にも注意が必要です。セラミックコンデンサは、印加される直流電圧によって実効容量が小さくなる場合があります。電源電圧に対して余裕のある耐圧を選び、必要に応じて部品メーカーの特性データを確認します。

PCBレイアウトで避けたい配置

 コンデンサがICから離れている、細い配線で遠回りしている、電源とGNDのループが大きいといった配置では、デカップリングの効果が下がる可能性があります。回路図上では正しく接続されていても、実際の電流経路が長ければ高周波ノイズ対策として十分に働かないことがあります。

 また、ICとコンデンサの間に長い配線を入れたり、1個のコンデンサを複数のICで共有して遠くから接続したりする配置も避けた方が安心です。部品配置を決めるときは、まずICの電源ピン周辺を確認し、デカップリングコンデンサの場所を早めに確保します。

 GNDプレーンに接続する場合も、ビアの位置が遠いと電流経路が長くなります。コンデンサのGND側の近くにビアを置き、短い経路で戻せるようにすると、より安定したレイアウトになります。

まとめ:コンデンサは容量だけでなく配置も重要

 デカップリングコンデンサは、ICが瞬間的に必要とする電流を供給し、電源ラインに広がる高周波ノイズや電圧変動を抑えるための部品です。回路図で接続するだけでなく、ICの電源ピンとGNDピンの近くへ配置し、電流ループを短くすることが重要です。

 0.1μFはよく使われる値ですが、必要な容量や個数は回路によって異なります。ICのデータシートを確認し、小容量のデカップリングコンデンサと、電源全体を支える大容量のコンデンサを適切に使い分けましょう。

 PCBを設計するときは、信号線を引く前に電源とGNDの流れを確認することが大切です。コンデンサまでの距離と戻り経路を意識するだけでも、基板の安定性を高め、原因の分かりにくい誤動作を減らしやすくなります。

100006883

学び続ける