This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

はんだペースト検査(SPI):SMT実装におけるプロセス管理の完全ガイド

初出公開日 Jun 19, 2026, 更新日 Jun 19, 2026

2 min

目次
  • はんだペースト検査(SPI)とは?
  • SMTアセンブリプロセスにおいてはんだペースト検査(SPI)が重要な理由
  • はんだペースト検査の仕組み
  • はんだペースト検査(SPI)のデータパラメータ
  • 2D SPI vs 3D SPI(はんだペースト検査)
  • はんだペースト検査(SPI)装置の核心要素
  • はんだペースト検査(SPI)によって特定される一般的な欠陥
  • SPIの精度とはんだペースト印刷品質に影響を与える要因
  • SMTラインにおけるはんだペースト検査(SPI)の統合
  • はんだペースト検査(SPI)におけるデータと統計的プロセス制御(SPC)
  • はんだペースト検査(SPI)の精度を向上させるためのベストプラクティス
  • 比較:SPI vs AOI(自動光学検査)
  • 一貫性のある高品質なSMTアセンブリを実現するJLCPCBとのパートナーシップ
  • はんだペースト検査(SPI)の将来動向
  • はんだペースト検査(SPI)に関するFAQ
  • 結論

今日の表面実装技術(SMT)製造の世界では、はんだペーストの印刷状態の一貫性が、組み立てられたプリント基板の電気的性能、機械的せん断強度、および長期的な信頼性を左右する要素です。

はんだペーストは、部品の端子をPCB上の銅パッドに接合する媒体です。したがって、はんだペーストの印刷状態における体積、厚さ、または位置のばらつきは、最終製品のはんだ接合部の品質に大きな影響を与えます。

はんだペースト検査(SPI)とは?

はんだペースト検査(SPI)は、ステンシル印刷工程の直後、部品実装工程の開始前に行われる高度な品質管理プロセスです。この検査では、PCB上のすべてのはんだパッドの高さ、面積、体積、および実装精度など、はんだペーストの重要な特性を検証します。SPIは、各印刷状態を許容公差内に維持し、欠陥が顕在化する前、つまり高額なコストが発生するずっと前に、プロセスエラーを浮き彫りにするのに役立ちます。

良質なはんだ接合部は、適切なはんだペーストの印刷から始まります。わずかな位置ずれやペースト量の不足など、小さな印刷ミスが、リフロー後にツームストーン現象、ブリッジ、はんだ濡れ不良、オープン回路などの欠陥を引き起こす可能性があります。アクティブな印刷ミスは、製品の歩留まりを低下させるだけでなく、解決されない場合には、フィールド障害や保証コストの発生の可能性も生み出します。

最先端のSPI装置は現在、サブマイクロメートル精度で各はんだ印刷状態を測定する3D光学スキャン機能を備えており、プロセスの継続的改善のためのリアルタイムフィードバックとデータをエンジニアに提供します。エンジニアは、スキージ圧力、速度、スキージの位置合わせなど、複数のステンシルプリンタパラメータをほぼリアルタイムで、かつ大きな労力をかけずに調整し、生産プロセス中の迅速な安定化と適応を実現できます。

SMTアセンブリプロセスにおいてはんだペースト検査(SPI)が重要な理由

SMTアセンブリにおいて、はんだペースト印刷は最終的なPCBの信頼性に影響を与える最も重要な工程の一つです。研究によると、SMTアセンブリにおける欠陥の60%以上は、はんだ量不足、ブリッジ、印刷位置ずれなど、はんだペースト印刷に起因しており、これらはすべてリフロー後にオープン回路やショートを引き起こす可能性があります。

はんだペースト検査(SPI)は、最初の防御線として機能し、各はんだ印刷状態の高さ、体積、面積、および実装精度を即座に検証します。早期に偏差を検出することで、SPIは不良基板が部品実装やリフローに進むのを防ぎ、エンジニアがアセンブリを続行する前に是正措置を実施できるようにします。この早期介入により、プロセスのばらつきが低減され、手直しが最小限に抑えられ、製品の信頼性が向上します。

SMTラインにSPIを導入する主な利点

1. 早期欠陥検出 – ステンシル印刷直後に印刷エラーを特定し、正確なはんだ印刷状態を持つ基板のみが実装およびリフローに進むことを保証します。

2. 歩留まりと信頼性の向上 – 欠陥を原因の段階で修正することで、スクラップ、手直し、および潜在的なフィールド障害を削減し、生産歩留まりを直接的に向上させます。

3. プロセス制御と最適化 – SPIシステムはSPCデータを提供し、エンジニアが傾向を監視し、最適なプロセスパフォーマンスを得るために印刷パラメータを継続的に調整することを可能にします。

4. トレーサビリティの向上 – 各検査で電子記録が生成され、品質監査、欠陥調査、および顧客への報告をサポートします。

5. コストと時間の節約 – 印刷問題の早期発見により、材料の無駄を減らし、ダウンタイムを防止し、全体的な生産効率を向上させます。

Solder Paste Inspection Process

はんだペースト検査の仕組み

はんだペースト検査(SPI)システムは、表面実装技術(SMT)プロセスにおけるはんだペーストの印刷精度を検証するための自動化された3D測定および分析ツールとして機能します。この動作は、構造化光投影法やレーザースキャンを使用して、各はんだペースト印刷状態の形状を測定し、それを目標設計データと比較することによって行われます。

SPIシステムは、すべてのパッドに正しいペースト量が供給されていること、ペースト印刷状態が正しく位置合わせされていること、および部品が実装される前にペースト印刷状態の高さが許容範囲内であることを保証します。

以下は、最新のSMT生産ラインにおけるSPIシステムの動作をステップバイステップで説明したものです。

1. ステンシル印刷

プロセスは、スキージブレードを使用して、ステンレス鋼のステンシル開口部を通してはんだペーストがPCBに印刷されるときに始まります。印刷されるペースト量は、開口部のサイズ、ステンシルの厚さ、印刷速度、およびペーストの粘度に依存します。これらの要因のいずれかが一貫していないと、ブリッジやはんだ不足などの欠陥を引き起こす可能性があります。

2. SPIへの搬送

ステンシル印刷後、PCBは自動的にステンシルプリンタからSPI装置に搬送されます。これにより、ハンドリングエラーを回避し、はんだペーストが乾燥したり変形したりする前にPCBを評価できます。

3. 3Dイメージングと測定

SPIは、定義された光パターンまたはレーザーストライプを印刷されたはんだペーストに投影し、光からの反射の変位を評価する三角測量の原理を使用します。これにより、各はんだ印刷状態の非常に正確な3D高さマップが作成され、毎秒数百万のデータポイントが取得されます。

4. データ分析とCADまたはガーバーデータとの比較

SPIは、ペーストの高さ、面積、体積、および位置精度を測定し、そのデータを関連するCADまたはガーバーデータと比較して、各パッドが許容公差内にあるかどうかを評価します。

5. 結果の分類とフィードバック

SPIは、ペースト量不足、ペースト過多、印刷位置ずれ、ブリッジ、形状変形などの欠陥タイプを分類し、特定のパッド/領域の評価を支援するために、オペレーターに視覚的な分析フィードバックを提供します。

Solder Paste Inspection Working Principle

はんだペースト検査(SPI)のデータパラメータ

パラメータ説明許容差
ペースト高さはんだペーストの垂直方向の厚さ目標値の ±20%
ペースト面積パッド上の2Dフットプリント面積±25%
ペースト体積計算値 = 高さ x 面積±15%
位置ずれペースト印刷状態とパッド中心とのX/Y方向のずれ≤ 50 µm
形状/面積比期待される形状からの偏差< 10%

注記: これらの測定値を監視することで、リフロー後に再現性のあるはんだ接合部を実現できます。

3D SPI Measurement Principle

SPIシステムがペースト体積を計算するために使用する、構造化光投影法の3D測定原理

2D SPI vs 3D SPI(はんだペースト検査)

特徴2D SPI3D SPI
測定タイプ光学グレースケールレーザー/構造化光による深さ測定
出力データ面積、位置ずれ高さ、面積、体積
精度中程度高精度(±1 µm)
コスト低い高い
最適な用途試作、連続ライン自動化された大量生産

3D SPIは、その体積測定機能と、プリンタと検査システム間のクローズドループ制御により、現代のほぼすべてのSMTラインで使用されています。

はんだペースト検査(SPI)装置の核心要素

はんだペースト検査(SPI)システムは、光学、機械、および計算コンポーネントを統合し、表面実装技術(SMT)アセンブリ中のはんだペーストの正確な印刷を保証します。

各要素はデータを収集、分析、処理し、一貫性と再現性のあるはんだ印刷品質を保証します。SPIシステムの主なコンポーネントは次のとおりです。

1. カメラと光学系:

カメラモジュールはSPIシステムの中核であり、通常、高解像度の2Dおよび3Dカメラを備えています。これらのカメラは、複数の角度からはんだペーストの画像をキャプチャします。3D SPIシステムは、光学三角測量またはフリンジ投影を使用して、はんだ印刷状態の高さと体積をマイクロメートルレベルの精度で再構築します。光学システムは、正確な測定を保証するために、さまざまなPCB表面にわたって焦点と適切な照明を維持する必要があります。

2. レーザープロジェクターまたはフリンジ光源

最新のSPIシステムでは、通常、深さ情報を収集するために、レーザーストライプまたはデジタルフリンジパターンとして構造化光が投影されます。はんだペースト表面に投影されると、光パターンはペーストの高さに基づいて変形します。カメラはこの変形を分析して、ペーストの3D高さマップを提供します。このサブシステムの性能は、測定精度と再現性に直接影響します。

3. コンベアと搬送システム

電動コンベアシステムは、SPI装置をSMTラインに統合し、PCBをステンシルプリンタからピックアンドプレース装置に自動的に移動します。適切な位置合わせにより、ハンドリングを最小限に抑え、生産フロー全体で基板の完全性を維持します。

4. 制御ソフトウェア

SPIソフトウェアはシステムの頭脳として機能し、画像処理、欠陥検出、および統計的プロセス制御(SPC)を処理します。高度なシステムは、リアルタイムの欠陥可視化を提供し、ステンシル洗浄間隔や印刷圧力などの印刷パラメータを自動的に調整してプロセスを最適化できます。

5. データベースとネットワーキング

すべての検査結果は、トレーサビリティを確立し、全体的なプロセスを最適化するために、中央データベースに保存されます。ネットワーキング機能により、エンジニアは複数のシステム(複数のSPIシステム)を同時に監視し、長期的な傾向を観察し、データを製造実行システム(MES)に転送して、生産の完全な透明性を実現できます。

Core elements of an SPI machine

はんだペースト検査(SPI)によって特定される一般的な欠陥

SPIによるこれらの欠陥の早期発見は、後工程の手直しを最小限に抑え、アセンブリ全体の歩留まりを向上させます。

欠陥タイプ定義プロセス原因
ペースト不足はんだの量が不十分ステンシル開口部の詰まり
ペースト過多はんだを過剰に印刷ステンシル開口部の損傷、または過剰なスキージ圧力による過剰印刷。
ブリッジペーストが隣接パッド間を接続不正確なペースト量またはステンシルの問題
印刷位置ずれ印刷状態の位置ずれ基板とステンシルの位置合わせ/レジストレーションエラー。
形状変形ペースト印刷状態の形状が期待されるプロファイルから逸脱不均一なスキージ圧力、ステンシルの摩耗、または不適切なリリース。

solder paste printing defects detected by SPI

SPIによって検出された、はんだブリッジやはんだペースト量不足など、さまざまなはんだペースト印刷欠陥。

SPIの精度とはんだペースト印刷品質に影響を与える要因

はんだペースト印刷品質の要因

1. ステンシルの厚さと開口部の設計: これははんだの量に影響し、部品ピッチによって決まります。

2. はんだペーストの粘度と保管: ペーストのレオロジー(粘度とチキソトロピー)は非常に重要です。不適切な復温、混合、または保管は、ダレ、形状不良、または詰まりを引き起こす可能性があります。

3. スキージの圧力と速度: 過度の圧力は、ペーストのリリース不良(はんだ不足につながる)やステンシルの摩耗を促進する可能性があります。スキージ圧力が低すぎると、ステンシルを充填しない印刷になる可能性があります。

4. PCBの平坦性とサポート: 反りがあると、PCBの位置合わせができなくなったり、ペーストの印刷自体が行われなくなったりします。

5. 環境条件: 温度は25±3°C、湿度は45-75% RHに制御する必要があります。

環境要因とメンテナンス

一貫したSPI測定結果を得るためには、以下を確実にする必要があります。

• 光学系を清潔に保ち、ほこりがない状態にすること。

• Z軸高さセンサーは毎週校正する必要があります。

• 室温と湿度が安定していること。

• ソフトウェアがメンテナンスされ、アルゴリズムの精度のために最新であること。

計画的なメンテナンスは、誤った欠陥を最小限に抑え、装置の全体的な寿命を延ばします。

人的要因とオペレーター教育

SPIには高度な自動化機能がありますが、人的要因は依然として非常に重要です。オペレーターは、3Dデータを解釈し、欠陥の根本原因を特定し、印刷パラメータの調整に関する推奨事項を提供できなければなりません。

継続的なトレーニングと認定プログラムは、自動化を維持すると同時に、人的要因を最小限に抑える能力を提供します。

SMTラインにおけるはんだペースト検査(SPI)の統合

最新の表面実装技術(SMT)生産ラインで一貫したはんだペースト品質を維持することは、高いアセンブリ歩留まりを達成するために不可欠です。一般的なSMTプロセスは、6つのステップで構成されます。

1. はんだペーストプリンタ

2. はんだペースト検査(SPI)

3. ピックアンドプレース装置

4. リフロー炉

5. 自動光学検査(AOI)

6. インサーキットテスト(ICT)

はんだペースト検査(SPI)は、ステンシル印刷工程の後、部品実装の前に順序付けられます。これにより、メーカーは、修正を行うのに十分な時間があるうちに、はんだペーストの品質が規定の要件を満たしていることを確認でき、不良基板が次のフェーズに進むのを防ぎます。

最新のSPIシステムは、SMTラインの生産制御に統合されています。はんだ量不足、印刷位置ずれ、ブリッジなどの欠陥が発見された場合、SPIシステムははんだペーストプリンタと直接通信し、スキージ圧力や速度を自動的に調整したり、ステンシル洗浄プロセスを開始して欠陥を除去したりすることができます。

これはクローズドループフィードバックシステムであり、はんだ印刷プロセスを継続的に監視して安定化させます。その結果、SPIは不良アセンブリを防ぐだけでなく、プロセスの再現性、ライン効率、および長期的な歩留まり性能を向上させます。

Closed-Loop SPI–Printer Feedback System

SPI、データ分析、およびステンシルプリンタを結び付ける、クローズドループのはんだペースト検査(SPI)フィードバックシステム。

はんだペースト検査(SPI)におけるデータと統計的プロセス制御(SPC)

最新の3Dはんだペースト検査(SPI)システムは、欠陥を検出するだけではありません。それらは高解像度のデータ収集プラットフォームとして機能します。スキャンされるPCBごとに、はんだペーストの高さ、面積、体積、および位置ずれを含む、各パッドの詳細な測定データが生成されます。

このリアルタイムデータセットは、統計的プロセス制御(SPC)の基盤を形成します。SPCは、プロセスの安定性を監視し、長期的な傾向を明らかにし、エンジニアが欠陥が発生する前に印刷の偏差を修正するのに役立ちます。SPCを使用することで、メーカーは印刷の一貫性を検証し、時間の経過に伴う装置の性能を評価し、高度なSMT生産に必要な厳格な管理限界を維持できます。

SPIシステム内の一般的なSPCメトリクス

1. Cp/Cpk(プロセス能力/パフォーマンス指数): これらの指数は、はんだペースト印刷プロセスが仕様限界(許容差)内で出力する能力を測定します。高いCpは、仕様幅に対してプロセスのばらつきが小さいことを示します。Cpkは、プロセスが仕様の中心にどの程度合っているかも考慮するため、より重要な指標です。堅牢で高歩留まりの生産には、高いCpk値が必要です。

2. 平均体積トレンド: ステンシルの摩耗、ペーストの乾燥、または不適切なスキージ圧力によって引き起こされる可能性のある、ペースト体積の徐々の減少を追跡できます。

3. 誤判定率(FRR): このトレンド指標は、SPI検査プロセスで使用されるアルゴリズムの信頼性と精度に関する貴重な情報を提供します。

4. 欠陥分布分析: エンジニアが欠陥とその頻度/位置を視覚化し、特定のPCB上の特定のゾーンで一貫して欠陥が発生しやすい領域を強調するのに役立ちます。

はんだペースト検査(SPI)の精度を向上させるためのベストプラクティス

結果を再現可能で信頼性の高いものにするためには、はんだペースト検査(SPI)は、標準化された条件と管理されたプロセスで実施されなければなりません。ベストプラクティスにより、メーカーは大量生産の表面実装技術(SMT)ラインでプロセスドリフトを防ぎながら、均一なはんだ品質を維持できます。

1. 標準的な合格基準を確立する: 部品タイプに基づいて、はんだペーストの高さ、面積、および体積の測定限界を定義します。標準的な評価基準に従ってはんだペースト検査結果の均一な評価を確実にするために、評価の主観的な性質が減少します。

2. SPIシステムの定期的な校正: SPIシステムを定期的に校正することで、正確な3D測定が保証され、精度のための長期的なシステムドリフトが排除されます。

3. 統計的プロセス制御の使用: リアルタイムの統計的プロセス制御(SPC)を活用して、プロセスのばらつきを特定し、プロセスの傾向を観察し、欠陥が発生する前に修正を行います。

4. データのトレーサビリティの確保: SPIデータと生産バッチおよびプリント基板(PCB)に自動的に関連付けられるバーコードまたはQRコードシステムを利用すると、トレーサビリティが向上します。

5. オペレーターのトレーニングと認定: 3Dマップを正確に解釈できる訓練を受けた担当者は、誤った不良ではなく真のプロセス問題を特定するために重要です。使用される測定に関する知識を持つ認定従業員を配置することが理想的です。

6. 製造実行システム(MES)およびAOIへの統合: 製造実行システム(MES)を介して提供されるSPIとプリンタおよび自動光学検査(AOI)を同期させることで、リアルタイムフィードバックとクローズドループプロセス制御が可能になります。

以下のベストプラクティスに従うことで、メーカーは一貫したはんだ品質を維持し、SMTラインでのプロセスドリフトを防ぐことができます。

比較:SPI vs AOI(自動光学検査)

側面SPI(はんだペースト検査)AOI(自動光学検査)
検査段階はんだペースト印刷後部品実装/リフロー後
検出可能な欠陥- はんだ不足- はんだ過多- ペーストブリッジ- 面積/体積偏差- ステンシル詰まり- ペースト位置ずれ- 部品欠品/位置ずれ- 極性誤り- はんだ不足/ブリッジ- ツームストーン現象- オープン/ショート- コールドジョイント
測定技術定量的3D2D光学イメージング(RGB/グレースケール);一部のシステムは擬似3Dをサポート
利点欠陥を早期に防止最終品質保証

SPIとAOIは互換性がありません。

SPIは部品実装前の定量的な3Dはんだペースト測定に焦点を当て、AOIは実装またはリフロー後の部品の正確さとはんだ接合部の品質を検証します。

高信頼性または高密度PCB設計の場合、SPI + AOIは、ゼロ欠陥に近づくための業界標準のクローズドループ品質戦略です。

一貫性のある高品質なSMTアセンブリを実現するJLCPCBとのパートナーシップ

JLCPCBは、SMT生産ライン全体に最先端の3D SPI、AOI、およびX線検査を統合し、すべてのはんだ接合部がエンジニアリング基準を満たしていることを保証します。初期プロトタイプの構築から本格生産への拡大まで、当社のプロセス制御は以下を保証します。

● すべてのパッドにわたる正確で一貫性のあるはんだペースト体積

● 印刷ばらつきを最小限に抑えるクローズドループの修正フィードバック

● すべてのPCBに対する完全なトレーサビリティと自動レポート

● 包括的な品質保証のための多段階検査(SPI → AOI → X線)

高度な設備と経験豊富なSMTエンジニアにより、JLCPCBはすべてのPCBが実装およびリフロー前に厳格なはんだペースト検査を受けることを保証し、あらゆるプロジェクトに信頼性が高く再現性のある結果を提供します。

次のSMTアセンブリに自信を持って着手しましょう!今すぐ回路基板の組み立てを依頼してください!

はんだペースト検査(SPI)の将来動向

1. 予知保全と欠陥相関のためのAIと機械学習

2. インダストリー4.0統合により、プリンタ、SPI、AOI間の完全なデジタル接続が可能に。

3. オペレーターサポートのための拡張現実(AR)ユーザーインターフェース

4. 100cm²/s以上の高速3Dスキャン対応。

5. グローバルな可視性のためのクラウドベース分析

SPIは、品質ゲートからスマートファクトリー自動化の一部へと進化します。

はんだペースト検査(SPI)に関するFAQ

1. はんだペースト検査の基本的な目的は何ですか?

ステンシル印刷完了後、はんだペーストの高さ、面積、体積を測定し、信頼性の高いはんだ接合部のために一貫した量のはんだペーストを確保することです。

2. SPIとAOIの機能の違いは何ですか?

SPIは部品実装前のはんだペースト印刷状態を検査し、AOIはリフロー後のはんだ接合部と部品を検査します。

3. 今日のSPI装置の精度はどのくらいですか?

最新の高度な3D SPI装置は、高さ測定で±1 µmという小さな分解能公差を持ち、体積を±5%以内で測定できます。

4. SPIデータは製造プロセスの制御に使用できますか?

はい。SPIデータは、監視のために統計的プロセス制御(SPC)システムに供給されます。高度なクローズドループ設定では、このデータを使用して、ステンシルプリンタのパラメータ(スキージ圧力や速度など)をリアルタイムで自動調整し、偏差を修正できます。

5. JLCPCBは生産ラインプロセスの一部としてSPIを使用していますか?

はい。JLCPCBは、信頼性が高く、正確で、最新のロボット式3D SPIシステムを使用して、はんだペーストの印刷エラーを最小限に抑え、アセンブリの歩留まりを最大化しています。

関連記事:

1. PCBアセンブリに適したはんだペーストの選び方

2. はんだペースト vs フラックス:主な違い、用途、そして完璧なはんだ付けのための選び方

3. 微小SMT部品のはんだペースト印刷

結論

はんだペースト検査は、SMT製造における最新の品質管理において不可欠な役割を果たします。製造プロセスの最も初期の段階でペーストの体積、位置合わせ、形状をチェックすることにより、SPIは後のアセンブリおよびテストプロセスで欠陥がより大きな問題になるのを防ぐことができます。SPIを自動印刷、AOI、X線検査と統合することで、PCB生産における高い信頼性と再現性を保証するクローズドループプロセスを構築できます。

一貫性と世界クラスの結果を得るために、高度なSPI手法を組み込んだプロフェッショナルなPCB製造およびPCBアセンブリサービスについては、JLCPCBにお問い合わせください。

100006883

学び続ける