This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

ベッド・オブ・ネイルズテストフィクスチャとは

初出公開日 Jun 19, 2026, 更新日 Jun 19, 2026

1 min

目次
  • ベッド・オブ・ネイルズテスト治具とは?
  • ベッド・オブ・ネイルズ治具の主要コンポーネント
  • ベッド・オブ・ネイルズの治具タイプ:
  • ベッド・オブ・ネイルズテストを選ぶ理由:
  • ベッド・オブ・ネイルズ vs フライングプローブテスト
  • 結論

電子製品の製造において、テストは非常に重要です。これは製品の動作状態を決定する最も重要な工程です。製品は多くのテスト手順を経る必要があります。組立会社と協力する場合、テストには多くの時間がかかることがあるため、人件費と時間を削減するために従うべき一連の指示が必要です。このために「ベッド・オブ・ネイルズ」テストが設計されており、基板のテストポイントを直接接続してプロトタイプをテストするためのジグを作成できます。プログラムは自動テストの制御下にあるため、操作は簡単、迅速、かつ高速です。この特殊なテストツールは大量生産において重要な役割を果たします。速度、精度、再現性が不可欠な環境を開発する必要があります。この記事では、ベッド・オブ・ネイルズ治具とは何か、JIGを使用してどのようにテストが行われるかを説明します。

ベッド・オブ・ネイルズテスト治具とは?

ベッド・オブ・ネイルズとは、システム内で「釘」と呼ばれるスプリング式のポゴピンを備えた機械的なプラットフォームにすぎません。これらのポゴピンは、PCB上のさまざまなテストポイント用のテストプローブとして機能します。このタイプのジグでは、回路をジグ内に配置して閉じると、ポゴピンの位置がPCB上のテストポイントと正確に位置合わせされます。その後、製品の説明に従って特定の信号を印加または観測でき、すべてが正常に進めば製品の準備が整います。

これは、プリント回路基板(PCB)のインサーキットテスト(ICT)で広く使用されている、実績のある電子テスト治具としても知られています。DUTを所定の位置に保持するために必要な力は、手動で加えることも、基板を下方に引っ張る真空システムを介して加えることもでき、均一で安定した接触を保証します。

ベッド・オブ・ネイルズ治具の主要コンポーネント

1. テストプローブ(ポゴピン): PCBのテストポイントと一時的に接触するスプリング式の金属ピンです。これらは非常に繊細なピンであり、スプリングを使用するため慎重に取り扱う必要があります。

2. 治具ベース: これは、PCBホルダーとして機能するスロットを備えた機械的なベースの一種です。機械的なプラットフォームは、PCBと位置合わせされたテストプローブを保持します。このようにして、PCBはわずかなマージンで収まり、準備は完了です。

3. 位置合わせ機構: PCBの正確な配置を保証する機械的なガイドまたはポストです。必要に応じて、Z軸およびX、Y軸に基づいて位置合わせを行うことができます。

4. 加圧プレートまたは真空ホールドダウン: PCBをテストプローブと接触させ続けるための力を加えます。もはや手動テストは不要で、自動的に行われます。

5. インターフェース電子機器: プローブを自動テスト装置(ATE)、コンピューター、またはテストソフトウェアに接続します。これにより、ピンに何らかの信号が印加され、出力ピンから信号が読み取られます。出力信号を分析することでテストが完了します。テストソフトウェアは信号を分析して、次のような欠陥を検出します:

  • オープン回路
  • ショート
  • 不正確な部品値
  • 不良はんだ接合部

ベッド・オブ・ネイルズの治具タイプ:

ベッド・オブ・ネイルズ治具には、一般的に2つの主要なバリエーションがあります:

  • 真空治具: 真空機構を使用してDUTをポゴピン上に引き寄せます。均一な圧力と機械的歪みの低減により優れた信号忠実度を提供しますが、複雑さのためコストが高くなります。
  • プレスダウン治具: 機械的にシンプルでコスト効率に優れていますが、接触力にわずかなばらつきが生じる可能性があり、高精度アプリケーションでのテスト信頼性に影響を与えることがあります。

テストジグの構築には、最大1ヶ月、25日から40日程度の時間がかかることがあります。また、テストと回路の複雑さにもよります。

ベッド・オブ・ネイルズテストを選ぶ理由:

このテスト手順では、複数のテストポイントが同時に接続されるため、迅速なテストが可能です。テストジグが準備されれば、約10万ペアのPCBをテストでき、製造に大いに役立ちます。接続は1つだけでなく、複雑な設計では数千ものピンを接続でき、高いカバレッジを実現します。時間と人件費を節約し、企業全体のテストコスト削減に貢献します。 プロトタイピングと製造コストをさらに削減するために、多くのエンジニアは手頃な価格のPCB製造と組立を提供するJLCPCBを利用しており、生産とテストの両方を効率的に保っています。

ただし、一度だけのジグ製作コストが非常に高額です。しかし、一度作成すれば長期間使用できます。カスタム治具は非常に高価です。設計が変更された場合、新しいPCBを単純にJIGにセットすることはできず、再度作り直す必要があるため、これは大きな欠点です。PCB上にいくつかのテストポイントまたは銅パターンが必要であり、高密度基板では容易ではありません。

ベッド・オブ・ネイルズ vs フライングプローブテスト

結論

非常に高い初期投資が必要ですが、一度テストに導入されれば多くの利点をもたらします:

  • 高速テスト
  • 高精度

一貫した結果は、今日のペースの速い生産環境において製品品質を維持するための不可欠なツールとなっています。PCBがますます複雑になるにつれて、ベッド・オブ・ネイルズテストは進化を続けています。真空ベースのシステムとして実装されるか、機械的なプレスダウン治具として実装されるかにかかわらず、それは中核戦略であり続けています。


学び続ける