This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCBアセンブリにおけるSMTテストの種類とは

初出公開日 Jun 19, 2026, 更新日 Jun 19, 2026

1 min

目次
  • SMTテストがそれほど重要な理由は?
  • PCBアセンブリにおけるSMTテストの7つの主要タイプ:
  • 結論:

小型化・省スペースを目指した本格的な電子機器ソリューションでは、表面実装部品が使用されます。SMT部品はTHと同様に機能しますが、一般的にはその小型さと両面実装との互換性から選ばれます。大量生産を想定した開発では、低コストであることも主要な課題であり、大量に使用することが可能です。小型であるため、検査方法や修理作業はより困難になっています。製品は市場にリリースされる前に、数多くのテストを通過します。これらのテストはすべて、PCBとその構成部品に何らかの関連性があります。

組み立て工程では、ディスペンサーを使用して、最初に電子部品がPCB上に配置されます。適切な接続のためには、部品が正しく配置される必要があります。その後、PCBはリフローはんだ付けされ、熱によってはんだペーストが溶かされます。これにより、PCBと部品の間に長期間持続する結合が形成されます。これらの工程の後、組み立て不良を発見するために、PCBはSMTテストを受けます。テストにより、すべての部品が正しく配置されていることが保証されます。本日は、PCBアセンブリで使用されるさまざまなSMTテストの種類と、製品品質を維持する上でのそれらの機能について説明します。

SMTテストがそれほど重要な理由は?

製造プロセスの早い段階で問題が発見されれば、手直しや修理の費用を最小限に抑えたり、製品を中止してコストを回収したりすることができます。完成品が高い品質基準を満たし、信頼性を高め、返品を減らすためには、継続的なテストが必要です。適切なSMT基板テストにより、組み立てられたPCBが期待通りに機能し、設計基準を満たしていることを確認しやすくなります。

PCBアセンブリにおけるSMTテストの7つの主要タイプ:

1. 自動光学検査(AOI):

リフローはんだ付け後、AOI は一般的なSMTテスト装置です。AOI検査では、高解像度カメラを使用してはんだ接合部を検査します。はんだ付けと部品の位置決めをチェックします。はんだ接合部の位置ずれ、粗悪なはんだ付け、部品の欠落、その他の問題を特定できます。SMTアセンブリプロセスの早い段階で問題を特定するための重要なツールがAOIです。システムに組み込まれた高速検査カメラは、問題を3次元で生成できます。

2. 目視検査

それでも、AOIのような自動化技術は多くの欠陥を特定できます。しかし、特定の状況では、目視検査を手作業で行わなければならない場合もあります。これらの装置は、いくつかの小さな問題を見落とす可能性があるためです。手動のSMTテストを実行する際、オペレーターは顕微鏡や拡大鏡を使用します。そして、通常は部品の損傷や溶接品質の問題を探します。位置ずれ、はんだブリッジ、部品の欠落などの欠陥を見つけるには、高度な技能を持つ技術者が必要です。

3. はんだペースト検査(SPI)

PCB上のはんだペースト印刷の品質を検査します。SPIテスト装置は、PCB上にはんだペーストが適切な位置に、適切な量で塗布されていることを保証します。さらに、3Dレーザースキャナーを使用して、このペーストの高さと形状を測定します。部品実装前に、ブリッジや位置ずれなどの欠陥を早期に発見するのに役立ちます。実装前に、はんだ付けプロセスのためにPCBに錫メッキを施す必要があります。

4. X線検査(AXI)

部品の下のはんだ接合部を特定するためのSMTテストツールの1つがX線検査です。これは特に、QFN(ピンフリーの正方形フラットパッケージ)やBGA(ボールグリッドアレイ)に使用されます。この種のパッケージでは、標準的な欠陥検出 方法は効果的ではないためです。X線は、ペーストの穴、ブリッジ、はんだボールの欠落など、光学検査では特定できない問題を特定できます。BGAでは、ICの下に、ボイド、コールドはんだ接合部、ヘッド・イン・ピロー問題など、多くの欠陥が存在する可能性があります。はんだ接合部の完全性を確認せずに先に進むことはできません。

5. フライングプローブテスト

フライングプローブテストは、ベッド・オブ・ネイルズやその他の専用テストフィクスチャを必要としない、SMTテスト装置でもあります。プロトタイプ基板のテストや少量シリーズの製造に適しています。この種のテストは、すべての部品が組み立てられた後に必要です。基板の電気的完全性を確保し、潜在的な問題を迅速に特定します。ソフトウェア制御の可動プローブを使用し、テストパッドやビアに配置して信号を印加または監視します。カスタムフィクスチャは不要ですが、機械は高価であり、1つの配置で多数のフライングプローブを持つことはできません。スループットは遅くなりますが、ICTと同様の電気検査を実行します。

6. インサーキットテスト(ICT)

ICTは、大規模生産により適した電気テスト手法であり、フライングプローブテストに似ています。プリント回路基板上の各部品と接続を検査するために使用されます。このテストでは、ベッドニードルを使用して電気的接続を検査します。オープン回路、ショート回路、誤った部品値が存在しないことを確認します。専用のフィクスチャが必要であり、各ネットと部品を個別にプロービングすることを伴います。これはベッド・オン・ネイル・フィクスチャと呼ばれます。部品の有無と向きをチェックし、抵抗、静電容量、ダイオードの電圧降下を測定します。

7. バウンダリスキャン(JTAGテスト)

JTAG(Joint Test Action Group)規格に準拠したICの統合テスト機能を利用します。このテストプロセスは、テストを標準化するために、2000年代初頭に多くの企業の協力を得て開発されました。物理的なアクセスを必要とせずに、部品の接続をテストすることを可能にします。

結論:

各テスト手法には、はんだ付け欠陥の検出から回路機能の検証まで、特定の目的があります。はんだペースト検査(SPI)のような基本的なチェックから、X線分析、自動光学検査(AOI)、機能テストなどの高度な方法に至るまで、最新のSMTライン は、自動検査と手動検査の組み合わせに依存しています。この多層的なアプローチは、一般的な欠陥とまれな欠陥の両方を特定するのに役立ち、コストのかかるフィールド障害を最小限に抑え、製造エラーを大幅に削減しながら、顧客満足度を確保します。


学び続ける