This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

CTEミスマッチストレスを軽減する:より信頼性の高いPCBを構築する実践的な方法

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

2 min

目次
  • PCB材料におけるCTE不一致の理解
  • CTE不一致がPCB性能に与える影響
  • CTE不一致を最小化する設計戦略
  • CTE不一致制御のための製造ソリューション
  • CTE不一致管理におけるJLCPCBの専門知識
  • FAQ:CTE不一致応力について

重要なポイント

CTEの不一致(FR4の高いZ軸CTEと銅の低いCTE)は熱応力を生み出し、PCBの反り、ビアクラック、剥離、はんだ疲労を引き起こします。これは鉛フリーリフローや熱サイクル下でさらに悪化します。対称的なスタックアップとバランスの取れた銅、高Tg/低CTE材料、そして厳格なプロセス管理(積層、冷却、防湿、一貫したビアめっき)によって軽減できます。

標準的なFR4のZ軸における熱膨張係数(CTE)は最大70 ppm/℃であるのに対し、銅はわずか17 ppm/℃であることをご存知ですか? 基板が加熱されると、これら2つの材料の膨張率は4倍も異なります。プリント基板における反り、はんだ接合部の割れ、剥離の最も頻繁な根本原因の一つが、このCTEの不一致と呼ばれるギャップです。リフロー後に基板が反ったり、メッキスルーホールに原因不明のバレルクラックが発生した場合、その原因はCTEの不一致である可能性が高いです。基板の薄型化、部品の小型化、鉛フリーリフロー温度の高温化に伴い、この熱膨張差の管理はこれまで以上に重要な課題となっています。

CTE 1

本日は、CTEの不一致とは何か、それが基板の長期信頼性にどのような影響を与えるか、そして設計と製造の両面でどのようにそれを制御できるかを学びます。また、JLCPCBのような現代の製造業者が、高度なプロセス制御と材料選定を用いてこの問題にどのように取り組んでいるかについても考察します。

PCB材料におけるCTE不一致の理解

CTE不一致とは何か、なぜ発生するのか

すべての材料は加熱されると膨張し、冷却されると収縮します。この挙動は熱膨張係数(CTE)によって測定され、単位はppm/℃(parts per million per degree Celsius)で表されます。問題は、PCBが単一の材料で構成されていないことです。PCBは、銅箔、樹脂ガラス積層板、はんだ、シリコン部品からなる複合材料であり、それぞれが異なるCTE値を持っています。結合された2つの材料のCTE値が同じでない場合、温度変化時に異なる割合で膨張しようとします。これにより、物理的に結合されている界面に内部機械的応力が発生します。

CTE 3

以下は、一般的なPCB関連材料のCTE値を簡単にまとめたものです。

材料CTE X-Y軸 (ppm/℃)CTE Z軸 (ppm/℃)備考
FR4 積層板14-1750-70Z軸CTEはTg以上で低下
銅1717等方性膨張
鉛フリーはんだ (SAC305)21-2321-23共晶SnPbよりも高い
シリコン (ICダイ)2.6-3.12.6-3.1非常に低いCTE
セラミック (BGA基板)6-76-7シリコンとFR4の中間
アルミニウム (ヒートシンク)2323等方性膨張
ポリイミド (フレックス)12-2012-20配合により変動

FR4のZ軸CTEがX-Y軸の値よりも著しく高いことに注目してください。この異方性は、特に繰り返し熱サイクルに耐えなければならないメッキスルーホールビアにおいて、信頼性低下の重要な要因となります。

基板反りと信頼性への一般的な影響

マルチレイヤーPCBがリフローオーブンで鉛フリーはんだ付けのために245~260℃のピーク温度に達すると、各層はそれぞれ異なる方法で膨張します。樹脂系はガラス転移温度(Tg)以上で軟化し、Z軸CTEはさらに増加する可能性があります。この不均衡な成長は、いくつかの明白かつ潜在的な問題を引き起こします。最も顕著な影響は基板の反りです。IPC-A-600は、表面実装基板の最大反りを0.75%と定めています。これは、100mmの基板が0.75mm以上反ってはならないことを意味します。銅が多い領域と少ない領域のCTE不一致がこの限界を容易に超えさせる可能性があります。

その他の信頼性への影響は以下の通りです。

  • Z軸方向の膨張による応力が、メッキスルーホールのバレルクラックを引き起こす。
  • 銅と積層板の間の剥離。
  • BGAパッド下の樹脂が破壊されるパッドクラック。
  • はんだ接合部の繰り返し熱サイクルによる疲労。
  • レーザードリルビアを使用したHDIスタックアップにおけるマイクロビアの割れ。

これらの故障は、その時点では必ずしも明らかではありません。また、数百から数千回の熱サイクルを経て蓄積されるため、自動車、航空宇宙、医療機器などの高信頼性用途では特に危険です。

CTE不一致がPCB性能に与える影響

熱応力、剥離、はんだ接合部の故障

CTE不一致による機械的応力の予測可能なパターンが発生します。CTE値が異なる2つの異種材料を接合し、温度変化にさらすと、達成される熱応力は、2つの材料間のCTE差、温度変化、およびそれらの弾性特性に基づいて推定できます。簡略化した例では、界面のCTE差に温度変化を乗じたものが、界面での熱ひずみに比例します。式で表すと次のようになります。

熱ひずみ = (CTE1 - CTE2) x ΔT

ここで、CTE1とCTE2は2つの材料の熱膨張係数、ΔTは温度変化です。これは基本的な駆動力を提供し、実際の応力は形状、弾性率、拘束条件によって決まります。FR4(X-Y方向のCTE = 14-17 ppm/℃)上のBGA部品(セラミック基板、CTE = 6-7 ppm/℃)を例にとります。室温からリフローピークまでの温度変化が200℃の場合、ひずみ変化は (17 - 7) x 200 = 2000マイクロストレインと近似されます。このひずみははんだ接合部、特にボールの外側に位置し、中立点から最も離れた接合部に集中します。

CTE 2

剥離は、界面応力が層間の接着強度を超えたときに発生します。マルチレイヤーPCBでは、通常、銅箔とプリプレグ樹脂の界面が最も弱くなります。これは吸湿によって悪化し、リフロー温度で閉じ込められた水蒸気が急速に膨張するためです。この現象はポップコーン効果と呼ばれます。CTE不一致によるはんだ接合部の故障は疲労が原因です。各熱サイクルではんだは塑性変形を起こします。時間の経過とともにマイクロクラックが発生・進展し、接合部が破断します。コフィン・マンソンの関係式は、繰り返しひずみ範囲に基づいてはんだ接合部の疲労寿命を推定するために一般的に使用されます。

計算方法と予測ツール

エンジニアは製造に入る前に、いくつかの方法でCTE不一致の影響を定量化し予測することができます。これには、基本的な手計算から高度なシミュレーションツールの使用まで含まれます。

CTE 4

  • 積層理論は、解析計算を使用してマルチレイヤースタックアップの実効CTEを推定するために使用されます。古典積層理論(CLT)は、各層が既知の特性を持つと仮定し、複合材料の挙動を計算します。
  • ANSYS、Abaqus、Siemens Simcenterなどの有限要素法(FEA)ソフトウェアを使用して、3次元の熱機械応答全体をモデル化します。これらは、反り、応力集中、疲労寿命を予測できます。
  • IPC-TM-650のメソッド2.4.41は、熱機械分析(TMA)によって積層材料のCTEを測定するための標準化された試験手順を提供します。
  • コフィン・マンソン疲労モデルは、繰り返しひずみ振幅に依存するはんだ接合部の寿命をモデル化するために使用され、平均応力やクリープ効果を含む修正モデルもあります。

リフロー中の反りをシミュレートするツールをEDAプラットフォームに組み込むことで、設計者は早期に問題領域を特定できます。

CTE不一致を最小化する設計戦略

対称的なスタックアップとバランスの取れた銅分布

CTE不一致の影響に対する最善の解決策は、最初に正しいレイヤースタックアップを確保することです。対称的なスタックアップとは、層の配置が基板の中心に対して鏡像関係にあることを意味します。これにより、上半分の熱膨張力が下半分の同じ力によって釣り合いが取れ、反りが大幅に減少します。

現実的な中程度のコースは以下のようになります。

  • 基板中心を挟んで銅層の種類を対称にする(4層の場合、信号-プレーン-プレーン-信号など)。
  • 中心コアの両側でプリプレグの種類と厚さを同じにする。
  • ミラーリングされた層のペアで銅被覆率のパーセンテージを比較する。
  • 一方の面に厚いグランドプレーンを配置し、もう一方の面を配線が少ない状態にしない。

銅のバランスも重要です。上面の銅充填率が80%で、下面が20%しかない場合、基板は冷却時に銅の少ない側に向かって反ります。銅の多い側は、樹脂に比べて銅のCTEが低いため収縮が少なく、非対称な応力分布が生じます。一般的な経験則として、対になる層間の銅分布は10~15%以内に維持することです。EasyEDAのようなほとんどのEDAツールでは、銅フィルを追加してまばらな領域を埋めることができます。内層に機能しない銅パッドやハッチングフィルを使用しても、分布を均等化できます。

CTE適合性を高める材料選定

適切な積層材料を選択することで、初期段階でのCTE不一致を大幅に最小化できます。FR4はほとんどの用途で優れていますが、熱的信頼性が必要な場合には、より良い選択肢があります。

材料Tg (℃)Tg未満のZ軸CTE (ppm/℃)Tg以上のZ軸CTE (ppm/℃)最適な用途
標準FR4130-14050-60250-300汎用
ミッドTg FR4150-16045-55200-250鉛フリー実装
ハイTg FR4170-18040-50180-220自動車、産業機器
低CTE積層板175-20025-35100-150高信頼性用途
ポリイミド>25040-5550-60極端な温度環境
BTエポキシ185-21040-50150-200IC基板

ここで最も重要なポイントはTgの選択です。ガラス転移温度以上では、FR4のZ軸CTEは4~5倍に増加する可能性があります。260℃の鉛フリーリフローでは、典型的なTg 130℃の基板はTgを超える時間が長くなり、非常に高いZ軸膨張を示します。材料のTgが高いほど、リフローサイクル中に転移点以下に留まる時間が長くなり、最大膨張が最小限に抑えられます。

シリカやセラミック粒子などの無機フィラーを充填した樹脂システムに添加することで、Z軸CTEを25~35 ppm/℃に低減できます。これらの材料は高価ですが、多数のメッキスルーホールや高層数のHDI設計を含む厚い基板では必要となる場合があります。BGA密度の高い設計では、X-Y方向のCTEが部品基板に近い積層材料を使用することをお勧めします。これにより、熱サイクル中のはんだ接合部のせん断応力が減少し、疲労寿命が向上します。

CTE不一致制御のための製造ソリューション

精密な積層と冷却技術

最良の材料選定と設計手法も、不適切な製造実行によって台無しになる可能性があります。マルチレイヤースタックアップは、熱と圧力が加えられる積層プロセスで結合されますが、ここもCTE不一致を管理するための重要な制御ポイントです。積層プロセスでは、プリプレグシート内の樹脂が溶融、流動し、圧力下で硬化します。温度プロファイル、圧力分布、冷却速度はすべて、完成した基板に閉じ込められる残留応力に影響を与えます。最も重要な点は以下の通りです。

  • 積層プレスの均一な加熱は、パネル全体が均等に硬化することを意味します。ホットスポットは局所的な応力集中を引き起こします。
  • 調整された圧力印加は、特定のセクションでの樹脂不足や他のセクションでの樹脂あふれを防ぐのに役立ちます。一般的な積層圧力は、材料システムに応じて200~400 PSIです。
  • 最適化された硬化プロファイルは、樹脂メーカーの推奨に従って行われます。未硬化の樹脂はCTE性能が不安定であり、過硬化の樹脂は脆くなります。
  • おそらく最も考慮されていない要素は、制御された冷却速度です。急速冷却は、外層が内層よりも先に冷却・固化するため、より大きな残留応力を閉じ込めます。硬化温度から室温まで徐々に安定して低下させることで、応力が緩和されます。

残留応力を低減するプロセス制御

積層に加えて、いくつかの後工程の製造プロセスがCTE関連の応力を追加または軽減する可能性があります。これらのプロセスを全体として管理できるかどうかが、良品と限界品の違いを生みます。穴あけは局所的な熱を発生させ、穴壁の樹脂を損傷する可能性があります。最新のCNC穴あけ機は、スピンドル速度、送り速度、チップロードを調整して熱損傷を低減します。厚い基板や小さな穴を穴あけする場合、ピック穴あけの引き上げサイクルで切りくずを除去し、熱の蓄積を最小限に抑えることができます。

めっき厚の均一性は重要です。ビア内の厚い銅は、割れることなくZ軸方向の膨張に耐える必要があるためです。IPC-6012のクラス3では、スルーホールバレル内の銅めっき厚を25マイクロメートル以上と義務付けています。均一なめっきは応力分布を均等にします。

重要なプロセス制御の一部は以下の通りです。

  • TMAを使用したCTE値とTg検証に関する入荷材料の検査。
  • 積層サイクルにおける埋め込み熱電対の使用。
  • IPC-TM-650に基づく積層後の寸法安定性の確認。
  • 防湿と応力緩和のためのソルダーマスク前ベーキング。
  • IPC-A-600ガイドラインに基づく最終反り検査。

スルーホールパッド周辺の銅プレーン上のサーマルリリーフパターンも影響します。全面接続パッドは熱伝達に効果的ですが、応力集中部となります。スポーク状のサーマルリリーフパッドは、はんだ付け中の温度勾配を最小限に抑え、バレルにかかる最大CTE不一致応力を低減します。

手頃な価格で高品質なPCB製造

製造、実装、部品調達をワンストップで行うことで、時間とコストを節約します。ベンダー調整の手間を減らし、分割出荷を回避し、予算を圧迫することなく、一貫した信頼性の高い品質を実現します。今すぐ見積もりを取得 >

CTE不一致管理におけるJLCPCBの専門知識

高度な材料オプションとプロセス最適化

熱サイクルに耐える信頼性の高い基板を製造するには、製造業者の材料ポートフォリオとプロセス能力が重要です。JLCPCBは、様々なアプリケーションにおけるCTE不一致の問題に対処するために戦略的に選択された、多様な積層製品を提供しています。標準的なFR4には、鉛フリー実装に対応可能なミッド~ハイTg材料が含まれています。高度なオプションとしては、要求の厳しいアプリケーションに必要なハイTg積層板(Tg 170℃以上)や特殊な低CTE材料があります。

CTE 5

即時見積もりシステムにより、材料要件を指定し、コストと納期への影響を確認して、情報に基づいたトレードオフを行うことができます。プロセス面では、JLCPCBの積層プレスは、各材料システムに最適化されたプログラム可能な温度・圧力プロファイルを備えています。管理された冷却ルーチンは、マルチレイヤー基板、特に6層以上のスタックアップにおける残留応力の低減に役立ちます。これらのスタックアップでは、CTEの差異が追加のインターフェース全体に影響を及ぼします。

信頼性の高い基板のための厳格なテストとDFMサポート

CTE不一致の管理は、意図が良いだけでは不十分であり、検証が必要です。JLCPCBの品質管理手順には、高信頼性用途で使用される基板に対して、反り測定、ビア完全性の断面分析、IPC-TM-650規格に基づく熱応力試験が含まれます。

彼らのDFM(Design for Manufacturability)チェックは、製造開始前であっても潜在的なCTE不一致の問題を発見します。これには以下のチェックが含まれます。

  • 反りを誘発する非対称なスタックアップ設計。
  • 層ペア間の銅分布の差異。
  • Z軸膨張応力の影響を受けやすいアスペクト比。
  • 特定のアセンブリのリフロープロファイルとの適合性。

この予防措置により、リワークやスクラップのコストがはるかに大きくなる実装段階でCTE関連の故障を発見する手間が省けます。JLCPCBは、わずか2ドルからのPCB製造と実装オプションを提供しており、大規模生産に着手する前に熱的信頼性計画をテストおよび検証することができます。

高信頼性生産における実証済みの成果

自動車、産業機器、民生電子機器業界における同社の実績は、JLCPCBが様々なアプリケーションのニーズに応じてCTE不一致に対処できることを証明しています。IPCクラス2およびクラス3のプロセスにより、基板がお客様のアプリケーションに必要な信頼性基準を満たしていることが保証されます。材料の習熟、プロセス管理、厳格なテストの相互作用により、CTE不一致がランダムな発生ではなく制御された問題となる製造環境が生み出されます。

このレベルの製造は、熱的に困難な設計に取り組むエンジニアにとって必要です。極端な熱条件にさらされたり、熱サイクルを受ける基板を作成する場合、設計の早い段階でJLCPCBの高度な材料オプションとDFMレビューサービスの利用を検討することをお勧めします。CTE不一致の問題を製造段階ではなく設計段階で発見する方が、常に低コストで迅速です。

FAQ:CTE不一致応力について

Q: PCBにおけるCTE不一致とは何ですか?

CTE不一致とは、PCB内で接合された材料間の熱膨張率の差を指します。回路基板は銅、樹脂ガラス積層板、はんだ、シリコン部品で構成されており、それぞれCTE値が異なるため、温度変化時に異なる速度で膨張・収縮します。

Q: CTE不一致応力はどのように計算しますか?

基本的な計算は、熱ひずみの式から始まります:ひずみ = (CTE1 - CTE2) x ΔT。ここで、CTE1とCTE2は2つの材料の膨張係数、ΔTは温度変化です。実際の応力は、このひずみに拘束システムの実効弾性率を乗じたものです。

Q: PCBにおいて、Z軸CTEがX-Y軸CTEよりも懸念されるのはなぜですか?

FR4のZ軸CTE(50-70 ppm/℃)は、X-Y軸CTE(14-17 ppm/℃)よりもはるかに高いです。これは、ガラス繊維強化材がX-Y平面の膨張を拘束する一方で、厚さ方向は拘束しないためです。この高いZ軸膨張は、メッキスルーホールビアや層間結合に多大な応力を与え、信頼性低下の主要な懸念方向となります。

Q: CTE不一致の問題を低減するには、どのTgを指定すべきですか?

リフロー温度が245~260℃の鉛フリー実装では、最低Tg 150℃が推奨され、4層以上のマルチレイヤー基板ではTg 170℃以上が望ましいです。Tgの高い材料は、リフロー中により広い温度範囲にわたって低いCTE値を維持し、ピーク時のZ軸膨張を低減します。

学び続ける