PCB製造プロセス
1 min
現代の電子機器はプリント基板(PCB)上に構築されており、産業機器から携帯電話に至るまで、ほとんどすべての電子機器を接続し、動作させるプラットフォームにもなっています。PCBは、より信頼性が高く、小型で強力なデバイスの作成を可能にするために、電子部品の組み合わせ方法を変えました。この記事では、PCB製造に関連するすべてのステップ、さまざまなタイプのPCB、およびさまざまな分野での用途を考慮し、PCB製造の複雑なプロセスについて説明します。
PCB製造とは?
PCB製造とは、電子機器に使用されるプリント基板の設計および製造プロセスです。これらの基板は、機械的なサポートと異なる部品への電気的な接続により、デバイスが期待通りに動作することを保証します。設計、材料の選択、製造、テストなど、製造プロセスにおける複数の段階のそれぞれは、ボードの一般的な信頼性と性能のために不可欠です。
デバイスの複雑さと目的によって、PCBが取るさまざまな形、サイズ、組み合わせが決まります。基本的な回路用の単層基板であれ、複雑な電子機器用の多層基板であれ、業界標準に従った製造プロセスが一貫性と品質を保証します。
製造におけるPCBの種類
様々な用途に適合する複数の形態のPCBには、それぞれ特別な品質と設計基準があります:
⦁ 単層PCB:
単層PCB:単層PCBは最もシンプルなタイプのPCBで、導電性材料が1層だけ含まれている。
⦁ 二層PCB:
二層PCBは、導電材料が二層になっている。より多くの配線が必要な複雑な回路に使用される。産業用電子機器や車載用電子機器では一般的である。
⦁ 多層PCB:
多層PCBは、絶縁層で分断された複数の導電層を持つ。多層PCBは、携帯電話、ノートパソコン、医療機器など、高密度で高性能な用途に不可欠である。
⦁ リジッドPCB:
リジッドPCBはグラスファイバーのような固い材料から作られており、民生用電子機器から航空宇宙技術まで幅広い分野で使用されている。
⦁ フレキシブルPCB:
フレキシブルPCBは柔軟な材料で作られており、曲げたり折りたたんだりして、奇妙な部分や小さな部分にフィットさせることができる。フレキシブルPCBは医療用インプラントやウェアラブル機器に不可欠です。
PCB生産のステップ
PCB製造は、徹底的で整然としたプロセスにより、あらゆるレベルで正確さと品質を保証します。主な工程は以下の通りです:
⦁ 設計:
設計:EagleやAltium Designerなどの専門ツールを使用して、PCB製造はレイアウト設計から始まります。設計では、コンポーネントの位置、電気接続の配線、多層基板のレイヤースタックアップを決定します。この設計段階は、基板の性能と使いやすさを指定するため、非常に重要です。
⦁ 材料の選択:
アプリケーションは、PCB製造に使用される材料を定義する。通常、ガラス繊維(FR4)で構成される基板は、基板の基礎を形成する。最もよく使用される導電性物質である銅は、電気経路を提供します。保護とラベリングには、シルクスクリーンやソルダーマスクのような追加材料が必要です。
⦁ エッチングとラミネーション:
パターンが決まったら、銅層を基板に接着する。そして余分な銅をエッチングで削り、導電性の線だけを残す。この技法は、多層PCBでは各層ごとに繰り返され、各層の間には絶縁材料がラミネートされる。
⦁ 穴あけ:
PCBに穴を開けることで、部品のリード線とビアを収容し、基板のさまざまな層を接続することができる。通常、精度を保証するために、穴あけはコンピューターで操作される装置で行われる。
⦁ メッキとソルダー・マスク:
ドリルで開けた穴に銅メッキを施すことで、ソルダーマスクを使って層間の電気的接続を作ることができます。その後、ソルダーマスクを使用して銅トレースをシールドし、はんだ付けによる短絡を回避する。
⦁ 部品の配置:
基板の準備ができたら、電子部品を上に配置する。これは手作業でも、自動ピックアンドプレースシステムでも可能で、部品を正確に位置決めする。
⦁ はんだ付け:
PCBの種類に応じて、ウェーブ半田付けまたはリフロー半田付けのいずれかで、部品を基板に半田付けします。この段階で、すべての部品が電気的に接続され、しっかりと固定されることが保証されます。
⦁ テスト:
動作を確認するため、PCBは最後に厳密なテストを受けます。通常、欠陥や不一致を見つけるために、自動光学検査(AOI)、X線検査、電気検査が行われます。
PCB製造における品質管理の重要性
PCB製造は、小さな欠陥がデバイスの不具合を引き起こす可能性があるため、品質管理に大きく依存します。製造プロセスの各段階では、最終結果が要求される性能と信頼性の基準を満たすことを保証するために、厳格な品質基準に従わなければなりません。
一般的な品質管理手段には以下のようなものがある:
⦁ 目視検査:
目視検査:部品の配置ミスや不適切なはんだ接合などの欠陥がないか、オペレーターが自ら基板をチェックする。
⦁ 電気試験:
電気テスト:すべての接続が正しく設定され、基板が期待通りに動作することを確認するためのテストが実施されます。
⦁ 環境試験:
環境試験:PCBは、熱サイクルや湿度暴露など、使用環境に耐えられるかどうかを確認するため、環境試験が行われることがあります。
様々な産業におけるPCBの用途
PCBは、ほぼすべての電子機器において重要な役割を果たしており、さまざまな分野で使用されています:
⦁ 民生用電子機器:
民生用電子機器:PCBはタブレット、テレビ、家電製品、携帯電話に多く使用されています。PCBは、現代生活に欠かせないツールを完璧に動作させる役割を担っている。
⦁ 自動車エレクトロニクス:
PCBは自動車のエンジン制御システム、ナビゲーション、安全機能、娯楽システムにおいて絶対的に重要です。電気自動車の普及により、高度なPCB設計のニーズがさらに高まっています。
⦁ 産業機器:
産業機器: ⦁ 産業用プリント基板は、厳しい環境下で要求される安定した性能を提供するため、産業用オートメーション、機械、制御システムで広く使用されている。
⦁ 医療機器:
PCBは、信頼性と精度が絶対的に重要な医療分野の診断機器、監視システム、埋め込み型機器に利用されています。
⦁ 航空宇宙:
PCBは、航空宇宙およびアプリケーションで使用される複雑な構造の重要なコンポーネントです。
⦁ PCB レイアウトと設計のヒント
最適化されたPCBレイアウトは、パフォーマンスを最大化し、信号干渉や発熱などの問題を軽減するために非常に重要です。以下に適用すべきベストプラクティスを示します:
⦁ 電源ピンへの近接:
電源ピンへの近接:ノイズや電圧変動を低減するため、コンデンサ、抵抗器、その他の重要な部品は、集積回路の電源ピンの近くに配置する。
⦁ コンポーネントのグループ化:
特に高周波システムでは、シグナルインテグリティを向上させ、アーキテクチャを簡素化するために、同種の部品をグループ化する。
⦁ 熱管理:
熱管理:発熱する部品と部品の間に十分な距離をとり、過熱を避けるために適切な換気または冷却システムを保証する。
適切なPCBタイプの選択
特定の用途に適したPCBを選択する際には、いくつかの要素を考慮する必要があります:
⦁ 層数: 回路の複雑さに基づいて、単層、二層、多層のいずれのPCBが必要かを決定する。
⦁ 材料:
材料:動作環境と性能基準により、基板材料(FR4、フレキシブル、セラミックなど)を選択する。
⦁ 厚み:
厚み:特にハイパワーや高温の用途では、PCBの厚さが機械的および電気的要件に適合していることを確認してください。
PCB生産の将来動向
技術の発展に伴い、PCB製造はいくつかの重要な点で変化するはずである:
⦁ 小型化:
小型化:より小型で高性能なデバイスを求める市場は、超薄型でフレキシブルなPCBの開発を後押しし続け、ウェアラブル技術や医療用インプラントに新たな可能性をもたらします。
⦁ 高周波アプリケーション:
5G、IoT、高度な自動車システムの発展に伴い、高周波用途向けのPCBがますます重要になる。
⦁ 環境に優しい製造:
エレクトロニクス生産は持続可能性を最重要視し始めており、エネルギー使用と廃棄物発生を削減する環境に優しいPCB製造方法の創造を推進している。
結論
PCB製造の複雑だが正確なプロセスは、無数の電気機器の動作を支えている。安定した高性能の回路基板を製造するには、設計や材料の選択から製造、テストに至るまで、あらゆる段階が重要です。耐久性があり、小型で効率的なPCBの価値は、技術が発展し、他の多くの分野の創造性を刺激するにつれて、より重要になる。生産者は、PCB生産の謙虚さを知り、ベストプラクティスを採用することで、電子設計の成功を保証し、現在の技術の常に上昇するニーズを満たすことができます。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
信頼性の高い多層PCBに適したプリプレグ材料の選び方
多層PCBの断面を見て、あの銅層がすべてどのようにして密着しているのか疑問に思ったことはありませんか?その答えはプリプレグ材料であり、ほとんどのエンジニアが考えているよりもはるかに重要なものです。プリプレグの選択を誤ると、層間剥離、インピーダンスの変動、長期的な信頼性の問題が避けられません。プリプレグは単なる接着剤ではありません。誘電体の間隔を決定し、インピーダンスを左右し、信号損失に影響を与え、熱ストレス下での基板の挙動を決定する、設計された複合材料なのです。 設計がより多くの層数とより高速な信号へと移行するにつれて、選択するプリプレグは設計プロセス全体の中で最も重要な材料選択の一つとなっています。ここでは、プリプレグ材料の性質について説明し、一般的な種類とその特性を紹介し、選択プロセスにおける主要な検討事項を確認し、プリプレグ材料の適切な性能に依存する製造プロセスについて議論します。 PCB製造におけるプリプレグ材料の重要な役割 プリプレグ材料とは何か、そしてどのように機能するか では、プリプレグ材料とは何でしょうか?プリプレグはpre-impregnated(予含浸)の略語で、部分的に硬化し......
表面実装PCBボード技術を理解する:現代エレクトロニクスに不可欠なコンポーネント
表面実装技術(SMT)は現代のエレクトロニクス製造を変革しました。設計と組立方法をより効率的にしました。多くの現代のエレクトロニクスはSMT PCBボードに依存しており、これにより回路設計が小型で効率的になることが可能になりました。これが今日のテクノロジーに必要なものです。この記事では、多くの種類のSMT PCBボード、その用途、そしてそれらを設計・組み立てるための最適な方法について説明します。 1. SMT PCBボードとは何か? SMT PCBボードと呼ばれるプリント回路基板は、表面実装技術を使用してコンピュータ部品を基板の表面に直接配置します。標準的なスルーホール技術では、コンポーネントのリード線が基板を貫通します。一方、SMTでは、より多くのコンポーネントを搭載したより小さな設計が可能になります。SMT PCBボードは、この方法により電子機器の性能が向上し、より多くの機能を備えることができるため、多くの用途に最適です。 2. SMTコンポーネントの種類 さまざまな種類のSMT部品があり、それぞれが異なる用途に適した独自の利点を持っています: 抵抗器:表面に配置される抵抗器は小型で、多くの回......