This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

熱および信号障害を防ぐためのPCBトレース幅の習得

初出公開日 Sep 20, 2026, 更新日 Sep 20, 2026

4 min

目次
  • PCBトレース幅を間違えることの隠れたリスク
  • PCBトレース幅とは何か、そしてどのように計算するのか?
  • 現代設計における標準PCBトレース幅の実用的なルール
  • PCB設計ツールと実際の製造のギャップ
  • JLCPCBが高精度トレース幅製造をどのように提供するか
  • PCBトレース幅に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

  • はんだ欠陥を防ぐ:リリーフスポークが熱を閉じ込めてコールドジョイントを防ぎ、小型部品のトゥームストーン現象を防止します。  
  • パワーパッドはスキップ:サーマルパッドと3A超のトレースはソリッドのままにして、最大限の放熱と最小限の電圧降下を確保します。  
  • スポーク形状を合わせる:パッシブ部品には細いスポーク(0.10~0.20 mm)、標準SMDには広いスポーク(0.20~0.30 mm)を使用します。  
  • エッチマージンを追加:製造時のオーバーエッチングに耐えるよう、スポークはファブの最小値より30%大きく設計します。

寸法に関して言えば、基板上に実際の電流が流れ、実際の熱が発生し、故障の実際のリスクがあるものがあります – それがPCBのトレース幅です。ルーティングで数秒で設定でき、それが持つか持たないかのどちらかです。間違えると、銅が過熱し、ソルダーマスクが茶色になり、ロジックレールがしきい値を下回り、基板はあなたのベンチではなく顧客の手の中で壊れてしまいます!

Mastering PCB trace AG1.1 (3)

このガイドでは、トレース幅が電気的に何をするのか、標準的なサイジング式がどのように機能するかを完全な計算例を通して説明し、計算機が役立つときと嘘をつくとき、内部層と外部層で異なる幅が必要な理由、そしてファブが実際にエッチングできるものについて説明します。

PCBトレース幅を間違えることの隠れたリスク

銅トレースを延長コードと考えてみてください。細いコードはデスクランプを一日中問題なく動かします。同じコードにスペースヒーターを接続すると、ジャケットは数分で柔らかくなります。コードは変わっていませんが、電流が変わったのです。

あなたの基板も同じように動作します。ESP32-WROOM-32のリセットピンに問題なく電力を供給するトレースも、モータードライバを駆動させようとすると光ります。そして、EDAツールの何もあなたを止めません。

PCBトレース幅とは何か、そしてなぜ回路性能を決定するのか

PCBトレース幅とは、PCBの各層における銅の幅であり、ミリメートルまたはミルで端から端まで測定されます。銅の厚さが導体の断面積を決定し、導体の断面積が運べる電流、その両端の電圧降下、温度上昇を決定します。銅は完全なワイヤではありません:非常に小さな値の抵抗であり、幅はその値を調整する方法です。

標準的な1 oz銅の厚さは約35 µm(1.4 mil)で、シート抵抗は約0.49 mΩ/スクエアです。トレースの幅に等しい距離を移動すると、1スクエアを通過することになり、幅に等しい2 mmの距離を移動すると、2スクエアを通過することになります。幅を2倍にすると、抵抗は半分になり、熱は4分の1になります。

幅には3つの機能があります:

  • 電流容量: 断面積が大きいほど、トレースが過熱する前に逃げる熱が多くなります。
  • 電圧降下: 狭いパワートレースは、負荷が決して見ることのない供給電圧を奪います。
  • インピーダンス: 高速ネットでは、幅は誘電体高とともに特性インピーダンスを設定し、電流は無関係です。

過熱、焼損、過度の電圧降下

幅0.5 mm(20 mil)、1 oz銅、コネクタから負荷まで100 mm(3.9 in)、電流3 Aのトレース。これは200スクエアの経路、つまり約98 mΩです。米粒ほどの薄さの銅ストリップで295 mVを失い、0.88 Wの電力を失います。3.3 Vレールでは、供給の9パーセントを失っただけです。2 mm(79 mil)に広げると、24.6 mΩ、74 mVの降下、0.22 Wになります。銅は熱くなると反撃します!温度が上昇すると、抵抗は約0.39%/°C増加するため、トレースはより多くの熱を発生し、ますます熱くなります。

3Dプリンタ制御基板の例を見てみましょう。12 Aを引く24 Vの加熱ベッドが、80 mm(3.1 in)の経路にわたって1.5 mm(59 mil)の2 oz銅で動作し、これは13 mΩで約1.9 Wがソルダーマスクの下に集中していました。数十時間の印刷後、マスクは茶色になり、銅はターミナルブロックで浮き上がっていました。6 mm(236 mil)のポアとして再ルーティングすると、損失は0.47 Wに減少しました。

PCBトレース幅とは何か、そしてどのように計算するのか?

業界の答えは、1950年代から使用されている1つの経験式です。それは第一原理から導かれたものではなく、実際の基板の測定値に曲線適合されたものであり、その上に判断を適用する必要がある理由です。

IPC-2221 PCBトレース幅の公式を分解する

PCBトレース幅の公式(IPC-2221)は、電流をトレースの断面積と許容温度上昇に関連付けます。

Mastering PCB trace AG1.1 (6)

I = k × ΔT^0.44 × A^0.725

各記号の後にその単位が続きます:

  • I はトレース内の電流で、アンペア(A)です。
  • ΔT = 許容される最大温度上昇(基板温度より上)、摂氏(°C)。これは温度変化であり、絶対温度ではありません。
  • A は銅の断面積(mils2またはmil²)です。
  • k は定数値(外層の外部トレースには0.048、誘電体層間の内部トレースには0.024)です。

電流から幅を求めたいので、並べ替えます:

A = ( I / (k × ΔT^0.44) )^(1/0.725)

次に、面積を銅の厚さで割ります。外部層で2 Aが必要で、10 °Cの上昇を許容し、基板は標準的な1 oz銅、厚さ1.378 milです。

  1. 温度を0.44乗します。10^0.44 = 2.754。
  2. 外部層のkを掛けます。0.048 × 2.754 = 0.1322。
  3. 電流をその結果で割ります。2 / 0.1322 = 15.13。
  4. それを1 / 0.725乗します。これは1.379です。15.13^1.379 = 42.4 mil²、必要な断面積です。
  5. 面積を銅の厚さで割ります。42.4 / 1.378 = 30.8 mil。

答えは30.8 mil、つまり 0.78 mmで、0603抵抗体の短辺とほぼ同じ幅です。

電流(A)10 °C上昇時の幅20 °C上昇時の幅この幅が実際に意味すること
0.50.115 mm(4.5 mil)0.076 mm(3.0 mil)ほとんどのファブの最小値を下回るため、式ではなく設計ルールが決定する
10.30 mm(11.8 mil)0.20 mm(7.8 mil)汎用5Vまたは3.3 Vレールの快適なデフォルト
20.78 mm(30.8 mil)0.51 mm(20.2 mil)実際の基板面積が必要なので、部品を配置する前に経路を計画する
31.37 mm(53.8 mil)0.90 mm(35.3 mil)2 oz銅がより広いトラックよりしばしば勝るポイント
52.77 mm(108.9 mil)1.82 mm(71.5 mil)ほぼ3 mmの銅なので、通常はポリゴンポアがより良い
107.19 mm(283 mil)4.72 mm(186 mil)まともな1 ozルートはない。 ヘビー銅、プレーン、またはバスバーに移行する。

手計算 vs. オンラインPCBトレース幅計算機の使用

数値にはオンラインPCBトレース幅計算機を使用してください。計算機が静かに間違っているときを判断できるように、一度は手で計算してください。

計算機は3つの入力を知っています:電流、温度上昇、銅重量。基板が55 °Cの周囲温度の密閉筐体内にあることは知らないので、「10 °C上昇」は銅の65 °Cになります。リニアレギュレータが2 mm離れた場所で2 Wを放出していることも知りません。2 mmのパワートレースが2つのビアの間で0.4 mmに絞られることも知りません。最後のものは経験豊富な設計者を常に捕まえます。トレースはその最も狭い部分が許すものを運び、その部分はほとんどあなたが測定したものではありません。

これを修正するには:ルーティング後、高ズームでパワーパス全体をスイープし、最も狭いポイントを見つけます。そこからネット全体をサイジングします。

電流容量は2009年にIPC-2152に取って代わられました。これは中世の曲線適合ではなく、測定された熱データに基づいており、様々な厚さの基板、様々な誘電体熱伝導率、様々な銅プレーンの隣、および空気中または真空中で使用できます。

外部 vs. 内部トレース:位置が計算を変える理由

定数kは内部層では半分になり、0.048から0.024になります。面積は0.725の指数の下にあるため、kを半分にしても必要な面積は2倍になりません。約2.6倍になります。10 °C上昇での2 Aの例をもう一度取り上げます。外部の答えは0.78 mm(30.8 mil)でした。内部層では、同じ式が2.03 mm(80 mil)を要求し、控えめな電流に対してかなりの内層面積が必要です。

どの設計者も聞いたことのない部分。この50%のディレーティングは仮定されただけで、測定されませんでした。エンジニアは考えました:対流する空気がなければ、埋め込まれたトレースはより熱くなるに違いないと。IPC-2152によって正しく測定されると、同じ幅と電流の内部トレースは一般により冷たく動作することがわかりました。周囲の誘電体が静止空気が対流するよりも熱をよく伝導するからです。ソリッドグランドプレーン上の内部トレースはさらに冷たく動作します。プレーンが熱を横方向に広げるためです。これは、孤立したルーティングよりもよく計画された銅ポアを支持する静かな論拠です。

現代設計における標準PCBトレース幅の実用的なルール

ほとんどの基板はほとんどのネットに計算機を必要としません。考えずに適用するデフォルトと、重要な少数で立ち止まって計算する規律が必要です。

  • 信号およびロジックネット:0.15~0.25 mm(6~10 mil): ミリアンペアを引くものは熱的に無関係なので、ファブが安価に保持する幅を選び、そこにとどまります。これが典型的な基板のほとんどのルートの標準PCBトレース幅です。
  • パワーネット: 1 oz外層銅でアンペアあたり約1 mm(39 mil)の幅:意図的に余裕を持たせ、10 °C上昇で式が要求するもののほぼ2倍で、そのマージンがエッチング公差、パッドネック、暖かい筐体を吸収します。
  • ファブの最小値を下回ってルーティングしないでください。ほとんどのメーカーでは、銅重量と層数に応じて0.09 mm(3.5 mil)から0.15 mm(6 mil)の範囲です。
  • 制御インピーダンスネットは例外です:50 Ωシングルエンドまたは90 Ω差動ネットでは、幅は電流からではなくスタックアップから来ます。「安全のために」マッチしたトレースを広げると、保護していたものが壊れます。
  • 5 Aを超える場合は、広げるのではなく戦略を変えてください: 2 oz銅に移行し、ポリゴンポアを使用し、ビアでステッチされた2層でネットをルーティングするか、バスバーを受け入れます。
  • デフォルトで10 °C上昇を設計し、周囲温度と気流を本当に知っている場合にのみ20 °Cを確保します。

実際のハードウェアはこのパターンに従います: 65 W GaN USB-C充電器を開けると、信号側はすべてヘアライントレースで、出力パスはコネクタに供給する広い銅領域です。LM2596またはTPS54331を中心に構築された3 A降圧モジュールは、入力と出力レールに約1.4 mm(55 mil)、他のすべてに0.2 mm(8 mil)が必要です。

PCB設計ツールと実際の製造のギャップ

EDAツールは鋭い角を持つ完璧な長方形を描きます。ファブは丸みを帯びたエッジを持つ台形を届けます。これら2つの形状の違いが、驚くほど多くの熱故障が生まれる場所です。

銅エッチングと厚さが最終トレース幅を変える方法

サブトラクティブエッチングでは、化学スプレーを使用して銅を除去し、化学はあなたの輪郭を尊重しません。エッチャントは引き下げられますが、レジストの下でも「アンダーエッチ」し、台形断面だけを残します。そこでは、ベースがラミネートで上面よりも広くなります。

Mastering PCB trace AG1.1 (1)

これはエッチファクターによって測定されます。エッチ深さを片側のアンダーカットで割ったもので、典型的な生産値は2.5から4.0の範囲で、正確なエッチ深さ/アンダーカット比はエッチャント化学に依存します。

エッチファクター制御は、フィーチャーが小さくなるにつれてより重要になります。アートワークはファブのイメージング前補正中に広げられるからです。公表された公差で設計します:公表された公差のプラスマイナス20パーセントの極端な値では、0.09 mm(3.5 mil)のトレースが0.072 mm(2.8 mil)に到達する可能性があります—計算したよりも25パーセント多くの抵抗と25パーセント多くの熱です。

微細トレースが工場公差を押し上げるとどうなるか?

プロセスの下限を下回ると、故障は理論的ではなくなります。ヘアライントレースが発生し、アンダーカットが薄いセクションを貫通する場所で断線します。狭い間隔は、銅のスリバーがエッチングを生き残る場所で短絡を生み出します。制御インピーダンスネットはウィンドウの外にドリフトします。約0.09 mm(3.5 mil)未満の基板は、より低い歩留まりのより厳しいプロセスクラスに移行し、価格ステップとより長いリードタイムとして現れます。

これを修正するには、デフォルトの6-milテンプレートを信頼するのではなく、ファブの実際の設計ルールファイルをEDAツールにロードしてください。ほとんどのツールのデフォルトは何年も前に選択され、現在の誰の能力とも一致しなくなりました。

JLCPCBが高精度トレース幅製造をどのように提供するか

上記のすべては、あなたのメーカーが公表された数値をバッチごとに保持することを前提としています。その一貫性が計算を動作する基板に変えるものです。

Mastering PCB trace AG1.1 (4)

超タイトなトレース公差のための高度なエッチング制御

JLCPCBは±20%のトレース幅公差を公表し、自動エッチャント管理と統計的プロセス制御を使用して最小トレースとスペースの制限を保持しているため、エッチファクターを設定する濃度とスプレー圧力が実行全体でドリフトしません。

銅重量基板タイプ最小トレース/スペースこれがあなたの設計にとって意味すること
1 oz1~2層0.10 / 0.10 mm(4 / 4 mil)シンプルな基板のほとんどのファインピッチエスケープに十分な解像度
1 oz4層以上0.09 / 0.09 mm(3.5 / 3.5 mil)利用可能な最もタイトなルーティングで、BGAファンアウト用に保存するのが最適
2 oz2層0.16 / 0.16 mm(6.5 / 6.5 mil)厚い銅はより多くのエッチング余地が必要なので、より広いチャネルを計画する
2 oz4層以上0.15 / 0.15 mm(6 / 6 mil)電流容量とルーティング密度の良いバランス
2.5~4.5 oz2層のみ0.20~0.30 mm(8~12 mil)高電流用のヘビー銅、微細フィーチャーを犠牲にする

行ではなくパターンを読んでください:銅重量の各ステップアップはルーティング解像度を犠牲にします。厚い銅はエッチングに時間がかかり、その間にさらにアンダーカットするからです。2 oz銅と0.09 mm(3.5 mil)トレースの両方を必要とする設計は、よりタイトな公差ではなくスタックアップ変更が必要です。両方を与えるエッチプロセスはありません。

トレース幅エラーを早期にキャッチする自動DFMチェック

アップロードされたすべての設計は、生産前に自動DFM分析を実行し、トレースとスペースの違反、銅スリバー、銅からエッジの問題を、まだ無料で修正できるうちにフラグを立てます。エンジニアリングクエリは、基板が出荷された後ではなく、パネルがイメージングされる前に提起されます。そのレビューはセーフティネットであり、あなた自身のパスの代わりではありません。アップロードする前に、5つのことを確認してください:

  • DRCをファブの実際の最小値に設定し、ツールの工場デフォルトではありません。
  • 1 Aを超えるすべてのネットの完全なパスを、ソースパッドから負荷パッドまでトレースし、最も狭いポイントを見つけます。
  • 高電流スルーホールパッドのサーマルリリーフスポークを確認します。4つの薄いスポークは、それらに供給するトレースよりもタイトなボトルネックになる可能性があります。
  • 銅重量の選択が幅の計算で仮定したものと一致することを確認します。

高電流性能のために構築された高層スタックアップ

約5 Aを超えると、正しい答えはより広いトレースではなく、より良いスタックアップになります。最大32層、0.4 mmから4.5 mmの厚さ、0.5 oz、1 oz、または2 ozの内層銅のサポートにより、パワーレールにチャネルを通して絞るのではなく、独自のプレーンペアを与えることができます。2 oz内層プレーンは、ばかげて広いトレースのように動作します。電流はプレーン面積全体に広がり、抵抗は崩壊し、熱は基板全体に逃げることができます。これが、ラップトップマザーボードが数十アンペアを供給しているにもかかわらず、広いトレースがほとんどない理由です。

ビアは人々が誤って判断する部分です。20~25 µmのバレルめっきを持つ0.3 mm(12 mil)完成ビアは、約0.019~0.024 mm²の銅を運び、1 oz銅の0.54~0.68 mm(21~27 mil)幅のトレースとほぼ同じ断面積です。単一のビアはボトルネックではなく、正方形アレイの4つはそれらに供給する2 mmトレースを快適に上回ります。

  JLCPCBでPCB生産を簡素化

PCB製造、アセンブリ、部品のワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な配送まで、ワークフローを合理化し、やり取りを減らし、すべてのビルドをスムーズに進めます—プロトタイプから生産まで。即時見積もりを取得 >

PCBトレース幅に関するFAQ

Q:  標準的なPCBトレース幅は何ですか?

一般的な信号およびロジックルーティングでは、0.15~0.25 mm(6~10 mil)が一般的なデフォルトです。これはどんな信号が必要とするよりもはるかに多くを運び、すべてのファブが安価に保持するからです。パワートレースは電流から個別にサイジングされ、1 oz外層銅で1 Aに対して約0.3 mm(12 mil)から始まります。

Q: 1 Aに対してPCBトレースはどのくらいの幅にすべきですか?

1 oz銅の外部層で10 °C上昇の場合、式は約0.30 mm(11.8 mil)を与え、ほとんどの設計者はエッチング公差とパッドネッキングを吸収するために0.5 mm(20 mil)に切り上げます。内部層では、同じ電流が約0.78 mm(31 mil)を要求します。

Q: トレース幅にはIPC-2221とIPC-2152のどちらを使用すべきですか?

IPC-2152は電流容量についてIPC-2221に取って代わり、1950年代の曲線適合ではなく測定された熱データに基づいています。迅速で保守的な最初の見積もりにはIPC-2221の式を使用し、基板面積が厳しい場合はIPC-2152に切り替えてください。

Q: より厚い銅を選択すれば、より狭いトレースを使用できますか?

はい、電流容量は断面積に依存し、2 oz銅は1 ozの2倍の厚さだからです。しかし、厚い銅はより多くのアンダーカットでエッチングするため、ファブの最小トレース幅も同時に上昇します。

Q: なぜ内部トレースは外部トレースより広くする必要があるのですか?

IPC-2221の式は内部層の定数を半分にし、0.048から0.024にし、同じ電流に対して約2.6倍の断面積を要求します。このディレーティングは、埋め込まれたトレースがより熱くなるという仮定から来ましたが、IPC-2152の測定は後に内部トレースがしばしばより冷たく動作することを示しました。

結論

PCBトレース幅についての有用な思考の転換は、それをルーティングスタイルとして扱うのをやめ、コンポーネント値として扱い始めることです。すべてのトレースは電力定格を持つ抵抗であり、幅を選択するときに両方の数値を設定します。式は出発点を与え、公差は追加するマージンの量を教え、最も狭いセクションがネットが実際に何をするかを決定します。

重要なネットは意図的にサイジングし、残りはデフォルトにし、最も広い部分ではなくパス全体を確認してください。電力需要が高まる中で基板が縮小するにつれて、タイトなエッチング制御と自動DFMが、計算された幅をあなたの数学が約束した通りに動作する銅に変えるものです。

j6.1

学び続ける