高量産製造におけるPCBパネル化で効率を最大化する
1 min
- 一般的なパネル化方法とレイアウト戦略
- シームレスなパネル化を可能にする設計ガイドライン
- プロフェッショナル製造における高度なパネル化
- JLCPCBが優れた結果のためにパネル化をどのように向上させるか
- よくある質問(FAQ)
新しいPCB設計者が設計を始めると、すぐにプロトタイプをいくつか作成することから量産事業への移行に直面します。それに加えて、変化はプロトタイプベースのエンジニアが忘れがちな新しいアイデアをもたらします。それは、PCBパネル化です。本質的に、パネル化とは、ボード設計のコピー(またはさまざまな設計)を単一の標準化された製造パネルに多数搭載し、すべての製造および組立工程でそれらを単一のユニットとして扱うことを指します。なぜこれが重要なのでしょうか?なぜなら、CNCドリルやエッチングラインからはんだペーストプリンターや実装機に至るまで、最新の製造および組立装置は、個々の小さな基板ではなく、パネルを処理するように設計されているからです。

30mm角のIoTセンサーボードを個別に処理すると、同じボードを標準パネルに20枚パネル化した場合と比較して、生産速度は数分の一になり、コストは数倍になります。経済性は明白です。パネルあたりの基板数が多いほど、生産時間あたりの基板数が増え、材料廃棄物が減り、ユニットあたりのコストが低くなります。数十枚を超える生産数量の場合、パネル化はオプションではなく、必須です。
主な利点:廃棄物の削減、処理の高速化、一貫した品質
適切なPCBパネル設計による一連の利点は、生産のあらゆる側面に及びます。材料利用率は、基板の形状とパネルレイアウトに応じて、おそらく40~50%(個別処理)から80~95%(最適化されたパネル化)に跳ね上がります。これは些細なことではありません。FR-4ラミネートは主要なコスト要因であり、利用率が40%向上すれば、それは直接的に収益に影響します。
スループットは、パネルあたりの基板数に比例して増加します。16枚の基板を搭載したパネルは、各工程を1回通過するだけで、個別処理と比較してハンドリング操作あたり16倍の出力を実現します。SMTアセンブリの場合、この倍率効果は特に顕著です。1回のステンシル印刷、1回の実装サイクル、1回のリフロー工程で、16枚の基板が組み立てられます。

品質の均一性は、しばしば見落とされがちな3番目の利点です。同じパネルを共有する基板は、同一の処理(同じエッチング化学、同じめっき電流密度、同じリフロープロファイル)を受けます。この固有の均一性によりばらつきが低減され、品質管理がより効果的で意味のあるものになります。
プロのヒント: 生産コストを見積もる際は、常に基板レベルではなくパネルレベルで価格を比較してください。個別には高価に見える基板でも、効率的にパネル化されると非常に競争力が高まることがあります。
一般的なパネル化方法とレイアウト戦略
Vスコアリング、タブルーティング、ブレークアウェイレールの説明
3つの主要な分離方法によって、個々の基板が回路基板パネル内でどのように接続され、最終的にどのように分離されるかが決まります。
Vスコアリングは、基板の境界に沿ってパネルの上面と下面にV字型の溝を切り込み、総基板厚さの約3分の1を接続材料として残します。組み立て後、パネルをVスコアダイシング装置に通すか、スコアラインに沿って慎重に曲げることにより、基板を分離します。Vスコアリングは長方形の基板に適しており、迅速な分離が可能で、基板間のギャップに幅を追加しません。その制限としては、直線分離のみ可能であることと、エッジに実装されたコンポーネントに応力がかかる可能性があることです。

タブルーティング(マウスバイト付きブレークアウェイタブ)は、CNCルーターを使用して基板の外形を切削し、一連の重なり合ったドリル穴(パーフォレーション)を持つ小さな接続タブのみを残します。この方法は、あらゆる基板外形形状に対応し、分離時の機械的応力を最小限に抑え、接続強度を正確に制御できます。トレードオフは、基板間のルーティングチャネル(通常1.6~2.4mm)であり、パネル面積を消費します。
ブレークアウェイレールは、パネルエッジに追加される非機能的なFR-4ボーダーであり、組立装置にクランプ面を提供し、構造的剛性を高めます。レールは通常、各側に5mm必要であり、フィデューシャル、工具穴、場合によってはテストポイントが含まれます。これらはSMTパネルの標準的な慣行であり、そうでなければ使用できないエッジ材料を占有するため、基板あたりのコストには追加されません。
標準パネルサイズと材料利用率の最適化
標準的なPCBパネルサイズのオプションはメーカーによって異なります。一般的に利用可能な作業サイズには、約100mm x 160mmの小パネル、200mm x 250mm範囲の中パネル、最大457mm x 610mm以上の大型生産パネルが含まれます。製造パネル(原材料サイズ)は作業領域よりも大きく、ボーダーツーリングストリップを考慮しています。

材料利用率の最適化は幾何学的なパズルです。ルーティングチャネルの最小間隔を尊重し、構造的完全性を維持し、レールやツーリングフィーチャのためのスペースを確保しながら、利用可能な作業領域に最大数の基板を収めます。基板の寸法を1ミリメートル変更するだけで、パネルに基板の列全体を追加できる場合があり、量産時のユニットあたりのコストを大幅に削減できます。
JLCPCBのオンライン注文システムは、設計ファイルをアップロードすると自動的に最適なパネル化を計算し、パネルあたりの基板枚数を表示し、最適化されたレイアウトに基づいて即座にコスト見積もりを提供します。
複雑な基板のためのマルチアップおよびネステッド設計
最も一般的なパネル化は、単純なマルチアップです。同じ基板の同一コピーを規則的なグリッド状に配置します。これは簡単で、広くサポートされており、ほとんどの生産ロットのデフォルトアプローチです。
ネステッドパネル化は、異なる基板設計を同じパネルに配置します。これは、2つ以上の基板が常に同じ数量で注文される製品ファミリーに特に効果的です。例えば、メインロジックボードとそれに対応するインターフェースボードなどです。それらを1つのパネルに組み合わせることで、生産を同期させ、基板の寸法が相補的である場合に材料利用率を向上させることができます。
混合パネルの制約は、すべての基板が同じスタックアップ、銅箔厚、表面仕上げ、および基板厚さを共有する必要があることです。同じパネル上の異なるソルダーマスク色は一般的に可能ですが、追加のセットアップ費用が発生する場合があります。
シームレスなパネル化を可能にする設計ガイドライン
エッジクリアランス、フィデューシャル、工具穴の要件
パネル化された構造を成功させるための設計とは、最初からパネルレベルの機能を設計に組み込むことを意味します。基板エッジからのコンポーネントクリアランスは、分離方法を考慮する必要があります。Vスコアラインからは少なくとも1.0mm(背の高い部品や応力に敏感な部品の場合は2.0mm以上)、タブルーティングエッジからは0.5mmです。
パネルレール上のグローバルフィデューシャルは、SMT実装ラインの主要な位置合わせ基準として機能します。非対称パターンで少なくとも3つのフィデューシャルを配置し、実装機がパネルの位置と回転を明確に判断できるようにします。個々の基板上のローカルフィデューシャルは、ファインピッチ部品の実装精度を向上させます。

パネルレールの工具穴(通常、直径2.0mm~4.0mm、無めっき)は、自動化されたハンドリング装置に機械的な位置決めを提供します。パネルが誤った方向に装填されるのを防ぐために、非対称に配置します。
歩留まりのための基板の向きと回転のバランス
パネル内の基板の向きは、材料歩留まりと組立品質の両方に影響します。材料利用率を最大化するには、縦向きと横向きの両方(およびそれらの組み合わせ)を試して、パネルあたりの基板数が最も多くなるレイアウトを見つけます。自動パネル化ツールは、これらのオプションを即座に評価します。
組立の観点からは、一貫した向きにより、リフロープロファイルの開発と検査プログラミングが簡素化されます。歩留まりのために回転した向きを使用する必要がある場合は、すべての向きで熱プロファイルが適切であることを確認してください。非対称な銅分布は、基板の回転によって異なる熱特性を引き起こす可能性があります。
ウェーブはんだ付けアプリケーションの場合、ファインピッチ部品の最長寸法がはんだウェーブの進行方向に対して垂直になるように基板を向けます。これにより、はんだブリッジが最小限に抑えられ、歩留まりが向上します。
ダイシングと構造的完全性のためのDFMルール
不適切なパネル化設計は、ダイシング工程で頭痛の種になります。分離ラインに近すぎると、機械的応力が残り、はんだ接合部にひびが入ったり、コンポーネントが破損したりする可能性があります。十分なサポートタブがない薄い基板は、はんだペースト印刷中に支持されず、沈み込んで堆積を妨げる可能性があります。また、Vスコアが見えない場合、分離ラインに沿って基板の剥離が発生する可能性があります。
以下は遵守すべきルールです。すべてのコンポーネントと銅箔をVスコアから少なくとも1.0mm、タブルートから0.5mm離して維持します。パネルがはんだペーストを印刷するのに十分な剛性を保つようにします(ステンシル圧力下でのたわみは0.5mm以下)。取り扱いに十分な強度がありながら、きれいに分離できるほど弱いタブを設計します。リフロー中にパネルが反らないように十分なタブを提供します(熱膨張により支持されていない領域が平坦になる可能性があります)。
プロのヒント: 生産を開始する前に、必ずメーカーにサンプルのダイシングを依頼してください。5枚のパネルを使った簡単なテストで分離の問題を明らかにし、数千枚の基板を潜在的な損傷から救うことができます。
プロフェッショナル製造における高度なパネル化
自動レイアウト生成とプロセス統合
言い換えれば、メーカーは完全に自動化され、パネル化されています。GerberファイルをJLCPCBにアップロードすると、同社のシステムは基板外形、銅箔、コンポーネントレイアウトを実際に検査し、最適化されたパネルレイアウトを出力します。これは、すべての微細な部分、ルーティングチャネル幅、レール寸法、フィデューシャルと工具穴、パネル間の分離、および装置の制限をすべて考慮に入れています。
提供されたパネル情報は、ファブCAMおよび組立ラインプログラムに直接入力され、物理パネルと他のすべて(ドリルプログラム、ステンシル、実装座標、検査レシピ)との間の変換を正確に維持します。
混合基板と高密度パネル構成の処理
より複雑なプロジェクトでは、90%以上の効率を持つパネル、すべてが1つのパネルに詰め込まれた混合設計、またはパズルのピースのように組み合わさるさまざまなサイズの基板を持つ行と列の混在があります。これらはすべて、高密度でありながら印刷可能であることを確認するために調整する必要があります。
高密度構成での極薄スペーシングは、ファブ側とアセンブリ側の両方で苦痛です。タイトなルーティングチャネルはビットのたわみの可能性を高め、はんだペーストステンシルや実装ノズルを配置するスペースが少なくなります。経験豊富な設計者は何が可能かを理解しており、最も有利な妥協点を提案できます。
パネル全体の均一性のための品質管理
パネルレベルの品質管理により、パネル上のすべての位置にある基板が仕様を満たしていることが保証されます。これには、すべての基板位置(エッジクーポンだけでなく)の電気テスト、位置依存の欠陥の目視検査(エッジ基板はわずかに異なるめっき厚を経験する可能性があります)、および正確なダイシングを保証するためのパネル位置合わせの寸法検証が含まれます。
パネルレベルでの統計的プロセス制御は、基板ごとの検査では見逃される可能性のある傾向を特定します。例えば、1つのパネル位置にあるすべての基板に均等に影響を与えるドリル位置合わせの系統的なオフセットは、ランダムな基板サンプリングでは見えませんが、パネルレベルの分析では明確に現れます。
JLCPCBが優れた結果のためにパネル化をどのように向上させるか

費用対効果の高い生産のための最適化された標準パネルサイズ
JLCPCBの生産装置は、材料利用率、装置スループット、品質の一貫性のバランスをとる最適化された標準パネルサイズに合わせて調整されています。これらの標準サイズは、数百万枚のパネルを処理することで洗練され、最も広範囲の基板寸法にわたって費用対効果の高い生産のためのスイートスポットを表しています。
カスタムパネル化と高歩留まり出力の専門的な処理
標準的なパネル化がニーズに合わない場合(異常な基板形状、混合設計、特定の向きの要件など)、JLCPCBのエンジニアリングチームはカスタムパネル設計の直接サポートを提供します。彼らは数千のカスタムパネル化プロジェクトからの経験を活かし、特定のレイアウトを最大歩留まりと信頼性の高い組立のために最適化します。
信頼性の高いダイシングと納品を保証する統合機能

製造、組立、ダイシングが同一施設内にあるということは、JLCPCBがパネル化のプロセスを最終的に効率化することを意味します。彼らは、最適な歩留まりを提供するパネル設計が、生産開始前であっても、組立ラインの制限やダイシング装置の能力と互換性があることを保証します。このプロセス全体の戦略は、1つのステップだけを最適化した場合に発生する高価な驚きを防ぎます。

よくある質問(FAQ)
Q. PCBパネル化とは簡単に言うと何ですか?
PCBパネル化とは、複数の個別の回路基板を1つの大きな製造パネルに配置するプロセスです。このパネルは、すべての製造および組立工程を1つの部品として通過します。これにより、基板を個別に処理する場合と比較して、生産効率が劇的に向上し、ユニットあたりのコストが削減されます。
Q. Vスコアリングとタブルーティングはどのように選べばよいですか?
エッジ近くにコンポーネントがない長方形の基板にはVスコアリングを使用します。より高速で、基板間のスペースが不要です。不規則な形状、エッジ実装コネクタを持つ基板、または近くのコンポーネントへの機械的応力が少なく、よりきれいな分離エッジが必要な場合には、タブルーティングを使用します。
Q. コストを最小限に抑えるための最適なパネルサイズは?
最適なパネルサイズは、無駄なスペースを最小限に抑えながら最も多くの基板を収めることができるサイズです。これは完全に基板の寸法に依存します。JLCPCBのオンラインシステムは、設計ファイルをアップロードすると自動的に最適なパネル化を計算し、最も費用対効果の高いオプションを表示します。
Q. 異なる基板設計を同じパネルで共有できますか?
はい、同じレイヤースタックアップ、基板厚さ、銅箔厚、表面仕上げを共有している限り可能です。混合パネル化は、常に一緒に注文される基板ペアに適しています。追加のセットアップ要件を理解するために、混合パネルのオプションについてメーカーと相談してください。
Q. 基板がパネルエッジに近すぎるとどうなりますか?
Vスコアラインやタブルーティングエッジに近すぎるコンポーネントは、ダイシング中に機械的損傷を受けるリスクがあります。はんだ接合部にひびが入ったり、コンポーネントに応力がかかったりする可能性があります。Vスコアから1.0mm、タブルートから0.5mmの最小クリアランスを維持し、背の高い部品や敏感な部品の場合は2.0mmに増やしてください。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......