This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCB故障解析:原因と解決策を理解する

初出公開日 Jun 19, 2026, 更新日 Jun 19, 2026

1 min

目次
  • 1.     PCB故障解析とは?
  • 2.     PCB故障の一般的な原因
  • 3.     PCB故障の種類
  • 4.     PCB故障解析の重要性
  • 5.     PCB故障検出技術
  • 6.     PCB故障防止のベストプラクティス
  • 結論

プリント基板(PCB)の故障解析は、電子機器の動作停止を引き起こす問題を発見し解決するために不可欠です。PCBは非常に複雑で、相互に作用する多数の回路層を備えているため、何が原因で動作しないのかを理解するのは困難な場合があります。損傷した部品がシステム全体をダウンさせる可能性もあります。故障解析を実施することで、メーカーはPCB設計の信頼性を高め、問題の再発を防ぐことができます。

この記事では、PCB故障解析がなぜ重要なのかについて詳しく説明します。一般的な原因、故障の種類、そして電子製品の安全性を確保するための最適な分析方法について解説します。

1.     PCB故障解析とは?

PCB故障解析は、正常に動作しないプリント基板を調査し、その原因を突き止めるものです。この調査は、製品の信頼性を高め、高額なリコールや現場での製品トラブルの可能性を低減するために非常に重要です。PCBは電子機器の性能に直接関わるため、その故障メカニズムを理解することは、設計者が将来的により良い製品を開発するのに役立ちます。

適切な故障解析には、基板の物理的検査、診断ツールの使用、実験室での徹底的なテストなど、いくつかの段階が含まれます。この種の調査の後、エンジニアは設計や製造プロセスを変更し、故障の再発を防ぐことができます。

2.     PCB故障の一般的な原因

プリント基板は、さまざまな理由で故障する可能性があります。これらの理由には、コスト面の問題や環境ストレスなどが含まれます。ほとんどの場合、以下の要因が原因となります。

材料欠陥:PCBの製造に低品質の材料を使用すると、銅トレースの損傷や剥離などの問題が発生する可能性があります。基準を満たさない基板や銅層を使用すると、長期的な信頼性の問題が発生するリスクが高まります。

はんだ付けの問題:不適切なはんだ付けは、接続不良やコールドジョイント(冷接点)を引き起こし、断続的な故障の原因となります。リフロー不足、はんだブリッジ、または過剰なはんだも、電気的短絡を引き起こす可能性があります。

環境ストレス:PCBは、特に産業用や自動車用の環境では、温度変化、湿度、振動などの影響を受けます。これらのストレスが長期間にわたって加わると、基板の変形、破損、または摩耗を引き起こす可能性があります。

設計上の欠陥:PCB構造の計画が不十分だと、クロストークや電磁干渉(EMI)が発生し、信号の完全性に影響を与える可能性があります。トレース経路の誤りや部品間のスペース不足も、早期故障の原因となります。

部品の過熱:熱対策が適切でない場合、部品や基板自体が過熱して動作しなくなる可能性があります。高い動作温度は、はんだ接合部などの材料の劣化を早め、PCBの全体的な寿命を縮めます。

3.     PCB故障の種類

PCBの故障は、原因や基板の動作環境に応じて、さまざまな形で現れます。以下は、PCB設計でよく発生する問題の種類です。

オープン回路(断線):トレースや接続が切れて、電流が流れなくなる状態です。材料の疲労、機械的ストレス、または製造工程中のはんだ付け不良などが原因で発生します。

ショート回路(短絡):本来は分離されているべき2つの導電ラインが接触し、不要な電流が流れる状態です。ほとんどの場合、はんだブリッジやライン間の絶縁破壊が原因です。

エレクトロマイグレーション:大電流が流れることでトレース内の金属原子が移動し、トレースが薄くなり、最終的に断線する現象です。この問題は高電力環境で多く発生し、時間の経過とともにPCBの性能を低下させる可能性があります。

剥離:機械的ストレス、温度変化、材料欠陥などにより、PCBの層が剥がれる現象です。この種の故障が発生すると、基板の完全性と電気的性能に深刻な影響を与える可能性があります。

腐食:水分や過酷な気象条件にさらされると、金属配線やはんだ接合部が腐食し、最終的にPCBが破損します。適切なコーティングや封止処理により、腐食のリスクを低減できます。

4.     PCB故障解析の重要性

PCB故障解析を実施することは、いくつかの理由から重要です。

製品信頼性の向上:製品が最初に故障する理由を特定することで、エンジニアはより信頼性の高い製品を実現するための設計変更を行うことができます。

コスト削減:PCBの欠陥を早期に発見し修正することで、手直し、リコール、または保証請求の必要性を防ぎ、製造コストを大幅に削減できます。

性能の最適化:故障解析は、企業があらゆる状況下でPCB設計が最適に機能することを確認するのに役立ちます。

安全性の向上:医療機器や車載電子機器など、ミッションクリティカルな用途では、PCBの故障は非常に深刻な結果を招く可能性があります。徹底的な故障調査により、安全上のリスクを低減できます。

5.     PCB故障検出技術

PCBの故障を発見し調査する方法はいくつかあります。以下は、最もよく使用される手法です。

目視検査:PCBを注意深く観察することで、クラック、焼け跡、部品欠落などの表面欠陥を見つけます。この方法では表面の欠陥しか確認できませんが、潜在的な問題を素早く把握できます。

X線イメージング:エンジニアはX線検査を使用して、はんだ付けの問題、内部クラック、層間のボイドなど、隠れた問題を発見できます。この方法は非破壊検査であるため、多層PCBの問題発見に最適です。

サーモグラフィ(熱画像):サーモグラフィは、PCB上のホットスポットを探します。これは電気的短絡や部品の発熱を示している可能性があります。このアプローチは、通常の目視では見逃しがちな問題領域の特定に役立ちます。

電気的テスト:導通チェックや抵抗測定により、基板全体のオープン回路やショート回路を発見できます。エンジニアは、PCBの電気的性能を測定することで、故障箇所を迅速に特定できます。

断面観察:より詳細な分析のために、エンジニアはPCBを切断して内部構造を観察することがあります(断面観察)。この破壊検査法は、剥離や材料欠陥などの問題を理解するのに役立ちます。

6.     PCB故障防止のベストプラクティス

電子機器の長期的な安定動作を確保するために最も重要なことは、PCBの故障を未然に防ぐことです。以下は、故障の可能性を低減するための最良の戦略です。

高品質な材料の使用:基板から銅トレースに至るまで、PCBの製造に使用されるすべての構成要素が、性能と寿命に関する業界基準を満たしていることを確認します。

適切なはんだ付け技術:正確なはんだ付け技術を使用することで、コールドジョイント、はんだブリッジ、リフロー不足などの問題を回避します。ほとんどの場合、自動はんだ付け方法は手動方法よりも信頼性の高い結果をもたらします。

熱管理:冷却を維持し、部品の過熱を防ぐために、適切な熱管理技術を使用します。必要に応じて、ヒートシンク、サーマルビア、冷却ファンなどを使用します。

製造性を考慮した設計(DFM):製造が容易で故障しにくいPCB設計を行うために、DFMルールに従います。これには、トレース配線、部品配置、層構成の最適化などが含まれます。

環境保護:コンフォーマルコーティングや封止材を使用して、腐食や損傷の原因となる可能性のある湿気、ほこり、その他の環境要素からPCBを保護します。

Accelerate Your PCB Projects with JLCPCB

結論

PCB故障解析は、電子製品の安全性、信頼性、機能性を確保する上で極めて重要な役割を果たします。最も頻繁に発生する故障の種類とその原因を学ぶことで、メーカーは問題を予防し、PCBの設計と製造におけるベストプラクティスを適用することができます。X線イメージングや熱分析などの高度な検出技術を活用することで、問題を正確に特定し、計画段階や製造プロセスの早い段階で修正できる可能性が高まります。

完全なPCB故障解析は、より強固で長持ちする回路の作成に役立つだけでなく、問題解決や製品リコールにかかる費用も削減します。技術が変化するにつれて、PCB故障の調査と防止はさらに重要性を増し、私たちが依存する電子機器が、ますます厳しくなる環境下でも確実に動作することを保証するでしょう。

JLCPCB PCB Get Started

学び続ける