PCB設計ツールの可能性を解き放つ:ゼロコストからエンタープライズまで
2 min
- 有料ツールを凌ぐ無料・オープンソースのPCB設計ツール
- クラウドベース&オンラインPCB設計ツール
- 重量級プロフェッショナルPCB設計ツール
- ニッチ&専門PCB設計ツール
- 自動化&スクリプティング – 真のゲームチェンジャー
- 結論 – 今日、完璧なツールチェーンを構築しよう
すべてのPCBは、シンプルな無料エディタから数百万ドルのスイートまで、適切なツールキットから始まります。現代のEDAツールは、回路図から配置・配線レイアウトまで、ワークフロー全体をカバーしています。一部のEDAツールには、シグナルシミュレータが内蔵されています。これらのツールは、PCB設計の退屈な部分を自動化します。今日では、シンプルなツールでも回路図キャプチャ、レイアウト、トレース配線、フットプリント作成、BOM生成を処理できます。そのようなソフトウェアを使うことは、ボードの設計図を提供するようなものです。この記事では、さまざまなEDAツールの特性について議論し、複雑または要求の厳しい設計でどのように機能するかを見ていきます。
回路図キャプチャ → レイアウト → シミュレーション → リリース
回路図キャプチャ: 回路図エディタでコンポーネントとネットを使って回路を描きます。この論理図がPCBの設計図です。すべてのネットとコンポーネントはここで定義されます。優れたキャプチャツールでは、電気規則チェック(ERC)を実行でき、回路図上でSPICEシミュレーションも実行できます。現代のスイートは回路図からネットリストとBOMを自動生成するので、何も失われません。
PCBレイアウト: 次は物理設計です。ボードサイズとスタックアップを設定します。次にコンポーネントのフットプリントをボード上にドラッグし、銅トレースを配線します。EDAはクリアランス、トレース幅、インピーダンス規則などの設計規則チェックを実施します。実際には、レイアウトツールは回路図データ、配置、配線を支援します。要するに、整った回路図が実際のボードレイアウトに変換されます。
シミュレーションと検証: 製造に送る前に、設計をシミュレーションまたは検証する必要があります。基本的なSPICEまたは信号整合性シミュレータは、回路図または配線済みボード上で実行できます。 多くのEDAスイートには、KiCadの統合シミュレータのようなSPICEエンジンが含まれています。このステップにより、銅をエッチングする前にPCBが原理的に動作することが保証されます。重要なネットに3Dフィールドソルバを実行してインピーダンスを検証することも一般的です。
リリースと製造: 最後に、製造データをエクスポートします。これにはGerber/ODB++ファイル、NCドリルファイル、ピックアンドプレース座標、アセンブリ図が含まれます。優れたEDAツールはこれらすべてをワンクリックで生成し、一部はPCB製造サービスにリンクしています。実際には、GerberをJLCPCBのようなボードハウスにアップロードして製造します。
主要なEDAはそれぞれ、これらのタスク(回路図→レイアウト→シミュレーション→リリース)をエンドツーエンドで処理します。
有料ツールを凌ぐ無料・オープンソースのPCB設計ツール
無料だからといって低品質とは限りません。ますます多くのオープンソースPCBツールが商用スイートに匹敵しています。予算を気にする学生やスタートアップにとって、これらの無料オプションは驚くほど強力です。3つの例が際立っています:
KiCad 8 – 新たな業界の寵児
KiCadはクロスプラットフォームのオープンソースPCB設計スイートです。バージョン8では、1,500以上の新しいシンボルと760のフットプリントを含む大幅な改善が導入されました。インポート・エクスポートのサポートが拡張されました。EasyEDA、Altium、Eagleからプロジェクトをインポートできるようになりました。一方、IPC-2581やAllegroへのエクスポートも簡単です。強力なコマンドラインインターフェースも備えています:DRC/ERCチェックを実行できます。KiCadはゼロコストとプロフェッショナルな機能を組み合わせており、メーカーの間で人気があります。
EasyEDA Standard vs Proエディション
JLCPCBによるEasyEDAは 、2つの種類で提供されるブラウザベースのツールです。旧EasyEDA Standardは無料で初心者に便利です。欠点はレガシーSVGエンジンを使用しているため、大きなボードでは遅くなることです。新しいEasyEDA Proも無料で試せます。WebGL上に構築されており、はるかに優れたパフォーマンスを実現しています。EasyEDA Proは500ページにわたる最大50,000のコンポーネントをサポートします。自動配線と回路図階層が内蔵されています。Proエディションは、Standardエディタでは対応が難しい大規模な設計を処理できます。両バージョンともJLCPCBの製造サービスと緊密に統合されています。
LibrePCB、Horizon EDA & gEDA
言及する価値のあるオープンソースの新参者がさらにいくつかあります。 LibrePCBは、メーカーにとって使いやすいと謳われる新顔です。回路図とボード編集を「スマート」ライブラリコンセプトと人間が読めるファイル形式で提供しています。 PCB製造サービスへの組み込みリンクもあり、迅速に発注できます。 Horizon EDAはLinuxとWindowsで動作するオープンソーススイートです。統合3Dプレビュー付きの回路図キャプチャとPCBレイアウトをサポートしています。 gEDAは、何十年も前から存在する古典的なLinuxベースのEDAスイートです。これらの無料ツールはAltiumと比べて洗練されていないかもしれませんが、多くのタスクでは有料ツールを凌ぎます。
クラウドベース&オンラインPCB設計ツール
クラウドがソフトウェアを飲み込んでおり、PCB EDAも例外ではありません。ブラウザベースのツールにより、チームは即座にコラボレーションでき、多くの場合、ボード製造業者に直接リンクしています。
インスタントコラボレーションの勝者(Upverter & Flux):
AltiumのUpverterは、回路図、PCBレイアウト、自動配線、3Dプレビューまですべてブラウザで完結するオールインワンのWebベースEDAです。設計から直接、正確な仕様に基づいたボードを発注することもできます。Upverterはコラボレーションに強く、複数のエンジニアが同じプロジェクトでリアルタイムに作業できます。 Flux はこれをさらに推し進め、AI支援設計機能を備えています。Upverterのすべての機能に加え、バージョン管理、モジュラー設計ブロック、内蔵SPICEシミュレータなどの現代的な追加機能があります。これらにより、教育者、学生、スタートアップに最適です。
インストール不要で直接製造発注できるツール:
これらのWebツールの魅力は、インストールするソフトウェアがないことです。どのラップトップでも設計でき、すべてが自動的にクラウドに保存されます。多くはPCB製造業者と緊密に統合されています。例えば、EasyEDAの発注統合です。Upverterは製造にスムーズに流れるGerberをエクスポートできます。つまり、ファイル形式に煩わされることなく、回路図キャプチャからボードの見積もりまで数分で完了できます。
学習とクイックプロトタイプに最適:
初心者やホビイストはしばしば最もシンプルなツールを好みます。手軽なボードには、EasyEDAのような無料クラウドエディタが適しています。 LCSCを通じて数十万のコンポーネントを持つ巨大な部品ライブラリが付属しています。Autodesk TinkercadやFritzingのようなツールは学習者向けに基本的な回路を図示できますが、プロフェッショナルまたは複雑なPCB設計には適していません。
重量級プロフェッショナルPCB設計ツール
予算が問題にならない場合、企業はトップティアのEDAスイートに頼ります。三大スイートはAltium Designer、Cadence Allegro/OrCAD X、Siemens Xpeditionです:
Altium Designer vs Cadence Allegro vs Siemens Xpedition
Altium Designerは現代的でユーザーフレンドリーなインターフェースで知られています。CadenceのAllegroはSKILLスクリプトを使用するため、生のパワーとカスタマイズ性で有名です。SiemensのXpeditionは、マルチボードシステムとMCAD統合が重要な航空宇宙/自動車分野でよく見られます。
それぞれにファンがいます。ある業界調査によると、AltiumとAllegroのPCBレイアウトツールは、よりシンプルなツールよりも高度な機能と大きなユーザーベースを持っています。これらのすべてが、3Dモデリングや高速設計などの高度なPCB機能を処理できます。
Zuken CR-8000 & Pulsonix – ダークホース
ZukenのCR-8000は、最も複雑なシステムを対象とした超高度なエンタープライズスイートです。ICパッケージの共同設計と深いSI/PI解析を備えています。Zukenはこれを業界で最も先進的なPCB設計プラットフォームとして宣伝しています。ライセンスあたり100万ドルも珍しくない大企業で使用されています。一方、Pulsonixは使いやすさで注目される小規模なパッケージです。その開発者は、従来のEDAツールよりも少ないトレーニングで済むように設計されたと強調しています。どちらもダークホースですが、Altium/Allegroほど広く知られていません。
ニッチ&専門PCB設計ツール
一部の設計ニーズは汎用EDAを超えています。そのようなニッチでは、専門ツールが輝きます:
RF&マイクロ波(Keysight ADS、AWR):
RF回路、ワイヤレスモジュール、アンテナ、mmWaveリンクはしばしば3D EM共同シミュレーションを必要とします。KeysightのADSはここでの業界標準です。RFモジュール設計用の業界実証済みのマルチテクノロジー3Dレイアウトおよび統合EM回路共同シミュレーションプラットフォームです。
CadenceによるAWRの買収により、RF/マイクロ波製品開発を加速するGenesysという類似スイートが生まれました。これらのツールは波形、ネットワーク、フィールドソルバを統合し、RFエンジニアがEMスペクトルを予測できるようにします。SonnetやHFSSのような純粋なEMモデリング用のツールも存在しますが、PCBフローとは密接にリンクしていません。
フレックス/リジッドフレックスボード:
曲げられるPCBの設計は規則を追加し、しばしば機械的チェックが必要です。ほとんどのトップEDAはこれを処理できます。専用のリジッドフレックスモードを持つAltium Designなどです。CadenceのAllegro/OrCAD Xはリジッドフレックスアーキテクチャを完全にサポートしています。これらのツールの機能により、各フレックスセクションが正しく描画されることが保証されます。
高速&SI/PI解析:
非常に高いデータレートでは、信号整合性(SI)と電源整合性(PI)が重要になります。この分野のリーダーはSiemens HyperLynxとCadence Sigrityです。Allegroは設計中のSI/PI解析用の高度なSigrityツールを統合しています。エンジニアがインピーダンス、クロストーク、IRドロップ、PDN性能を検証できるようにします。これらのツールは高速ソルバと並列アルゴリズムを使用して、通常のPCBツールでは見つけられないリンギングや反射の問題を捕捉します。これらは高度なPCB設計技術の不可欠な部分です。
自動化&スクリプティング – 真のゲームチェンジャー
GUI駆動の設計を超えて、スクリプティングと自動化がPCB設計を再形成しています。ほとんどすべての現代のEDAがカスタム自動化をサポートしています:
Python / API: 例えばKiCadには、広範なPythonスクリプティングとコマンドラインインターフェースがあります。回路図生成の自動化、ビルドスクリプトからのDRCとERCの実行、BOM/PCBファイルのプログラム的エクスポートができます。
SKILL(AllegroのLISP): Cadence Allegro/OrCADツールには、カスタマイズ用の組み込みSKILLインタプリタが含まれています。SKILLはPCBエディタのデータベースへのアクセスを提供し、カスタムコマンドの作成と機能拡張を可能にします。コンポーネント配置スクリプトやカスタムDRCなどがあります。
Tclスクリプティング: Tclは長い間、EDAにおける事実上のスクリプティング言語です。Synopsys/Xilinxや他の多くのEDAツールはTclを組み込んでおり、ユーザーがシンプルなスクリプトでタスクを自動化できます。Tclコンソーシアムが指摘するように、「単一の共通コマンド言語があれば、設計者は複数のツールを自動化するためにTclだけを学べばよい」のです。
結論 – 今日、完璧なツールチェーンを構築しよう
単一の最高のPCBツールは存在せず、あなたのニーズに最適なものだけがあります。ホビイストは喜んでKiCadやEasyEDAを使うかもしれません。教育者も同様に、CircuitMakerやブラウザツールを好むかもしれません。高速チームはAllegroとHyperLynx、またはXpeditionとSigrityを組み合わせるでしょう。RF設計者はADS/AWRを使うでしょう。 重要なのは、回路図、レイアウト、シミュレーション、出力のニーズをカバーするツールチェーンを組み立てることです。
プロジェクトの複雑さに合ったPCB設計ソフトウェアを選びましょう。必要に応じてオンラインコラボレーションを自由に活用し、スクリプティングを活用して反復タスクを自動化しましょう。製造の準備ができたら、JLCPCBがこれらのツールからのGerberファイルを受け入れることを覚えておいてください。
学び続ける
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......
PCB設計ルールのマスター:最適な結果を得るための包括的ガイド
PCB設計ルールは、プリント基板の機能性、信頼性、製造性を確保するための重要なガイドラインです。PCB設計ルールに従うことで、設計者は最適な性能を実現し、製造プロセス中および最終製品における潜在的な問題を最小限に抑えることができます。この包括的なガイドでは、PCB設計ルールの世界を深く掘り下げ、貴重な洞察、実践的なヒント、実例を提供し、成功するPCBレイアウトの作成を支援します。 I. PCB設計ルールの重要性を理解する 信号整合性と電磁両立性(EMC): 信号整合性を維持し、電磁干渉を防ぐために、設計者はプレーンとトレースの間隔、インピーダンス制御、グランド分離などの要素を考慮する必要があります。適切なトレース間隔はクロストークとノイズを低減し、コンポーネント間の明確な通信を確保するのに役立ちます。インピーダンス制御は高速設計において重要であり、PCBトレース全体にわたって信号整合性を維持します。 製造および組立プロセスの促進: 効果的なコンポーネント配置は、効率的な組立とテストに不可欠です。コンポーネントの配置と方向に関する設計ルールに従うことで、設計者はアクセシビリティ、製造の簡素化、将来の......