高速信号性能を向上させるマイターコーナーの習得
2 min
- 高速PCB設計においてマイターコーナーが不可欠な理由
- 効果的なマイターコーナーのためのコア設計ルール
- よくある落とし穴とその回避方法
- マイターコーナーPCBの精密製造
- JLCPCBの完璧なマイターコーナーPCB提供における専門知識
- よくある質問(FAQ)
高速信号トレースを拡大して、あの見事に面取りされたコーナーを見たことはありますか? それがマイターコーナーです。単なる見た目の好み以上の意味があります。各トレースベンドの形状は、インピーダンスの連続性、信号反射、そしてRFおよび高速デジタル周波数で送信されるデータの品質に直接影響します。PCBにマイターコーナーを設けることは、リターンロス目標を達成できるか、それとも何度もボードを回しながら、原因の特定が難しい信号整合性の問題を追い求めるかの分かれ目となり得ます。

10 GHzのRFフィードネットワーク、マルチギガビットのSerDesレーン、ミリ波アンテナトレースのいずれを配線する場合でも、方向転換の処理方法は重要です。鋭い90度の角度は局所的なインピーダンス不連続を生み出し、エネルギーを信号源に反射させます。これらの反射は低速では問題になりません。しかし、エッジレートが急峻になり、キャリア周波数が高くなると、その小さなコーナー不連続がSパラメータプロットやアイダイアグラムに現れ始めます。
今回は、マイターコーナーとは何か、なぜ、いつ重要になるのか、適切なサイズ設定方法、そして多くの設計者や製造業者がその背後にあるエンジニアリングを理解していないために陥りがちな落とし穴を回避する方法について詳しく説明します。また、マイターベンドとカーブベンドの選択、差動ペアとの組み合わせ、そして希望する形状を完成基板に実現するために必要な製造管理についても議論します。それでは始めましょう。
高速PCB設計においてマイターコーナーが不可欠な理由
鋭い90度コーナーにおける信号反射問題
マイクロストリップやストリップラインのトレースが鋭い90度のターンに近づくと、コーナー部で導体の実効幅が大きくなります。水平セグメントと垂直セグメントの交点は、公称トレース幅よりも大きい余分な銅の小さなパッチを形成します。この余分な銅が基準プレーンに対して局所的な容量を追加し、インピーダンス不連続を引き起こします。コーナーではインピーダンスが一時的に低下し、伝送線路に沿ったインピーダンスの変化は、信号エネルギーの一部が信号源に反射される原因となります。

この反射は周波数とエッジレートに依存します。周波数が約1 GHz未満、またはデジタル信号の立ち上がり時間が約1 ns未満の場合、コーナー不連続の電気長は波長のごく一部です。反射はノイズフロア内に収まり、信号品質に実質的な影響を与えません。
RFやマイクロ波周波数、あるいはエッジレートが100 ps未満のマルチギガビットデジタル信号を扱う場合、状況は大きく異なります。FR4マイクロストリップの波長は10 GHzで約16~17 mmです。コーナー領域は物理的には小さな部分ですが、その波長の電気的に重要な割合を占めます。信号経路の複数のベンドで反射が合算されると、反射が蓄積され、リターンロスが悪化し、信号波形が歪みます。
マイターコーナーがインピーダンス連続性を改善する仕組み
マイター加工は、コーナー外側の銅と、容量性不連続の原因となる余分な材料を除去します。コーナーを45度の角度で面取りすることで、ベンド部での導体の実効幅が減少し、方向転換によるインピーダンスの連続性が回復します。
銅の除去量はマイター率(パーセンテージ)で表され、これは除去されたコーナー対角線の量を示します。理想的なマイターは、通常、ほとんどの実用的なマイクロストリップ形状において、コーナー面積の60~70%を除去します。この値は恣意的なものではありません。これはマイクロ波工学の文献に基づく結果であり、過補正にならずにベンド部の追加容量を相殺するために除去すべき銅の量を意味します。
効果的なマイターコーナーのためのコア設計ルール
最適なマイター角度と長さのガイドライン
効果的なマイターコーナーを設計することは、単一のルールを普遍的に適用する問題ではありません。特定のインピーダンス目標、スタックアップ、周波数範囲を考慮した構造化されたワークフローが必要です。以下に推奨される設計アプローチを示します。
- 目標インピーダンスを定義する: 制御された各ネットクラス(例:50オーム シングルエンド、100オーム 差動)の特性インピーダンスを確立します。
- スタックアップを確定する: 誘電体厚、Dk値、銅箔厚を製造業者と確認します。マイター形状は特定の断面に対してのみ有効です。
- ベースラインマイターを計算する: 確立されたマイクロ波の公式を使用して最適なマイター率を計算します。広く参照されているDouvilleとJamesの近似式は、最適なマイター率M = (52 + 65 * exp(-1.35 * (W/H))) % を与えます。ここでWはトレース幅、Hは誘電体高さです。
- ベンドをシミュレーションする: スタックアップ上の実際のベンド形状に対して2.5Dまたは3D電磁界シミュレーションを実行し、Sパラメータが目標を満たしていることを確認します。
- 配線ルールに形状を組み込む: 検証後、マイター寸法をEDAツールの設計ルールにエンコードし、すべてのベンドが一貫して適用されるようにします。
公式ベースの近似の有効範囲について言及する価値があります。古典的なマイター方程式は、W/H比が約0.5~2.0のマイクロストリップ線路の場合に定式化されました。この範囲を超えると、特に誘電体高さに比べてトレースが非常に狭い、または非常に広い場合、公式の精度は低下し、EMシミュレーションが必要になります。
| W/H比 | マイター率(概算) | 公式の信頼性 | 推奨事項 |
| 0.5 - 1.0 | 55 - 65% | 良好 | 公式を出発点として使用し、シミュレーションで検証する |
| 1.0 - 2.0 | 65 - 75% | 良好 | 公式は一般的に信頼できる |
| 0.5未満 | 変動あり | 低い | EMシミュレーション必須 |
| 2.0超 | 変動あり | 中程度 | EMシミュレーション推奨 |
マイターベンドとラウンドベンドの使い分け
高速およびRF PCB設計で繰り返し出てくる質問の一つに、マイターベンドとラウンド(アーク)ベンドの選択があります。両者に普遍的な優位性はありません。正しい判断は、周波数、配線密度、製造上の制約に基づいて行われます。

実用的な判断マトリクスは以下の通りです:
- マイターベンド: 適切に調整された場合、ラウンドベンドに近い性能でコンパクトな方向転換を実現します。10~15 GHz未満のほとんどの高速デジタルおよびRF設計における主力ソリューションです。
- 鋭い90度ベンド: 重要なRFまたは高速ネットでは避けるべきです。反射が問題にならない低周波、非インピーダンス制御信号でのみ許容されます。
EasyEDA、Altium Designer、KiCadなどの最近のレイアウトソフトウェアは、正確なアーク配線を実行でき、ベンドの選択肢間のSパラメータ結果を迅速に比較できます。使用しているツールがアーク配線をサポートし、基板の密度が許せば、最も重要なRFネットにアークを使用しない理由はありません。それ以外の場合は、配線オーバーヘッドが少ない適切なサイズのマイターが最適です。
差動ペアおよび高周波トレースとの統合
差動ペアのベンド処理はより困難です。各トレースのインピーダンスを扱うことと同様に、各トレースの方向を反転させることでペアの対称性を維持することが重要だからです。差動ペアがコーナーを曲がるとき、内側のトレースは外側のトレースよりも短い経路を取ります。この経路長の差はスキューを追加し、差動信号エネルギーをコモンモードノイズに変換し、ペアのノイズ除去能力を低下させます。
差動ペアのベンドに関する主要ルールは以下の通りです:
1. 電気長を一致させる: ペア内の両方のトレースは、ベンドを通る電気長が同じでなければなりません。マイター加工する場合は、両方のトレースに同一のマイター形状を適用し、経路差を短い方(内側)のトレースで蛇行調整(サーペンタイン)を使用して補償します。
2. 一貫した間隔を維持する: ベンドを通して差動ペアのギャップを一定に保ちます。間隔を変えると差動インピーダンスが変化します。
3. 基準プレーンの連続性を維持する: 差動ペアの下のグランドプレーンまたは電源プレーンは、ベンド領域を通して固体で中断されていない必要があります。基準プレーンのスロットやボイドはリターン電流経路を乱し、コモンモード放射を増加させます。
4. ベンドでのビアフェンシングを検討する: 重要なRF差動ペアの場合、ベンドの外側にグランドステッチングビアを配置することで、電磁界を閉じ込め、基板モードを抑制するのに役立ちます。
よくある落とし穴とその回避方法
過剰マイター加工と不足マイター加工の問題
マイター率をどちらかの方向に誤ると、非常に特定の故障モードが発生し、実際の設計ではどちらも非常に一般的です。
不足マイター加工は、必要な量よりも少ない銅しか除去されない状況です。残留する過剰な容量が残り、不連続性は鋭い90度ベンドよりも小さいものの、高周波で測定可能な反射を生成します。コーナーのインピーダンスディップは残り、TDRトレース上で局所的な容量性のブロップとして現れます。単一のベンドの場合、影響は最小限です。しかし、多くのベンドがある経路では、影響が累積し、リターンロスが仕様から外れる可能性があります。
もう一つの問題は過剰マイター加工であり、おそらくより破壊的です。銅を過剰に除去すると、コーナー部のトレース断面が公称幅よりも減少します。これにより、ベンドで誘導性インピーダンススパイク(インピーダンス増加)が発生し、狭くなった導体は電流密度を集中させ、局所的な電流集中を引き起こします。この電流集中は、高電力レベルや熱マージンが厳しい設計において信頼性の問題を引き起こす可能性があります。
コーナー精度に影響を与える製造公差
最も注意深く設計されたマイターでも、製造公差によって実現される形状が設計で意図された値と異なると、その有用性が失われる可能性があります。いくつかの製造変数がコーナー精度に直接影響を与えます。
- エッチング公差: 標準的なPCB製造では、エッチング幅公差はプラスマイナス0.3~5 mil(13~25 um)です。1 milのトレースエッチング差は、5 mil幅のトレースでは20%の幅変化となり、インピーダンスに大きな変化をもたらします。マイター点での狭くなった形状では、この公差のパーセンテージ効果はさらに大きくなります。
- 誘電体厚公差: プリプレグとコアの厚さは、標準プロセスでプラスマイナス10%変動します。インピーダンスは誘電体高さに依存するため、この変動はエッチング公差と組み合わさってインピーダンス分布を広げます。
- 位置合わせ精度: 層間の位置合わせにより、信号層のトレースがその下の基準プレーンと正しく位置合わせされることが保証されます。位置ずれは実効的なトレース対プレーン形状を変化させ、厳しい設計ではインピーダンスを1~3オーム変化させる可能性があります。
マイターコーナーPCBの精密製造
シャープなコーナーのための高度なエッチングと位置合わせ制御
EDAツールで作成したマイターコーナーは、それを銅板上に再現するプロセスと同じくらい重要です。エッチング制御と層間位置合わせは、望ましいベンド形状を維持するために特に重要な2つの製造管理項目です。
エッチング制御は、トレースプロファイルがガーバーデータをどの程度正確に再現するかを定義します。最新のPCB製造業者は、厳密に管理されたエッチング化学薬品とコンベア速度を使用して、アンダーカットのばらつきを低減します。マイター先端のような微細形状の銅フィーチャが先細りになる可能性がある場合、パネル全体でエッチング均一性を達成することが重要です。エッチングが不均一だと、基板間でマイター形状が変化し、ベンド部のインピーダンス変動に直接的な関係が生じます。
マイター精度と信号整合性を検証する品質保証
マイターコーナーPCBに対する堅牢な品質保証フローは、3段階の検証プロセスに従います。
1. 形状チェック: エッチング後、マイター寸法がガーバーデータの公差内にあることを確認します。AOIシステムは、エッチングされた銅フィーチャをガーバーリファレンスと照合し、寸法変動を特定します。重要な設計では、断面分析を使用して、ベンド点での特定のトレース幅、銅厚、誘電体高さを確認します。
2. インピーダンスクーポンとTDR測定: 製造パネルにインピーダンステストクーポンを組み込み、代表的なベンドを持つ制御インピーダンストレースの形状を再現します。TDRデバイスを使用してこれらのクーポンを測定し、特性インピーダンスが許容範囲(例:50オーム ±10%)から外れていないことを確認します。効果的なクーポンスキームは、完成基板が出荷される前にプロセスドリフトを特定します。
3. 信号整合性合格基準: アプリケーションにとって意味のある合格/不合格レベルを確立します。一般的な要件は、インピーダンスが目標許容範囲内であること、動作帯域幅全体でリターンロスが-15 dB(より要求の厳しいRF設計では-20 dB)以上であること、挿入損失がリンクバジェット未満であることです。
| QA段階 | 方法 | 一般的な合格基準 |
| 形状 | AOI、断面分析 | トレース幅がガーバーデータのプラスマイナス0.5~1.0 mil以内 |
| インピーダンス | TDRクーポン測定 | 目標のプラスマイナス10%(標準)、プラスマイナス7%(厳格) |
| リターンロス | VNA測定(指定がある場合) | 動作帯域全体で-15 dBより良好 |
| 挿入損失 | VNA測定(指定がある場合) | 割り当てられたリンクバジェット内 |
プロトタイプから量産へのスケーリング
高速PCB製造において見落とされがちな重要な問題は、プロトタイプ数量から量産に移行する際に、性能の一貫性を確保することです。プロトタイプ基板が有用である唯一の点は、同じインピーダンスと信号整合性要件を達成するためにスケーラブルでなければならないことです。
- 同一のスタックアップファミリー: プロトタイプと同じプリプレグタイプ、コア材料、銅箔厚、積層順序を量産でも使用します。同じ公称厚でも異なるプリプレグ織りスタイルなど、材料を置き換えるとDkが変化し、インピーダンスが変わる可能性があります。
- 同一の製造ノート: 成功したプロトタイプを生み出した製造図面、スタックアップ仕様、インピーダンスコールアウト、特別指示は、量産発注書にそのまま転記されなければなりません。
- 同一のクーポン設計: プロトタイプ検証に使用されたインピーダンステストクーポンは、継続的な生産監視に使用されるものと同じであるべきです。プロトタイプと量産の間でクーポン形状を変更すると、プロセス変更を不明瞭にする測定変数が導入されます。
JLCPCBの完璧なマイターコーナーPCB提供における専門知識
精密なトレース形状のための最先端設備
精密なマイターコーナー設計には、トレース形状に対する厳格なプロセス制御を持つ製造業者が求められます。JLCPCBの製造能力は、高速設計要件に適しています。同社のインピーダンス制御PCBサービスは、正確なマイター再現に不可欠な微細なトレースおよびスペース形状をサポートしています。
マイターコーナーPCBに関連する主な能力は以下の通りです:
- 最小トレース/スペース: 標準的なインピーダンス制御設計で3.5/3.5 milまで対応し、正確なマイター形状での微細ピッチ配線を可能にします。
- 制御インピーダンス公差: 標準プラスマイナス10%で、マイターコーナーで設計されたインピーダンス連続性が製造でも維持されることを保証します。
- レイヤーサポート: 4層から複雑な多層構成まで、定義された誘電体材料と厚さを持つインピーダンス制御スタックアップ。
- TDR検証: すべてのインピーダンス制御注文には、クーポンベースのTDR測定が含まれており、製造された基板が指定されたインピーダンス目標を満たしていることを確認します。
これらの製造パラメータは、適切に実行されたマイターコーナーに必要な精度を直接サポートします。設計で特定の幅に先細りするマイター先端が必要な場合、厳格なエッチング制御と微細トレース能力により、製造された形状が設計意図を忠実に再現することが保証されます。
最適な高速結果のための統合DFMフィードバック
ベンド形状レビュー: 各ベンド点でのマイター寸法がエッチング能力の範囲内であることを製造業者に確認してもらいます。非常に狭い点に先細りする過度に攻撃的なマイター先端は、エッチングプロセスでクリップされる可能性があります。
インピーダンス構造検証: インピーダンス計算機内のスタックアップ、トレース幅、誘電体値が実際に製造されるものと一致することを確認します。JLCPCBのオンラインインピーダンス計算機は実際の生産スタックアップを参照しているため、Dk値と層厚は実際の工場材料に対応しています。
JLCPCBのDFMレビュープロセスは、アップロードされたガーバーファイルを製造能力と比較し、生産開始前に発生する可能性のある特定の困難を指摘します。インピーダンス制御基板の場合、これにはトレース幅と対応するスタックアップが目的のインピーダンスレベルと互換性があることの確認が含まれます。わずか2ドルのPCBと、わずかに追加費用がかかるインピーダンス制御オプションにより、プロトタイプと量産の両方で高速設計の実証が手頃で実用的になります。
よくある質問(FAQ)
Q1: PCBトレースにおけるマイターベンドとアークベンドの違いは何ですか?
マイターベンドは、90度のトレースベンドの外側のコーナーを45度の角度で面取りし、余分な銅を除去して容量性不連続を低減します。アークベンドは、鋭いコーナーを滑らかな曲線半径に置き換え、方向転換をより長い経路に分散させます。
Q2: PCBトレースで90度コーナーが実際に許容されるのはどのような場合ですか?
鋭い90度コーナーは、1 GHzをはるかに下回る低速のGPIOライン、低周波アナログ信号、電源分配トレースなど、非インピーダンス制御信号で許容されます。また、信号帯域幅が十分に低く、コーナーの電気長が無視できるトレースでは問題になりません。
Q3: トレース形状に適したマイターサイズを計算するにはどうすればよいですか?
DouvilleとJamesの近似式から始めます:マイター率 M = (52 + 65 * exp(-1.35 * (W/H))) %。ここでWはトレース幅、Hは誘電体高さです。これにより、W/H比が0.5~2.0の範囲で良好なベースラインが得られます。
Q4: 差動ペアのマイターコーナーはどのように処理すればよいですか?
ペア内の両方のトレースに同一のマイター形状を適用します。ベンドを通して2つのトレース間の間隔を一定に保ち、差動インピーダンスを維持します。内側と外側のトレース間の経路長差は、短い方のトレースで蛇行調整(サーペンタイン)を使用して補償します。
Q5: マイターコーナーの性能に影響を与える製造公差は何ですか?
主に3つの公差がマイター精度に影響します。エッチング幅公差(通常プラスマイナス0.5~1.0 mil)は、実現されるトレースおよびマイター寸法を変化させます。誘電体厚公差(標準プラスマイナス10%)は、誘電体高さパラメータを通じてインピーダンスを変化させます。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......