This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

適切なFPC補強材の選び方

初出公開日 May 26, 2026, 更新日 May 26, 2026

1 min

目次
  • よく使われるFPC補強材
  • FPC補強材選定時の重要な検討事項

FPC(フレキシブルプリント回路)補強材は、FPCの機械的強度と安定性を向上させるために不可欠であり、特にコネクタ周辺や追加の支持が必要な領域で効果を発揮します。適切な補強材を選ぶことは、さまざまな用途におけるFPCの性能、耐久性、信頼性を確保する上で極めて重要です。

なぜFPC補強材が重要なのか?

FPCは、柔軟性と軽量性を備えているため、電子機器、自動車、医療機器、航空宇宙産業などで広く使用されています。しかし、コネクタや機械的ストレスがかかる部分など、FPCの特定の領域は損傷を防ぎ、長期的な信頼性を確保するために補強が必要です。補強材は以下を提供します。

  • 機械的強度の向上
  • 安定性と耐久性の改善
  • 曲げ、引裂き、環境要因に対する耐性の向上

flex  pcb

よく使われるFPC補強材

以下に、最も広く使用されているFPC補強材を示します。

PI補強(ポリイミド)


高耐熱性:PI材料は優れた耐熱性を持ち、高温はんだ付け環境に適しています。


良好な柔軟性:FPC基材(通常もPI)と互換性があり、一定の柔軟性を維持します。


耐薬品性:化学薬剤や環境腐食に耐性を持ち、過酷な環境に適しています。


用途:高温はんだ付けや高信頼性が要求される電子機器、例えば自動車電子、航空宇宙、産業制御機器で一般的に使用されます。

FR-4補強(ガラスエポキシ)


高機械強度:FR-4は優れた機械強度と剛性を提供し、強力な支持力を発揮します。


高剛性:フレキシブル材料と比較してFR-4はより剛性が高く、機械的支持が必要な領域に適しています。

。
耐熱性:FR-4は一定の耐熱性を持ち、高温はんだ付けプロセスで一般的に使用されます。


用途:FPCコネクタや高い剛性が必要な機器など、追加の機械的支持が必要な領域で一般的に使用されます。

ステンレス鋼補強


極めて高い機械強度:ステンレス鋼は卓越した機械強度を提供し、FPCに強固な支持を与えます。


耐高温・耐腐食性:ステンレス鋼は高温に耐え、腐食や酸化に耐性を持ち、過酷な環境に適しています。


高剛性:硬度が高いため、ステンレス鋼補強は主に高い剛性が必要な領域で使用されます。


用途:高機械負荷環境や耐摩耗用途、例えば重産業や医療機器の重要部品で頻繁に使用されます。

アルミニウム補強


高機械強度と剛性:アルミニウムはFPCに強力な機械的支持を提供しながら、軽量です。
良好な熱伝導性:アルミニウムは優れた放熱特性を持ちます。


耐腐食性:アルミニウムは良好な耐腐食性を持ち、放熱と耐腐食が必要な機器に適しています。


用途:FPCの剛性向上と同時に放熱が必要な場面、例えばLED照明機器や電力電子モジュールで一般的に使用されます。

PET補強(ポリエチレンテレフタレート)


軽量でコスト効率が高い:PETは軽量で比較的安価であり、強度要件は低いがコストに敏感な用途に適しています。


適度な強度:PIやFR-4と比較してPETは強度と耐熱性が低いですが、一般的な用途には十分です。


良好な成形性:PETは柔軟性に優れ、軽負荷・低温環境に適しています。


用途:性能要件が低いコスト重視の用途、例えば民生用電子機器の簡易補強に使用されます。

https://jlcpcb.com/resources/flexible-pcb?from=FPCF

アクリル補強


軽量で柔軟:アクリル補強板は軽量であり、一定の柔軟性を持ちます。
低コスト:コストを重視した設計に適しています。


加工性が良い:アクリルは加工・成形が容易で、設計の自由度が高い用途に適しています。


用途:主に軽量・コスト重視のFPC設計、例えば一部の民生用電子製品で使用されます。

JLCPCBの補強オプションには、ポリイミド、FR4、ステンレス鋼、3Mテープが含まれます。

FPC補強材選定時の重要な検討事項

機械的強度:高い強度や外力に耐える必要がある部分には、FR-4、ステンレス鋼、アルミニウムが最適です。

耐熱性:高温はんだ付けや極端な高温下での動作が必要な場合、PIやFR-4材料の優れた耐熱性が推奨されます。

柔軟性要件:柔軟性を優先する場合、PIやPETがより適しています。FR-4や金属のような剛性材料はフレキシブル用途には不向きです。

コスト考慮:予算が限られた製品には、PETやアクリルが手頃な補強ソリューションを提供します。

環境適応性:高温・多湿・化学暴露など過酷な環境では、PIやステンレス鋼が耐熱・耐腐食性により優れた性能を発揮します。

1.高温・高信頼用途:PI、FR-4、ステンレス鋼を選べば、優れた強度と耐熱性が得られます。

2.柔軟性と軽量設計が必要な用途:PIやPETを選べば、最適な柔軟性と軽さが実現します。

3.高強度支持が必要な用途:FR-4、ステンレス鋼、アルミニウムが最高の支持力を提供します。

4.コスト重視の民生用製品:PETやアクリルが経済的な補強オプションを提供します。

flex pcb

お客様は、FPCの応用シーン、機械的性能要件、コスト要因を総合的に検討し、設計要求を満たす安定性と性能を確保する必要があります。

学び続ける