This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

効果的なタイミング分析による信頼性の高い高速パフォーマンスの構築

初出公開日 Oct 12, 2026, 更新日 Oct 08, 2026

1 min

目次
  • 高速PCB設計においてタイミング解析が不可欠な理由
  • タイミング解析における主要な概念とパラメータ
  • 効果的なタイミング解析のための実用的な方法とツール
  • タイミング性能を最適化する設計手法
  • タイミングクリティカルなPCBの製造上の考慮事項
  • JLCPCBのタイミングクリティカルなPCB生産における専門知識
  • タイミング解析に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

  • タイミング解析は高速PCBにとって不可欠です — クリーンな信号であっても、セットアップまたはホールドウィンドウを逃せば失敗する可能性があります。
  • セットアップ時間、ホールド時間、クロックスキュー、伝搬遅延に注目して、信頼性の高いデータサンプリングを確保しましょう。
  • 正のタイミングマージンを維持するために、長さマッチング、制御インピーダンス、適切なスタックアップを優先しましょう。
  • 最良の結果を得るために、静的タイミング解析と動的シミュレーションを組み合わせましょう。
  • 精密製造が重要です — インピーダンスや誘電体厚の小さな変動がマージンを破壊する可能性があります。

率直に言って、回路図上で「正しく見える」ボードでも、特にインターフェースが数百Mbpsに達すると失敗する可能性があります。以前、5つのプロトタイプのうち3つでは問題なく動作したDDRインターフェースがありましたが、残りのものでは任意の読み取りエラーが報告されました。設計はDRCに合格し、インピーダンスデータも適切な値でしたが、データが時間通りに到着していませんでした。それは信号の問題ではなく、タイミングの問題でした。この経験から、タイミング解析を最後に付け足すものではなく、高速設計の第一級の要素として考えることを学びました。フリップフロップがデータを数十ピコ秒早すぎるか遅すぎるかにサンプリングすると、エッジをきれいにしても救われません。

信号が美しくても、それが間違っている可能性があります。それは単に、受信側が見ているウィンドウの外に現れたからです。このガイドでは、実際のボードでタイミング解析をどのように行うかをお見せしたいと思います。高速PCB設計の重要性、セットアップ時間、ホールド時間、クロックスキュー、伝搬遅延などの主要なタイミングパラメータ、静的解析と動的解析の違い、そしてタイミングマージンを維持するのに役立つルーティングと製造設計の決定について説明します。コースの最後には、時間領域で高速インターフェースを分析する自信がついているはずです。

高速PCB設計においてタイミング解析が不可欠な理由

低速で動作する場合、信号がサンプリングされる前に安定する十分な時間があるため、タイミングはそれほど重要ではありません。より高速に動作させるにつれてクロック周期はどんどん小さくなり、以前は無視していた遅延 — トレースの飛行時間、ドライバ遅延、受信側の要件 — がクロック周期の重要な部分を占めるようになります。突然、すべてのピコ秒が重要になります。タイミング解析とは、これらすべての遅延を追跡し、受信側がデータをラッチする正確な瞬間にデータが意味を持つことを保証する分野です。そうしなければ、ランダムな遅延が有利に働くことを期待していることになります。それは高速バスでの悪い賭けであり、リンスピンにつながります。

タイミング解析とその核心的な目的の理解

タイミング解析とは、同期システム内のすべての信号が適切なサンプリングのためにタイミングウィンドウ内に到着することを保証する作業です。クロック設計では、あるクロックエッジで駆動されたデータは、そのデータをキャプチャする次のクロックエッジの前に安定して落ち着いている必要があり、タイミング解析によってパス全体で検証できます。

主な機能は非常にシンプルです。すべての合理的な条件下で、各レジスタのセットアップ条件とホールド条件が満たされることを保証します。正しく行えばシステムは正常に動作しますが、間違えると温度に依存する散発的なボード間の故障が発生し、診断が困難になります。一定のペースでボールを投げてキャッチしようとしていると想像してください。ボールは手を閉じる前に手の中になければならず(セットアップ)、手を閉じた後もカウントの間手の中に留まらなければなりません(ホールド)。

現代の高速システムにおける増大する課題

現代のインターフェースでは、タイミングのバジェットは限界まで押し上げられています。ギガビット時代では、ビット周期全体が数百ピコ秒に短縮され、遅延ミスマッチに対する誤差のマージンはほとんどありません。これは世代ごとにいくつかの要因により難しくなっています:

  • スキューとジッタに対する限られた許容範囲でクロック周期を短縮する
  • ノイズ耐性を低下させ、スイッチング閾値を変更するために、より低い電源電圧が使用される
  • 長く、密なルーティングでは、小さな長さの違いが大きな遅延になる
  • DDRなどのソース同期およびパラレルバスでは、バイトレーンのマッチングが必要
  • 製造時に遅延を変動させるプロセス、電圧、温度(PVT)の変動

タイミング解析における主要な概念とパラメータ

パスのバジェットを計算するには、まずパスを定義するいくつかのパラメータをしっかり理解する必要があります。これらはすべてのデータシートとすべてのタイミングレポートに記載されており、それぞれが物理的に何を表すかを知っておくことは賢明です。これらを理解すれば、タイミングクロージャの計算はほぼ直感的になり、利用可能なクロック周期に対する遅延の単なる簿記になります。

Timing Analysis J1

セットアップ時間、ホールド時間、クロックスキュー、伝搬遅延

  1. セットアップ時間(Tsetup)は、キャプチャクロックエッジの前にデータ入力がすでに安定していなければならない期間です。ホールド時間(Thold)は、そのエッジの後にデータが安定したままでなければならない期間です。どちらかに違反すると、受信側が誤った値またはメタステーブル値をラッチする可能性があります。
  2. クロックから出力への遅延(Tco)は、起動クロックエッジの後、ソースレジスタが実際に有効なデータを駆動するまでの時間です。伝搬遅延(Tprop)は、しばしば飛行時間と呼ばれ、信号がトレースを伝わって受信側に到達するのにかかる時間です。標準的なFR4マイクロストリップでは、伝搬遅延は実効誘電率(Dk)に応じて約150〜180 ps/インチです。同じ材料のストリップラインは、より多くの電界が積層板内に存在するため、少し遅くなります。低Dk材料はより速く伝搬します。これが高速で重要になる理由の一つです。
  3. クロックスキュー(Tskew)は、主に不均等なクロックトレース長に起因する、2つの異なるレジスタにおける同じクロックエッジの到着時間の差です。スキューの符号によって、それが助けになるか害になるかが決まります

Timing Analysis J2

タイミングマージンと信号完全性への影響

解析の全体的な目的は、正のタイミングマージン(スラックとも呼ばれる)を検証することです。すべての必要な遅延が考慮され、残りに余裕時間が加算されます。正のスラックはデータがセットアップ時間とホールド時間内に十分収まっていることを意味し、負のスラックは違反であり、おそらく故障です。

基本的な同期パスの場合、セットアップ関係は次のとおりです:

Tclk ≥ Tco + Tprop + Tsetup − Tskew

クロック周期は、ソースの出力遅延、トレースの飛行時間、受信側のセットアップ要件を考慮するのに十分であり、起動クロックとキャプチャクロック間のクロックスキューを考慮する必要があります。残りとTclkの差がセットアップマージンです:Tslack = Tclk − (Tco + Tprop + Tsetup − Tskew)。

ホールドのチェックはクロック周期に依存しません。これはデータの最速パスとクロックスキューに依存するため、短すぎるトレースや悪いスキューは遅いクロックでもホールド故障を引き起こす可能性があります。マージンは信号完全性に直接関係しています:ジッタ、反射、クロストークはすべてマージンを消費し、クリーンで制御されたインピーダンスのチャネルがあってこそ、計算されたマージンが実世界で存在できるのです。

効果的なタイミング解析のための実用的な方法とツール

静的タイミング解析と動的シミュレーションアプローチの比較

静的タイミング解析(STA)は、実際の刺激を使用しないすべてのタイミングパスの数学的解析です。設計を走査し、各パスの遅延を計算し、セットアップとホールドの要件と比較して、すべての違反パスを同時に迅速、完全、かつ楽観的に見つけます。STAはコーナーベースです:最悪のPVT組み合わせを測定し、設計がPVT空間全体で有効であることを確信できます。

Timing Analysis J3

動的シミュレーションは逆の意味で機能します。実際にモデルを通して信号を送信し、STAが近似するもの(反射、クロストーク、リンギング、スイッチングエッジの真の形状)を反映する実際の波形を生成します。ここでの通常のツールは、トランジスタレベルの精度のためのSPICEと、ベンダーが内部設計を明かさずにドライバとレシーバの動作を指定するために提供するIBISモデルです。

側面静的タイミング解析(STA)動的シミュレーション(SPICE/IBIS)
手法すべてのパスに対する数学的計算、刺激なし刺激を用いた波形シミュレーション
カバレッジ網羅的、すべてのパス選択されたネットとシナリオ
速度非常に高速より遅く、計算負荷が高い
SI効果の捕捉モデルによる近似反射、クロストーク、リンギング
最適な用途チップ/バス全体のタイミングクロージャクリティカルネットの検証

タイミング性能を最適化する設計手法

ルーティング戦略、クロック分配、終端技術

最大の単一のレバーは長さマッチングです。パラレルバスや差動ペアのトレース長を等しくすることで飛行時間が等しくなり、スキューが直接減少します。トレースを隣接するトレースと同じ長さに延長する必要がある場合、蛇行(アコーディオン)ルーティングを追加できます。これは、蛇行間のギャップが自己結合を防ぐのに十分大きければ、トレースのインピーダンスを変えずに遅延を増加させます。クロックは特別な注意を払うべきものです。クロックのスキューはそれが通過するすべてのパスに影響を与えるからです。有用な習慣:

Timing Analysis J4

  • スキューを減らすために、クロックをマッチドレングス、ポイントツーポイント、バランスツリートポロジでルーティングする
  • ジッタを最小化するために、クロックトレースに影響を与えるノイズの多いまたは高速スイッチングネットを避ける
  • ソース同期グループ(クロックとそのデータレーン)のすべてのメンバーの長さをマッチングする
  • 高速トレースに対して連続した、途切れのないリターンプレーンにトレースする

終端は、エッジをぼやけさせマージンを奪う反射を防ぎます。ドライバでの直列終端、またはレシーバでの並列またはテブナン終端など、さまざまなトポロジがありますが、目的は常にラインをマッチングし、エッジがクリーンで時間通りであることを確保することです。

レイヤスタックアップとより良いタイミングのための材料選択

レイヤスタックアップは、すべての信号が存在する電気的環境です。隣接するリファレンスプレーンは信号に低インダクタンスのリターンパスを提供し、制御された間隔はインピーダンスを提供し、ストリップラインレイヤに高速ネットをルーティングすることで、高速ネットをプレーン間に配置し、より静かで予測可能な伝搬を提供します。

遅延と損失は材料の選択に直接依存します。誘電率は伝搬速度を決定します — Dkが低いほど、飛行時間が速く、バジェットする遅延が少なくなります — そして損失正接(Df)はトレースに沿って失われる高周波エネルギーの量を決定します。多くの設計では、標準的なFR4で十分です。しかし、マルチギガビットリンクでは、エンジニアは低損失、低Dkの積層板に切り替えて、距離にわたってシャープなエッジと予測可能な遅延を確保します。適切な積層板の選択は、損失の決定であると同時にタイミングの決定でもあります。

タイミングクリティカルなPCBの製造上の考慮事項

インピーダンス制御、トレース長マッチング、プロセス安定性

基礎は制御インピーダンスです。インピーダンスの不連続は反射を引き起こし、エッジとマージンの侵食に影響を与えるからです。設計値Z0を維持するには、トレース幅、誘電体厚、銅重量の慎重な制御が必要で、これらの変動はZ0と実効遅延の変化を引き起こします。トレース長のマッチングを形成するジオメトリは、エッチングに耐えることができなければなりません。エッチング公差のミスマッチは、トレースがさまざまな量で広がったり狭くなったりする原因となり、トレースの長さのミスマッチ、ひいてはインピーダンスと実効遅延時間のミスマッチを引き起こす可能性があります。製造されたボードを設計と同じタイミングに保つ鍵は、プロセスの安定性(エッチング、ラミネーション、パネル間のレジストレーション)です。

生産において設計されたタイミングを維持するための品質保証

量産における信頼性の高いタイミングは、希望ではなく規律ある検証にかかっています。最も重要な管理項目:

  1. インピーダンスクーポンを各パネルで測定し、制御インピーダンス目標がTDRで満たされていることを確認する
  2. ラミネーションとプリプレグの管理により、誘電体の厚さを制御し、飛行時間を仕様内に維持する
  3. エッチング/銅重量の検証により、幾何学的トレースが公差内にあることを確認する
  4. ストリップラインのリファレンス間隔をレイヤ間で乱さないためのレジストレーション精度

JLCPCBのタイミングクリティカルなPCB生産における専門知識

高速タイミング要件に焦点を当てた高度なDFMレビュー

悪いリファレンスプレーン、達成不可能な長さマッチング、信号をリターンパスから遠ざけすぎるスタックアップなど、タイミングを静かに破壊するもの。ユーザーが選択したジオメトリでは満たせないインピーダンス仕様は、JLCPCBの設計製造性(DFM)レビューによって明らかにされます。これらは製造前にキャッチでき、リンスピンを節約し、構築したマージンを保護します。リアルタイムの見積もりと迅速なエンジニアリングフィードバックにより、最初からタイムリーな決定を下し、高価で失敗するプロトタイプの可能性を回避できます。

一貫した性能を保証する精密製造

タイミング解析を満たすために、ファブはトレース幅、誘電体高さ、銅重量を非常に厳密に制御する必要があります。JLCPCBは、幅広い銅重量の選択、制御された伝搬遅延、定義されたスタックアップによる制御インピーダンス、および一貫したラミネーションを提供しており、これらはすべて制御インピーダンス製造の重要な側面であり、パネル全体で伝搬遅延とインピーダンスを軌道に乗せるのに役立ちます。多層ビルドとストリップラインルーティングオプションが利用可能で、低損失積層板など、タイミング戦略が必要とする場所に高速信号を配置するためのさまざまな材料を選択できます。

JLCPCBでPCB生産を簡素化

PCB製造、アセンブリ、部品のワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを減らし、すべてのビルドをスムーズに進めます — プロトタイプから量産まで。
即時見積もりを取得 >

タイミング解析に関するFAQ

Q: PCB設計におけるタイミング解析とは何ですか?

タイミング解析とは、同期システム内のすべての信号が、正しいサンプリングに必要なセットアップおよびホールドウィンドウ内に安定して到着することを検証するプロセスです。クロックから出力への遅延、伝搬遅延、クロックスキューなどの遅延を考慮し、設計が確実にクロック動作することを証明します。

Q: セットアップ時間とホールド時間の違いは何ですか?

セットアップ時間は、キャプチャクロックエッジの前にデータが安定していなければならない時間であり、ホールド時間はそのエッジの後にデータが安定したままでなければならない時間です。どちらかに違反すると、受信側が誤った値またはメタステーブル値をラッチする可能性があります。

Q: タイミングマージンはどのように計算しますか?

タイミングマージン、つまりスラックは、すべての遅延が考慮された後に残る余裕時間です:Tslack = Tclk − (Tco + Tprop + Tsetup − Tskew)。正のスラックはセットアップが満たされていることを意味し、負のスラックは違反とおそらく故障を意味します。

Q: 静的タイミング解析と動的シミュレーションの違いは何ですか?

静的タイミング解析(STA)は、刺激なしでPVTコーナー全体にわたってすべてのタイミングパスを数学的にチェックし、高速で網羅的です。動的シミュレーションはSPICEまたはIBISモデルを使用して、クリティカルネット上の反射、クロストーク、エッジ形状を捕捉する実際の波形を生成します。

結論

そのようなトピックの一つがタイミング解析です。これは、一部のユニットではボードが起動し、他のユニットでは起動しないのを見て、データが単に受信側が見ているタイミングウィンドウの外に到着していたことを発見するまでは抽象的に思えます。セットアップ、ホールド、スキュー、スラックで考えるようになれば、問題全体が扱いやすくなります。Tclk ≥ Tco + Tprop + Tsetup - Tskewでパスを計画し、長さマッチング、インピーダンス制御、静的解析、動的シミュレーションを行いましょう。

彼らが見落としていたのは、これらすべてが信頼できる生産に基づいているということです。製造中にインピーダンスや誘電体高さが設計値から変動すると、数ピコ秒のマージンに近い設計は無価値になります。規律あるタイミング設計と組み合わせて、JLCPCBのような精密メーカーが、最初のプロトタイプから量産まで確実にクロック動作するボードを手に入れる方法です。

100006882_11zon

学び続ける