This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレキシブルPCB製造プロセス:プロトタイピングから量産まで

初出公開日 May 26, 2026, 更新日 May 26, 2026

1 min

目次
  • フレキシブルPCBの応用:
  • フレキシブルPCBの製造手順:
  • 詳細な製造プロセス
  • 量産への移行:
  •  
  • 結論:

Flexible Printed Circuit Board、一般的にフレキシブルPCBと呼ばれるものは、現代の電子機器における革新的な一歩であり、コンパクトで軽量、動的かつ高精度な設計を提供します。フレキシブルPCBは、曲げたり、ねじったり、折りたたんだりできるよう設計されており、リジッド基板では不可能な特性を持っています。これらの特性により、ウェアラブル技術から家電製品、航空宇宙、医療技術に至るまで、幅広い業界で採用が広がっています。

ミニチュア化され、人間工学に基づいた製品設計への需要が日々高まる中、フレキシブルPCBのプロトタイピング段階から量産に至るプロセスを理解することは必須となっています。本記事では、フレキシブルPCBのプロトタイプから量産に至る旅を解説します。

flex PCBs

フレキシブルPCBの応用:

フレキシブルPCBの隆盛は、その多用途性にあります。主に以下の分野で使用されています。

● 医療機器:心臓ペースメーカー、人工内耳、ウェアラブル診断機器

● 家電製品:スマートフォン、折りたたみ式ディスプレイ、フィットネスバンドなど

● 自動車システム:エアバッグコントローラ、ダッシュボードインターフェース、センサー

● 航空宇宙:衛星、航空電子機器、高信頼性通信システム

フレキシブルPCBの製造手順:

フレキシブルPCBの製造は、従来のPCB製造プロセスとほぼ同様ですが、柔軟性、耐久性、品質管理を確保するために特殊な材料と手順が必要です。以下、正確に行うための手順です。

1. 材料選択:最適な基材はポリイミドです。優れた熱安定性と柔軟性を持つため選ばれ、必要に応じて片面または両面に銅がクラッドされています。

Material Selection

2. 洗浄と前処理:銅クラッドポリイミドを徹底的に洗浄し、酸化や汚染物質を除去して次工程に進みます。

Cleaning and Preparation

3. フォトイメージングとパターニング:銅表面にフォトレジストをラミネートします。UV光源が回路パターンをフォトマスクに投影し、露光部を硬化させます。

4. エッチング:不要な銅をエッチングし、未露光のフォトレジストを洗い流して、必要な回路トレースのみを残します。

etched

5. ドリルとメッキ:多層設計では精密なドリル加工を行い、ビアに銅メッキを施して層間の電気接続を作成します。

Drilling and Plating

6. カバーレイ適用:ポリイミドと接着剤で作られたカバーレイを回路保護のために適用します。ラミネートと加熱硬化で基板と確実に接着します。

Coverlay Application

7. 表面処理:浸漬銀、OSP、ENIGなどの表面処理をパッドに施し、はんだ付けを可能にするとともに、露光した銅の酸化を防ぎます。

Surface Finish

8. レーザーまたはダイカット:基板外形をレーザーで高精度にカットします。

Laser or Die Cutting

9. 電気検査:自動検査装置で全トレースとビアの配置を確認し、違反をチェックします。

10. 検査と品質管理:基板は業界標準に従って柔軟性試験と外観検査を受けます。

詳細な製造プロセス

まず、ロールから必要な材料を大きめのパネルサイズにカットします。中央にポリイミド、両面に銅が張られた構造です。次に、先ほどカットしたパネルに穴をドリルで開けます。同一のパネルセットに対して、コンピュータ制御の複数のドリル機が連携して同じ作業を行います。ドリル機前面のドリルは、必要に応じてビットを自動交換します。原材料から取り出したパネルは、ガラスファイバー製のボードの下に固定され、平坦を保ちながら高精度加工が行われます。ビットが非常に小さいため、機械は高回転で動作します。次に、パネルに穴が配置されます。

次のステップでは、開けた穴にメッキを施し、両層と電気的に接続します。自動化ではなく、工場では手作業で行うことで、より制御しやすく、良い結果を得ています。次に、基板にフォトレジストを塗布します。フォトレジストはUV光を受けると硬化します。このプロセスにより、必要な部分のみに銅が残ります。次に、パネルを加熱・プレスします。機械はデジタルで設計を露光します。これで、銅を挟んだフォトレジストサンドイッチが完成し、クリアなプラスチック素材でフォトレジストを保護します。このステップが最も重要で、銅の配置が決まります。

次は酸エッチングです。このステップで、露光されていないフォトレジストをすべて除去します。次に、不要な銅を酸でエッチングします。暗いフォトレジストとクリアに露光された銅が残ります。不要な銅がエッチングされて、クリアなポリイミドと銅上に残った青いフォトレジストが見えてきます。

次に、フォトレジストを除去する「ストリッピング」を行います。これで、裸の銅回路基板が残ります。次に、酸化層を除去するためのソフトエッチングを行います。

次に、基板を洗浄・乾燥します。次に、リジッドPCBのソルダーレジに相当するカバーレイを適用します。

次に、カバーレイを加熱プレスして全体をラミネートします。

次に、酸化と腐食を防ぐため、PCB基板に金メッキを施します。次に、シルクスクリーンを基板に印刷します。最後のステップは、UVレーザーでパネルから基板を切り出すことです。製造工程はこれで完了し、品質チェックを行い、合格すれば出荷可能です。

フレキシブルPCB工場の内部

量産への移行:

 

プロトタイプが完成し、すべての性能・耐久試験に合格すると、製品は量産に移行します。

量産の手順:

1. 設計凍結:厳密なテストとステークホルダーの承認を経て、すべての仕様を固定します。

2. ツーリングセットアップ:高速製造・組立のための精密ステンシルを作成します。

3. プロセス最適化:ラミネーション、ドリル、メッキプロセスを量産効率に合わせて微調整します。

4. 品質管理のスケーリング:インライン検査と自動外観検査を実装します。

5. 計画:ポリイミド、接着剤、表面処理の供給を調整します。

結論:

フレキシブルPCBは、現代の電子機器に欠かせない存在であり、多様な分野でのイノベーションを可能にしています。柔軟性、耐久性、コンパクト設計を組み合わせることで、製品エンジニアやシステム設計者に新たな可能性を開きます。

設計・プロトタイピングの初期段隓から大量生産の要求に至るまで、フレキシブルPCBプロセスの各ステップは精度、専門知識、慎重な調整を要します。フレキシブルPCB製造プロセスの複雑さを理解することで、組織はこの強力な技術の潜在能力を最大限に引き出し、次世代製品をこれまでにない速さ、小型化、スマートさで市場に送り出すことができます。

学び続ける