カスタムPCBフットプリントを作成するステップバイステップガイド
1 min
PCBフットプリントが必要だが、EasyEDAのコンポーネントライブラリに存在しない場合、自分で作成することができます。また、デバイスを作成するにはフットプリントライブラリが必要です。フットプリントライブラリツールの使用方法は PCB の PCB ツールと同じですが、ツールバーに不要な機能があります。
フットプリントライブラリは、電子部品、チップなどの各種パラメータ(部品のサイズ、長さ、幅、インライン、パッチ、パッドサイズ、ピンの長さ、幅、ピン間の間隔など)をグラフィカルに表したものです。PCBを描画するときに呼び出せるようにマニフェストされます。フットプリントライブラリの作成は、シンボルライブラリの作成とほとんど同じです。人気のあるオンラインPCBデザインツールであるEasyEDAは、直感的なインターフェースでカスタムフットプリントの作成プロセスを簡素化します。このガイドでは、EasyEDAでカスタムPCBフットプリントを作成する手順を説明します。電気回路図設計の詳細については、最新のブログをご覧ください。
PCBパッド設計とフットプリントの開発?
PCB設計と開発では、基板のレイアウトを作成し、適切なコンポーネントを選択し、それらの間の相互接続を設計します。異なる部品には異なるピン構成、ピン数、パッケージタイプがあります。リード線がはんだ付けされた電気回路基板上の覆われていない金属部分は、PCBパッドとして知られています。これらのパッドを一緒に整列させることで、コンポーネントのフットマークPCB設計モデルを作成します。パッド設計には主に2つの要素が含まれます:
1. シンボル設計
2. フットプリント設計
EasyEDAはオープンソースのライブラリであり、オンライン環境も整っているため、私たちはEasyEDAをデザインに使用しています。
シンボルの設計
EasyEDAを起動し、回路図エディタに進みます。トップメニューからシンボルエディタを開き、Libraries > Create Symbolをクリックします。
・左のツールバーからRectangle、Line、Pinなどの描画ツールを使用してコンポーネントの視覚的な表現を作成します。
・「ピン」ツールを選択してピンを追加し、シンボル上に配置します。コンポーネントのデータシートに従って番号を付けてください。
・コンポーネントの仕様に合わせて、ピンにピン番号と名前を付けます。
・シンボルを右クリックし、Properties を選択します。ここで、名前、説明、および参照デジグネータ(例えば、抵抗は R、コンデンサは C)のような他のプロパティを入力することができます。
・シンボルが完成したら、Save をクリックし、シンボルに適切な名前を付けます。シンボルはパーソナル・ライブラリに保存されます。
フットプリントの設計
ステップ1:部品データの収集
設計を始める前に、コンポーネントに関する以下のデータを収集してください:
・データシート: データシート:ピンレイアウト、寸法、その他の重要な詳細が記載されています。
・機械図面: パッケージタイプ(SOIC、QFN、TO-220など)を確認する。
・ピン配置: ピン数とピン番号を確認する。
・推奨フットプリント: ほとんどのデータシートには推奨PCBレイアウトが記載されています。
ステップ 2: EasyEDAを開き、新しいフットプリントを開始する
1. EasyEDAアカウントにログインし、「ライブラリ」セクションに移動します。
2. Create New Footprint "をクリックしてフットプリント・エディタを開きます。ここでレイアウトをデザインします。
ステップ3:基本設定を定義する
・フットプリントに名前を付けます: コンポーネントに対応する説明的な名前を割り当てます(例:「Custom-TO-220」)。
・単位の設定: データシートにより、単位をミリメートル(mm)またはインチ(inch)に設定します。
・グリッドサイズ: 設計要件に合わせてグリッドサイズを調整します。小さいグリッド(例えば、0.1mm)は、正確な配置に最適です。
ステップ4: パッドレイアウトを描く
1. パッドを追加する: パッド "ツールを使ってエディターキャンバスにピンを置く。
2. パッドを正確に配置する: 正確な座標と間隔についてはデータシートを参照してください。パッドのサイズと形状(円形、長方形、楕円形)を指定通りに調整する。
3. パッドに番号を付ける: 各パッドをダブルクリックして、データシートから対応するピン番号を割り当てます。
ステップ 5: シルクスクリーンのアウトラインの定義
シルクスクリーン層は、組み立てのための視覚的な手がかりを提供します。
1. シルクスクリーンレイヤーの 「ライン 」ツールを使って、コンポーネントのアウトラインを描く。
2. ピン1または方向を示すアライメントマーカーまたはノッチを含めます。
3. 部品番号やその他の識別情報などのラベルを追加します。
ステップ 6: 中庭とアセンブリレイヤーを追加する
中庭は、隣接する部品と重ならないように、部品が占める空間を定義します。
1. コートヤードレイヤーに切り替え、パッドとアウトラインの周りに長方形を描く。
2. 中庭がコンポーネントの寸法よりわずかに大きいことを確認する。
ステップ 7: フットプリントの確認と保存
1. Design Rule Check (DRC) "ツールを使用して、フットプリントが標準の PCB デザインルールに準拠していることを確認します。
2. フットプリントを一意の名前で個人ライブラリに保存します。
ステップ 8: PCB デザインでフットプリントをテストする
1. EasyEDA で回路図を開くか、作成します。
2. カスタムフットプリントを対応するコンポーネントに関連付けます。
3. PCBレイアウトにコンポーネントを配置し、適切なフィットとアライメントを確認します。
正確なカスタムフットプリントのためのヒント
・寸法をダブルチェックする: 最終決定する前に、データシートとすべての寸法を照合してください。
・IPC規格に従う: 不明な点がある場合は、フットプリントの設計にIPC-7351ガイドラインを使用してください。
・プロトタイプでテストする: フットプリントを紙に印刷し、実際の部品と照合します。
まとめ
EasyEDAでカスタムPCBフットプリントを作成するのは、基本を理解すれば簡単なプロセスです。正しいデータシートと細部への注意で、正確で信頼できるPCB設計を確実にするフットプリントを設計できます。このスキルを習得することで、一般的な部品からカスタム部品まで、幅広い部品を扱うことができるようになり、PCB設計能力が向上します。
今すぐ設計を開始し、EasyEDAプロジェクトの可能性を最大限に引き出しましょう!
学び続ける
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......
PCB設計ルールのマスター:最適な結果を得るための包括的ガイド
PCB設計ルールは、プリント基板の機能性、信頼性、製造性を確保するための重要なガイドラインです。PCB設計ルールに従うことで、設計者は最適な性能を実現し、製造プロセス中および最終製品における潜在的な問題を最小限に抑えることができます。この包括的なガイドでは、PCB設計ルールの世界を深く掘り下げ、貴重な洞察、実践的なヒント、実例を提供し、成功するPCBレイアウトの作成を支援します。 I. PCB設計ルールの重要性を理解する 信号整合性と電磁両立性(EMC): 信号整合性を維持し、電磁干渉を防ぐために、設計者はプレーンとトレースの間隔、インピーダンス制御、グランド分離などの要素を考慮する必要があります。適切なトレース間隔はクロストークとノイズを低減し、コンポーネント間の明確な通信を確保するのに役立ちます。インピーダンス制御は高速設計において重要であり、PCBトレース全体にわたって信号整合性を維持します。 製造および組立プロセスの促進: 効果的なコンポーネント配置は、効率的な組立とテストに不可欠です。コンポーネントの配置と方向に関する設計ルールに従うことで、設計者はアクセシビリティ、製造の簡素化、将来の......