マルチボードPCB設計の包括的ガイド
1 min
多くの複雑なエレクトロニクスシステムは、PCBのマルチボードアレイとして構築されています。このタイプの設計には多くの利点がありますが、最大の利点はモジュラーアプローチであることです。PCBはドーターボードとしてメインボードに差し込むことができ、ArduinoやRaspberry Piのようなプロトタイピングとの親和性が高くなります。独自のマルチサーキットボード・システムを開発したい場合、設計に必要な接続性を確保するための基本的な手順がいくつかある。
・ マルチボード設計では、情報の収集とデータの構成が不可欠です。
・回路図のキャプチャーとPCBレイアウトは変わりませんが、同じ環境ですべてのシステムボードを扱うことになります。
・マルチボードシステム設計では、単一の設計だけでなく、システム全体をチェックし、シミュレーションすることができます。
この記事では、デザイン内のシグナルインテグリティを確保しながら、デザイン内の接続性を定義する基本的な側面について説明します。
マルチボードPCB設計の開始
マルチボード設計は、システム内の各ボードの機械的なアウトラインと計画から始まります。1枚のプリント基板がどのようにシステムに適合するかを理解します。接続スタイルには、メザニンコネクタやピンヘッダなどの単純な標準コネクタ、または統合されたエッジコネクタが含まれる場合があります。この後、EMC/EMIとインピーダンス・マッチング・パラメーターを念頭に置いて、コンポーネントを接続するための配置配線戦略を策定する必要がある。マルチボード設計は、複数の設計を単一の環境内でまとめることにより、開発時間を短縮することを目的としています。この新しい設計パラダイムの恩恵を確実に受けるためには、プロセスとワークフローを更新し、準備する必要があります。
マルチPCBシステム設計の計画
マルチボードPCBシステムの作成はシステムレベルのプロジェクトであり、ボード接続の明確な計画が必要です。マルチボードPCBの配置は、システム内のすべてのPCB間の接続を指定することが含まれます。ここでは、合理的なアプローチを紹介します:
1- ボードの配置: 可動部品や機械的な制約を考慮して、各基板の向きを決めます。ここでは、全体の設計を形作るために、早期のメカニカルモデリングが不可欠です。
2- コネクターの選択: 基板対基板コネクタ、エッジコネクタ、フレックスリボン、ケーブルなど、基板の配置に合わせ、筐体に収まるコネクタを選択します。筐体に収まるようにしながら、ボードの配置をサポートするコネクタを選択する必要があります。
3- ボード機能: マルチボードシステムは、それぞれが特定の機能を実行する複数の回路で構成されています。また、これらのボードには、この機能をサポートする必要なコンポーネントのみが搭載されます。そのため、回路基板の配置やコネクターオプションを再考する必要があるかもしれません。
4- ピンアウトの設定: 特定の信号をサポートし、シグナルインテグリティを維持するために、各コネクタにピンを割り当てる。これらのピンアウトをコネクタ回路図で定義する。
5- 回路図の入力: ボードごとに回路図を整理し、各セットがそのボードに固有のコンポーネントのみを含むようにし、管理を容易にします。
6- PCBレイアウト設計: 回路図の準備ができたら、物理的なレイアウトを設計し、計画されたボード配置と機能要件に従ってコンポーネントとコネクタを配置します。
マルチボードデザインにおけるPCBレイアウトの設定:
EasyEDAを使用しています。その理由は、無料のオープンソースインターフェースと膨大なオンラインライブラリのサポートです。マルチボードデザインは、異なる回路図とPCBレイアウトファイルを含むプロジェクトの下で別々のファイルとして作成することができます。設計レイアウトに関する包括的なガイドを参照してください。以下は、設計に関する考察です:
デザイン1:
デザイン2:
最終アウトプット:
マルチ回路における配線トラック
マルチボードシステムでは、初期設計ルールが設定され、インピーダンスプロファイルが計算され、配線モードが設定された時点で配線を開始する必要がある。高速インターフェイスは、すべてのボードで必要なわけではありませんが、エッジ・コネクタ、ケーブル、フレックス・リボン、またはボード間コネクタを使用してボード間を配線することができます。GPIO やバス・プロトコルのような低速のシングル・エンド信号も、ケーブルを使ってボード間で接続できます。シグナルインテグリティを維持するために、すべてのボードで一貫したグランドを確保し、潜在的な問題を回避してください。
マルチボード設計におけるグランド層の定義
マルチボード・レイアウトでは、効果的な信号配線をサポートするために、接地を慎重に定義する必要があります。全体を通して一貫したグランド電位を維持するには、以下の手順に従います:
1) 特性インピーダンスを維持し、EMI/クロストークを低減し、配電網(PDN)のための堅牢なデカップリングを提供するために、各ボードにグランドプレーンを使用する。
2) 基板を接続する場合、コネクタをまたいでグランドリンクを確立し、各基板の連続グランドを確保し、シールドとシグナルインテグリティを強化する。
3) リボンケーブルやツイストペアケーブルの場合、明確な基準と強力なシールドを提供するために、信号経路間にグランドラインを挿入することを検討する。
これらの方法は、一貫したインピーダンス、明確なリターンパス、マルチボード配線におけるクロストークの最小化をサポートすることで、シグナルインテグリティを向上させます。しかし、設計によっては、このようなグラウンド接続ができない場合があります。これは、すべてのボードを同じ筐体に接続するのではなく、システムが物理的に複数のキャビネットにまたがっている場合によくあることです。
マルチボード設計での差動プロトコルの使用
長距離をルーティングする場合、ルーティングに差動プロトコルを使用するのが良い方法です。大規模なシステム、特にDCシステムでは、グラウンドが大電流を流す可能性があります。大電流を必要とするケーブルは、グランド接続部に高熱を放散するため、PCBの故障につながる可能性があります。このような配置の場合、各回路基板のグランドプレーンは絶縁されるべきであり、互いに接続されるべきではない。その代わりに、PCBのグランドプレーンではなく、シャーシとアース接続をシールドに使うべきである。
マルチボードシステムでボード間の信号配線を行う場合、差動ペアを使用すると、ボード間のグランドオフセットを許容できるので有利である。差動プロトコルは、基板間の配線中に連続的なグランドリファレンスを必要としないため、このようなシステムで一般的に使用されます。差動信号がボードに戻り、差分が読み取られると、配線中に生じたグラウンド・オフセットを気にすることなくデータのリカバリーが可能です。
マルチボードシステムにおける論理エラーの防止
マルチボードシステム設計の最も重要な側面の1つは、システム内の各ボード間の論理接続を定義することです。相互接続で発生する可能性のある重大なエラーには、向きの回転(I/Oトランスポーズ、ポートとピンの不一致)、ショートやオープン(欠落したネット/不完全なネット)、列の入れ替え(ヘッダーコネクターの配置ミス)などがあります。
論理接続は、複数の PCB にまたがる回路図で定義された接続を表し、ボード間の各接続にはネット定義が割り当てられます。論理接続の定義が正しくない場合、基板間の接続が不一致になり、コネクタ、ケーブル、ワイヤ間で短絡や不整合が発生する可能性があります。マルチボードシステム設計を成功させるためには、設計エンジニアは複数の設計データセットを持つ必要があります。
結論
マルチボードPCBシステムの設計は、特にプロトタイピングと開発を容易にするモジュラーアプローチを採用することで、複雑な電子システムを大幅に合理化することができます。有料のオンラインソフトウェアを使用すれば、複雑なマルチボードの設計は簡単ですが、基本的なプロトタイピングと2スタックまでのマルチボードであれば、EasyEDAを使用するのが良いでしょう。
PCB設計の専門知識を持つエンジニアは、ボードの方向、コネクタ、機能の定義から計画するようなヒントを念頭に置くことで、マルチボードの設計を成功させることができます。常に明確なピンアウト定義を確保し、すべての接続でシグナルインテグリティを維持します。
学び続ける
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......
PCB設計ルールのマスター:最適な結果を得るための包括的ガイド
PCB設計ルールは、プリント基板の機能性、信頼性、製造性を確保するための重要なガイドラインです。PCB設計ルールに従うことで、設計者は最適な性能を実現し、製造プロセス中および最終製品における潜在的な問題を最小限に抑えることができます。この包括的なガイドでは、PCB設計ルールの世界を深く掘り下げ、貴重な洞察、実践的なヒント、実例を提供し、成功するPCBレイアウトの作成を支援します。 I. PCB設計ルールの重要性を理解する 信号整合性と電磁両立性(EMC): 信号整合性を維持し、電磁干渉を防ぐために、設計者はプレーンとトレースの間隔、インピーダンス制御、グランド分離などの要素を考慮する必要があります。適切なトレース間隔はクロストークとノイズを低減し、コンポーネント間の明確な通信を確保するのに役立ちます。インピーダンス制御は高速設計において重要であり、PCBトレース全体にわたって信号整合性を維持します。 製造および組立プロセスの促進: 効果的なコンポーネント配置は、効率的な組立とテストに不可欠です。コンポーネントの配置と方向に関する設計ルールに従うことで、設計者はアクセシビリティ、製造の簡素化、将来の......