多層基板設計: 総合ガイド
1 min
多層基板とは何ですか?
多層基板は 2 層以上のプリント回路基板で、3 層以上の導電性銅箔層で構成されています。多層 PCB は標準的な電気基板で、上層と下層は両面 PCB に似ていますが、コアの両側に追加の層があります。両面回路基板の複数の層は、間に耐熱絶縁層を挟んで積層され、接着されています。アクティブ コンポーネントとパッシブ コンポーネントは多層基板の上層と下層に配置され、内側の積層層はルーティングに使用されます。内側の層には、メッキ スルーホール、ブラインド ビア、埋め込みビアなどのビアと、それらの間のすべての電気接続が含まれます。
これらの内部スタック層は、スルーホール (THT) 電子部品と表面実装部品 (SMD) の両方をこのタイプの PCB のどちらの面にもはんだ付けできるように配置されています。この技術を適用することで、さまざまな複雑さとサイズの PCB が実現します。多層基板 は最大 40 層にすることができます。
多層基板 が広く使用されているのはなぜですか?
多層プリント基板の需要は増加しています。電子機器の小型化、高速化、高性能化の要求により、多層基板の人気が高まっています。多層基板を作成できることにより、可能性の世界が広がり、エンジニアはより高密度の基板を構築して小型化を促進できます。多層基板 はより多くの電子部品を収容できるため、現代の電気製品で広く使用されており、4 層から 40 層までのバリエーションがあります。
一般的な 4 層スタックアップでは、電磁両立性 (EMI) 性能を向上させるために、信号層をグランド プレーンに近づける必要があります。信号トレースとグランド プレーン間の密接な結合により、通常、プレーン インピーダンス、コモン モード放射、トレース間のクロストークが減少します。層数が増えると、PCBボードには薄い誘電体が必要になり、層間の密接な結合が自動的に発生します。これらのスタックアップは、高速電子機器で EMI 性能と信号整合性を向上させるためによく使用されます。
内層を増やすことで、家電製品、通信、など、幅広い業界でコンパクトな設計、軽量生産、耐久性、柔軟性を実現できます。スマート デバイスなどのアプリケーションでは 4 ~ 8 層が必要ですが、スマートフォンでは最大 12 層を使用できます。
多層基板の利点
多層基板 の設計プロセスは複雑で専門知識が必要ですが、現代の高度な電子機器や電気製品で広く使用されているいくつかの利点があります。多層プリント回路基板の利点は次のとおりです。
フォーム ファクターの縮小: 多層基板 は、階層化された設計のため、同じ機能を持つ他の PCB よりもコンパクトです。スマートフォン、ラップトップ、タブレット、ウェアラブルなどの小型でコンパクトでありながらより強力なガジェットが新しいトレンドをリードしているため、多層基板 は現代の電子機器に大きな利点をもたらします。
軽量構造: 小型の PCB は重量が軽く、複数の積層層と電子部品が整然と配置されているため、複雑な電子アプリケーションのためのスペースが広く確保されます。多層基板は重量を軽減するように設計されており、ウェアラブル スマート デバイスに利用できます。
高品質: 多層基板 の作成に投入された技術の進歩、研究、開発により、これらのタイプの PCB は、品質の面で片面および両面基板 よりも優れているのが一般的です。プリント回路基板のコンパクトなフォーム ファクタで多機能性を実現するために、設計および製造プロセスに多大な労力が費やされています。
より耐久性が高い: このプリント回路基板は、より大きな重量に耐えられるように設計されており、層を結合するための圧力にも耐えることができます。多層基板 は、アプリケーションに応じて調整できる柔軟性があり、完全な再設計を必要としません。
ノイズの低減: アンテナ、高速、高周波信号トラックを含む RF (無線周波数) 設計には、優れた接地シールドが必要です。多層基板 を使用すると、ユーザーは接地プレーンと電源プレーンを別々に配置できるため、RF コンポーネントはより優れた接地シールドを受けることができ、回路インピーダンスが低減し、シールド効果が高まります。
より優れた放熱性: 電子機器における効果的な放熱性に対する需要が高いため、多層基板は金属コア放熱層を使用して設計され、シールド、放熱、およびその他の特徴的な機能のニーズを満たすことができます。
単一接続ポイント: 多層基板は、他の PCB コンポーネントと連動するのではなく、統合されたユニットとして機能するように設計されています。そのため、多数の単層基板 を使用する場合に必要な複数の接続ポイントではなく、単一の接続ポイントを備えています。
多層基板 の欠点:
多層基板 の使用には多くの利点がありますが、製造および設計プロセスの欠点も認識しておく必要があります。多層基板 の欠点を次に示します。
より高価: 設計と製造プロセスが複雑なため、多層回路基板は単層回路基板よりも高価です。労働量が増え、高度な設計が必要になり、高価な組み立て機械も必要になります。
複雑な設計プロセス: 多層基板 は製造がより難しく、追加の設計時間が必要です。設計者は多数の設計ルールに従う必要があり、製造技術は他の PCB タイプに比べてより細心の注意が必要です。
リードタイムの延長: 各ボードの製造にかなりの時間を要するため、人件費が高くなります。さらに、多層ボードの製造プロセスは非常に複雑です。
必要なドメイン専門知識: 設計プロセスにはいくつかの課題があるため、マルチレイヤー PCB では CAD ツールの専門知識と設計ルール チェックの理解が必要です。
メンテナンスは難しい場合があります。多層プリント基板に欠陥が発生した場合、修復は困難です。特定の内部層は外部から見えない場合があり、コンポーネントまたは物理基板の損傷の原因を特定することがより困難になります。
入手の制限: 多層基板 の大きな課題の 1 つは、製造に必要な機器のコストです。すべての PCBメーカーがこの機器の資金や需要を持っているわけではないため、入手が制限されます。
多層基板の用途
多層基板は単層基板 や二層基板 に比べて多くの利点があるため、高密度、高速、高性能が求められるハイエンド電子機器で広く使用されています。多層 基板 が使用されているさまざまな分野の例を以下に示します。
スマートフォン、ウェアラブル、スマートデバイスなどの現代の消費者向け電子機器は、小型フォームファクタと多機能性のため、多層基板 を利用しています。この特徴により、軽量で狭いスペースにも簡単に設置できます。
通信業界: ネットワーク機器や伝送デバイスでは、屋外と屋内の両方の環境に適応できる耐久性と柔軟性があるため、多層基板 が使用されています。一般的な用途としては、GPS、携帯電話中継器、信号送信機などがあります。
医療機器とヘルスケア業界: 医療機器は、治療と診断のために正確な機能を必要とします。多層基板 は、その堅牢な機能により医療分野で使用されています。多層基板 は、CAT スキャン、X 線、心臓モニタリング装置、医療検査装置などの電子アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。
耐久性: 耐久性と軽量性は、不可欠な要素です。多層基板は小型基板によるコンパクトな設計を提供し、他のコンポーネントやカスタム機能のためのスペースを確保します。多層基板は、高速回路を必要とする原子力システムなどの用途に不可欠なものとなっています。
自動車や航空宇宙システムは、極限の条件下での精度が求められます。多層 基板は、製品の品質や機能性を損なうことなく、過酷な動作条件に耐えることができます。例としては、車載コンピューター、GPS システム、エンジン センサーなどが挙げられますが、これらはすべて、PCBボードに高いパフォーマンス、スペースの最適化、コンパクトなサイズ、耐熱性を求めています。そのため、多層基板 はこれらの業界の設計者にとって好ましい選択肢となっています。
多層基板は、セキュリティ、IoT (Internet of Things)、家電など、特定のスペースと速度要件を持つさまざまな業界でも活用されています。気象分析装置から原子加速器、光ファイバーセンサー、警報システムまで、幅広い用途で使用されています。
シングル、ダブル、および多層基板では層はどのように積み重ねられていますか?
単層基板では、すべてのコンポーネントが基板の片面に実装されます。2 層 P基板では、コンポーネントが基板の両面に実装されます。多層基板では、複数の層の導電性材料が絶縁層の間に挟まれているため、より複雑な回路と高いコンポーネント密度を実現できます。
通常の PCB は片面と両面のアライメントに分けられ、一般的には片面ボードと両面ボードと呼ばれます。通常、設計には 1 つまたは 2 つの銅導電層があります。ただし、ハイエンドの電子製品では、スペース設計の制約により、コアに複数の銅線が積み重ねられている場合があります。各層の線は、光学機器を使用して順番に製造、配置、およびプレスされます。このプロセスにより、単一のボード上に多数の回路層を積み重ねて、多層回路基板を作成できます。多層回路基板は、2 つ以上の層を持つ回路基板として定義されます。多層基板は、リジッド PCB、フレキシブル PCB、およびリジッドフレキシブル基板 に分類されます。
単層基板 と多層基板 をどのように区別できますか?
PCB タイプを識別するには、以下に示す 2 つの基本的な手順に従います。
1. 光源を使って PCB の断面を観察します。内部のコアが不透明または完全に黒い場合は、多層基板であることを示します。コアが透明な場合は、片面基板または両面基板です。片面基板は、穴の中に銅がないため、簡単に識別できます。
2. 単層基板には 1 層の配線 (銅層) のみがあり、穴には金属化処理がなく、メッキ処理も行われません。対照的に、2 層基板は 2 層の配線 (銅層) で構成され、金属化された穴と金属化されていない穴の両方があり、メッキ処理も行われます。
多層基板ラミネート技術
多層基板(プリント回路基板) ラミネート技術は、電子回路設計における重要な進歩であり、より複雑でコンパクトなデバイスの作成を可能にします。多層基板では、ラミネートと呼ばれる導電性銅と絶縁材料の複数の層が積み重ねられ、結合されています。この構造により、電気接続用の複数のパスが提供され、外部配線への依存が減り、信号の整合性が向上し、複雑な回路と高いコンポーネント密度が実現します。ラミネートは、電気的、熱的、および機械的特性を考慮して慎重に選択されたプリプレグ (樹脂をあらかじめ含浸したもの) とコア材料で構成されています。
これらの材料は、凝集性が高く信頼性の高い多層スタックを形成するために、正確に位置合わせして結合する必要があります。穴あけ、メッキ、エッチングなどの高度な製造プロセスにより、層間にビアと相互接続が作成されます。この技術は、より小型で高速で効率的な電子機器に対する高まる需要に対応しており、通信、自動車、航空宇宙、民生用電子機器など、さまざまな業界で応用されています。技術の進歩に伴い、多層基板は進化を続け、革新的な材料と技術を取り入れてパフォーマンスと機能を強化しています。
JLCPCB 多層基板: 高精度でプロフェッショナルな基板
JLCPCB :多層基板はたった $2
JLCPCB の高品質な多層基板製造サービスで、電子設計の可能性を最大限に引き出しましょう。当社は、最も複雑なプロジェクトに対しても、精度、信頼性、革新性を提供します。当社の高度な製造技術は、優れた性能と耐久性を保証し、民生用電子機器から産業用システムまで、さまざまな用途に対応します。競争力のある価格、短い納期、優れたカスタマー サポートを備えた JLCPCB は、複雑な PCB 設計を実現する信頼できるパートナーです。
JLCPCB は、PCB ソリューションのカスタム ワンストップ ショップで、世界中のエンジニアに プリント基板製造および組み立てサービスを提供しています。当社のチームが、お客様の多層基板の製造プロセスをガイドします。当社の経験豊富なチームは、シンプルな 2 層から複雑な 20 層基板まで、何千もの多層基板を製造しており、最高品質の A グレードの材料、最先端の設備、即時のオンライン見積もり、24 時間以内の迅速な対応、迅速な納品、市場で最も競争力のある価格を提供しています。
学び続ける
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......
PCB設計ルールのマスター:最適な結果を得るための包括的ガイド
PCB設計ルールは、プリント基板の機能性、信頼性、製造性を確保するための重要なガイドラインです。PCB設計ルールに従うことで、設計者は最適な性能を実現し、製造プロセス中および最終製品における潜在的な問題を最小限に抑えることができます。この包括的なガイドでは、PCB設計ルールの世界を深く掘り下げ、貴重な洞察、実践的なヒント、実例を提供し、成功するPCBレイアウトの作成を支援します。 I. PCB設計ルールの重要性を理解する 信号整合性と電磁両立性(EMC): 信号整合性を維持し、電磁干渉を防ぐために、設計者はプレーンとトレースの間隔、インピーダンス制御、グランド分離などの要素を考慮する必要があります。適切なトレース間隔はクロストークとノイズを低減し、コンポーネント間の明確な通信を確保するのに役立ちます。インピーダンス制御は高速設計において重要であり、PCBトレース全体にわたって信号整合性を維持します。 製造および組立プロセスの促進: 効果的なコンポーネント配置は、効率的な組立とテストに不可欠です。コンポーネントの配置と方向に関する設計ルールに従うことで、設計者はアクセシビリティ、製造の簡素化、将来の......