はんだマスクの基本設計
1 min
- ソルダーレジストの目的
- ソルダーレジストの設計
- ソルダーレジストの製造
- ソルダペースト層とソルダマスク層の違い
- 強調事項:
- まとめ
一般的な両面プリント基板(PCB)は、基板表面から順に銅層、ソルダーレジスト層、シルク印刷層の3層で構成されています。これらの層は、ドリル層のメッキスルーホール(PTH)を介して上下層間の電気的接続を実現します。
ソルダーレジストの目的
1. 湿気や各種化学物質・電解質の侵入を防き、銅配線の酸化・腐食を抑制して電気性能を維持します。
2. 外部からの機械的な傷から保護し、銅配線間の絶縁を保ちショートを防止します。
3. 部品実装時の予期しない半田付着を防ぎ、ショートを回避します。
4. 半田付けできない領域でのパッド表面処理(ENIG、HASL など)の消費を削減します。
5. 基板に多彩な色を付けることで外観を美しくします。
ソルダーレジストの設計
ソルダーレジスト(Solder Mask)はその名の通り、「すべての半田付けを防ぐ」ものではありません。初心者エンジニアの中には、ソルダーレジスト層に描かれたパターンが半田付け不可領域になると誤解する人もいますが、これは正しくありません。ソルダーレジストは「ソルダレジストインクが塗布される領域」を指し、ネガティブパターンのため、パターンがある部分にはインクが塗られません。理解を深めるため、雪景色の例えを使いましょう:
A の屋根付きの休憩所をソルダーレジスト層と想像してください。大雪が降った後、休憩所の下(B)には雪(ソルダレジストインク)が積もらず、休憩所に覆われていない場所(C)だけが雪(インク)で覆われます。この例えを PCB のソルダーレジスト設計 に当てはめると:
1. 銅層のパターンは銅配線を表します。
2. ソルダーレジスト層のパターンはインクを除去する領域です。
3. 同一面で銅層とソルダーレジスト層が重なる部分が、露出銅(半田または金メッキ)領域になります。
ソルダーレジストの製造
実際の 製造プロセス では、基板をドリル加工・銅メッキした後、不要な銅を除去して必要な銅(配線)を残します。その後、ソルダーレジスト工程が始まります:
1. エッチングされた銅配線をブラッシングや酸洗浄で酸化・不純物を除去し、銅表面を粗化してソルダレジストインクの密着性を高めます。
2. 基板全体にソルダレジストインクを塗布・乾燥後、ソルダマスクフィルムを載せて紫外線(UV)露光を行い、パターン部のインクを硬化させます。
3. 現像・洗浄で未硬化インクを除去し、元の銅面を露出させた後、スズや金メッキを施します。
ソルダマスク開口部は位置合わせ誤差に対応するため、パッドサイズよりもわずかに大きく設計されます(一般的に全体で 0.1–0.2 mm 大きく、片側 0.05–0.1 mm 拡大)。これにより、パッド形状が変化する場合があり、主に以下のようになります:
1. 独立したパッドで配線と接続していない場合:パッド形状に変化なし。
2. 配線と接続されているパッド:パッドに加えて配線の一部が露出。
3. 広い銅箔面にソルダマスク開口だけでパッドを形成した場合:パッド形状はソルダマスク開口で定義され、わずかに大きく見えます。
重要な注意: 「設計通りのパッド形状・サイズを厳守したい」という特別な要求がある場合は、当社の 製造能力 を考慮してソルダマスクサイズを設計してください。発注時には「ソルダマスクサイズを変更しない」旨を明記し、生産ファイルを十分にご確認ください。当社は IPC 規格に基づき、パッドサイズを ±20% の範囲で管理します。
お知らせ: お客様の要望に応え、多層板用の先進設備を導入し、多層板のソルダマスク開口をパッドと 1:1 に対応させました。
ソルダペースト層とソルダマスク層の違い
ソルダペースト層: ステンシルメーカーがステンシルを作るための層で、部品パッドに正確に半田ペーストを塗布し、後工程の SMT 実装に備えます。
ソルダマスク層: PCB 製造で使用され、パターンがある部分はソルダレジストが塗られず、パターンがない部分はインクで覆われます。
強調事項:
特定の配線・銅面・パッドをソルダレジストで覆わず、半田(または金)で仕上げたい場合は、ソルダマスク層にパターンを追加する必要があります。銅パターンとソルダマスクパターンが重なった部分のみが露出銅となり、選択した表面処理(HASL、ENIG など)が施されます。
一方、ペースト層はステンシル作成専用で、PCB 製造には関係ありません。PCB レビュー担当者はペースト層ファイルを扱いません。
ソルダマスクブリッジの製作
高密度 IC パッドでは、隣接ピンに半田が広がってショートするリスクを低減するため、ソルダマスクブリッジ(IC パッド間にソルダレジストインクを挟む構造)を設計できます。JLCPCB の製造プロセスでは、以下の条件を満たせばソルダマスクブリッジを形成可能です:
まとめ
ソルダマスクはネガティブパターンで、パターンがある部分は保護インクが塗られません。これにより、必要な銅配線やパッドを半田付け用に露出させられます。
製造では、ソルダマスクを基板に塗布し UV 露光で硬化させます。湿気や化学物質から銅配線を保護し、絶縁を維持してショートを防ぎます。
ソルダマスク開口は位置合わせ誤差に備え、パッドよりわずかに大きく設計することが重要です。これにより、一部のパッド形状がわずかに変わる場合があります。
要するに、ソルダマスクは不要な場所に半田が付着するのを防ぐ保護層であり、銅配線を保護しショートを防ぐことで回路の信頼性を維持します。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......