PCBエッチングを深く掘り下げる
1 min
- 各タイプのPCBエッチングの例:
こんにちは!プリント回路基板(PCB)の製造には、PCBエッチングと呼ばれる複雑なプロセスが必要です。この記事では、このプロセスと、この分野をリードしてきた方法やイノベーションについて説明します。 エンジニア、趣味、学生、専門家、愛好家など、あなたのバックグラウンドに関係なく、JLCPCBはPCBエッチングに関する洞察に満ちた情報を提供します。
PCBエッチングを理解する
PCBエッチングは、プリント回路基板製造の基本的なステップです。これには、基板の表面から銅を選択的に除去して、電子部品を接続する導電性経路またはトレースを作成することが含まれます。エッチングプロセスは、複雑な回路パターンを作成する際の精度と精度を保証します。
従来のエッチング技術
従来、PCBエッチングは化学的方法を使用して達成されてきました。化学エッチングは、PCB製造で最も広く使用されている方法です。これは通常、酸である化学溶液を適用して、基板から銅または不要な銅を選択的に除去することを含みます。パターンのある領域はレジスト材料で保護され、エッチング液が銅を攻撃するのを防ぎます。最も一般的に使用される技術は、塩化第一鉄エッチングプロセスです。塩化第一鉄は、銅と反応して銅を溶解し、目的の回路トレースを残す腐食性化学物質です。 この技術は、その効果と費用対効果の高さから広く採用されています。
もう一つの一般的な方法は、塩化第二鉄に代わる安全な代替手段を提供する過硫酸アンモニウムエッチングプロセスです。過硫酸アンモニウムは無毒の化学物質で、信頼性の高いエッチングソリューションを提供し、高品質の結果を保証します。
PCBエッチングの革新
技術の進歩に伴い、新しい技術やイノベーションが登場し、PCBエッチングプロセスに革命をもたらしました。 主な進歩は以下の通りです。
レーザーエッチング:
レーザーエッチングは近年人気が高まっており、高出力レーザーを使用してボードから銅を選択的に除去する非接触エッチング方法です。精密な制御が可能で、PCBに複雑なパターンを作成するのに適しています。レーザーエッチングは通常、ラピッドプロトタイピングや少量生産に使用されます。レーザービームを使用して銅層を選択的に除去し、化学物質の必要性を排除します。レーザーエッチングは、より高い柔軟性と精度を提供し、複雑なPCB設計に適しています。
無電解銅蒸着:
この革新的な技術は、エッチングされた領域を含むPCBの表面全体に銅の薄い層を堆積させることを含みます。堆積した銅は導電性を向上させ、回路トレースを酸化から保護します。無電解銅蒸着は、PCBの全体的な性能と安定性を向上させます。
プラズマエッチング:
プラズマエッチングは、イオン化されたガスを使用して基板から不要な銅を除去する乾式エッチングプロセスです。エッチングの深さを正確に制御でき、セラミックやポリマーを含むさまざまな材料にエッチングが可能です。プラズマエッチングは通常、高密度相互接続(HDI)PCBやマイクロエレクトロニクスに使用されます。プラズマエッチングは、従来の化学エッチングでは達成できない非常に微細な特徴をエッチングするのに特に有用です。
光化学エッチング:
光化学エッチングは、写真プロセスを使用してPCBにパターンを作成します。感光性レジストを基板に塗布し、マスクを通して紫外線を照射し、現像して未硬化のレジストを除去します。その後、露出した部分を化学溶液を使用してエッチングします。この方法は高い精度が可能で、複雑な回路の製造によく使用されます。
各タイプのPCBエッチングの例:
1.化学エッチング:
塩化第二鉄溶液:その効果と低価格のため、趣味の人や少量のPCB製造によく使用されます。
過硫酸アンモニウム:このエッチング剤は、従来の酸に比べてエッチング速度が速く、環境への影響が少ないため、好まれます。
塩化銅:高レベルの制御を提供し、ファインピッチおよび高密度回路基板によく使用されます。
2.プラズマエッチング:
反応性イオンエッチング(RIE): 酸素やフッ素などのガスを組み合わせて、銅を選択的に除去する反応性種を生成します。RIEは、複雑な機能を持つ高度なPCBの精密な制御を提供します。
イオンビームエッチング(IBE):この技術は、集束したイオンビームを使用して銅をエッチングし、より高い精度と制御を可能にします。
3.レーザーエッチング:
CO2レーザーエッチング:この方法は、高出力CO2レーザーを使用して不要な銅を蒸発または除去し、目的の回路パターンを残します。通常、ラピッドプロトタイピングや少量生産に使用されます。
Nd:YAGレーザーエッチング:このレーザーエッチング技術は、より高い精度を提供し、より 複雑なPCB設計に適しています。微細な特徴を正確にエッチングできるため、高密度回路基板に人気があります。
4.光化学エッチング:
ドライフィルムレジストエッチング:銅の表面に感光性ドライフィルムレジストを塗布し、パターンマスクを介してUV光に露出させ、現像して未硬化のレジストを除去します。 次に、露出した領域を化学溶液を使用してエッチングすることができます。
液体フォトレジストエッチング:この方法では、基板に塗布され、UV光で硬化する液体フォトレジストを使用します。 その後、硬化したレジストを溶剤を使用して選択的に除去することで、エッチング中に正確な制御が可能になります。
* エッチング技術の選択は、設計の複雑さ、生産量、必要な精度などの要因によって異なります。
PCBエッチングのベストプラクティス
最適な結果を保証し、エッチングプロセス中に回路設計の完全性を維持するには、ベストプラクティスに従うことが不可欠です。以下は、いくつかの推奨事項です。
エッチング剤の攪拌:
エッチング液を適切に攪拌することで、一貫したエッチング速度を維持し、不均一なトレースが形成されるのを防ぐことができます。エッチングプロセス中、エッチング液を定期的に攪拌または撹拌します。
温度制御:
エッチング液の温度を監視し、制御します。より高い温度はエッチングプロセスを加速させることができますが、過度の熱は過度のエッチングや質の悪いトレースを引き起こす可能性があります。
マスキングとアライメント:
正確なアライメントと適切なマスキング技術は、正確なエッチングを保証するために重要です。高品質のマスクを使用し、PCBを注意深く位置合わせすることで、回路パターンのミスアライメントやエラーを防ぎます。
結論
PCBエッチングはプリント回路基板の製造に不可欠なプロセスであり、現代の電子製品を駆動する複雑な回路パターンを作成することができます。この記事では、伝統的なエッチング技術と革新的な方法を紹介しました。ベストプラクティスに従い、新しい進歩を受け入れることで、パフォーマンスが向上した高品質のPCBを得ることができます。
JLCPCBでは、業界の開発、PCB設計、製造、およびアセンブリの知識に関する最新情報を提供することを目標としています。 私たちのブログが、PCBエッチングの理解を深め、電子プロジェクトの新しい可能性を探求するためのインスピレーションを与えてくれることを願っています。このスペースで、インスピレーション、教育、エンゲージメントを通じて読者をPCB技術の世界に没頭させる追加の教育コンテンツをご覧ください!
学び続ける
信頼性の高い多層PCBに適したプリプレグ材料の選び方
多層PCBの断面を見て、あの銅層がすべてどのようにして密着しているのか疑問に思ったことはありませんか?その答えはプリプレグ材料であり、ほとんどのエンジニアが考えているよりもはるかに重要なものです。プリプレグの選択を誤ると、層間剥離、インピーダンスの変動、長期的な信頼性の問題が避けられません。プリプレグは単なる接着剤ではありません。誘電体の間隔を決定し、インピーダンスを左右し、信号損失に影響を与え、熱ストレス下での基板の挙動を決定する、設計された複合材料なのです。 設計がより多くの層数とより高速な信号へと移行するにつれて、選択するプリプレグは設計プロセス全体の中で最も重要な材料選択の一つとなっています。ここでは、プリプレグ材料の性質について説明し、一般的な種類とその特性を紹介し、選択プロセスにおける主要な検討事項を確認し、プリプレグ材料の適切な性能に依存する製造プロセスについて議論します。 PCB製造におけるプリプレグ材料の重要な役割 プリプレグ材料とは何か、そしてどのように機能するか では、プリプレグ材料とは何でしょうか?プリプレグはpre-impregnated(予含浸)の略語で、部分的に硬化し......
表面実装PCBボード技術を理解する:現代エレクトロニクスに不可欠なコンポーネント
表面実装技術(SMT)は現代のエレクトロニクス製造を変革しました。設計と組立方法をより効率的にしました。多くの現代のエレクトロニクスはSMT PCBボードに依存しており、これにより回路設計が小型で効率的になることが可能になりました。これが今日のテクノロジーに必要なものです。この記事では、多くの種類のSMT PCBボード、その用途、そしてそれらを設計・組み立てるための最適な方法について説明します。 1. SMT PCBボードとは何か? SMT PCBボードと呼ばれるプリント回路基板は、表面実装技術を使用してコンピュータ部品を基板の表面に直接配置します。標準的なスルーホール技術では、コンポーネントのリード線が基板を貫通します。一方、SMTでは、より多くのコンポーネントを搭載したより小さな設計が可能になります。SMT PCBボードは、この方法により電子機器の性能が向上し、より多くの機能を備えることができるため、多くの用途に最適です。 2. SMTコンポーネントの種類 さまざまな種類のSMT部品があり、それぞれが異なる用途に適した独自の利点を持っています: 抵抗器:表面に配置される抵抗器は小型で、多くの回......
PCB Gerberファイル技術と製造最適化ガイド
PCB Gerberファイル技術と製造最適化ガイド PCB設計と製造の間には、極めて精密なデータプロトコルが存在します。設計が完了し工場に手渡される際、すべての回路幾何、パッド座標、はんだマスク定義は、一つのフォーマットに変換されなければなりません:Gerberファイルです。 ベテランのCAMエンジニアに「Gerberファイルとは何か?」と問えば、彼はこう答えるでしょう。「それは単なる座標データの集まりではなく、PCBの生産DNAだ」と。正確なPCB Gerberファイルがなければ、完璧な設計でさえ、実現不可能なデジタル幻影に過ぎません。 一、なぜGerberは産業標準なのか? Gerberファイルは本質的にオープンな2次元ベクター画像フォーマットです。基板上の各要素の正確な位置、形状、サイズを記述します。なぜ生の.PcbDocや.brdファイルを直接送らないのでしょうか? ソフトウェア互換性:異なるCADソフトウェア間のアルゴリズム差異により、レンダリングエラーが発生する可能性があります。 知的財産保護:Gerberファイルは製造に必要な幾何情報のみを含み、回路ロジックや設計ルールは含まれないた......
技術的な指示: V-Cut パネル化標準
一般的な形状のボードの場合、Vカットパネライゼーションを使用することができます。この加工方法は、パネルの断面に一定の深さのV字型溝をカットし、コンポーネントを組み立てた後に分離しやすくすることです。 Vカットの特性により、分離後に糸のような繊維が残り、軽く削り取ることができます。分離中の材料の膨張と亀裂により、Vカットボードの外形寸法はわずかに大きな公差(±0.4mm)を持ちます。 この方法を使用してパネル化に接続されたPCBは、「Vカットパネル化ボード」と呼ばれます(現在、JLCPCBの標準SMTアセンブリはVカットパネル化をサポートしています)。 Vカット加工 Vカット加工に関連する主なポイントは以下の通りです。 ■Vカット角度:25度。 ■Vカットパネルサイズ:長さ、幅ともに70mm以上である必要があります。 ■Vカット接続性:長方形のボードは、4面すべて、または反対側の2面すべてを接続することができます(接続コーナーの最小幅は3mm、ボードの厚さが0.8mm以下の場合、接続コーナーの最小幅は5mmでなければなりません)。 ■Vカット方向:直線のみ可能(一方の端から始まり、反対側の端で終わる......
PCBエッチングを深く掘り下げる
こんにちは!プリント回路基板(PCB)の製造には、PCBエッチングと呼ばれる複雑なプロセスが必要です。この記事では、このプロセスと、この分野をリードしてきた方法やイノベーションについて説明します。 エンジニア、趣味、学生、専門家、愛好家など、あなたのバックグラウンドに関係なく、JLCPCBはPCBエッチングに関する洞察に満ちた情報を提供します。 PCBエッチングを理解する PCBエッチングは、プリント回路基板製造の基本的なステップです。これには、基板の表面から銅を選択的に除去して、電子部品を接続する導電性経路またはトレースを作成することが含まれます。エッチングプロセスは、複雑な回路パターンを作成する際の精度と精度を保証します。 従来のエッチング技術 従来、PCBエッチングは化学的方法を使用して達成されてきました。化学エッチングは、PCB製造で最も広く使用されている方法です。これは通常、酸である化学溶液を適用して、基板から銅または不要な銅を選択的に除去することを含みます。パターンのある領域はレジスト材料で保護され、エッチング液が銅を攻撃するのを防ぎます。最も一般的に使用される技術は、塩化第一鉄エッチ......
技術的な説明: マウスバイトパネル化ガイド
従来のパネル化方法はV溝を使用しますが、不規則な形状のボードや特殊な要件(JLCPCBの経済的なSMTアセンブリなど)の場合、封筒の切手に似たマウスバイトパネル化が必要です。この方法を使用してパネル化されたPCBは、「マウスバイトパネル」または「マウスバイト接続」と呼ばれます。 マウスバイトパネル化は 「汎用パネル化」とも呼ばれます。マウスバイトを追加する位置がある限り、さまざまな形状のボードをマウスバイトを使用して相互接続することができます。マウスバイト接続位置の数、サイズ、およびパネルの全体的な安定性は、SMTアセンブリの品質に直接影響します。 マウスバイトのパネル化により、パネルを取り外した後に鋸歯状のエッジが発生する可能性があります。 ■マウスバイトサイズ:直径0.60mmの穴を5~8個セットで使用することをお勧めします(1セットあたりの穴の数が5個以下にならないようにすることをお勧めします)。 ■マウスバイトの間隔:穴の端から穴の端までの距離は0.35-0.4mmである必要があります。十分な接続強度を確保するために、最低0.3mmの間隔を確保する必要があります(薄いボードの場合、もう少し......