PCB設計における皿穴の包括的なガイド
1 min
プリント回路基板(PCB)を設計する際、エンジニアは部品を取り付けたり、コネクタを取り付けるために基板に穴を開ける必要があることがよくあります。 2つの一般的な穴の種類は、皿穴と皿穴です。一見似ているように見えるかもしれませんが、皿穴と皿穴の間には、PCBでの使用に影響を与える重要な違いがあります。どちらの用語もCNC加工で一般的に使用されています。一般的に、皿穴は円錐形の穴であり、皿穴は円筒形の平底の穴です。
この記事では、皿穴と皿穴の主な違いについて説明し、PCB設計におけるそれぞれの最適な用途について説明します。皿穴には、60°、82°、90°など、さまざまな角度があります。一方、皿穴はテーパーがなく、互いに平行な側面を持っています。
この記事では、沈み込み穴について詳しく説明し、沈み込み穴の掘削プロセス、用途、主な設計上の考慮事項などについて説明します。
皿穴とは?皿穴は、穴あけ工程が面倒なため、皿穴よりも複雑です。皿穴は、ネジの形状と一致する標準的な形状を持ち、取り付けられたネジのキャップが基板の表面より少し下に位置します。穴の深さは、ネジがボードの上部に見えるか、上部を覆って形状を隠すためにさらに深く打ち込む必要があるかによって異なります。
カウンターシンクという用語は、ボードに穴を開けるカッターを説明するために使用することもでき、これにより、カウンターシンクのネジがボードの表面の下に配置されます。で示されます。皿穴は60°、82°、90°、100°、110°、120°の6つの角度で作ることができますが、一般的に使用される角度は82°と90°です。
なぜ皿穴が重要なのですか?皿穴は設計上の決定をはるかに超えています。PCBの寿命と性能に大きな影響を与えます
1.安定性の向上: 皿穴は、ファスナーをPCBと同じ高さに配置できるため、機械的安定性が向上し、スマートフォンや自動車用電子機器など、振動や動きが発生しやすいデバイスに最適です。
2.洗練された外観:審美性が重視される製品の場合、マイナスネジは表面下に配置されるため、オープンフレームのガジェットやウェアラブルデバイスに適した、すっきりとしたプロフェッショナルな仕上がりを実現します。
3.スペースの最適化: 高密度PCB設計では、皿穴がファスナーの突出を防ぎ、スペースを節約し、コンポーネントをよりコンパクトな基板に配線するためのスペースを確保します。
4.電気的および熱的利点:場合によっては、皿穴の平ネジが接地点として機能したり、熱を放散するのに役立ち、電気的および熱的効率の両方を向上させることができます。
沈み込み穴を開ける方法は?
通常、このタイプの穴は、当社の製造工場の自動穴あけ機で作られていますが、手動で穴を開けるには、次のようないくつかの手順に従う必要があります。
1)ツールの選択:ドリル、皿穴ビット、安全装置など、必要なすべてのツールと材料を準備します。鉛筆で皿穴が作られる穴の中央に印を付けます。 角度とサイズに応じて皿穴ビットを選択します。一般的に使用される角度は82°と90°です。カウンターシンクビットドリルチャックまたはドリルプレスを置きます。
2)ドリル深さ:ドリル深さを設定するか、ドリルプレスの深さストップを使用して皿穴を制御します。目的は、ネジ頭が作業点の表面と同じ高さになるように穴を開けることです。
3) 穴あけ工程: ドリルプレスをマークされた中間点に置き、穴あけを開始します。カウンターシンクビットをワークピースに下げます。圧力をかけて、滑らかな皿穴を開けます。皿穴ができたら、ストリップ穴あけを行い、皿穴の深さと角度を確認します。ねじ列がワークの表面からはみ出ず、皿穴に完全に収まることを確認します。皿穴に粗い角やバリがある場合は、サンドペーパーを使用して表面をきれいにすることができます。
皿穴タイプの穴の設計上の注意点:
皿穴を設計するには、いくつかの点を考慮する必要があります。
ネジの選択:使用するネジの種類によって、適切な沈み込みの深さと角度が決まります。
PCBの厚さ: PCBの厚さは、皿穴の深さ(皿穴の深さとも呼ばれます)に影響します。
コンポーネントの間隔: 周囲のコンポーネントとの衝突を防ぐために、頭部穴に十分なスペースを確保してください。
製造公差:満足のいくフィット感を確保するために、PCBとネジの組立公差を考慮してください。
面取り角度: 穴の壁と基板表面の角度は通常90~100°です。100°を超える大きな角度は、ヘッドクリアランスを増加させますが、エッジの支持力を低下させます。90°未満の角度は可能ですが、作るのがより困難です。
皿穴のアプリケーションとユースケースのシナリオ:
●PCBの外面にフラッシュスクリューを取り付けます。
●基板表面とフラットにフィットする必要がある薄型ボルトヘッドに対応します。
●PCBの外側の露出した層に空力的に滑らかな表面を提供します。
●薄いアルミニウムパネルまたはカバーにPCBを取り付けます。
どの穴タイプがPCB設計に適していますか?
PCBでの使用方法を見てみましょう。 しかし、どちらのタイプの穴も、主に木材や金属表面に使用されます。カウンターボアと皿穴の主な違いと使用例を理解することで、最適な決定を下すことができます。PCBアセンブリプロセスでは、ほとんどのメーカーは、PCBへの不必要な損傷を防ぐために、皿穴の代わりに皿穴の方法を使用しています。これは、皿穴には使用する角度とドリルの深さが必要になるためです。 また、皿穴はより多くの機器とリソースを必要とするため、製造プロセスに時間がかかり、ボードを損傷するリスクがあります。
結論
皿穴と皿穴はどちらも異なるタイプのネジを使用し、異なるタイプの材料を使用しますが、どちらもPCB上で同様の方法で動作します。 しかし、どちらもPCB上で同様の方法で動作します。皿穴は円錐形の穴を作るのに対し、皿穴は円筒形の穴を作ります。この記事では、皿穴の定義、類似点、相違点、および穴あけプロセスについて簡単に説明します。 また、この記事では、用途と用途に応じて、これらのドリルビットをPCBでいつ、どのように、いつ使用するかを示します。穴の種類の詳細については、PCB設計における皿穴および皿穴タイプの穴に関する最新のガイドを参照してください。
学び続ける
PCB試作とは?量産前に確認すべき基板評価の手順とチェックポイントを解説
プリント基板を設計したあと、多くの場合はいきなり量産するのではなく、まず試作品を製作して動作確認を行います。この工程をPCB試作と呼びます。 回路図や基板設計は画面上で確認できますが、実際に製造してみると配線ミスや部品配置の問題、ノイズの発生など、設計段階では気付かなかった課題が見つかることがあります。そのため、量産前に試作基板を評価することは非常に重要です。 この記事では、PCB試作の目的や流れ、評価時に確認したいポイントについて解説します。 PCB試作とは PCB試作とは、量産前にプリント基板を少量製作し、回路設計や基板設計、実装性に問題がないか確認する工程です。 電子工作では「とりあえず1枚作って試す」という感覚に近いですが、製品開発では非常に重要な工程として扱われます。試作品の評価結果によっては、回路や部品配置を見直して再試作を行うこともあります。 近年ではJLCPCBなどの基板製造サービスを利用することで、個人でも比較的安価に試作基板を発注できるようになりました。そのため、電子工作でも試作基板を活用しやすくなっています。 なぜ試作が必要なのか 設計データが完成していても、実際の基板が設計......
ブレイクアウト基板とは?電子工作でのメリット・変換基板との違いを解説
電子工作をしていると、「使いたいセンサーやICが小さすぎて配線できない」「端子間隔が細かくてブレッドボードで使えない」といった問題に直面することがあります。 近年の電子部品は小型化が進んでおり、そのままでは取り扱いが難しいものも少なくありません。そんなときに活躍するのがブレイクアウト基板です。 ブレイクアウト基板は小型部品の端子を扱いやすい形に変換してくれるため、電子工作初心者からプロの開発者まで幅広く利用されています。この記事では、ブレイクアウト基板の仕組みやメリット、変換基板との違いについて解説します。 ブレイクアウト基板とは ブレイクアウト基板とは、小さな電子部品やICの端子を扱いやすいピン配置へ引き出した基板のことです。英語では「Breakout Board」と呼ばれています。最近の半導体は、 QFN MEMSセンサー LGA 無線モジュール といったパッケージが主流ですが、そのままではブレッドボードへ接続できません。そこでブレイクアウト基板を使うことで、電子部品の信号を2.54mmピッチなどへ変換し、簡単に利用できるようになります。 ブレイクアウト基板の役割 ブレイクアウト基板には主に次......
FFCとFPCの違いとは?フレキシブル配線の構造・特徴・用途の使い分けを解説
ノートパソコンやプリンター、デジタルカメラなどの電子機器を分解すると、薄いフィルム状の配線が使われていることがあります。こうした配線にはFFCやFPCが利用されており、省スペース化や可動部への配線を実現する重要な役割を担っています。 一見するとよく似ていますが、FFCとFPCには構造や用途に違いがあります。そのため、コネクタ選定や機器設計では適切な使い分けが必要です。この記事では、FFCとFPCの違いや特徴、用途について分かりやすく解説します。 FFCとは FFCとは「Flexible Flat Cable」の略称です。日本語ではフラットフレキシブルケーブルやフラットケーブルと呼ばれることがあります。複数の導体を平行に配置し、その上下を樹脂フィルムで挟み込んだ構造になっています。見た目は薄いテープ状であり、電子機器内部の配線によく使用されています。例えば、 プリンター DVDプレーヤー コピー機 家電製品 などで広く利用されています。比較的シンプルな構造のため、低コストで製造しやすいことが特徴です。 FPCとは FPCとは「Flexible Printed Circuit」の略称です。日本語ではフ......
変換基板(ピッチ変換基板)とは?SOP・QFN部品をブレッドボードで使う方法
電子工作や試作開発を行っていると、「使いたいICがブレッドボードで使えない」「端子ピッチが細かすぎて配線できない」といった問題に直面することがあります。近年の電子部品は小型化が進み、SOPやQFNなどの表面実装パッケージが主流になっています。 しかし、こうした部品はそのままではブレッドボードやユニバーサル基板で利用しにくい場合があります。 そこで活躍するのが変換基板です。変換基板を利用することで、表面実装部品を扱いやすい形に変換し、試作や評価を効率よく進められます。この記事では、変換基板の仕組みや種類、活用方法について解説します。 変換基板とは 変換基板とは、電子部品のパッケージや端子ピッチを扱いやすい形へ変換するための小型基板です。表面実装部品を実装し、その端子を2.54mmピッチなどへ変換することで、ブレッドボードやユニバーサル基板で利用できるようになります。例えば、 SOP → DIP変換 QFP → DIP変換 QFN → DIP変換 BGA → 評価基板変換 などがあります。電子工作や試作開発では欠かせない便利なアイテムです。 なぜ変換基板が必要なのか 昔の電子部品はDIPパッケージが主......
プリント基板のシルク印刷とは?文字・記号の役割や設計時の注意点を解説
プリント基板(PCB)を見ると、部品番号や極性マーク、メーカー名などの文字が印刷されていることがあります。これらの文字や記号は「シルク印刷」と呼ばれ、基板の組立や保守を効率化するために重要な役割を果たしています。 電子回路そのものには直接関係しないように見えますが、シルク印刷があることで部品実装ミスやメンテナンス時のトラブルを大幅に減らせます。この記事では、シルク印刷の概要や役割、設計時の注意点について解説します。 シルク印刷とはなにか シルク印刷とは、PCB表面に文字や記号を印刷する工程のことです。英語では「Silkscreen」や「Legend」と呼ばれることがあります。一般的なプリント基板では、部品配置図や型番、極性マークなどがシルク印刷で表示されています。緑色の基板では白色インクが使われることが一般的です。最近の基板では白色だけでなく、 黒色 黄色 青色 赤色 などのシルク印刷を選択できる場合もあります。シルク印刷そのものは電気信号を流すものではなく、あくまで情報表示のために使用されます。 シルク印刷の役割 シルク印刷にはいくつかの重要な役割があります。 部品の配置を分かりやすくする 最も......
生基板とは?PCB・ユニバーサル基板との違いや種類・用途をわかりやすく解説
電子工作やPCB設計について調べていると、「生基板」という言葉を見かけることがあります。完成したプリント基板は見たことがあっても、その元になる材料について詳しく知る機会は少ないかもしれません。 しかし、生基板はPCB製造の出発点となる重要な材料です。また、電子工作ではユニバーサル基板の代わりに生基板を利用して回路を製作するケースもあります。この記事では、生基板の意味や種類、用途、PCBとの違いについて分かりやすく解説します。 なお、「生基板」という言葉は使われる場面によって意味が異なることがあります。部品を実装する前の裸基板を指す場合もありますが、この記事では主にPCB製造前の基板材料である銅張積層板(CCL)を指すものとして説明します。 生基板とは 生基板とは、まだ回路パターンが形成されていない状態の基板材料のことです。 この記事で説明する生基板は、主にCopper Clad Laminate(CCL:銅張積層板)を指します。 生基板の表面には銅箔が貼り付けられており、この銅箔を加工することでPCBが製造されます。 簡単に言えば、 生基板:加工前の材料 PCB:回路パターンが形成された基板 とい......