多層基板とは?4層・6層基板の設計ポイント
1 min
- 単層・両面基板との違い
- 基板多層化のメリットと注意点
- 4層基板の基本構成と設計ポイント
- 6層基板の特徴と4層基板との違い
- 多層基板の作り方|設計から製造まで
- FAQ

電子機器の小型化・高性能化に欠かせない多層基板について、基本から実践的な設計ポイントまで解説します。
多層基板とは?単層・両面基板との違い
基板選びで迷わないために、まず各タイプの違いを理解しましょう。
多層基板の基本定義と構造
多層基板は、ミルフィーユのように3層以上の銅箔を絶縁材で挟んだプリント基板です。層間は「ビア」と呼ばれる穴で電気的に接続され、基板内部にも配線ができます。表面からは見えない内層に、電源やグランド専用の層を持つのが特徴です。

単層・両面基板との違い
単層基板:表面のみ配線。LEDライトなど簡単な製品向け 両面基板:表裏に配線。家電リモコンなど 多層基板:内部にも配線層。スマホやPCなど高機能製品向け
スマートフォン1台には10層以上の多層基板が使われています。
多層基板が使われる代表的な用途
スマートフォン、ノートPC、自動車制御装置、ドローン、Wi-Fiルーター、医療機器など「小さいのに高性能」な製品に採用されています。
基板多層化のメリットと注意点
多層化することで得られる利点と、考慮すべき課題について見ていきましょう。
配線密度・信号品質が向上する理由
両面基板では部品を増やすと配線が交差して配置できません。多層基板なら内層も使えるため、同じ面積で3〜5倍の配線が可能です。信号線の下にグランド層があることで、高速信号でも波形が乱れにくくなります。
ノイズ対策・電源設計の面での利点
グランド層が「電磁波の壁」として働き、他の回路への干渉を防ぎます。無線通信機能がある製品では必須の構造です。電源とグランドを別層にすることで、IC全体に安定した電圧を供給できます。
多層化によって増えるコストと設計難易度
4層基板の製造コストは両面基板の約2倍です。内層は製造後に修正できないため、設計ミスがあると全てやり直しになります。シミュレーションによる事前検証が重要です。
4層基板の基本構成と設計ポイント
最も普及している4層基板の構造と、設計時の重要ポイントを解説します。
代表的な4層基板の層構成
最も一般的な構成は、外側2層が信号線、内側2層がグランドと電源です。この「サンドイッチ構造」により信号線がノイズに強くなります。Arduino互換ボードや産業用センサーで採用されています。
4層基板が向いているケース
マイコンやセンサーを使った製品、クロック速度50MHz程度までのデジタル回路、50〜100個程度の部品を載せる設計に最適です。個人開発でもコストが現実的です。
初心者が注意すべき設計ポイント
電源とグランドは必ず内層に配置しましょう。ビア(層間接続穴)は必要最小限に。1個あたり数円〜数十円のコスト増になります。
6層基板の特徴と4層基板との違い

より高度な設計に対応する6層基板について、4層との違いを中心に説明します。
6層基板の一般的な層構成
信号層を3〜4層持てるため、配線が複雑な設計に対応できます。5V・3.3V・1.8Vなど複数の電源を使う製品では、電源層を分割使用します。高性能ルーターやドライブレコーダーで採用されています。
4層基板では不足する場合の判断基準
部品数150個以上、クロック速度100MHz以上、DDR3/4メモリ搭載、複数電源電圧が必要な場合は6層を検討します。
高速信号・高密度設計でのメリット
USB3.0、HDMI、ギガビットイーサネットなど高速インターフェースでは、信号品質を保つために6層以上が推奨されます。配線層が増え、信号線同士の干渉も避けやすくなります。
多層基板の作り方|設計から製造まで

実際に多層基板を作る際の具体的な手順と注意点をまとめます。
多層基板設計の基本的な流れ
回路図作成→層構成決定→CADソフトで配線→設計ルールチェック→製造データ出力→基板メーカーへ発注という流れです。初めての場合は設計から製造まで2〜3週間見ておきましょう。
設計時に決めるべき仕様
層数(4層か6層)、基板サイズ、厚み(標準1.6mm)、最小配線幅(一般的に0.15mm以上)を決めます。メーカーの標準仕様を選ぶとコストを抑えられます。
製造・発注時に注意すべきポイント
国内メーカーは高品質で納期2週間、中国メーカーは低コスト・納期1週間程度です。JLCPCBやPCBWayなら4層基板5枚で3,000〜5,000円程度から製造可能です。
FAQ
Q: 4層と6層、どちらを選ぶべきですか? A: 迷ったら4層から始めましょう。配線が完成しない場合のみ6層を検討します。
Q: 個人でも設計できますか? A: 可能です。無料ソフトKiCadで設計し、中国メーカーで5枚5,000円程度から製造できます。
Q: 設計ミスを防ぐコツは? A: CADの設計ルールチェック機能を必ず使用し、配線幅・間隔を製造会社の推奨値に設定することです。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......