プリント基板の表面処理を徹底比較(HASL vs ENIG vs ENEPIG)
1 min

プリント基板の表面処理は品質と信頼性を左右する重要工程です。
本記事では、代表的な3つの表面処理方法であるHASL、ENIG、ENEPIGの特徴を比較し、用途に応じた最適な選択方法を解説します。

表面処理とは?プリント基板に必要な理由
プリント基板の銅箔が露出したランド部分は、空気中の酸素と反応して約1週間で酸化が進行します。酸化が進むとはんだ付け性が著しく低下し、部品の実装不良や接続不良の原因となります。
表面処理は、銅箔表面に保護膜を形成することでそう言った酸化を防止し、長期間にわたって安定したはんだ付け性を維持する役割を担います。
HASLとは?コスト重視の表面処理
HASL(熱風半田レベラー)は、基板を溶融はんだ槽に浸漬し、熱風で余分なはんだを吹き飛ばす表面処理方法。
比較的歴史が長く、コストパフォーマンスに優れています。
· 比較的低コスト
· 優れたはんだ付け性
· 微細パッドに不向き
用途:試作基板、0.65mm以上
主なメリットは、「優れたはんだ付け性」と言う点や、「スルーホール内壁もカバーできる」ところでしょう。
ただし、微細パッド0.5mm以下には不向きのため要注意です。
ENIGとは?バランス型の表面処理
ENIG(無電解ニッケル/金)は、銅箔表面にニッケルメッキを施し、その上に薄い金メッキを形成する2層構造の表面処理です。
性能とコストのバランスに優れ、現在も広く採用されています。
主な特徴
· 優れた表面平滑度
· 12ヶ月保管可能
· 0.4mm以下対応
用途:スマートフォン、民生機器
主なメリットは、12ヶ月以上保管でき、0.4mm以下のファインピッチも対応している点です。ただし、HASLに比べるとコストが1.5〜2倍高くなります。
ENEPIGとは?高信頼性向け表面処理
ENEPIGはENIGにパラジウム層を追加した3層構造です。ブラックパッド現象リスクを大幅に低減し、高信頼性を実現します。
主な特徴
· ブラックパッド現象リスク低
· アルミワイヤボンディング対応
· ENIGより10〜30%高コスト
用途:自動車、医療機器
主なメリットはブラックパッド現象リスクが極めて低いと言う点です。
ブラックパッド現象とは、ENIGで発生する可能性がある不良現象で、ニッケル層と金層の界面でニッケルが腐食し、黒い斑点が現れる問題のこと。この現象が発生すると、はんだ接合強度が著しく低下し、製品の信頼性に深刻な影響を与えます
ENEPIGはニッケル層と金層の間にパラジウム層を挟むことで、ニッケルの腐食を防ぎ、現象の解決なるのです。
ただし、デメリットとしてはENIGよりもコストが10〜30%高くなってしまう点があげられます。
HASL・ENIG・ENEPIGの選び方

用途と予算、要求性能のバランスを考慮した選択が重要です。適切な表面処理を選ぶことで、製品の品質向上とコスト最適化を両立できます。
コスト比較をする点は、HASL < ENIG(1.5〜2倍)< ENEPIG(1.1〜1.3倍)と言うところです。HASLが比較的基準コストと言えるでしょう。
選定基準に関しては、以下の4つのポイントで考えます。
· ファインピッチ(0.5mm以下)→ ENIG/ENEPIG
· 高信頼性 → ENEPIG
· コスト優先 → HASL
実装方式
· SMT:HASLは0.65mm以上、ENIGは0.4mm以下
· ワイヤボンディング:ENIGは金、ENEPIGは金・アルミ
最後に、実装方式での相性ですが初めての基板製造ではバランスの良いENIGがおすすめでしょう。
よくある質問
Q1: 表面処理をしないとどうなりますか?
A: 銅箔が約1週間で酸化し、はんだ付けができなくなります。部品実装時に接続不良が発生し、製品として使用できません。
Q2: 表面処理の寿命はどのくらいですか?
A: 適切に保管された場合、HASLは約6ヶ月、ENIGは12ヶ月以上、ENEPIGは12ヶ月以上のはんだ付け性を維持できます。
Q3: なぜENIGはHASLより高いのですか?
A: 無電解メッキ工程が複雑で、金を使用するためです。ただし使用する金の量は極めて薄いため、金価格の影響は限定的です。

学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......