プリント基板に適した表面仕上げ材を選択する方法
1 min
プリント回路基板(PCB)の設計と製造に関しては、表面仕上げの要素を考慮することは重要な決定です。表面仕上げは、PCBの美観に影響を与えるだけでなく、電子機器の機能、信頼性、はんだ付け性、および寿命に不可欠です。
表面仕上げは、PCBの露出した銅トレースの保護層として機能します。酸化を防ぎ、はんだ付け性を促進し、導電性を向上させ、湿度や腐食などの環境要因からある程度の保護を提供します。適切な 表面仕上げを選択することは、PCBの寿命と正しい動作を保証するために不可欠です。
表面仕上げの選択に関する考慮事項
PCBの表面仕上げを選択する場合、ボードのはんだ付け性、酸化防止、および全体的な信頼性を確保するために、いくつかの考慮事項が適用されます。提供された検索結果に基づいて、表面仕上げの選択に関するいくつかの重要な考慮事項は次のとおりです。
はんだ付け性
表面仕上げは、PCB上で部品を組み立てるためのはんだ付け可能な表面を提供する必要があります。組み立てプロセス中に信頼性の高いはんだ接合を作成するのに役立つ必要があります。
酸化からの保護
表面仕上げは保護層として機能し、露出した銅回路の酸化や劣化を防ぎ、PCBの長期的な信頼性を確保します。
賞味期限
選択した表面仕上げは、ボードの貯蔵寿命を延ばし、過酷な操作や保管環境による損傷からボードを保護する必要があります。
組立工程への適合性
表面仕上げは、適切な接合とはんだ付け性を確保するために、リフローはんだ付けやウェーブはんだ付けなど、使用される組み立てプロセスと互換性がある必要があります。
環境への配慮
一部の表面仕上げ材は環境にやさしく、RoHS(有害物質制限)などの規制に準拠しているため、環境に配慮したアプリケーションに適しています。
コストと材料に関する考慮事項
表面仕上げ材を選択する際には、材料コストと性能要件を考慮し、選択した仕上げ材がプロジェクト予算と技術要件に適合していることを確認することが重要です。
信頼性と長寿命
表面仕上げは、PCBの全体的な信頼性と寿命に貢献し、期待される性能と耐久性の基準を満たすようにする必要があります。
一般的な表面仕上げオプション
a. HASL(熱風はんだレベリング)
これは、人気のある費用対効果の高い表面仕上げです。PCBを溶融はんだ槽に浸し、熱風を使用して余分なはんだを平らにし、平らではんだ付け可能な表面を残します。余分なはんだは、回路基板を熱風ナイフに通すことで除去されます。ここで使用されるはんだは錫と鉛の混合物です。HASLはほとんどのアプリケーションに適していますが、表面が比較的粗いため、ファインピッチのコンポーネントには理想的ではない場合があります。
b. ENIG (無電解ニッケル浸漬金)
ENIGは広く使用されており、優れたはんだ付け性と耐食性を提供する複雑なPCB設計に適しています。無電解ニッケル層が浸漬金層で覆われているため、はんだ付けや部品取り付けのための安定した表面を提供します。ENIG、ファインピッチ部品、高信頼性を必要とするアプリケーション。
c. OSP(有機はんだ防腐剤)
OSPは、銅トレースを保護するために薄い有機コーティングを利用する費用対効果の高い表面仕上げ材です。優れたはんだ付け性を提供し、環境に優しいです。OSPは、低コストのアプリケーションやファインピッチコンポーネントを備えたPCB設計に適しています。
d. 浸漬スズ
浸漬スズ(Immersion tin)は白スズとも呼ばれ、平らではんだ付け可能な表面を提供します。はんだ付け性に優れ、他の表面仕上げ材と比較して費用対効果が高いですが、保管寿命が比較的短く、保管および取り扱い中に追加の保護が必要な場合があります。
e. 浸漬銀(ImAg)
この仕上げは、非常に良好なはんだ付け性を持つ平らな表面を提供します。はんだ接合は、はんだ付け中に銀が溶解するため、基本的な銅で生成されるため、さまざまなPCBアプリケーションに適しています。
f. 鉛フリー熱風表面平坦化(HASL)
この仕上げは従来のHASL仕上げに似ていますが、鉛フリーはんだを使用しているため、環境に優しく、RoHSなどの規制に準拠しています。優れたはんだ付け性と耐酸化性を提供します。
g. 有機表面仕上げ
これらの表面仕上げは、カーボン、金、銀などの有機材料を使用してPCBに保護層を提供します。例としては、カーボンインク、金メッキ、銀メッキなどがあります。
適切な表面仕上げを選択するには、はんだ付け性、耐酸化性、耐用年数、環境上の考慮事項、コスト、材料の考慮事項など、さまざまな要因が必要です。
PCBメーカーや業界の専門家にご相談ください
疑問がある場合は、JLCPCBのようなPCBメーカーや業界の専門家に相談して、特定のアプリケーションに最適な表面仕上げオプションについての洞察を得てください。 彼らは、PCB技術の最新の進歩に関する専門知識と知識に基づいて、貴重な推奨事項を提供することができます。
プリント回路基板の耐久性、機能性、信頼性を確保するための重要な最初のステップは、適切な表面仕上げを選択することです。 すべての表面仕上げには長所と短所があるため、HASL、ENIG、OSP、または浸漬スズから選択する前に、オプションを慎重に検討してください。
PCBの要件についてJLCPCBと協力する場合、優れた製造、一流の顧客サービス、最先端の表面仕上げオプションが期待できます。私たちの専門家チームは、お客様の固有の要件に応じてアドバイスと推奨事項を提供します。
あなたのアイデアを実現し、電子プロジェクトで前例のない成功を収めるために私たちを信頼してください。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......