電子機器のはんだ付けに最適なフラックスとは? 簡単選択ガイド
3 min
- 電子機器のはんだ付けに最適なフラックスとは?
- 電子機器はんだ付けで使用される一般的なフラックスの種類
- 電子機器のはんだ付けに最適なフラックスの選び方
- フラックス化学の理解と、電子機器はんだ付けでのフラックスの働き
- 一般的なフラックス関連はんだ付け欠陥と修正方法
- 結論
- はんだフラックスに関するFAQ
電子機器のはんだ付けに最適なフラックスを選ぶことは、信頼性の高いはんだ接合部を得るために重要でありながらも見落とされがちな要素です。業界調査によれば、はんだ付け不良の3分の1以上、約35%が不適切なフラックス選択または誤った塗布に起因しています。
PCBプロトタイピング時の手作業はんだ付けを行う場合でも、大量の表面実装技術(SMT)生産ラインを運用する場合でも、フラックスの化学特性、アクティビティレベル、分類を明確に理解することで、一貫して高品質な結果を達成できます。適切なフラックスを選択することで、濡れ性と接合部の完全性が向上するだけでなく、リワーク、残渣に関連する故障、長期信頼性のリスクも削減されます。
FR-4 PCB上でフラックスを使用した適切な濡れ性と、フラックスなしでの酸化を比較した顕微鏡はんだ接合部写真
電子機器のはんだ付けに最適なフラックスとは?
すべての電子機器のはんだ付けに万能の「最適」フラックスは存在しません。最適な選択は、実装方法、信頼性クラス、クリーニング要件によって異なります:
● SMT大量生産(標準PCBA) → ノークリーンフラックス(REL0 / ORL0)
安定した残渣、高歩留まり、後クリーニング不要。
● 高信頼性実装(IPCクラス3) → 水溶性フラックス+必須クリーニング
最低のイオン汚染、医療、航空宇宙、軍用電子機器に最適。
● 手作業はんだ付け&リワーク → ロジンフラックス(ROL)または粘着フラックス
酸化したパッドや部品リードに対して強力なアクティビティと優れた濡れ性。
重要なポイント:
電子機器のはんだ付けに最適なフラックスとは、最も攻撃的な配合ではなく、プロセス能力と長期信頼性要件を満たすものです。
電子機器はんだ付けで使用される一般的なフラックスの種類
#1 ロジンフラックス(RO, ROL)- 伝統的で信頼性が高い
組成:イソプロピルアルコールまたはエタノールキャリアに15-25%のロジン固形分。
アクティベーション範囲:275-315°C
残渣:琥珀色、粘着性、非腐食性
最適用途:プロトタイプ手作業はんだ付け、スルーホール実装、リワーク作業で残渣が目立っても問題ない場合。イソプロピルアルコール(濃度>90%)で簡単に除去可能。
制限事項:自動化された大量生産には適さない;コンフォーマルコーティングの密着を妨げる可能性がある。
#2 ノークリーンフラックス(REL0, ORL0)- SMTの業界標準
ノークリーンフラックスは、現代の電子製造で支配的な技術であり、最小限で電気的に安全な残渣を残すように設計されています。
技術仕様:
● 固形分含量:2-5%(ロジンでは15-25%)
● リフロー後SIR:>1×10¹¹オーム(IPCクラス3を超える)
● イオン汚染:<0.5 μg/cm² NaCl換算
● 可視残渣:透明から薄い琥珀色、非粘着性
現代のノークリーン配合は、リフローはんだ付け中に無害な化合物に分解する独自のアクティベーターブレンドを使用しており、pKa>4.5の弱有機酸と、金属イオンをカプセル化するキレート剤を含んでいます。
フラックス塗布効果を比較したPCB組立写真:過剰な残渣、最適なノークリーン、不十分なフラックス被覆
#3 水溶性フラックス(ORシリーズ)- 最大アクティビティ、最大クリーニング
アクティベーター化学:強力な有機酸(アジピン酸、グルタル酸、クエン酸)
アクティビティレベル:高から非常に高
必須要件:2-4時間以内の水洗クリーニング
最適用途: BGA リワーク、経年部品、OSP仕上げ、酸化が激しい表面で酸化物除去が重要な場合。
クリーニングパラメータ:
● 抵抗率>5 MΩ・cmの脱イオン水を50-70°Cで使用
● クリーニング時間:攪拌付き3-5分
● 最終すすぎ:>10 MΩ・cmの水で実施
#4 SMTリワーク用粘着フラックス – 付着と配置制御
重要仕様:
● 粘度:室温で50,000-150,000 cps
● 粘着時間:25°C、50% RHで4-8時間
● 部品保持力:部品あたり5-15グラム力
粘着強度は輸送振動に耐えながら、ピックアンドプレースノズルのクリーニングを制御されたチキソトロピー挙動で可能にしなければならない。
粘着フラックスで配置された表面実装0402部品で、リフロー前の付着を示すPCB
電子機器のはんだ付けに最適なフラックスの選び方
手作業はんだ付け vs SMT実装
電子機器のはんだ付けに最適なフラックスは、プロセスが手作業はんだ付けか自動SMT実装かによって大きく異なります。加熱の均一性、フラックスアクティベーション時間、残渣許容度が大きく異なるためです。
手作業はんだ付け(プロトタイピング&リワーク)
手作業はんだ付けでは、不均一な加熱、可変の滞留時間、一貫性のない熱結合が伴います。そのため、フラックスは強力な酸化物除去を提供し、より広いプロセスウィンドウで活性を維持しなければなりません。
主な要件:
● 中〜高アクティビティ
● 長いオープン時間
● 繰り返し再加熱でも安定した濡れ性
このため、ロジンベースフラックス(ROL / ROM)や粘着フラックスが、手作業はんだ付け電子機器、特にPCBプロトタイピングやBGA/QFNリワークで最適な選択肢となります。残渣が目立ちますが、オペレータのばらつきに対する許容度が高いです。
SMT実装(リフローはんだ付け)
SMTはんだ付けでは、制御されたリフロープロファイルを使用し、フラックスアクティビティをはんだ溶融と酸化物還元に正確に合わせる必要があります。過度のアクティビティは残渣リスクとリフロー後のクリーニング要件を増やします。
大量SMT生産では、電子機器のはんだ付けに最適なフラックスは通常以下の特徴を持ちます:
● IPC J-STD-004に準拠した低アクティビティ(L0)
● 電気的に無害、最小限の残渣
● リフロープロファイル全体で安定した性能
その結果、ノークリーンフラックスシステム(ORL0 / REL0)が現代のSMT実装で支配的となり、高歩留まり、クリーニング削減、IPCクラス1およびクラス2実装への適合を可能にしています。
部品タイプと実装密度
| 部品カテゴリ | ピッチ/サイズ | 主要フラックス選択 | 重要パラメータ |
|---|---|---|---|
| 標準SMD(0805, 0603) | ≥1.0mm | REL0 ノークリーン | 標準タイプ3ペースト |
| ファインピッチQFP | 0.5mm | REL0、低ハロゲン | タイプ4ペースト、4ミルステンシル |
| 超ファインピッチCSP | 0.4mm | 特殊低残渣 | タイプ5ペースト、ナノコートステンシル |
| BGA/LGA(量産) | 各種 | REL0、低ボイド配合 | 窒素リフロー推奨 |
| BGAリワーク | 各種 | ORL0 水溶性 | 積極的なクリーニング必須 |
| スルーホール(ウェーブ) | 該当なし | ROM0, REM0 | フォームまたはスプレー塗布 |
パッケージ別フラックス推奨
ピッチ0.5mm以下の部品実装では、固形分含量2%以下の超低残渣配合と、同じ粒径のはんだ粉末、レーザー切断ステンシル、電解研磨開口部の使用を推奨します。
はんだ合金との互換性
鉛フリー(SAC合金):SAC305およびSAC405は、217-220°Cの液相線温度に対応し、ピーク温度(245-255°C)で有効な熱安定性とアクティベーターを備えたフラックス配合を必要とします。
低温合金:Sn42Bi58(138°C液相線)は、130-165°Cのアクティベーション範囲と低い熱バジェットを持つ特別に配合されたフラックスを要求します。
応用タイプ、クリーニング要件、ピッチ、信頼性クラスに基づくフラックス選択
IPC信頼性クラス要件
IPCクラス3(高信頼性):医療、航空宇宙、軍用電子機器などの高信頼性用途では、フラックス配合は通常ハロゲンフリーであり、85°C/85% RHで168時間というIPC J-STD-004 SIRテスト条件を通過し、最終絶縁抵抗が通常1×10¹¹オームを超えます。
さらに、リフロー後のイオン汚染レベルは、長期の電気化学的移行リスクを最小限に抑えるため、通常1.0 μg/cm² NaCl換算以下が指定されます。
自動車(AEC-Q規格):自動車実装は、150°Cで最大1000時間の高温保存寿命(HTSL)や、-40°Cから+125°Cの1000サイクル以上の温度サイクリングを含むAEC-Q環境ストレスプロファイルに対して評価されます。
自動車SMTプロセスで使用されるフラックス残渣は、長期の熱および湿度ストレス下で化学的に安定し電気的に無害のままで残り、絶縁劣化や腐食を回避しなければなりません。
IPC J-STD-004規格は、フラックス組成と性能特性に基づいた体系的な分類を提供します。
| コード | 基材 | アクティビティレベル | ハロゲン含量 | 一般的応用 |
|---|---|---|---|---|
| ROL0 | ロジン | 低 | <0.05% | 一般手作業はんだ付け、スルーホール |
| ROM0 | ロジン | 中 | <0.05% | スルーホール、選択はんだ付け |
| REL0 | 樹脂(合成) | 低 | <0.05% | SMTノークリーン、ファインピッチ |
| REM0 | 樹脂 | 中 | <0.05% | ウェーブはんだ付け、一般SMT |
| ORL0 | 有機(水溶性) | 低 | <0.05% | クリーン応用、BGA |
| ORH0 | 有機 | 高 | <0.05% | リワーク、激しく酸化した表面(後クリーニング必須) |
アクティビティレベル:
業界適合テストで観測される典型的なSIR性能範囲:
● 低(L):SIR値>1×10¹¹オーム、最小限の酸化物除去、新鮮な表面に最適
● 中(M):SIR値>1×10¹⁰オーム、業界標準、性能と信頼性のバランス
● 高(H):SIR値>1×10⁸オーム、積極的なクリーニング必須、困難な条件下で使用
JLCPCBの標準SMT実装 プロセスは、後クリーニング操作を必要とせずにIPCクラス2およびクラス3要件を満たす、慎重に選択されたREL0ノークリーンはんだペースト配合を使用します。
フラックス化学の理解と、電子機器はんだ付けでのフラックスの働き
フラックスありの良好なはんだ接合部と、フラックスなしの不良接合部の比較
フラックス作用の科学
フラックスは、接合部信頼性に大きく影響する3つの主要な役割をはんだ付け中に果たします:
● 酸化物除去:アクティベーター化合物は、銅酸化物(CuO、Cu₂O)や錫酸化物(SnO、SnO₂)の化学還元を助ける
● 酸化防止:熱サイクル中の再酸化を防ぐ保護バリアの形成
● 表面張力変調:界面張力を約480 mN/mから300-350 mN/mに低下させ、濡れ性を改善
フラックスの熱アクティベーションは、特定のステップで発生します。溶媒の蒸発は約150-180°Cで始まり、アクティブ成分をより濃縮します。200-250°Cの温度で、ダンパーは表面酸化物を攻撃し化学反応で還元します。最大アクティビティは、各フラックスタイプで異なる非常に狭い温度範囲で発生します。
| はんだ合金 | 液相線温度 | 最適フラックスアクティベーション範囲 | 推奨フラックスタイプ |
|---|---|---|---|
| Sn63Pb37(共晶) | 183°C | 175-210°C | ROL0, ROL1 |
| SAC305(鉛フリー) | 217-220°C | 210-245°C | REL0, ORL0 |
| SAC405 | 217-219°C | 210-245°C | REL0, ノークリーン |
| Sn42Bi58(低温) | 138°C | 130-165°C | ROL0, 特殊低温 |
一般的はんだ合金に対するフラックスアクティベーション温度
はんだ付け中の温度ゾーンと化学反応を示す3段階フラックスアクティベーションプロセス
主要化学成分とアクティビティレベル
ロジンベースアクティベータ:天然ロジンはアビエチン酸(C₁₉H₂₉COOH)と関連ジテルペン化合物を含む。カルボン酸基(-COOH)は、はんだ付け温度にぴったり一致する活性化エネルギー要件で、主要な酸化物還元剤として機能する。
有機酸系:この場合に使用される水溶性フラックスは、アジピン酸(pKa 4.43)、クエン酸(pKa 3.13)、コハク酸(pKa 4.21)などの強力な有機酸を利用する。酸の強さ(pKa値)はフラックスアクティビティに直接比例する—低いpKa値はより強力な酸に対応し、より高速な酸化物除去が可能だが、同時に高い腐食リスクを伴う。
ハロゲン含量:ハロゲン化合物(塩化物や臭化物など)はフラックスアクティビティを大幅に高めるが、現代のノークリーン配合では、湿潤環境での電気化学的移行や樹枝状成長を回避するため、最大0.05%という非常に低いハロゲン含量となっている。
一般的なフラックス関連はんだ付け欠陥と修正方法
| 欠陥 | 目視指標 | フラックス関連根本原因 | 修正処置 |
|---|---|---|---|
| 冷間接合 | くすんだ、粒状の外観 | 不十分なアクティベーション温度 | プロファイルを確認、アクティビティレベルを上げる |
| はんだボール | 接合部近くの<0.5mm球体 | 過剰な水分またはフラックス量 | PCBをベーク、ステンシル開口部を最適化 |
| ブリッジング | 隣接パッドを結ぶはんだ | 過剰塗布、不適切な粘度 | 開口比を0.6-0.7に減少 |
| 非濡れ性 | パッド上のはんだ玉 | 不適切なアクティビティまたは汚染 | 中/高アクティビティに上げる |
| BGAボイディング | X線で>25%ボイド面積 | 過剰なフラックス揮発分 | 低ボイド配合を選択、プロファイルを最適化 |
| 白色残渣 | 結晶性白色堆積物 | 不完全なフラックス分解 | ソーク時間を90-120秒に延長 |
白色残渣防止:リフロープロファイルは、ソークゾーンを長く(150-180°Cで90秒)最適化し、ピーク温度を鉛フリーの場合235-245°Cに上げ、湿度の低い環境(<60% RH)で冷却すべきです。
顕微鏡はんだ付け 欠陥:冷間はんだ接合、はんだボール、ブリッジング、非濡れ性、許容接合、PCB上の白色残渣
結論
適切なフラックスを選択することは、部品タイプ、はんだ合金組成、信頼性要件、プロセス能力など、関与するすべての要因を考慮する必要があるため、大変な作業です。IPC J-STD-004分類は共通の理解を保証するツールであり、化学を理解することでより良い意思決定が可能になります。
手作業はんだ付けとプロトタイピングでは、性能に関してROL0ロジンフラックスが最適な選択肢です。生産環境では、クリーニングを必要とせず信頼性要件を満たすREL0ノークリーン配合が使用されます。困難な応用では、徹底的な後クリーニングとともに水溶性高アクティビティフラックスが必要な場合があります。
最適なフラックス塗布と実証済みプロセスパラメータを備えたプロフェッショナルグレードのPCBAサービスをお探しの方は、JLCPCBのSMT実装能力が一貫した高品質の結果を得る鍵です。JLCPCBは、最先端のはんだペースト管理システム、窒素リフロー能力、徹底した品質テストにより、最も厳格な仕様にも適合する実装を保証します。

はんだフラックスに関するFAQ
Q1. 配管用フラックスを電子機器はんだ付けに使用できますか?
決して配管用フラックスを電子機器に使用しないでください。配管用フラックスは、10-30%濃度の塩化亜鉛や塩化アンモニウムなどの強力な腐食性無機酸を含んでおり、数日以内にPCBトレースに壊滅的な腐食を引き起こします。電子機器用フラックスは、完全に分解する(ノークリーン)または容易に除去できる(水溶性)よう、慎重にバランスの取れたアクティベーターを使用します。
Q2. なぜ私のはんだペーストはステンシル印刷後に潰れるのですか?
潰れはレオロジー問題を示しています:十分なチキソトロピーがない、ペースト温度が高すぎる(>25°C)、または印刷速度が過剰です。ペーストを20-25°Cに維持し、粘度を150-250 Pa・sで確認し、ファインピッチではゼロスナップオフ間隔を使用し、ピッチ<0.5mmではタイプ4ペーストを選択してください。
Q3. ノークリーンフラックス残渣が信頼性問題を引き起こしているかどうかをどう知りますか?
IPC-TM-650に従ってSIRテストを実施:85°C/85% RHで100V DCを168時間印加します。合格基準:>1×10⁸オーム(クラス2)、>1×10⁹オーム(クラス3)。実地指標には、湿度での機能故障、目視可能な腐食、樹枝状成長、またはコーティングはがれが含まれます。
Q4. フラックス欠陥を最小限に抑える鉛フリーはんだの最適なリフロープロファイルは何ですか?
SAC305用:予熱(25-150°Cを1-2°C/秒で60-90秒)、ソーク(150-180°Cで90-120秒—フラックスアクティベーションに重要)、リフロー(液相線上で60-90秒)、ピーク(245-255°Cで10-30秒)。ボイドが気になる応用ではソークを120秒に延長します。
学び続ける
プロ並みのはんだごて先の掃除法:必要な道具、手順、コツ
電子製造の世界では、最も簡単なDIYプロジェクトから複雑な航空宇宙プロトタイピングに至るまで、はんだごてのこて先(または「ビット」)は最も重要なインターフェースです。これは、発熱体からはんだ接合部へエネルギーを伝達する熱チェーンの最終リンクです。それにもかかわらず、作業台で最も見落とされがちな工具でもあります。 多くのエンジニアは、はんだステーションの品質(ワット数、温度安定性、立ち上がり時間)を重視する一方で、こて先自体の状態を無視しています。酸化した、ピットができた、または汚れたこて先は熱的障壁を作り出します。ステーションがいかに高価であっても、こて先が適切に濡れなければ、熱伝達は非効率となり、不良接合とフラストレーションの原因となります。 このガイドでは、はんだごてのこて先を正しく清掃する方法を詳しく示します。見た目を光沢にするだけでなく、効率的な熱伝達を回復し、こて先の早期劣化を防ぐための方法です。 はんだごてのこて先形状の比較:円錐形、ベveled、チゼルタイプが異なる熱接触面積を示しています。 注意:すぐに答えを知りたい場合は、以下のステップバイステップの清掃セクションにジャンプしてく......
はんだ付け用フラックスとは?種類・用途・使い方を徹底解説
はんだ付け用フラックスは、金属表面の酸化物を除去し、はんだの流動性(ぬれ性)を向上させ、加熱中の再酸化を防止する化学洗浄剤です。電子機器やPCB実装において、強固で信頼性の高い電気的接続を形成するために使用されます。 断線した配線の修理でも、プリント基板(PCB)の組み立てでも、良好なはんだ接合を形成することが重要です。はんだ付け用フラックスは、金属表面を洗浄し、はんだの流動性を高め、加熱中の酸化を防ぐという重要な役割を果たします。 本記事では、はんだ付け用フラックスとは何か、なぜ必要なのか、どのような化学的作用を持つのか、どのような種類があるのか、さらに電子機器の修理やPCB実装で正しく使用する方法について解説します。 はんだ付け用フラックスとは はんだ付けに使用するフラックスとは、松脂由来のロジンや合成材料などから作られ、はんだ付けの前および作業中に使用される化合物です。部品の端子やPCBパッドの金属表面を清浄化し、溶融はんだと良好に接合できる状態に整えます。 電子機器のはんだ付けにフラックスが不可欠な理由 金属を空気にさらすと、表面には目に見えない酸化皮膜が自然に形成されます。はんだは酸化し......
環境試験入門:温度・湿度・塩霧試験を想定した電子工作基板の設計
作成した基板を屋外や工場、沿岸地域など過酷な環境で長く使うためには、設計段階で環境試験を想定した対策を入れておくことが重要です。本記事では、代表的な環境試験である「温度試験」「湿度試験」「塩霧試験」を中心に、初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、基板設計で押さえるべきポイントと、実務的な対策を解説します。 この記事の対象と目的 対象は電子工作初心者から中級者で、屋外機器や産業用途などで基板を使う予定がある方です。目的は、各種環境ストレスが基板に与える影響を理解し、設計上の具体的な対策(材料選定、レイアウト、保護処理、試験準備)を実装できるようにすることです。 環境試験の種類と基礎知識 温度試験とは 温度試験は高温や低温、あるいは温度の急変化に基板や部品が耐えられるかを確認する試験です。温度変化により材料の熱膨張差(ねつぼうちょうさ:異なる材料が温度で伸び縮みする量の差)が生じ、はんだ割れや部品の剥離、コネクタの接触不良を引き起こすことがあります。温度サイクル試験や高温保存試験など、目的に応じた試験方法が用意されています。試験規格としては国内ではJIS、国際規格ではIECなどが参照されます。......
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ 表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。 逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。 本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。 図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。 SMD LEDの極性とは? LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。 アノードとカソードの説明 SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があり......
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド このチュートリアルでは、特別に設計されたPCBA(プリント基板実装)上にArduino Nanoモジュールを搭載した二輪Bluetooth RCカーの、完全なエンジニアリングと実装を詳しく解説します。 多くのホビーヤーはブレッドボード上でジャンパワイヤを使ってモーターやBluetoothモジュールを配線することから始めますが、この方法は接続の脱落や信号ノイズの問題が起きやすいです。このガイドでは、プロフェッショナルなメインボードの設計方法を学ぶことで、そうした問題を解決します。 主な設計特徴: ● コントローラ: Arduino Nanoをプラグインモジュールとして使用。 ● 駆動システム: 差動駆動用に設定された2個のN20 DCギアモーター。 ● ドライバ: 表面実装TB6612FNG MOSFETベースドライバ。 ● 製造: 信頼性のためにプロフェッショナルに実装された [PCB実装サービス → JLCPCB PCBA]。 ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する 差動......
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション プロトボードは、回路の試作と実験のためのプラットフォームを提供することで、電子機器の世界において重要な役割を果たしています。プロトボードには、はんだ付けタイプとソケットタイプの2つの主要な種類があります。それぞれのタイプには独自の利点と考慮事項があります。この記事では、これら2つのプロトボードの違い、それぞれの特徴、最適な使用例について探ります。利用可能なオプションを理解することで、回路試作のニーズに合わせて賢明な判断ができます。 はんだ付けプロトボード: はんだ付けプロトボードは、その名の通り、部品を接続するにはんだ付けが必要です。これらのプロトボードは通常、部品をはんだ付けするための予め穴が開いたパッドが配置されています。以下に考慮すべき重要なポイントを示します。 利点: 耐久性と安定性:はんだ付けされた接続は、振動や動きに対する頑強さで知られています。 永久回路設計:はんだ付けプロトボードは、長期的な安定性と信頼性が求められる回路の作成に最適です。 高周波アプリケーションに適している:はんだ付け接続は信号の整合性に優れ......