PCBおよびSMT実装におけるフィジューシャルマーク:精度と設計ルールの完全ガイド
1 min
- フィジューシャルマークとは?
- フィジューシャルマークの種類と階層:グローバル・ローカル・パネル
- フィジューシャルマークの必須設計ガイドライン
- フィジューシャルマークを誤って設計すると?
- JLCPCBのSMT実装サービスがDFMを活用して高精度を実現
- まとめ
- フィジューシャルマークに関するFAQ
最新のプリント基板(PCB)は複雑で、0.4 mmピッチのボール・グリッド・アレイ(BGA)、0201サイズのチップ部品、微細ピッチのQFN(Quad Flat No-Lead)パッケージといった高密度部品を実装しています。この高度な製造環境では、マイクロメートル単位の実装精度を達成することが不可欠です。
自動化製造における大きな課題は、1時間に数千個の部品を扱う実装機が、いかにしてPCBを正確に位置特定するかです。コンベア上の基板は理論上の完璧な位置に来ることはなく、わずかな物理的オフセット(水平・垂直シフト、回転歪み)が常に生じます。微細ピッチ部品では0.1 mmの誤差でも実装不良を招きます。
フィジューシャルマークはSMT実装に的確なソリューションを提供します。これらの精密な円形銅パッドは、ビジョンシステムにとって“GPS座標”の役割を果たし、はんだペースト塗布や部品実装前の基板位置合わせに必須の基準点となります。
本記事は、フィジューシャルマークの機能・種類・ flawless なSMT実装に不可欠な標準設計ルールを網羅した技術ガイドです。この精度は堅牢な設計と高度な製造を要します。高品質PCB実装サービス(例:JLCPCB)は、製造性設計(DFM)の原則を用いてデジタル設計から完全に実装された製品を生み出します。
フィジューシャルマークとは?
フィジューシャルマークは、PCB表面に設けられた特定の高コントラストで非ドリルの基準点です。ステンシルプリンタ、ピック&プレース(PnP)機、AOIシステムといった自動SMT装置の機械ビジョンに認識されることを唯一の目的として設計されています。
各種表面実装部品と3つの円形フィジューシャルマーク(MARK1・MARK2・MARK3)をコーナーに配置したプリント基板(PCB)。
フィジューシャルマークによるビジョン位置合わせ・補正の仕組み
フィジューシャルマークは、CADデータの理想的なデジタル世界と生産ラインの現実の物理世界を橋渡しします。補正プロセスをステップごとに見てみましょう:
1. 基板ロード: PCBをマシン(例:ステンシルプリンタ)に装填。
2. 期待位置: カメラがGerber/セントロイドファイルで定義された1番目のフィジューシャルの予想位置へ移動。
3. 実際位置: カメラが画像を取り、フィジューシャルの正確な中心を認識し(X,Y)座標を記録。
4. 繰り返し: 2番目・3番目のフィジューシャルでも同様に実施。
5. オフセット算出: マシンが期待座標と実座標を比較し、X軸・Y軸・回転オフセットを正確に計算。
最後に、その基板専用の補正行列を全体実装プログラムに適用します。
これにより、すべての部品が理論位置ではなく実際位置を基準に実装され、歪みやシフトを補償します。
フィジューシャルマークの種類と階層:グローバル・ローカル・パネル
真のDFMエキスパートを示すには、すべてのフィジューシャルが同じ目的を持つわけではないことを理解する必要があります。位置合わせは、異なる種類の誤差に対応する階層で行われます。
グローバル・フィジューシャルマーク
● 目的: 基板全体をマシン座標系に合わせ、コンベア上の全体位置・回転を補正。
● 配置: 最低2個だが3個推奨。L字配置(例:近接(0,0)、(X,0)、(0,Y))で、可能な限り離して精度を最大化。
● なぜ3個? 2個でもX/Y/回転補正は可能だが、3個で明確な位置決めができ、製造時の基板伸縮誤差も検出可能。
● 要件: 両面SMT実装では、両面にグローバル・フィジューシャルが必須。
ローカル・フィジューシャルマーク
● 目的: 0.5 mm以下ピッチのBGA/QFP/QFNといった高精度部品の位置合わせを補正。
● グローバルだけでは不十分な理由: FR-4基板材は完全に安定しておらず、製造・リフローで僅かに反り・伸縮します。大きな基板では100 ppmの歪みでも端の部品で0.01 mmの誤差となり、微細ピッチ部品でショートを起こします。
● 機能: まずグローバル・フィジューシャルで基板位置を取り、次にカメラを該当部品へ移動し、実装直前にローカル・フィジューシャルで高精度補正を行う。
● 配置: 通常、部品ランドパターンの対角に2個配置。
コーナーに3個のグローバル・フィジューシャルと、QFA部品用に2個のローカル・フィジューシャルを配置したPCB設計ファイル。
パネル(アレイ)・フィジューシャルマーク
● 目的: 複数のPCBを1枚のパネル(アレイ)として生産する際の製造工程で使用。
● 配置: 個別基板上ではなく、アレイを囲む“ツーリングレール”または“廃棄枠”に配置。
● 機能: ステンシル印刷・ピック&プレースなど重要工程でパネル全体を位置合わせ。その後、個別基板のグローバル・フィジューシャルで更に精密に合わせる場合もある。
パネル全体の位置合わせ用パネル・フィジューシャル、基板ごとのグローバル・フィジューシャル、部品用ローカル・フィジューシャルを示すPCBパネライゼーション図。
フィジューシャルマークの必須設計ガイドライン
フィジューシャルマークは、ビジョンシステムが明確かつ曖昧さなく検出できて初めて有効です。業界標準の設計を守ることが信頼性の高い実装に不可欠です。
形状とサイズ
● 形状: ビジョンシステムの世界標準は実心円。向きに関係なく中心を容易に算出できる。正方形・ひし形・十字など複雑形状は避け、信頼性・効率が低下する。
● サイズ: 一般的かつ信頼できる標準は、直径約1.0 mm(40 mil)の銅パッド。
はんだマスク開口
● ルール: フィジューシャルは裸銅で、はんだマスクがかかってはならない。
● 要件: はんだマスク開口はフィジューシャルパッド直径の2倍以上。1.0 mmパッドなら2.0 mm以上が理想。
● 理由: 光沢銅マークの周囲に裸基板(緑のFR-4など)の高コントラストリングを作り、カメラ識別を容易にする。
銅逃げ(クリアランス)
● ルール: フィジューシャルパッド周囲に“キープアウト”エリアを設定。サイズははんだマスク開口と同径(例:2.0 mm)とする。
● 理由: 近接する反射銅(トレース・プレーン・ビア・文字)がないクリアゾーンを確保し、ビジョンシステムの中心誤認を防ぐ。
1 mm銅パッド、2 mmはんだマスク、2 mm銅逃げの寸法を示すフィジューシャルマーク設計仕様。
基板端からの最小距離
● ルール:フィジューシャルマーク(クリアランス含む)と基板端の間に最低3.35 mmのクリアランスが必要。
● 理由: コンベアのクランプ・レール・治具でフィジューシャルが隠れないよう確保するため。
フィジューシャルマーク(クリアランス含む)と基板端の最小距離3.5 mmが必要。
表面仕上げ
PCBの表面仕上げはビジョンシステムの読み取り精度に影響します。JLCPCBは複数の仕上げを提供しており、実装に最適な選択が可能です。
● 高精度推奨: フラットで反射の少ないENIG(無電解ニケル/置換金)またはOSPが最適。均一で平坦な表面によりビジョンシステムが中心を最大精度で算出。0.4 mmピッチBGAといった極微細部品には推奨。
● 標準・コスト重視: JLCPCBが鉛入り/無鉛で提供するHASL(ホットエア・レベリング)は一般的で信頼性があります。ただし、HASLはパッドに僅かな凹凸と反射を残すため、超高精度用途では完全に平坦なENIGに比べて読み取りがやや難しくなります。標準SMT設計には十分です。
フィジューシャルマークを誤って設計すると?
正しいフィジューシャルを入れないことは最も多いDFMエラーの1つです。結果は即座にコストがかかります:
1. 実装却下: 製造業者はジョブを保留にします。自動SMTラインは有効な基準点なしでは動作できません。
2. はんだペースト位置ずれ: ステンシルプリンタが最初にフィジューシャルを使用します。この段階でずれるとはんだペーストがパッド外に塗布され、欠陥が必然となります。
3. 半田付け不良: ずれたはんだペーストは次を直結して引き起こします:
- はんだブリッジ: 微細ピッチパッド間にペーストがブリッジしてショート。
- 開放: はんだペーストがパッドを完全に覆わず接続不良。
- トムブストーニング: チップ部品の一方パッドだけペースト量が適正で、他方が不足しリフローで“墓石”のように立ち上がる。
4. 部品実装ずれ: ずれた実装はシフト/回転部品を生む。パッドが隠れたBGA/QFNではX線検査がないと検出できない致命的不良。
位置合わせ不良による一般的SMT実装欠陥:トムブストーニング、微細ピッチICのはんだブリッジ。
これらの問題はDFMの重要さを示しており、高度なPCB実装メーカーと組むことで大きなアドバンテージとなります。JLCPCBのSMT実装サービスは生産前にフィジューシャルエラーを検出する自動DFMチェックを組み込んでおり、手戻りと遅延を回避します。JLCPCBは無料オンラインDFMツールも提供。
JLCPCBのSMT実装サービスがDFMを活用して高精度を実現
適切に設計されたフィジューシャルは“製造性設計”に不可欠で、プロジェクト要求をSMT実装ラインに明確に伝えます。
JLCPCBでは、お客様の設計DFM機能をSMT実装プロセスで活かします:
● 高度ビジョンシステム: 高速ビジョンシステムが搭載されており、フィジューシャルマークを自動検出・補正。01005サイズ部品まで高精度実装を可能に。
● 自動DFM解析: Gerber/セントロイドファイルをアップロードすると、即座にDFMレビューを実施し、生産前に典型的なミスを捕捉。
● 統合品質管理: ステンシル印刷→ピック&プレース→最終AOIまで一貫した高精度で、最高歩留りと信頼性を実現。
些細な設計ルールの見落としで壮大なプロジェクトが台無しになることはありません。これらのフィジューシャル設計ルールを守ることで、自動SMTプロセスに対応した基板が完成します。
高精度実装でPCB設計を形にしたいですか?今すぐSMTプロジェクトの見積もりを取得してください。
まとめ
フィジューシャルマークは、自動SMT実装を行うPCBにとってオプションではなく必須です。CADデータのデジタル精度と物理製造プロセスをつなぐ重要な役割を果たします。設計に数分かけて3個のグローバル・フィジューシャルと必要なローカル・フィジューシャルを正しく組み込むだけで、大きな遅延、高コストの手戻り、悲惨な実装不良を防げます。
これらDFM原則の理解は、単なるPCB設計にとどまらず、歩留りの高い生産ランを確実にするための不可欠な要素です。設計完了後は、JLCPCBの信頼できるコスト効率に優れたSMT実装サービスで精度を検証してください。
フィジューシャルマークに関するFAQ
Q1:片面基板でもフィジューシャルマークは必要?
はい。片面実装でもその面にグローバル・フィジューシャルが必要です。ステンシルプリンタ(はんだペースト塗布)もピック&プレースも、作業前に基板位置合わせを行うためです。
Q2:ビアやツーリングホールをフィジューシャルに使える?
いいえ。ツーリングホールは物理的取付穴で光学的に精密ではなく大きすぎます。ビアもはんだマスクでテント(被覆)されたり詰められたりし、アニュラリングは信頼できるターゲットではありません。専用の円形銅パッドを必ず使用し、適切なはんだマスク開口を設けてください。
Q3:KiCad/Altium/Eagle/EasyEDAには“fiducial”部品があるが、それで十分?
はい。CADソフトのライブラリに含まれるフィジューシャル部品を使うことを推奨します。これらは通常IPC準拠(例:1 mmパッド、2 mmマスク開口)に設定されており、はんだマスクでテントされないよう保証されています。
Q4:フィジューシャルにシルク印刷をかぶせてもよい?
いいえ。フィジューシャルマーク上にシルク印刷を置いてはいけません。フィジューシャルは裸銅(表面仕上げ済み)で、はんだマスク開口が必要です。シルクインクはカメラ視界を遮り、コントラストを破壊し、フィジューシャルを使用不能にします。
Q5:基板が極端に小さくグローバル・フィジューシャルスペースがない場合は?
ウェアラブルなど極小基板でよくある問題です。この場合パネライゼーション(複数小基板を大パネルに配置)を活用します。大パネルはツーリングレールに“パネル・フィジューシャル”を置き実装機が位置合わせします。パネル単位の位置合わせに加え、個別基板の微細ピッチ部品には可能な限りローカル・フィジューシャルを配置することを推奨します。
Q6:円形や異形PCBではフィジューシャルをどこに配置すべき?
高精度実装のため、3つのグローバル・フィジューシャルを基板外縁に配置します。0°・90°・180°程度、非対称かつ非直線の“L”字配置とし、マシンが基板中心と回転を明確に認識できるようにします。
学び続ける
プロ並みのはんだごて先の掃除法:必要な道具、手順、コツ
電子製造の世界では、最も簡単なDIYプロジェクトから複雑な航空宇宙プロトタイピングに至るまで、はんだごてのこて先(または「ビット」)は最も重要なインターフェースです。これは、発熱体からはんだ接合部へエネルギーを伝達する熱チェーンの最終リンクです。それにもかかわらず、作業台で最も見落とされがちな工具でもあります。 多くのエンジニアは、はんだステーションの品質(ワット数、温度安定性、立ち上がり時間)を重視する一方で、こて先自体の状態を無視しています。酸化した、ピットができた、または汚れたこて先は熱的障壁を作り出します。ステーションがいかに高価であっても、こて先が適切に濡れなければ、熱伝達は非効率となり、不良接合とフラストレーションの原因となります。 このガイドでは、はんだごてのこて先を正しく清掃する方法を詳しく示します。見た目を光沢にするだけでなく、効率的な熱伝達を回復し、こて先の早期劣化を防ぐための方法です。 はんだごてのこて先形状の比較:円錐形、ベveled、チゼルタイプが異なる熱接触面積を示しています。 注意:すぐに答えを知りたい場合は、以下のステップバイステップの清掃セクションにジャンプしてく......
はんだ付け用フラックスとは?種類・用途・使い方を徹底解説
はんだ付け用フラックスは、金属表面の酸化物を除去し、はんだの流動性(ぬれ性)を向上させ、加熱中の再酸化を防止する化学洗浄剤です。電子機器やPCB実装において、強固で信頼性の高い電気的接続を形成するために使用されます。 断線した配線の修理でも、プリント基板(PCB)の組み立てでも、良好なはんだ接合を形成することが重要です。はんだ付け用フラックスは、金属表面を洗浄し、はんだの流動性を高め、加熱中の酸化を防ぐという重要な役割を果たします。 本記事では、はんだ付け用フラックスとは何か、なぜ必要なのか、どのような化学的作用を持つのか、どのような種類があるのか、さらに電子機器の修理やPCB実装で正しく使用する方法について解説します。 はんだ付け用フラックスとは はんだ付けに使用するフラックスとは、松脂由来のロジンや合成材料などから作られ、はんだ付けの前および作業中に使用される化合物です。部品の端子やPCBパッドの金属表面を清浄化し、溶融はんだと良好に接合できる状態に整えます。 電子機器のはんだ付けにフラックスが不可欠な理由 金属を空気にさらすと、表面には目に見えない酸化皮膜が自然に形成されます。はんだは酸化し......
環境試験入門:温度・湿度・塩霧試験を想定した電子工作基板の設計
作成した基板を屋外や工場、沿岸地域など過酷な環境で長く使うためには、設計段階で環境試験を想定した対策を入れておくことが重要です。本記事では、代表的な環境試験である「温度試験」「湿度試験」「塩霧試験」を中心に、初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、基板設計で押さえるべきポイントと、実務的な対策を解説します。 この記事の対象と目的 対象は電子工作初心者から中級者で、屋外機器や産業用途などで基板を使う予定がある方です。目的は、各種環境ストレスが基板に与える影響を理解し、設計上の具体的な対策(材料選定、レイアウト、保護処理、試験準備)を実装できるようにすることです。 環境試験の種類と基礎知識 温度試験とは 温度試験は高温や低温、あるいは温度の急変化に基板や部品が耐えられるかを確認する試験です。温度変化により材料の熱膨張差(ねつぼうちょうさ:異なる材料が温度で伸び縮みする量の差)が生じ、はんだ割れや部品の剥離、コネクタの接触不良を引き起こすことがあります。温度サイクル試験や高温保存試験など、目的に応じた試験方法が用意されています。試験規格としては国内ではJIS、国際規格ではIECなどが参照されます。......
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ 表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。 逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。 本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。 図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。 SMD LEDの極性とは? LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。 アノードとカソードの説明 SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があり......
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド このチュートリアルでは、特別に設計されたPCBA(プリント基板実装)上にArduino Nanoモジュールを搭載した二輪Bluetooth RCカーの、完全なエンジニアリングと実装を詳しく解説します。 多くのホビーヤーはブレッドボード上でジャンパワイヤを使ってモーターやBluetoothモジュールを配線することから始めますが、この方法は接続の脱落や信号ノイズの問題が起きやすいです。このガイドでは、プロフェッショナルなメインボードの設計方法を学ぶことで、そうした問題を解決します。 主な設計特徴: ● コントローラ: Arduino Nanoをプラグインモジュールとして使用。 ● 駆動システム: 差動駆動用に設定された2個のN20 DCギアモーター。 ● ドライバ: 表面実装TB6612FNG MOSFETベースドライバ。 ● 製造: 信頼性のためにプロフェッショナルに実装された [PCB実装サービス → JLCPCB PCBA]。 ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する 差動......
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション プロトボードは、回路の試作と実験のためのプラットフォームを提供することで、電子機器の世界において重要な役割を果たしています。プロトボードには、はんだ付けタイプとソケットタイプの2つの主要な種類があります。それぞれのタイプには独自の利点と考慮事項があります。この記事では、これら2つのプロトボードの違い、それぞれの特徴、最適な使用例について探ります。利用可能なオプションを理解することで、回路試作のニーズに合わせて賢明な判断ができます。 はんだ付けプロトボード: はんだ付けプロトボードは、その名の通り、部品を接続するにはんだ付けが必要です。これらのプロトボードは通常、部品をはんだ付けするための予め穴が開いたパッドが配置されています。以下に考慮すべき重要なポイントを示します。 利点: 耐久性と安定性:はんだ付けされた接続は、振動や動きに対する頑強さで知られています。 永久回路設計:はんだ付けプロトボードは、長期的な安定性と信頼性が求められる回路の作成に最適です。 高周波アプリケーションに適している:はんだ付け接続は信号の整合性に優れ......