This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

スルーホール技術の将来動向

初出公開日 Feb 13, 2026, 更新日 Feb 13, 2026

1 min

目次
  • スルーホール部品の理解
  • スルーホール部品の種類
  • スルーホール部品の利点
  • スルーホール技術の応用
  • スルーホール技術の新たなトレンド
  • スルーホール実装技術の進歩
  • 環境への配慮と持続可能性
  • 結論

スルーホール技術は、数十年にわたり電子部品実装の基盤となってきました。その信頼性、耐久性、使いやすさは、様々な産業における好ましい選択肢となっています。電子産業が進化し続ける中、スルーホール技術もPCB設計と実装の変化するニーズに対応するために適応しています。本記事では、スルーホール部品について包括的なレビューを提供し、その種類、製造プロセス、産業用途を検討します。さらに、スルーホール技術の未来を探り、PCB設計・製造に影響を与える新たな発展、イノベーション、トレンドについて議論します。

スルーホール部品の理解

スルーホール部品は、プリント基板(PCB)に予め開けられた穴に挿入され、反対側はんだ付けされることで電気的接続を確立する電子部品です。機械的安定性と堅牢な電気接続を提供し、耐久性と信頼性が求められるアプリケーションに適しています。

PCB with labeled resistor.

スルーホール部品の種類

スルーホール技術は、抵抗器、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、コネクタなど、幅広い部品を包含しています。これらの部品は様々な形状係数で利用可能であり、異なる実装オプションと組立ての容易さを可能にします。各タイプの部品は独自の構造と機能を持ち、電子システム全体の性能に貢献します。

スルーホール部品の利点

スルーホール部品は、多くのアプリケーションで魅力的な複数の利点を提供します:

堅牢性:スルーホール部品は機械的強度を持ち、機械的ストレスや振動に耐性があります。過酷な環境での信頼性が求められるアプリケーションに適しています。

信頼性:スルーホールはんだ接合部は優れた機械的完全性を持ち、長期的な安定性を提供し、接続不良のリスクを低減します。

はんだ付けと修理の容易さ:スルーホール部品は一般的に表面実装部品よりはんだ付けが容易で、リードが大きくアクセスしやすいためです。これにより、組立てと修理プロセスが簡素化され、特にホビイストやプロトタイピングに適しています。

detailed view of orange circuit board with transistors, resistors.

スルーホール技術の応用

スルーホール技術は、耐久性、信頼性、サービス性が重要な様々な産業で応用されています。以下にいくつかの例を示します:

Dense circuit board with electronic components.

自動車電子機器

自動車産業は、車両の電子機器にスルーホール技術を大きく依存しています。リレー、コネクタ、パワーデバイスなどの部品は、自動車環境の厳しい条件に耐える堅牢な電気接続を必要とします。スルーホール技術は長期的な信頼性を確保し、エンジン制御ユニット、安全システム、インフォテインメントシステムなどの重要なシステムに適しています。

産業用電子機器

産業用アプリケーションでは、高電力回路、制御システム、センサインターフェースが関与することが多くあります。スルーホール部品は、産業用オートメーション、ロボティクス、モータドライブ、パワーエレクトロニクスで一般的に使用されています。その堅牢な構造と高電流・高電圧を扱う能力は、これらの要求の厳しいアプリケーションに理想的です。

医療用電子機器

医療機器は最高レベルの信頼性と安全性を要求します。スルーホール部品は医療用電子機器で重要な役割を果たし、精度と規制基準への適合が極めて重要です。これらの部品は、患者モニタ、診断機器、インプラント機器、生命維持システムなどの機器で使用され、医療データと治療の正確性と完全性を確保します。

スルーホール技術の新たなトレンド

電子産業が進化し続けるにつれ、スルーホール技術も新たな課題と要件に対応するために適応しています。以下に、スルーホール技術の未来を形作るいくつかの新たなトレンドと進歩を示します:

小型化

より小さくコンパクトな電子機器への傾向は、スルーホール技術に課題を提示します。部品パッケージングの開発により、より小さな形状係数や低リードピッチなど、小型のPCB設計にスルーホール部品を組み込むことが可能になっています。JLCPCBのような製造業者は、小型化されたスルーホール部品に対応する革新的なソリューションを開発し、より高密度で効率的なPCBレイアウトを可能にしています。

高周波アプリケーション

従来、スルーホール部品は低〜中程度の周波数アプリケーションに関連付けられていました。しかし、電気通信、無線通信、高速データ伝送などの分野での高周波回路の需要増加により、スルーホール技術はこれらの要件に対応するために適応しています。高周波特性が改善された特別なスルーホール部品が開発され、効率的な信号伝送とインピーダンス整合を可能にしています。

表面実装技術との統合

スルーホールと表面実装技術の両方の利点を活用するために、ハイブリッドアプローチが採用されています。ハイブリッドPCB設計は、性能と組立効率を最大化するために、スルーホール部品と表面実装部品を組み合わせています。スルーホール部品の独自の利点が最も有益な場所に戦略的に配置し、より小さく高密度に実装される領域には表面実装技術を活用することで、設計者は機能性、信頼性、製造可能性の点で最適な結果を達成できます。

Black rectangular MOSFET device

スルーホール実装技術の進歩

スルーホール部品実装技術も、効率性、精度、品質管理を改善するために進歩しています。以下に注目すべき進歩をいくつか示します:

自動化とロボティクス

自動化とロボティクスがスルーホール実装プロセスにますます組み込まれています。ロボットシステムは部品を正確に配置しはんだ付けすることができ、一貫した品質を確保し、人的エラーを低減します。自動スルーホール挿入機は、部品を予め開けられた穴に正確に配置することで実装プロセスを合理化し、生産性を向上させ、組立時間を短縮します。

選択はんだ付け

選択はんだ付けは、PCBへの熱ストレスを最小限に抑えながら、スルーホール部品を精密にはんだ付けする技術です。この方法は特定の領域に選択的にはんだを適用し、近くの表面実装部品に影響を与えることなく信頼性の高い接続を確保します。選択はんだ付け機は特定のスルーホール部品をターゲットにでき、はんだ接合部の品質と全体的な信頼性を改善します。

環境への配慮と持続可能性

環境意識が高まるにつれ、電子産業は生態学的フットプリントを削減する努力をしています。スルーホール技術も持続可能性要件に適応しています。以下に環境への配慮を示します:

鉛フリーオプション

環境規制に準拠し、有害物質の使用を削減するために、多くのスルーホール部品が鉛フリーの代替品へと移行しています。鉛フリーのはんだ付けプロセスと部品は、環境への影響を最小限に抑えながら、同等の信頼性と性能を提供します。製造業者は、規制への適合と持続可能性の促進を確実にするために、鉛フリースルーホール部品の開発に積極的です。

リサイクルと廃棄

スルーホール部品の適切なリサイクルと廃棄は、電子廃棄物と環境汚染を最小限に抑えるために不可欠です。スルーホール部品は他の電子廃棄物と同様、回収・再利用可能な貴重な材料を含んでいます。製造業者と消費者は、貴重な資源を抽出しながら環境への影響を最小限に抑えるために、責任あるリサイクル慣行を優先すべきです。

結論

スルーホール技術は、信頼性、耐久性、組立ての容易さを提供し、電子産業において重要な役割を果たし続けています。

未来を見据えると、スルーホール技術は電子産業の進化するニーズに対応するために適応しています。小型化、高周波アプリケーションの進歩、表面実装技術との統合、実装技術の改善がすべて、スルーホール技術の未来を形作っています。さらに、環境への配慮と持続可能性への業界の注目の高まりが、鉛フリーオプションの開発と責任あるリサイクル慣行を推進しています。

より貴重な洞察のためにJLCPCBのブログをご覧ください。共に、スルーホール技術の未来を受け入れ、電子産業における新たな可能性を解き放ちましょう。

学び続ける