This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

JLCPCBにおけるPCBアセンブリプロセスの包括的ガイド:効率的で信頼性の高いPCB製造

初出公開日 Dec 31, 2024, 更新日 Dec 31, 2025

1 min

 回路基板を作成する最も重要な要素の一つは、組立技術とプロセスであり、このようなステップは、最終的に製造されたデバイスの良好性を確保するために制御され、慎重に実行する必要があります。 JLCPCBは各コンポーネントのはんだ付けから基板上への配置までの全工程を担当することにより、PCBアセンブリを提供します。

The PCB Assembly Process

PCBアセンブリプロセスは、PCB製造の直後に行われ、部品の露出したパッド上のはんだペーストの必要量を一掃し、回路アセンブリを達成するためにリフローである次のステップのために部品を配置します。PCB製造に関する包括的なガイドを提供しておりますので、こちらからご覧ください。

JLCPCBでのPCBアセンブリ

JLCPCB PCBアセンブリサービスは、お客様の電子機器製造のニーズを満たすための信頼性の高い、効率的なオプションです。

The PCB Assembly Process and Techniques

より多くのアセンブリ保険は、回路基板のより多くの有効性につながる、それはJLCPCB PCBAサービスの周りのPCBアセンブリの成功の背後にある主な理由です。JLCPCBはPCBアセンブリの各工程において、専門的な知識と資格を持つスタッフにより、徹底した品質管理を行っております。

JLCPCB PCBアセンブリプロセスの流れ:

The Flow of JLCPCB PCB Assembly Process

1) 弊社チームが必要なファイルと注文内容を確認します。

2) SMTステンシルを製造します(必要な場合)。

3) 材料が到着する前に、BOMとセントロイドファイルから当社のマシンをプログラムします。ファイルに矛盾が見つかった場合は対応します。

4) すべての材料が到着した後、当社のチームが材料のキット監査を行います。不一致や追加の質問があれば対応します。組立リードタイムが始まる前に、すべての質問にお答えする必要があります。

5) すべての材料が午後12時(太平洋標準時)までに到着した場合、組立リードタイムは翌営業日に開始されます。午後12時(太平洋標準時)以降に受領された材料は、翌営業日に受領されたものとみなされます。この理由は、材料がキット監査プロセスを通過するための適切な時間を確保するためです。

The Component in the PCB Assembly Process

6) SMT部品は、当社の自動化装置で最初に組み立てられます。最初の基板は、部品の配置と極性が正しいことを確認するため、広範なQAを通過します。その後、リフロー炉から出た基板を(目視とAOI装置で)検査します。

7) BGA部品はX線検査で配置精度を確認し、はんだブリッジを検出する。

8) SMT後、必要に応じて基板を洗浄する。

9) スルーホール部品を挿入し、数量と基板設計に応じて、手作業または選択式はんだ付け装置ではんだ付けする。

10) スルーホール基板は、必要に応じて再度洗浄される。

11) 最終品質検査を行う。

12) 完成したPCボードアセンブリとすべての余分な材料は、パッケージングのために準備されます。

PCB製造プロセスに関与するステップ:

ステップ1 - 部品準備

ステップ2 - はんだペースト塗布

ステップ3 - はんだペースト検査(SPI)

ステップ4 - コンポーネントのピック&プレース

ステップ5 - リフローはんだ付け

ステップ6 - アセンブリ検査

1- 部品準備:

顧客がPCB設計ファイルをアップロードすると、JLCPCBのエンジニアは関連する「製造用データ」を手配し、アセンブリに必要な電子部品をリリースします。 部品は後でアセンブリのピックアンドプレースマシンのフィーダーにロードされます。アセンブリには、表面実装部品(SMD)とスルーホール部品(THT)をカバーするJLCPCB部品ライブラリにあるすべての部品が含まれます。お客様はJLCPCBライブラリから部品を選択することができ、350K以上の部品を分類した非常によく整理された部品カテゴリから必要な部品を検索することができます。部品は、顧客から提供された 「部品表 」ファイルに基づいて、アセンブリシステムを通じて自動的に認識されます。各部品のプレフィックスや数量など、必要な情報はすべて準備され、PCB製造のステップを待ちます。

2- はんだペーストの塗布:

PCB製造中に部品だけでなく、ステンシルも準備する必要があります。ステンシルとは、各部品のパッドにソルダーペーストを正確に滴下するための鍵です。ソルダーペーストは、ステンシル上でソルダーペーストを掃き出した後、露出したパッドのスポットをカバーします。

JLCPCBは、はんだペーストの付着と検査に完全自動化プロセスを採用しており、PCB製造工程からPCBが準備されるとすぐに、ステンシルの上に露出したパッドを通してはんだペーストを受け取るために直接転送されます。

3- はんだペースト検査(SPI):

各工程では慎重な監視が必要なため、SPI(ソルダーペースト検査)工程でソルダーペーストの塗布を確認します。この工程では、プリント基板に塗布されたはんだペーストの量を評価し、すべての部品パッドに適切な接続に必要な量のペーストが塗布されていることを確認します。この重要な検査ステップは、回路基板の誤動作につながる可能性のある誤った組み立てを防ぐのに役立ちます。組立工程の早い段階で潜在的な問題を検出することで、SPIは最終製品の全体的な信頼性を保証します。

JLCPCBでは、自動光学検査(AOI)と先進のX線高精細カメラによる全自動検査機を使用しています。AOIは、パッド上のはんだペーストの形状を決定し、リファレンスデザインとリアルタイムの画像をキャプチャして比較することにより、SPIの実行の良し悪しを決定します。 この検査は、耐久性のある電気的接続で適切に接続された部品を備えた回路基板を正常に組み立てるのに役立ちます。

4- コンポーネントのピック&プレース

はんだペーストが指定された領域に塗布されると、ピックアンドプレイス(P&P)マシンと呼ばれる高度なマシンを使用して慎重に部品が配置されます。この工程は非常に正確かつ迅速で、可能な限り短時間で部品を迅速かつ正確に配置することができます。機械はまず、パーツリール、チューブ、あるいはワッフルパックを受け取ることができる多くのフィーダーを通して部品をセットします。マシンのアームのヘッドが動いて部品を取り、PCB上に置く。

機械は、基板上の正しい部品位置に正確に一致するよう、アームの位置を把握している。これらの移動は、部品のXとYの中心位置を定義するプログラムによって実行される。このプログラムは、顧客から提供された 「Pick and Place 」ファイルを基に、JLCPCBのエンジニアが手作業で作成します。

5- リフローはんだ付け

リフローはんだ付けは、表面実装部品を回路基板に取り付けるために、すべてのPCBメーカーで最も広く一般的に使用されているプロセスです。JLCPCBでは、数種類の基板サイズに対応できる適切なオーブンを装備した適切なリフローはんだ付け機を使用し、必要なラインスピードの達成に貢献しています。

組み立てられた部品の品質は、組み立て工程に大きく左右されます。適切な機械を使用しても、部品の適切なはんだ付けを確実に行うためには、さらなる要件を満たす必要があります。主な目標は、部品、プリント基板、はんだペーストを予熱し、過熱による損傷を避ける最適なリフロープロファイルを使用してはんだを溶融することにより、信頼性の高いはんだ接合を作成することです。

6- 組立検査

これは、組立工程における品質保証の追加レイヤーです。部品がPCBにはんだ付けされた後、すべての部品が適切に取り付けられているか、ミスアライメント、コールドジョイント、パッド間のショートなどの問題がないかを確認することが不可欠です。この検査には光学カメラが使用され、良品と不良品を区別します。JLCPCBのエンジニアが提供する理想的な基準画像と検査された部品を比較することで、アセンブリの状態を判断します。

カメラで確認できない場合、X線検査機を使って、特にパッドが部品フードの下に隠れている部品(BGAパッケージの場合)を検査します。

こうして組み立てられた基板は、検査・試験を経て洗浄され、JLCPCBのお客様に届けられます。一見、組み立て工程は簡単そうに見えますが、耐久性があり、機能的な回路基板を競争力のある価格で製造するためには、多くの複雑なステップを慎重に実行する必要があります。

JLCPCB

JLCPCBは技術革新をより身近なものにすることに専念しています。インテリジェントな管理システム、最先端の設備、大規模な製造を活用することで、最高品質の製品を破格の価格で提供し、予算の制約が電子エンジニアやメーカーの妨げにならないようにしています。さらに、あなたの創造性をサポートするために、新規ユーザークーポンを$80で提供します。JLCPCBオフィシャルサイトからサインアップして、あなたのアイデアをJLCPCBで実現しましょう!

学び続ける