バンドから値へ:抵抗器のカラーコードの読み方
1 min
- 抵抗器の色コードとは?
- 4本帯抵抗器の色コード:
- 抵抗器の色コード値の計算:
- 5本帯抵抗器の色コード:
- 6本帯抵抗器の色コード:
- なぜ許容差が重要なのか:
- 「信頼性」帯とは?
- ゼロオーム抵抗器とは?
- 結論:
バンドから値へ:抵抗器のカラーコードの読み方
抵抗器は電子回路の重要な部品であり、電流の流れを制御します。抵抗器はさまざまな値、形状、物理的サイズで提供されています。実際には、2ワットまでの定格電力を持つほとんどすべてのリード付き抵抗器に、このような色帯のパターンがあります。抵抗器の本体にある色帯は、抵抗値、許容差、場合によっては温度係数に関する重要な情報を伝えます。
抵抗器には3本から6本の色帯があり、最も一般的なのは4本帯です。最初の帯は通常抵抗値の桁を示し、続く乗算帯で小数点の位置を調整します。最後の帯は許容差レベルと温度係数を示します。詳細な電子機器の説明については、新しい記事をご覧ください。
抵抗器の色コードとは?
抵抗器の色コードは、抵抗値と許容差を表すために抵抗器本体に色帯を用いた標準化されたシステムです。各色は数字に対応しており、抵抗値をオーム(Ω)で特定するのに役立ちます。各色帯の意味と計算方法を理解すれば、抵抗器の色コードの読み取りは簡単です。以下に抵抗器の色コードの詳細を示す簡単なチャートがあります:
4本帯抵抗器の色コード:
4本帯抵抗器の最初の2本の帯は、抵抗値の最初と2番目の桁を表します。3番目の帯は乗算値、4番目の帯は許容差を表します。
一般的な4本帯抵抗器では、以下のような色コードが続きます:
- 第1帯(桁1):抵抗値の最初の有効桁を表します。
- 第2帯(桁2): 2番目の有効桁を表します。
- 第3帯(乗算値):最初の2桁に掛ける係数を示します。
- 第4帯(許容差):抵抗値の精度を示し、公称値からどれだけ逸脱できるかを表します。
色コードを簡単に覚えるための言い回しがあります。色の最初の文字を表しています。
BB ROY GREAT BRITAIN VERY GOOD WIFE WEARING GOLD SILVER NECKLACE
抵抗器の色コード値の計算:
抵抗器の色コードシステムは優れていますが、正しい抵抗値を得るためにどう適用するか理解する必要があります。最も左、つまり最も有意な色帯は、接続リードに最も近い帯であり、色コード付きの帯は左から右に以下のように読み取られます:
桁1、桁2、乗算値 = 色、色 × 10色 in オーム(Ω)。
例えば、抵抗器に以下の色マーキングがある場合:
黄 紫 赤 = 4 7 2 = 4 7 × 10^2 = 4700Ω または 4k7 オーム。
4番目と5番目の帯は、抵抗器の許容差のパーセンテージを決定するために使用されます。抵抗器の許容差は、指定された抵抗値からの抵抗器の変動の度合いであり、製造プロセスの結果として生じ、「公称」または優先値のパーセンテージとして表されます。
1K抵抗器の例:
例えば、以下の色帯を持つ抵抗器があるとします:茶、黒、赤、金。
- 第1帯(茶):1
- 第2帯(黒):0
- 第3帯(赤、乗算値):100
- 第4帯(金、許容差):±5%
抵抗値を計算するには、最初の2桁(10)を組み合わせて乗算値(100)を掛け、1,000Ω(1kΩ)の抵抗値で±5%の許容差が得られます。
5本帯抵抗器の色コード:
高精度の抵抗器には、3番目の有効桁を示すための追加の色帯があります。5本帯抵抗器の最初の3本の帯は、抵抗値の最初、2番目、3番目の桁を表します。4番目の帯は乗算値、5番目の帯は許容差を表します。
以下の式を使用して抵抗値を計算します:
抵抗値(Ω) = (第1桁値 × 100 + 第2桁値 × 10 + 第3桁値) × 乗算値
最後に、5番目の帯の色を特定して許容差を決定します。
6本帯抵抗器の色コード:
6本帯抵抗器は基本的に5本帯タイプに信頼性または温度係数(ppm/K)仕様を示す追加のリングを持たせたものです。6本帯抵抗器の最初の3本の帯は、抵抗値の最初、2番目、3番目の桁を表します。4番目の帯は乗算値、5番目の帯は許容差、6番目の帯は温度係数を表します。
以下の式を使用して抵抗値を計算します:
抵抗値(Ω) = (第1桁値 × 100 + 第2桁値 × 10 + 第3桁値) × 乗算値
次に、5番目の帯の色を特定して許容差を決定します。最後に、6番目の帯の色を特定して温度係数を決定します。温度係数は、温度が変化するにつれての抵抗値の変化を表します。
なぜ許容差が重要なのか:
許容差は、抵抗器の実際の値が標準値とどれだけ異なる可能性があるかを示します。例えば、±5%の許容差を持つ1kΩの抵抗器は、950Ωから1,050Ωの間で変化する可能性があります。許容差は、敏感な回路で精度が必要な場合に重要です。フィルム抵抗器の典型的な許容差は1%から10%の範囲であり、炭素抵抗器は最大20%の許容差を持ちます。2%未満の許容差を持つ抵抗器は精密抵抗器と呼ばれ、許容差が低いほど高価になります。抵抗器に4番目の許容差帯がない場合、デフォルトの許容差は20%になります。
ほとんどの5本帯抵抗器は1%または2%の許容差を持つ精密抵抗器であり、ほとんどの4本帯抵抗器は5%、10%、20%の許容差を持ちます。抵抗器の許容差評価を示すために使用される色コードは以下の通りです:
茶 = 1%、赤 = 2%、金 = 5%、銀 = 10%
「信頼性」帯とは?
高信頼性抵抗器には、4本帯抵抗器に信頼性または動作時間1,000時間あたりの故障率(%)を示す追加の帯があることがよくあります。この機能は商用電子機器ではめったに使用されません。
ゼロオーム抵抗器とは?
単一の黒帯で識別できるゼロオーム抵抗器は、PCB上のトレースを接続する簡単なワイヤリンクとして機能します。抵抗器のようにパッケージ化されているため、抵抗器実装用の自動機器を使用してこれらのリンクも配置でき、ジャンパワイヤを実装するための別の機械の必要性を排除します。電子部品とその使用方法について詳しくは、当社のブログをご覧ください。コンデンサとそのタイプに関する詳細記事をご覧ください。
結論:
抵抗器の色コードの読み取りは最初は難しく思えるかもしれませんが、色と数字の関連性を与えられたプロセスで覚えてしまえば簡単です。多くの人は、上記の色コードセクションで言及したように、各色の数字に対応する記憶術の韻文を使用して抵抗器の色コードを覚えることを簡単だと感じています。趣味の人も専門家も、このスキルを習得することは、回路の設計とトラブルシューティングを自信を持って行うために不可欠です。これで、多くの異なる抵抗器を含むシステムに飛び込んで修理する準備ができました。
学び続ける
プロ並みのはんだごて先の掃除法:必要な道具、手順、コツ
電子製造の世界では、最も簡単なDIYプロジェクトから複雑な航空宇宙プロトタイピングに至るまで、はんだごてのこて先(または「ビット」)は最も重要なインターフェースです。これは、発熱体からはんだ接合部へエネルギーを伝達する熱チェーンの最終リンクです。それにもかかわらず、作業台で最も見落とされがちな工具でもあります。 多くのエンジニアは、はんだステーションの品質(ワット数、温度安定性、立ち上がり時間)を重視する一方で、こて先自体の状態を無視しています。酸化した、ピットができた、または汚れたこて先は熱的障壁を作り出します。ステーションがいかに高価であっても、こて先が適切に濡れなければ、熱伝達は非効率となり、不良接合とフラストレーションの原因となります。 このガイドでは、はんだごてのこて先を正しく清掃する方法を詳しく示します。見た目を光沢にするだけでなく、効率的な熱伝達を回復し、こて先の早期劣化を防ぐための方法です。 はんだごてのこて先形状の比較:円錐形、ベveled、チゼルタイプが異なる熱接触面積を示しています。 注意:すぐに答えを知りたい場合は、以下のステップバイステップの清掃セクションにジャンプしてく......
はんだ付け用フラックスとは?種類・用途・使い方を徹底解説
はんだ付け用フラックスは、金属表面の酸化物を除去し、はんだの流動性(ぬれ性)を向上させ、加熱中の再酸化を防止する化学洗浄剤です。電子機器やPCB実装において、強固で信頼性の高い電気的接続を形成するために使用されます。 断線した配線の修理でも、プリント基板(PCB)の組み立てでも、良好なはんだ接合を形成することが重要です。はんだ付け用フラックスは、金属表面を洗浄し、はんだの流動性を高め、加熱中の酸化を防ぐという重要な役割を果たします。 本記事では、はんだ付け用フラックスとは何か、なぜ必要なのか、どのような化学的作用を持つのか、どのような種類があるのか、さらに電子機器の修理やPCB実装で正しく使用する方法について解説します。 はんだ付け用フラックスとは はんだ付けに使用するフラックスとは、松脂由来のロジンや合成材料などから作られ、はんだ付けの前および作業中に使用される化合物です。部品の端子やPCBパッドの金属表面を清浄化し、溶融はんだと良好に接合できる状態に整えます。 電子機器のはんだ付けにフラックスが不可欠な理由 金属を空気にさらすと、表面には目に見えない酸化皮膜が自然に形成されます。はんだは酸化し......
環境試験入門:温度・湿度・塩霧試験を想定した電子工作基板の設計
作成した基板を屋外や工場、沿岸地域など過酷な環境で長く使うためには、設計段階で環境試験を想定した対策を入れておくことが重要です。本記事では、代表的な環境試験である「温度試験」「湿度試験」「塩霧試験」を中心に、初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、基板設計で押さえるべきポイントと、実務的な対策を解説します。 この記事の対象と目的 対象は電子工作初心者から中級者で、屋外機器や産業用途などで基板を使う予定がある方です。目的は、各種環境ストレスが基板に与える影響を理解し、設計上の具体的な対策(材料選定、レイアウト、保護処理、試験準備)を実装できるようにすることです。 環境試験の種類と基礎知識 温度試験とは 温度試験は高温や低温、あるいは温度の急変化に基板や部品が耐えられるかを確認する試験です。温度変化により材料の熱膨張差(ねつぼうちょうさ:異なる材料が温度で伸び縮みする量の差)が生じ、はんだ割れや部品の剥離、コネクタの接触不良を引き起こすことがあります。温度サイクル試験や高温保存試験など、目的に応じた試験方法が用意されています。試験規格としては国内ではJIS、国際規格ではIECなどが参照されます。......
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ 表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。 逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。 本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。 図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。 SMD LEDの極性とは? LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。 アノードとカソードの説明 SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があり......
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド このチュートリアルでは、特別に設計されたPCBA(プリント基板実装)上にArduino Nanoモジュールを搭載した二輪Bluetooth RCカーの、完全なエンジニアリングと実装を詳しく解説します。 多くのホビーヤーはブレッドボード上でジャンパワイヤを使ってモーターやBluetoothモジュールを配線することから始めますが、この方法は接続の脱落や信号ノイズの問題が起きやすいです。このガイドでは、プロフェッショナルなメインボードの設計方法を学ぶことで、そうした問題を解決します。 主な設計特徴: ● コントローラ: Arduino Nanoをプラグインモジュールとして使用。 ● 駆動システム: 差動駆動用に設定された2個のN20 DCギアモーター。 ● ドライバ: 表面実装TB6612FNG MOSFETベースドライバ。 ● 製造: 信頼性のためにプロフェッショナルに実装された [PCB実装サービス → JLCPCB PCBA]。 ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する 差動......
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション プロトボードは、回路の試作と実験のためのプラットフォームを提供することで、電子機器の世界において重要な役割を果たしています。プロトボードには、はんだ付けタイプとソケットタイプの2つの主要な種類があります。それぞれのタイプには独自の利点と考慮事項があります。この記事では、これら2つのプロトボードの違い、それぞれの特徴、最適な使用例について探ります。利用可能なオプションを理解することで、回路試作のニーズに合わせて賢明な判断ができます。 はんだ付けプロトボード: はんだ付けプロトボードは、その名の通り、部品を接続するにはんだ付けが必要です。これらのプロトボードは通常、部品をはんだ付けするための予め穴が開いたパッドが配置されています。以下に考慮すべき重要なポイントを示します。 利点: 耐久性と安定性:はんだ付けされた接続は、振動や動きに対する頑強さで知られています。 永久回路設計:はんだ付けプロトボードは、長期的な安定性と信頼性が求められる回路の作成に最適です。 高周波アプリケーションに適している:はんだ付け接続は信号の整合性に優れ......