初心者がよくやるPCB設計の5つのミス(そしてその回避方法)
1 min
- ミス #1:グラウンドプレーンを使用しない
- ミス #2:クリアランスルールを確認しない
- ミス #3:デカップリングコンデンサを使用しない
- ミス #4:部品にラベルを付けない
- ミス #5:設計ルールチェック(DRC)を実行しない
- 結論
プリント基板(PCB)は、現代のエレクトロニクスに欠かせない部品です。スマートフォンやノートパソコンから自動車や家電製品に至るまで、あらゆるものに使用されています。PCBは電子部品を接続する効率的な方法であり、信号と電力を伝達するためのコンパクトで信頼性の高い手段を提供します。しかし、PCBの設計は必ずしも簡単な作業ではなく、特に初心者にとっては難しいものです。
この記事では、初心者がPCB設計でやりがちなトップ5のミスとその修正方法について解説します。これらのミスは、信号干渉、熱問題、電源問題、さらには部品の損傷といった問題を引き起こす可能性があります。これらのミスを避けることで、PCB設計が機能的で信頼性の高いものになることを保証できます。
ミス #1:グラウンドプレーンを使用しない
グラウンドプレーンとは、PCB上のグラウンドに接続された広い銅箔領域のことです。シールドとして機能し、電磁干渉(EMI)がPCB上の信号に影響を与えるのを防ぎます。グラウンドプレーンを使用しないと、信号に不要なノイズが発生し、回路の性能に影響を与える可能性があります。
このミスを修正するには、PCB設計にグラウンドプレーンを追加する必要があります。ほとんどのPCB設計ソフトウェアには、グラウンドプレーンを簡単に追加できる機能が組み込まれています。設計に新しいレイヤーを作成し、それをグラウンドネットに接続するだけです。これにより、グラウンドプレーンとして使用できる広い銅箔領域 が形成されます。
ミス #2:クリアランスルールを確認しない
クリアランスルール(DRC)とは、PCB上の2つの導電性オブジェクト間の最小距離のことです。例えば、2本のトレース間、またはトレースとパッド間の距離です。クリアランスルールを確認しないと、短絡や信号干渉を引き起こす可能性があります。
このミスを修正するには、PCB設計ソフトウェアのクリアランスルールを確認する必要があります。ほとんどのPCB設計ソフトウェアには、ルームと呼ばれるPCB上の異なるオブジェクトに対してクリアランスルールを設定できる機能があります。これらのルールにより、オブジェクトが近すぎて短絡や信号干渉を引き起こすのを防ぐことができます。
ミス #3:デカップリングコンデンサを使用しない
デカップリングコンデンサとは、集積回路(IC)の電源ピンとグラウンドピン間に配置されるコンデンサです。電源を安定化させ、電源ライン上のノイズを防ぐのに役立ちます。デカップリングコンデンサを使用しないと、電源が不安定になり、回路の性能が低下する可能性があります。
このミスを修正するには、PCB設計にデカップリングコンデンサを追加する必要があります。デカップリングコンデンサのサイズと種類は、ICと電源電圧によって異なります。適切なデカップリングコンデンサの値と配置を決定するために、ICのデータシートを参照することが重要です。
ミス #4:部品にラベルを付けない
部品にラベルを付けないと、組み立て時に混乱やミスが生じる可能性があります。適切なラベルがないと、特に設計が複雑な場合、どの部品がどこに配置されるかを特定するのが難しくなります。
このミスを修正するには、PCB設計内のすべての部品にラベルを付ける必要があります。ほとんどのPCB設計ソフトウェアには、部品にテキストラベルを追加できる機能があります。読みやすく理解しやすい、明確で簡潔なラベルを使用することが重要です。
ミス #5:設計ルールチェック(DRC)を実行しない
DRCは、PCB設計のエラー(不正確なクリアランス、オブジェクトの重なり、未接続のピンなど)をチェックするソフトウェア機能です。DRCを実行しないと、PCB設計にエラーが生じ、組み立て時や最終製品で問題を引き起こす可能性があります。
このミスを修正するには、PCB設計ソフトウェアでDRCを実行する必要があります。ほとんどのPCB設計ソフトウェアには、設計のエラーをチェックし、見つかった問題のレポートを提供するDRC機能が組み込まれています。DRCレポートを注意深く確認し、生産に進む前に設計に必要な変更を加えることが重要です。
結論
PCBの設計は、特に初心者にとって困難な作業になり得ます。しかし、初心者がPCB設計でやりがちなトップ5のミスを避け、ベストプラクティスに従うことで、PCB設計が機能的で信頼性の高いものになることを保証できます。
まとめると、初心者がPCB設計でやりがちなトップ5のミスには、グラウンドプレーンを使用しないこと、クリアランスルールを確認しないこと、デカップリングコンデンサを使用しないこと、部品にラベルを付けないこと、設計ルールチェック(DRC)を実行しないことが含まれます。これらのミスに対処することで、信号干渉、電源問題、部品の損傷といった一般的な問題を回避できます。
これらのミスを修正するには、適切なツールを使用し、PCB設計のベストプラクティスに従うことが重要です。ほとんどのPCB設計ソフトウェアには、グラウンドプレーンの追加、クリアランスルールの確認、デカップリングコンデンサの追加、部品のラベリング、DRCの実行を簡単に行える組み込み機能があります。
生産に進む前にPCB設計を何度も確認する時間を取ることで、コストのかかるミスや遅延を避けることができます。部品のデータシートを参照し、適切なツールを使用し、PCB設計のベストプラクティスに従うことを忘れないでください。
結論として、PCBの設計はやりがいのある経験になり得ますが、細部への注意深い配慮とミスから学ぶ意欲が必要です。この記事で概説した初心者がPCB設計でやりがちなトップ5のミスを避けることで、長年にわたってニーズに応える機能的で信頼性の高いPCB設計を作成できます。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......