Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
23 min
- Principes fondamentaux de la métallisation des PCB
- Principaux types de métallisation des PCB et techniques de fabrication
- Déroulement détaillé du processus de métallisation des PCB
- Prévention des principaux risques de défauts de métallisation
- Infrastructure de métallisation de précision et assurance qualité de JLCPCB
- FAQ sur la métallisation des PCB
- Conclusion
Points clés
- Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle
- Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais
- Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince
- Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA et l'or dur pour les contacts soumis à une forte usure
- Normes IPC: la classe 2 impose une épaisseur de cuivre de 20 µm sur les parois, tandis que la classe 3 exige 25 µm sans aucun vide
La métallisation transforme un empilage de stratifiés percés en un circuit imprimé fonctionnel. Il s'agit également de l'étape qui ne peut jamais être inspectée depuis l'extérieur. Chaque via de votre carte est un trou dans lequel un tube de cuivre a été déposé. Une fois le masque de soudure appliqué, ce tube ne sera plus visible. Le principe suivant permet de comprendre tout le reste: le cuivre n'adhère pas directement à l'époxy polymérisé et l'époxy ne conduit pas l'électricité. Le fabricant doit donc commencer par déposer une couche d'amorçage chimique sur la résine nue.

Figure 1: panneaux progressant dans une ligne verticale continue de cuivrage
Ce n'est qu'ensuite qu'un courant électrique peut être utilisé pour déposer l'épaisseur réellement nécessaire. Cette méthode en deux étapes, d'abord chimique puis électrique, explique presque tous les types de métallisation, les défauts et les règles d'inspection. Ce guide présente les différences entre ces deux mécanismes ainsi qu'entre la métallisation sélective du motif et la métallisation pleine plaque. Il explique également comment sont déposées les finitions telles que l'ENIG etl'or dur . La composition chimique du bain et la densité de courant sont abordées en dernier, car elles déterminent si un via profond résistera à la refusion.
Principes fondamentaux de la métallisation des PCB
La métallisation remplit deux fonctions qui semblent identiques depuis l'extérieur. Elle crée des connexions verticales à travers les trous percés et protège le cuivre exposé. Comme ces deux fonctions concernent des surfaces très différentes, elles utilisent des procédés chimiques entièrement distincts.
Dépôt chimique et mécanisme de métallisation électrolytique
Un trou fraîchement percé constitue un tube isolant. Le foret a traversé les couches de cuivre, mais la paroi restante est composée de résine époxy et de fibres de verre, qui ne sont pas conductrices. Elle ne peut pas recevoir de dépôt électrolytique tant qu'elle ne conduit pas l'électricité.

Figure 2: coupe transversale d'un trou métallisé montrant chaque couche déposée
- Le cuivre chimique résout ce problème par un procédé chimique: dans le bain, les ions de cuivre sont réduits par l'action du formaldéhyde sur toute surface portant le catalyseur au palladium, sans utiliser de courant externe. Le bain ne dépend pas de la conductivité de la surface et recouvre de la même manière la résine, le verre et le cuivre exposé des couches internes
- L'épaisseur réelle est ajoutée par métallisation électrolytique: le panneau est immergé dans une solution acide de sulfate de cuivre où il sert de cathode. Le cuivre se dépose sur toutes les surfaces électriquement connectées, y compris les parois des trous qui viennent de recevoir la couche d'amorçage. La vitesse de dépôt est d'environ 25 µm/h par cellule. Le fût atteint son épaisseur finale après environ une heure de métallisation. C'est à cette étape que les trous deviennent réellement métallisés
Influence de la qualité de la métallisation sur la capacité de transport du courant et l'intégrité du signal
Dans un fût en cuivre, le courant est transporté comme dans un fil. L'épaisseur de la paroi détermine donc la quantité de courant pouvant circuler. Pour un trou de 0,3 mm, une paroi de 25 µm représente environ 0,024 mm² de cuivre, soit l'équivalent d'une piste de 0,67 mm en cuivre de 1 oz. Si cette paroi est réduite à 18 µm, 28 % de la section transversale disparaît et le via devient le point le plus étroit du trajet. Le risque mécanique est supérieur au risque résistif. Sous la Tg, le FR-4 se dilate dans le sens de l'épaisseur à environ 50 ppm/°C, contre 17 ppm/°C pour le cuivre.
Une zone mince de la paroi concentre les contraintes, et la fissure commence au point le plus faible de la métallisation. Un test de continuité ne révèle pas ce défaut, car le fût fissuré reste en contact avec lui-même à température ambiante. La métallisation joue également un rôle essentiel dans l'intégrité du signal. Dans le cuivre, la profondeur de peau est d'environ 2,1 µm à 1 GHz.
Principaux types de métallisation des PCB et techniques de fabrication
Les types de métallisation des PCB se répartissent en trois familles qui ne sont pas concurrentes, car chacune dépend du résultat laissé par l'étape précédente.
Présentation du cuivre chimique et de la métallisation électrolytique
Procédés de cuivrage
- Cuivre chimique: procédé autocatalytique qui dépose une fine couche conductrice de cuivre à l'intérieur des trous percés sans courant externe. Il sert principalement à préparer toute la paroi en vue de la métallisation suivante
- Métallisation directe: utilise du carbone conducteur, du graphite ou un polymère à la place du cuivre chimique. Le film conducteur prépare le trou à la métallisation électrolytique tout en évitant les procédés à base de formaldéhyde
- Cuivre électrolytique: utilise un courant électrique pour obtenir l'épaisseur de cuivre requise sur la surface et à l'intérieur du fût des trous
Additifs du bain électrolytique
- Suppresseur: ralentit le dépôt sur les surfaces externes soumises à un courant élevé
- Brillanteur: favorise un dépôt plus rapide dans les zones à faible courant, notamment au centre des trous
- Niveleur: limite l'accumulation excessive dans les angles et sur les points hauts
Ensemble, ces additifs améliorent la répartition du dépôt et contribuent à obtenir une épaisseur de cuivre plus uniforme dans les trous.
Analyse comparative: métallisation sélective du motif et métallisation pleine plaque
La différence entre la métallisation sélective du motif et la métallisation pleine plaque dépend simplement du moment où l'image du circuit est appliquée sur le panneau.

Figure 3: comparaison des flux de métallisation sélective du motif et de métallisation pleine plaque
- La métallisation pleine plaque recouvre d'abord toute la surface de cuivre par électrodéposition, puis applique la résine photosensible avant de graver les circuits dans le cuivre plus épais
- La métallisation sélective du motif commence par l'imagerie, dépose du cuivre uniquement dans les zones où la résine est ouverte, puis le recouvre d'une réserve d'étain avant la gravure
La gravure explique la différence de comportement entre les deux procédés. Avec la métallisation pleine plaque, le produit de gravure doit éliminer environ 60 µm de cuivre entre les pistes. Avec la métallisation sélective du motif, seule la fine feuille de base est gravée, car la réserve d'étain protège les circuits métallisés. La sous-gravure augmente avec le temps d'action du produit. Une gravure plus profonde réduit donc davantage les parois latérales. C'est pourquoi la métallisation pleine plaque rencontre des difficultés avec les largeurs et espacements inférieurs à environ 0,1 mm, soit 4 mil.
| Aspect | Métallisation pleine plaque | Métallisation sélective du motif | Conséquence pour votre conception |
|---|---|---|---|
| Ordre de l'imagerie | Métalliser tout le panneau, puis appliquer l'image et graver | Appliquer d'abord l'image, puis métalliser uniquement les zones ouvertes | La métallisation sélective du motif nécessite une étape supplémentaire de retrait de la réserve, ce qui allonge la ligne de production |
| Cuivre gravé entre les pistes | Feuille de base et totalité de l'épaisseur déposée, soit près de 60 µm (2,4 mil) | Feuille de base uniquement, souvent de 12 à 18 µm (0,5 à 0,7 mil) | Une profondeur de gravure réduite limite la sous-gravure et produit des parois de pistes plus droites |
| Largeur et espacement pratiques | Fiable jusqu'à environ 0,1 mm (4 mil) | Peut atteindre 0,075 mm (3 mil) ou moins | L'éventail de routage des BGA à pas fin exige pratiquement une métallisation sélective du motif |
| Uniformité de l'épaisseur du cuivre | Très régulière sur toute la surface | Varie selon la densité locale du motif | La métallisation pleine plaque convient au cuivre épais lorsque la planéité est plus importante que le pas |
| Utilisation typique | Cuivre épais, géométrie grossière et cartes simples à deux couches | HDI, pas fin et majorité des productions multicouches | Adapter le procédé à la caractéristique la plus fine plutôt qu'à la moyenne de la conception |
Options de finition de surface (ENIG, argent chimique et or dur)
La finition de surface constitue la dernière étape de métallisation. Elle est appliquée uniquement aux endroits où le masque de soudure laisse le cuivre exposé. Le cuivre nu s'oxyde en quelques jours et une pastille oxydée ne peut pas être correctement mouillée par la soudure. La finition sert donc à maintenir la soudabilité des pastilles jusqu'à l'assemblage.
ENIG signifie nickel chimique et or par immersion. Aucune de ces couches n'est électrodéposée. Le nickel forme une barrière chimique sur le cuivre. L'or est ensuite déposé par déplacement, les ions d'or prenant la place des atomes de nickel. Cette réaction s'arrête lorsque le nickel est recouvert. C'est pourquoi l'épaisseur de l'or ENIG se mesure en dizaines de nanomètres.
L'argent chimique utilise le même mécanisme de déplacement, mais se dépose directement sur le cuivre sans barrière de nickel. La finition reste ainsi plane et économique, mais demeure sensible au soufre et aux manipulations.
L'or dur constitue une exception, car il est véritablement électrodéposé et durci au cobalt pour résister à l'usure. Son épaisseur lui permet de supporter les milliers de cycles d'insertion rencontrés par un module DIMM DDR4 ou un connecteur de bord de carte PCIe.
Le tableau suivant présente les finitions disponibles et leurs propriétés:
| Finition | Épaisseur déposée | Norme applicable | Applications recommandées |
|---|---|---|---|
| ENIG | Nickel de 3 à 6 µm (118 à 236 µin), or de 0,05 à 0,1 µm (2 à 4 µin) | IPC-4552 | BGA et QFN à pas fin, pastilles planes et longue durée de stockage |
| Argent chimique | 0,1 à 0,3 µm (4 à 12 µin) | IPC-4553 | Pastilles RF planes et à faibles pertes, pour un coût inférieur à l'ENIG |
| Or dur | 0,76 µm (30 µin) ou plus sur nickel | ASTM B488 | Connecteurs de bord et contacts soumis à des insertions répétées |
| Étain chimique | 0,8 à 1,2 µm (31 à 47 µin) | IPC-4554 | Connecteurs press-fit et pastilles planes, avec une courte durée de stockage |
| OSP | 0,2 à 0,5 µm (8 à 20 µin) | IPC-4555 | Coût minimal, refusion unique et cartes grand public produites en grande série |
| HASL sans plomb | Irrégulière, environ 1 à 40 µm (0,04 à 1,6 mil) | J-STD-003 | Option la plus économique pour les composants traversants et SMD à grand pas, non adaptée aux pas fins |
Une couche d'or d'un micromètre complet coûte plusieurs fois plus cher qu'une couche de quelques dizaines de nanomètres. C'est pourquoi l'or dur est généralement limité à la seule zone de contact. Notre guide sur le choix de la finition de surface adaptée présente le même compromis du point de vue de l'assemblage.
Déroulement détaillé du processus de métallisation des PCB
Presque tous les défauts de métallisation apparaissent avant même le dépôt du cuivre. Les étapes de préparation déterminent l'uniformité de l'adhérence de la couche d'amorçage. L'étape électrolytique ne peut que renforcer le résultat laissé par ces opérations.
Préparation de la surface: nettoyage, microgravure et activation
Le perçage laisse des résidus à l'intérieur du trou. Le frottement fait fondre la résine et l'étale sur le cuivre exposé des couches internes. Une couche interne peut ainsi être isolée par un mince film provenant de son propre stratifié. L'élimination de cette résine étalée est une opération chimique plutôt que mécanique et doit être effectuée en premier.

Figure 4: les sept étapes de préparation du processus de métallisation des PCB
Le processus complet de métallisation des PCB comporte sept étapes de préparation avant que le panneau n'entre dans une cellule de métallisation:
- Élimination des résidus de résine: un agent gonflant à base de solvant utilisé entre 60 et 80 °C ramollit les résidus de perçage. Du permanganate de potassium à une concentration de 55 à 85 g/L les oxyde ensuite, puis un réducteur élimine les résidus de manganèse
- Conditionnement: un conditionneur cationique applique une charge positive à la résine et au verre afin que le colloïde catalytique chargé négativement puisse y adhérer
- Microgravure: une gravure contrôlée au persulfate ou au peroxyde élimine 1 à 2 µm de cuivre et produit une surface propre et légèrement rugueuse favorisant l'adhérence
- Prétrempage et activation: le panneau entre dans un bain de palladium colloïdal, généralement compris entre 100 et 300 ppm, qui dépose des particules catalytiques sur toutes les parois des trous
- Accélération: un acide doux élimine le stabilisant à base d'étain du colloïde de palladium afin d'exposer et d'activer le catalyseur sous-jacent
- Cuivre chimique: les surfaces catalysées reçoivent de 0,5 à 2,0 µm de cuivre chimique, rendant le panneau conducteur d'une face à l'autre
- Cuivrage flash: un bref dépôt électrolytique renforce la fragile couche d'amorçage avant que le panneau n'entre dans la file d'attente de la cellule de métallisation principale
Le conditionnement détermine discrètement la qualité de l'adhérence et reste invisible lors de toutes les inspections ultérieures. Il ne laisse aucune couche mesurable. Rien ne permet donc de détecter son échec avant la métallisation du panneau.
Prévention des principaux risques de défauts de métallisation
Les défauts de métallisation sont rarement aléatoires. Ils proviennent presque toujours d'un obstacle ayant empêché la solution d'atteindre une surface ou le courant de s'y répartir uniformément.
Réduction des vides sur les parois des trous et des piqûres
Un vide sur la paroi d'un trou est une interruption du fût en cuivre où aucune métallisation ne s'est formée. Il ne s'agit pas d'une zone mince, mais d'un diélectrique entièrement nu. Le courant transporté par le via doit donc contourner cette zone. Une piqûre est différente: il s'agit d'un petit cratère dans le cuivre, généralement formé lorsqu'une particule se dépose sur la surface pendant la métallisation.

Figure 5: microsections d'un fût sain, d'un vide sur la paroi et d'une métallisation en forme d'haltère
Cinq causes expliquent la majorité des vides observés sur une microsection:
- Air emprisonné dans le trou: un trou petit et profond retient une bulle que la solution ne peut pas déplacer. Aucun dépôt ne se forme derrière elle. Les agents mouillants ainsi que la circulation assistée par le vide ou les ultrasons éliminent cette bulle avant l'étape de catalyse
- Élimination incomplète des résidus de résine: la résine restant sur une pastille de couche interne bloque le catalyseur et le cuivre, ce qui crée un vide précisément sur la couche à connecter
- Fibre de verre saillante: un faisceau de fibres dépassant de la paroi masque la surface située derrière lui et résiste à l'activation. La métallisation contourne alors cette zone
- Catalyseur insuffisant ou contaminé: une faible concentration de palladium laisse certaines zones sans amorçage. Le cuivre chimique ne peut pas se déposer en l'absence de catalyseur
- Particules dans le bain: les solides en suspension ou les produits de dégradation organique se déposent sur la surface pendant la métallisation électrolytique et masquent un point, laissant un cratère dans le dépôt
Ces deux types de défauts indiquent des causes opposées, ce qui rend l'interprétation de la microsection essentielle. Un vide aligné avec une pastille de couche interne indique un problème d'élimination de la résine ou d'activation, tandis que des piqûres dispersées sur tout le panneau indiquent plutôt un problème de filtration du bain.
Contrôle de la répartition du dépôt dans les vias à rapport d'aspect élevé
Le rapport d'aspect correspond à l'épaisseur de la carte divisée par le diamètre final du trou. Il s'agit du principal indicateur du risque de métallisation. Une carte de 1,6 mm comportant un via de 0,2 mm présente un rapport de 8:1. La solution doit alors parcourir huit diamètres de trou depuis chaque extrémité pour atteindre le centre. Le pouvoir de pénétration mesure la capacité du bain à gérer cette géométrie.
Au-delà d'environ 8:1, cette capacité diminue rapidement et le fût prend un profil en haltère, épais aux deux entrées et resserré au centre. L'épaisseur moyenne de la paroi peut rester conforme tandis que le point le plus mince se situe nettement sous les spécifications. Cette condition provoque précisément les fissures pendant la refusion. Le rapport d'aspect est une variable de conception et non un problème devant être résolu par le fabricant. La correction doit donc être intégrée à l'empilage. Des vias de 0,3 mm sur une carte de 1,6 mm maintiennent le rapport proche de 5:1. La règle publiée par JLCPCB recommande de ne pas dépasser 10:1 pour les trous traversants métallisés. Notre guide sur le rapport d'aspect des vias présente les difficultés propres à chaque plage.
Infrastructure de métallisation de précision et assurance qualité de JLCPCB
La qualité de la métallisation est invisible sur une carte terminée. Il est donc essentiel que le fabricant la mesure et fournisse les résultats.
Lignes de métallisation automatisées pour une épaisseur de cuivre régulière
La métallisation verticale continue, généralement abrégée en VCP, permet de reproduire l'épaisseur du cuivre en grande série. Les panneaux suspendus à un convoyeur mobile traversent chaque cellule à une vitesse fixe, tandis que l'électrolyte circule rapidement sur toute leur surface. Comme chaque panneau suit le même trajet pendant la même durée, les variations d'un panneau à l'autre dépendent des réglages de la machine plutôt que du jugement de l'opérateur.
Le poids du cuivre externe et la métallisation des trous sont obtenus dans la même cellule et évoluent donc ensemble. Le choix d'un cuivre externe de 2 oz prolonge le temps passé par le panneau dans le bain. Les fûts deviennent alors plus épais en conséquence, et non comme une option indépendante. Notre présentation del'épaisseur de métallisation des PCB explique la composition des différentes finitions et des différents poids de cuivre.
Conformité aux classes IPC 2 et 3 vérifiée par microsection
La microsection est la seule méthode permettant d'observer réellement la métallisation. Un coupon est découpé dans le panneau et monté dans de la résine époxy. Il est ensuite meulé et poli jusqu'à l'axe central du trou afin d'exposer la paroi du fût sous un microscope. La méthode IPC-TM-650 2.1.1 définit cette procédure, ce qui permet de comparer les mesures de différents fabricants.

Figure 6: coupon de microsection poli et mesuré après une contrainte thermique
Les mesures suivent un schéma défini plutôt qu'une lecture unique. L'épaisseur de la paroi est relevée en plusieurs points autour et le long du fût. Une seule mesure ne permet pas de distinguer une paroi uniforme de 20 µm d'un profil en haltère présentant la même moyenne. La valeur minimale détermine la conformité ou la non-conformité.
| Exigence | Classe 2 | Classe 3 | Conséquence pour votre commande |
|---|---|---|---|
| Épaisseur moyenne du cuivre sur la paroi du trou | 20 µm (787 µin) | 25 µm (984 µin) | La classe 3 exige un cycle de métallisation plus long, ce qui augmente le coût et le délai |
| Cuivre au point le plus mince | 18 µm (709 µin) | 20 µm (787 µin) | Le point mince, et non la moyenne, se fissure pendant la refusion |
| Vides sur les parois des trous | Un par trou, inférieur à 5 % de la longueur et à 90 degrés de la circonférence, sur un maximum de 5 % des trous | Aucun vide autorisé | La classe 3 rejette des cartes qui seraient acceptées en classe 2, ce qui réduit le rendement |
| Application typique | Équipements industriels, grand public et majorité du matériel commercial | Systèmes aérospatiaux, médicaux et de sécurité automobile | Spécifier la classe 3 uniquement lorsqu'une défaillance sur le terrain est réellement inacceptable |
La deuxième ligne est celle que les concepteurs sous-estiment le plus. Un fût peut présenter une moyenne de 22 µm tout en comportant une zone de 12 µm susceptible de se rompre. La classe 3 renforce la valeur minimale autant que la moyenne. C'est là que se concentre la majeure partie du contrôle supplémentaire du procédé.
FAQ sur la métallisation des PCB
Q: La métallisation modifie-t-elle l'épaisseur finale du PCB?
Oui, mais seulement légèrement, et sur les couches externes plutôt que dans tout l'empilage. La métallisation électrolytique ajoute environ 20 à 25 µm de cuivre sur les surfaces externes. Une carte commandée avec un cuivre externe de 1 oz présente donc une épaisseur finale supérieure à celle de la seule feuille de cuivre.
Q: Pourquoi mon trou traversant métallisé a-t-il échoué après l'assemblage plutôt que pendant le test électrique?
Il s'agit presque toujours d'une fissure du fût qui restait fermée à température ambiante et s'est ouverte sous l'effet de la chaleur. Une paroi mince ou irrégulière réussit le test de continuité du fabricant parce que ses deux parties restent encore en contact.
Q: La finition de surface augmente-t-elle la capacité de transport du courant d'une carte?
Non, elle peut être ignorée sans risque dans les calculs. Ces couches ne mesurent que quelques micromètres au maximum et le nickel conduit plusieurs fois moins bien que le cuivre. La finition ne contribue donc pratiquement pas à la conduction.
Q: Puis-je utiliser des doigts de bord en or dur et des pastilles ENIG sur la même carte?
Oui, il s'agit de la méthode habituelle pour fabriquer une carte destinée à être insérée dans un connecteur. L'or dur est électrodéposé sélectivement sur les doigts de contact, tandis que le reste de la carte reçoit une finition moins coûteuse.
Q: Dois-je spécifier l'IPC classe 3 pour obtenir des vias fiables?
Généralement non, car la classe 2 impose déjà une épaisseur moyenne de 20 µm sur les parois des trous et répond largement aux besoins de la majorité des équipements industriels et grand public. La classe 3 porte cette moyenne à 25 µm et interdit tous les vides sur les parois, ce qui réduit le rendement et augmente le coût.
Conclusion
La métallisation des PCB peut facilement être considérée comme un service fixe fourni par le fabricant, mais presque toutes ses variables dépendent de choix effectués dès le schéma. Le diamètre des trous détermine le rapport d'aspect, le poids du cuivre détermine le temps passé dans le bain, le pas des éléments détermine le choix entre métallisation sélective du motif et métallisation pleine plaque, tandis que le connecteur de la carte détermine la finition. Aucun de ces choix ne se présente explicitement comme une décision relative à la métallisation au moment où il est effectué. L'habitude essentielle consiste à raisonner selon le point le plus mince plutôt que selon la moyenne.
Une épaisseur moyenne conforme suffit à réussir les rapports, mais c'est la zone mince qui se fissure après le quatrième cycle thermique sur le terrain. À mesure que les cartes deviennent plus fines et les vias plus petits, l'écart entre la moyenne et le minimum ne fait qu'augmenter. Les données de microsection doivent donc être analysées plutôt que simplement archivées. Les spécifications de métallisation publiées par JLCPCB et les inspections conformes aux normes IPC rendent ces données accessibles pour les commandes de prototypes ordinaires. Vous pouvez ainsi vérifier vos hypothèses au lieu de leur faire confiance.

Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......