Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
8 min
- Résistance
- Condensateurs
- Diode
- Diode Zener
- Inductance
- Diode Varicap
- Transistor
- Transistor à Effet de Champ
- Capteur
- Transformateur
- Comment Acheter des Composants Électroniques ?
Les composants électroniques sont des éléments fondamentaux de la technologie électronique et constituent les blocs de construction essentiels des circuits électroniques. Avec le développement rapide de la technologie électronique et de ses domaines d’application, le nombre de composants utilisés dans les processus de conception ne cesse d’augmenter. Il est crucial pour les ingénieurs ou passionnés d’électronique de maîtriser les caractéristiques et les applications des composants électroniques courants. Cet article présente les dix composants électroniques les plus utilisés par les ingénieurs et fournit des conseils pour sélectionner les composants appropriés.
Résistance
C’est le composant le plus couramment utilisé dans un circuit. Il s'agit d’un composant limitant le courant. Les résistances exercent un effet de résistance sur le courant. En modifiant la valeur de résistance, on peut contrôler le courant circulant dans une branche connectée, assurant ainsi le fonctionnement stable des différents composants à leur courant nominal. Les résistances courantes incluent les thermistances, les varistances, les résistances de division de tension, les résistances à anneaux de couleur, les résistances de puissance et les photorésistances. Ces résistances sont représentées par le symbole Ω ou la lettre R.
Condensateurs
En science des circuits, un condensateur a la capacité de stocker une charge électrique à une tension donnée. Cette capacité est appelée capacité, représentée par C. L’unité de mesure de la capacité est le farad, noté F. La capacité d’un condensateur détermine sa capacité de stockage de charge. Dans les schémas de circuits, les condensateurs sont généralement identifiés par la lettre C, tels que C01, C02, C03, C100, etc.
Diode
Une diode, également appelée diode à jonction ou simplement diode, est constituée de deux électrodes (bornes). Elle possède une propriété de conduction unidirectionnelle, permettant au courant de ne circuler que dans un seul sens. Elle peut être utilisée dans des applications telles que le redressement, la protection, la commutation et la détection.
Diode Zener
Une diode Zener est un composant à conduction unidirectionnelle. Sa fonction principale est de permettre le passage du courant dans une direction spécifique. Il existe de nombreux types de diodes, y compris les diodes à conduction directe et les diodes à blocage inverse. Elle peut être utilisée dans diverses applications, notamment les régulateurs de tension, le conditionnement d’alimentation, la protection contre les surtensions, etc. Les diodes Zener permettent différentes options de stabilisation de tension en choisissant la tension de claquage et la puissance adéquates. C’est un composant essentiel dans les circuits électroniques pour garantir la stabilité et la fiabilité de la tension.
Inductance
Une inductance est un composant électronique utilisé pour stocker et libérer de l’énergie électrique. Elle est constituée d’une ou plusieurs spires de fil conducteur enroulées en spirale ou en anneau. Les inductances convertissent le courant en champ magnétique par le principe d’induction électromagnétique et génèrent une force électromotrice inverse lorsque le courant varie. Sa fonction principale est de s’opposer aux variations de courant et de réguler la vitesse d’élévation ou de chute du courant. Les inductances jouent un rôle crucial dans le filtrage, la régulation du courant et de la tension, ainsi que le stockage d’énergie dans les circuits. Les types courants incluent les bobines, les capteurs inductifs et les transformateurs. Les caractéristiques d’une inductance sont déterminées par des paramètres tels que sa valeur d’inductance, sa capacité en courant et sa réponse en fréquence. Elle est largement utilisée dans les équipements électroniques, les systèmes de communication, les alimentations électriques, le contrôle automatisé et d’autres domaines.
Diode Varicap
C’est une diode spéciale dont la capacité varie selon la tension inverse appliquée. Elle est couramment utilisée dans les circuits accordés et les synthétiseurs de fréquence. Elle se distingue par une réponse rapide, une forte fiabilité et une taille compacte, ce qui la rend adaptée aux communications sans fil, à la radiodiffusion et à d’autres domaines connexes. Elle apporte flexibilité et réglabilité, permettant l'ajustement de la fréquence dans le circuit.
Transistor
Le transistor est un composant semi-conducteur permettant de contrôler et d’amplifier le courant. Il sert à amplifier des signaux faibles en signaux électriques de plus grande amplitude. Il est largement utilisé dans les équipements électroniques, les systèmes de communication, les ordinateurs, le contrôle de puissance et bien d’autres domaines. Sa petite taille et sa fiabilité en font un composant indispensable dans la technologie électronique moderne.
Transistor à Effet de Champ
Également appelé FET (Field Effect Transistor), il est utilisé dans les circuits électroniques pour l’amplification et la commutation. Les FET se caractérisent par une impédance d'entrée élevée, une faible impédance de sortie et une faible consommation d’énergie. Ils offrent également un gain élevé et une vitesse de commutation rapide. Selon leur structure, les FET courants incluent le MOSFET (transistor à effet de champ à oxyde métallique) et le JFET (transistor à effet de champ à jonction). Les FET sont largement utilisés dans les circuits analogiques, les circuits numériques, les amplificateurs de puissance et d’autres domaines. Ce sont des composants essentiels des équipements électroniques modernes.
Capteur
Un capteur (également appelé transducteur) est un dispositif de détection capable de convertir des grandeurs physiques en signaux électriques ou autres formes reconnaissables. Ces signaux sont ensuite utilisés à des fins d’analyse, de traitement et de contrôle. Les capteurs sont largement utilisés dans divers secteurs : automatisation industrielle, équipements médicaux, automobile, aérospatiale, surveillance environnementale et électronique grand public. Selon la grandeur mesurée, les capteurs courants incluent les capteurs de température, de pression, de lumière, d'accélération, d’humidité, etc. Leur haute précision, leur sensibilité et leur fiabilité en font une technologie clé pour atteindre l’intelligence, l’automatisation et les opérations sans intervention humaine.
Transformateur
C’est un dispositif électrique utilisé pour modifier la tension du courant alternatif. Il est composé de deux ou plusieurs bobines, appelées enroulements primaire et secondaire, partageant un noyau magnétique. Par le principe de l’induction électromagnétique, un transformateur peut convertir la tension d'entrée en une tension de sortie requise tout en maintenant l’équilibre énergétique. Les transformateurs sont largement utilisés dans les systèmes électriques, les équipements électroniques, les réseaux de communication et les secteurs industriels. Ils se distinguent par leur efficacité, leur fiabilité et leur capacité à économiser de l’énergie, ce qui en fait un équipement essentiel pour la transmission et la distribution de l’électricité. Ils peuvent également être utilisés à des fins d’isolation, leurs bobinages d’entrée et de sortie étant totalement séparés.
Comment Acheter des Composants Électroniques ?
Avec le développement rapide de l’industrie des composants électroniques, les ingénieurs sont confrontés à de nombreux défis lors de l’achat de composants adaptés. Il existe une grande diversité de types de composants, de nombreuses marques et fabricants, ainsi que des pénuries fréquentes. Alors, comment les ingénieurs peuvent-ils s’adapter ?
JLCPCB est un fabricant de PCB de premier plan qui propose des solutions de fabrication et d’assemblage de circuits imprimés de haute qualité. Il offre aux ingénieurs une gamme complète de services, notamment la conception et le routage de PCB, la fabrication, l’assemblage et les tests, leur fournissant ainsi des solutions pratiques.
JLCPCB dispose de plus de 430 000 composants parmi lesquels les ingénieurs peuvent choisir. Ces derniers peuvent précommander les pièces avant de passer leur commande de PCBA, évitant ainsi tout problème de pénurie de dernière minute. De plus, un entrepôt privé gratuit est mis à disposition, sans frais de stockage ni de main-d’œuvre.
En choisissant JLCPCB, les ingénieurs peuvent économiser considérablement du temps, de l’argent et de l’énergie, leur permettant de se concentrer sur d’autres aspects critiques du projet. Il suffit de fournir les fichiers de conception PCB et la liste des composants nécessaires, et JLCPCB se charge de l’approvisionnement et de l’assemblage.
Dans l’industrie des composants électroniques en constante évolution, les ingénieurs doivent relever le défi de l’approvisionnement en composants adéquats. En tant que fabricant de PCB reconnu, JLCPCB propose un service complet d’assemblage. Les ingénieurs peuvent compter sur l’inventaire étendu et l’équipe professionnelle de JLCPCB pour sourcer efficacement les composants nécessaires et bénéficier d'un service d’assemblage fiable et de haute qualité. En choisissant JLCPCB, ils peuvent se consacrer pleinement à la réussite de leur projet.
Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......