Comment la technologie des trous métallisés crée des connexions fiables dans les PCB multicouches
18 min
- Le rôle fondamental du trou traversant métallisé dans les PCB multicouches
- Étapes clés du processus de trou traversant métallisé
- Considérations de conception pour des performances optimales du trou traversant métallisé
- Défis de fabrication et solutions professionnelles
- L'expertise de JLCPCB dans la fabrication de trous traversants métallisés
- Conclusion
- Questions fréquemment posées (FAQ)
Vous êtes-vous déjà demandé comment un PCB multicouche parvient à maintenir toutes ses couches ensemble ? Vous pouvez ajouter quatre, huit, voire vingt couches de cuivre, mais sans une méthode fiable pour connecter les signaux entre les couches de cuivre, ce n'est qu'un presse-papier très coûteux. Le trou traversant métallisé est cette relation fiable, et il est le cheval de bataille de la fabrication des PCB multicouches depuis longtemps. Des exemples comme un shield Arduino deux couches à une carte mère de serveur 16 couches : la technologie des trous traversants métallisés travaille silencieusement sur presque toutes les cartes que vous manipulez.

Elle fournit non seulement des tunnels doublés de cuivre pour faire voyager vos signaux d'une couche à l'autre, mais aussi de solides barillets de montage pour maintenir vos composants traversants. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers tout le processus du trou traversant métallisé, du perçage à la métallisation finale. J'explorerai également les règles de conception qui rendent vos vias fiables, j'examinerai les défauts de fabrication typiques et je démontrerai comment les fabricants les plus récents, comme JLCPCB, maintiennent un contrôle strict sur chaque étape.
Le rôle fondamental du trou traversant métallisé dans les PCB multicouches
Ce qu'est un trou traversant métallisé et pourquoi il est important
Un trou traversant métallisé (PTH) est un trou percé à travers une carte de circuit imprimé et recouvert de cuivre par électrolyse sur toute la paroi de son barillet. Ce simple trou mécanique est transformé par cette fine couche de cuivre en un conduit électrique fiable, reliant les pistes et les plans de cuivre de chaque côté du trou.

Le PTH a deux fonctions distinctes. Premièrement, il offre des points de montage pour les composants à technologie traversante (THT) comme les connecteurs, les condensateurs électrolytiques et les transistors de puissance. Deuxièmement, il peut être utilisé comme connexion intercouche pour router les signaux, l'alimentation et la masse dans les empilements multicouches. Il faut distinguer le PTH du trou traversant non métallisé (NPTH). Un NPTH n'est pas recouvert de cuivre sur la paroi de son barillet et n'a d'autre fonction mécanique que le montage ou le centrage de la carte. La norme IPC-6012 exige une épaisseur moyenne de cuivre de 20 à 25 µm dans un barillet PTH pour les classes 2 et 3, respectivement. Les tailles de forets standard se situent entre 0,2 mm et 6,35 mm.
Évolution des conceptions monocouches vers des conceptions multicouches complexes
La technologie du PTH remonte aux années 1940, lorsque les premiers PCB étaient des stratifiés phénoliques simple face. Dans les années 1960, les cartes double face ont fait leur apparition, et les ingénieurs ont dû trouver une méthode pour connecter les pistes des deux côtés. La métallisation était effectuée sur les trous, réalisée par un dépôt chimique relativement grossier. Les empilements quatre couches ont été développés dans les années 1980, et de nos jours, les conceptions HDI sont couramment produites avec 20 couches ou plus.
Le processus de base du PTH est resté le même à travers les générations : percer un trou, y ajouter du cuivre chimique, puis augmenter l'épaisseur par électrolyse. Dans les cartes HDI modernes, le PTH standard est amélioré par l'utilisation de vias borgnes, de vias enterrés et de microvias percés au laser (généralement de 0,05 mm à 0,15 mm). Cependant, les trous traversants métallisés traditionnels restent le cheval de bataille des connexions pleine pile. Les machines de perçage CNC actuelles peuvent atteindre une précision de positionnement de 0,025 mm, et le PTH peut désormais coexister avec des structures de vias plus sophistiquées.
Étapes clés du processus de trou traversant métallisé
Perçage, désmérage et dépôt de cuivre chimique
Par conséquent, le perçage CNC à haute vitesse sera le début du processus de trou traversant métallisé. Les micro-forets en carbure sont produits par des machines modernes à 80 000 à 300 000 tr/min, et en fait, un trou est percé complètement à travers tout l'empilement de stratifié. La vitesse de la broche, la vitesse d'avance et l'état du foret sont maintenus à un niveau très strict, car un écart peut entraîner une paroi de trou rugueuse ou un étalement de la résine.
Une fois le trou percé, les parois du trou absorbent une fine couche de résine époxy en raison de la chaleur et du frottement. Le voile doit être éliminé, sinon la métallisation en cuivre n'adhérera pas aux couches internes. La méthode de désmérage au permanganate est la méthode de référence, avec une concentration de 55 à 85 g/L de KMnO4. La rétro-gravure est réglée entre 0,5 et 3,0 mils et coupe la résine légèrement au-delà de la surface du cuivre pour former un contact en trois points qui améliore la liaison entre les couches.

Avec des parois de trou propres exposées, la carte entre dans la ligne de dépôt de cuivre chimique :
1. Conditionnement : Un conditionneur mouille la paroi du trou et favorise une adsorption uniforme du catalyseur.
2. Micro-gravure : Une gravure légère rugosifie les surfaces de cuivre existantes pour améliorer l'adhérence.
3. Activation du catalyseur Pd/Sn : Une solution colloïdale (100 à 300 ppm de Pd) dépose des noyaux catalytiques sur les parois non conductrices du trou.
4. Accélérateur : Élimine la coque d'étain du colloïde Pd/Sn, exposant les sites actifs de palladium.
5. Bain de cuivre chimique : Une solution autocatalytique dépose une fine couche de cuivre de 0,5 à 2,0 micromètres sur la paroi du trou.
Électrolyse et contrôle de l'épaisseur pour la durabilité
Ensuite, vous plongez la carte dans le bain de métallisation au cuivre avec une anode de platine et un électrolyte après avoir réalisé la couche d'amorçage. Le bain standard de sulfate de cuivre acide contient environ 60 à 80 g/L de cuivre dissous et 180 à 220 g/L d'acide sulfurique, avec une densité de courant de 1,5 à 3,0 A/dm². Dans ce cas, vous obtenez environ 25 micromètres de cuivre par heure. La difficulté majeure est d'obtenir un cuivre uniforme dans le barillet. L'idée derrière le pouvoir de pénétration est qu'il vous informe de la qualité avec laquelle la solution fait circuler le cuivre vers le centre du trou par rapport au bord. Les agents brillants sont importants : ils accélèrent le dépôt dans les zones en retrait. Les nivelants réduisent le taux des points à courant élevé, et les porteurs manipulent la structure du grain.

Vous trouverez des personnes qui choisissent entre la métallisation panneau, où toute la carte est métallisée simultanément, et la métallisation par motif, où un motif est métallisé avec un motif de photorésist, et ce n'est qu'ensuite que les caractéristiques sont métallisées. Dans le cas de trous longs et étroits, la métallisation par impulsions ou par impulsions inversées est plus significative, car elle alterne le courant périodiquement, déposant le cuivre plus profondément dans le barillet. Le contrôle qualité repose principalement sur la micrographie de sections et la mesure de l'épaisseur du cuivre au microscope. Ensuite, les échantillons sont chauffés à 288 degrés Celsius et laissés pendant 10 minutes, comme dans le test IPC-TM-650, pour garantir que la métallisation peut résister au refusion.
Considérations de conception pour des performances optimales du trou traversant métallisé
Rapport d'aspect, taille du trou et règles d'anneau annulaire
Le rapport d'aspect d'un trou traversant métallisé est le rapport entre l'épaisseur de la carte et le diamètre final du trou. Ce seul chiffre a un impact considérable sur la difficulté de fabrication. Une carte de 1,6 mm d'épaisseur avec un trou final de 0,3 mm a un rapport d'aspect d'environ 5,3:1, bien dans la capacité standard.
| Catégorie | Rapport d'aspect | Application typique |
| Standard | Jusqu'à 8:1 | Électronique grand public, cartes à usage général |
| Avancé | 10:1 à 12:1 | Télécommunications, équipements réseau |
| Spécialisé | 15:1 à 20:1 | Fonds de panier, cartes aérospatiales épaisses |
L'anneau annulaire est la pastille de cuivre entourant le trou percé. Les classes 2 et 3 de l'IPC exigent un minimum de 0,05 mm, mais la meilleure pratique recommande 0,125 à 0,15 mm pour une marge de fabrication. La formule de la taille de pastille est : Diamètre de la pastille = Trou final + (2 x Anneau annulaire) + Tolérance de perçage. Le dégagement anti-pastille dans les plans internes doit être d'au moins 0,2 mm.
Intégration avec l'empilement des couches et les types de vias

Un trou traversant métallisé standard traverse toutes les couches. Bien que cela soit acceptable aux fréquences plus basses, la partie inutilisée du barillet (le moignon de via) devient un problème d'intégrité du signal aux débits de données plus élevés. Le moignon agit comme une ligne de transmission non terminée qui crée des résonances et dégrade le chemin du signal. Pour les conceptions au-dessus de 3 à 5 GHz, le rétro-perçage élimine le moignon. Une passe de perçage à profondeur contrôlée depuis le côté opposé élimine le cuivre inutilisé du barillet, améliorant la perte d'insertion de plusieurs dB aux fréquences multi-gigahertz.
| Type de via | Méthode de perçage | Plage de diamètres | Couches connectées |
| PTH standard | CNC mécanique | 0,2 - 6,35 mm | Toutes les couches (pleine pile) |
| Via borgne | Mécanique ou laser | 0,1 - 0,3 mm | Couche externe vers couche interne |
| Via enterré | CNC mécanique | 0,15 - 0,3 mm | Couche interne vers couche interne |
| Microvia | Laser (UV ou CO2) | 0,075 - 0,15 mm | Couches adjacentes uniquement |
La technologie via-in-pad place le via directement à l'intérieur de la pastille du composant, essentielle pour les BGA à pas fin. Le via est rempli de cuivre et recouvert d'une calotte pour créer une surface plane et soudable. Les pastilles thermiques utilisent des connexions à rayons étroits au lieu d'un remplissage complet, empêchant le plan de dissiper trop de chaleur pendant la soudure.
Défis de fabrication et solutions professionnelles
Uniformité de la métallisation et prévention des vides
Je pense que l'un des plus grands obstacles que nous rencontrons encore dans la fabrication des PTH est la capacité à faire circuler le cuivre uniformément autour du bord du trou, jusqu'à son centre. La densité de courant est plus élevée à l'entrée, et le cuivre est donc susceptible de se déposer plus rapidement à cet endroit, ce qui forme également une forme de sablier, où le centre est 40 à 60 % plus fin que les extrémités.

Au-delà de la variation d'épaisseur, plusieurs types de défauts peuvent compromettre la fiabilité :
- Vides de métallisation : Lacunes causées par un catalyseur insuffisant, de l'air piégé ou une contamination.
- Fissures aux coins : Fractures à la jonction barillet-couche interne dues au stress de dilatation thermique (CTE).
- Fissures du barillet : Fissures circonférentielles dues à une expansion excessive de l'axe Z du stratifié pendant la soudure.
- Vides en coin : Vides triangulaires aux connexions des couches internes dus à un désmérage ou une rétro-gravure inadéquats.
La cause profonde de nombreuses défaillances thermiques est la discordance de CTE entre le FR-4 (CTE de l'axe Z de 50 à 70 ppm/°C au-dessus de Tg) et le cuivre (environ 17 ppm/°C). Pendant la refusion atteignant 260 degrés Celsius, le stratifié se dilate beaucoup plus que le barillet de cuivre, exerçant une contrainte de traction énorme sur la métallisation. La classe 3 de l'IPC exige qu'aucun vide ne dépasse 5 % de la longueur du barillet.
Assurer la fiabilité grâce à des contrôles de processus avancés
Les fabricants professionnels relèvent les défis du PTH grâce à un système qualité complet. Cela commence par la qualification des matériaux, où le stratifié entrant, la feuille de cuivre et la chimie sont testés avant la production. La surveillance des forets suit les impacts par foret et remplace les outils avant qu'ils ne dégradent la qualité des trous.
Les principaux tests en cours de processus incluent :
- Micrographie de sections : Analyse en coupe pour mesurer l'épaisseur du cuivre à plusieurs points.
- Inspection par rétroéclairage : Lumière à haute intensité à travers le trou pour détecter les vides et les fissures.
- Tests électriques : Tests de continuité et d'isolation de chaque réseau sur la carte finie.
- Test de contrainte d'interconnexion (IST) : Cycles thermiques accélérés pour la prédiction de fiabilité à long terme.
La traçabilité complète des lots relie chaque carte à ses matières premières, ses programmes de perçage et ses conditions de bain de métallisation. Le contrôle statistique des processus (SPC) avec un Cpk cible supérieur à 1,33 détecte la dérive avant qu'elle ne devienne un défaut.
L'expertise de JLCPCB dans la fabrication de trous traversants métallisés
Équipement de précision et contrôle de processus strict
Ainsi, lorsque JLCPCB met littéralement en œuvre ces concepts de PTH à grande échelle, ils exploitent ces machines de perçage CNC à haute vitesse qui peuvent atteindre une précision de positionnement aussi basse que +/- 0,025 mm, et le foret peut être aussi petit que 0,15 mm. Leur processus de désmérage et de métallisation est entièrement automatisé et maintient les mêmes concentrations chimiques sur chacune des cartes individuelles sortant de la ligne.
Ils sont capables de rapports d'aspect jusqu'à 10:1 et au-delà, et ainsi, que vous travailliez avec une carte monocouche ou un empilement de 20 couches, ils ont la technologie pour le faire. L'analyse de micrographies, la surveillance en ligne et les tests électriques sont utilisés pour garantir que tous les trous traversants métallisés respectent la spécification IPC-6012 à chaque fois.
Support DFM pour des cartes multicouches à haut rendement
Le meilleur aspect de JLCPCB est probablement leur outil en ligne gratuit de conception pour la fabricabilité (DFM) . Il suffit de déposer vos fichiers Gerber dans le système, et le système vous avertira de tout problème PTH typique, comme des rapports d'aspect trop grands pour leur configuration standard, des anneaux annulaires trop petits pour un perçage fiable, ou des trous plus grands que la plage prise en charge par le système.
Ils publient également de bonnes règles de conception qui fournissent des directives claires sur les tailles de trous, les tailles de pastilles et les dégagements qui doivent être cohérents avec leur processus. Cette rétroaction est la première chose à avoir, et avant même d'atteindre la production, elle permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent.
Qualité constante des prototypes à la production en volume
L'une des plus grandes victoires est que les lignes de fabrication sont les mêmes lorsqu'il s'agit de vos prototypes et de votre série finale. Cela signifie que la qualité que vous testez lors du prototypage est la qualité que vous aurez en volume, sans ligne de prototype spéciale ni chimie différente qui pourrait semer la confusion.
Les PCB deux couches peuvent souvent être expédiés en aussi peu que 24 heures, et les cartes multicouches peuvent prendre entre 3 et 5 jours. Le coût est d'environ deux dollars pour un lot de cinq pièces d'un prototype standard deux couches, et il devient tout à fait faisable de tester votre disposition PTH avant d'avoir à investir dans une commande importante.
Conclusion
La technologie des trous traversants métallisés ne reçoit peut-être pas autant de battage médiatique que les microvias ou les empilements HDI, mais c'est le véritable pilier de la fabrication de PCB. Du perçage CNC et du désmérage à la croissance électrolytique et à l'amorçage électrolytique, tout interfère avec l'efficacité et la longévité du circuit. Comprendre les tenants et les aboutissants des rapports d'aspect, des anneaux annulaires, de l'uniformité de la métallisation et des règles IPC vous donne le savoir-faire pour produire des cartes qui fonctionnent réellement proprement.
À mesure que les conceptions augmentent en nombre de couches, le jeu du PTH standard, des vias borgnes/enterrés et des microvias devient encore plus contraint. Maîtrisez les fondamentaux et réussissez une bonne conception de trou métallisé, et vous aurez posé les fondations pour le reste. Lorsque vous êtes prêt à mettre ces idées à l'épreuve, JLCPCB a l'équipement pour le faire, avec sa gamme composée de machines de précision, de contrôles DFM automatisés et d'une cohérence dans la qualité de production, ce qui rend la transition entre les dessins et le matériel solide un jeu d'enfant.
Questions fréquemment posées (FAQ)
Q1 : Quelle est la différence entre un trou traversant métallisé et un trou traversant non métallisé ?
Un trou traversant métallisé (PTH) a une métallisation en cuivre sur la paroi de son barillet, fournissant une connectivité électrique entre les couches du PCB. Il est utilisé pour le routage des signaux intercouches et le montage des composants traversants. Un trou traversant non métallisé (NPTH) n'a pas de cuivre sur son barillet et sert à des fins purement mécaniques, comme l'alignement de la carte.
Q2 : Quelle est l'épaisseur minimale de métallisation en cuivre requise dans un trou traversant métallisé ?
Selon l'IPC-6012, l'épaisseur moyenne minimale de métallisation en cuivre dans le barillet PTH est de 20 micromètres pour la classe 2 (électronique de service dédié) et de 25 micromètres pour la classe 3 (applications haute fiabilité comme l'aérospatiale et le médical).
Q3 : Quel rapport d'aspect peut être atteint avec la technologie des trous traversants métallisés ?
Les processus standard gèrent jusqu'à 8:1. Les processus avancés utilisant une chimie optimisée et une métallisation par impulsions atteignent 10:1 à 12:1. Les fabricants spécialisés peuvent atteindre 15:1 à 20:1 pour les fonds de panier épais et les cartes aérospatiales.
Q4 : Qu'est-ce qui cause les vides de métallisation dans les trous traversants métallisés et comment sont-ils évités ?
Les causes courantes incluent une activation insuffisante du catalyseur, des bulles d'air piégées, une contamination de surface et un désmérage inadéquat laissant des résidus de résine. La prévention implique un processus de désmérage approfondi, une agitation appropriée pendant la métallisation et une optimisation de la densité de courant pour la géométrie spécifique du trou.
Q5 : Comment la technologie des trous traversants métallisés diffère-t-elle de la technologie des microvias et du via-in-pad ?
Le PTH standard traverse toutes les couches en utilisant un perçage CNC mécanique (minimum 0,2 mm). Les microvias sont percés au laser (0,075 à 0,15 mm) et ne connectent que les couches adjacentes. Le via-in-pad place le via à l'intérieur de la pastille du composant, rempli de cuivre et recouvert d'une calotte pour une surface plane et soudable, essentielle pour les BGA à pas fin.

Continuez à apprendre
Comprendre la technologie des cartes PCB SMT: un composant essentiel de l'électronique moderne T: Technologie des cartes PCB SMT
La technologie de montage en surface (SMT) a transformé la fabrication des appareils électroniques modernes. Elle a rendu les conceptions et les méthodes d'assemblage plus efficaces. De nombreux appareils électroniques modernes reposent sur des cartes PCB SMT, qui permettent de créer des circuits compacts et performants. C'est ce qu'exige la technologie actuelle. Cet article présente les différents types de cartes PCB SMT, leurs utilisations ainsi que les meilleures méthodes pour les concevoir et les ......
Types de forets utilisés dans la fabrication des PCB
Le perçage est l'étape la plus coûteuse et la plus longue de la fabrication des circuits imprimés. La procédure doit être exécutée avec une grande précision afin de garantir le meilleur niveau de qualité possible. Le perçage mécanique ou laser des PCB est généralement utilisé pour réaliser différents types de découpes, notamment le contour, les trous et les découpes intérieures du PCB. Le perçage joue un rôle essentiel dans la fabrication des PCB. Des trous mal percés peuvent provoquer de mauvaises co......
Importance du photorésist dans un circuit imprimé
La photolithographie n'est pas seulement largement connue, c'est la seule technique par laquelle les semi-conducteurs sont fabriqués. C'est la méthode utilisée pour fabriquer les PCB, les circuits intégrés et d'autres composants électroniques. Le point le plus important à comprendre, cependant, est de savoir comment fonctionne le processus lithographique et où le photorésist s'insère. Une couche de masque est utilisée lors de la création d'une piste par le processus de gravure. Ce photorésist est ensu......
La science derrière les encres de sérigraphie PCB et les techniques d'impression
Vous êtes-vous déjà demandé quels types de procédés sont utilisés dans la fabrication des PCB pour obtenir un sérigraphie permanente ? Comment cette encre ne s'efface-t-elle pas même dans des conditions très difficiles ? D'ailleurs, la sérigraphie est la couche supérieure d'un PCB, les légendes blanches qui comprennent les étiquettes de composants, les logos et les marques de polarité. Aujourd'hui, nous allons voir la chimie derrière tout cela et savoir quel type de technologie d'impression est nécess......
Qu'est-ce que la FAO : Les bases de la fabrication assistée par ordinateur
Lorsque l'électronique commence à évoluer, les circuits deviennent plus complexes et intégrés. Auparavant, ces circuits étaient réalisés à l'aide de papier dessiné à la main, mais l'évolution de l'électronique numérique a changé la perspective. De nos jours, nous avons la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), qui est devenue l'art de créer un plan. Il suffit de définir la fonctionnalité d'un circuit, et nous pouvons aujourd'hui facilement synthétiser un circuit uniquement par logiciel. Le logiciel......
Gravure Laser vs. Fabrication Professionnelle de PCB : Comprendre les Limites du DIY et les Avantages Industriels
Dans l'approche conventionnelle, on applique d'abord un motif de masque, puis on retire le métal à l'aide de produits chimiques. En électronique de loisir, utiliser une graveuse laser pour fabriquer des circuits imprimés est une idée passionnante. Le concept de base consiste à générer un laser pour graver une plaque de cuivre. En général, un PCB nu est d'abord recouvert d'une couche de résine sombre qui protège le cuivre. Ensuite, une découpeuse laser suit votre conception de circuit pour brûler la ré......