Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
8 min
- Paramètres de timing en conception numérique :
- Délai de propagation vs délai de contamination :
- Décalage d’horloge (Clock Skew) :
- Temps de Setup :
- Temps de Hold :
- Chemins de timing dans un circuit numérique :
- Équations de timing :
- Exemple numérique (chemin à cycle unique) :
- Causes courantes de violations et corrections pratiques :
- Trucs de conception : skew utile, chemins multi-cycle, retiming
- Conclusion :
Ceci est le deuxième article de la série sur le délai de propagation dans les circuits numériques. Lors de la conception d’un circuit numérique, deux points principaux doivent être assurés : d’abord la fonctionnalité, ensuite le timing. Nous avons couvert les blocs de base dans un article précédent. En électronique, le temps n’est rien d’autre que les cycles d’horloge. Comme tout est basé sur ces cycles, ils déterminent la fréquence de fonctionnement, la vitesse et bien plus dans un circuit électronique. Nous avons déjà vu des circuits qui ne fonctionnent qu’en synchronisation avec l’horloge, appelés circuits séquentiels. Lors de l’utilisation d’un microcontrôleur, FPGA ou ASIC, il est impératif de respecter les contraintes de timing pour garantir le bon fonctionnement du circuit. Aujourd’hui, nous allons examiner les types de contraintes de timing auxquelles il faut prêter attention. Ce guide couvre les fondamentaux : temps de setup, temps de hold, délai de contamination (min) et décalage d’horloge, et montre comment ils interagissent dans les équations de timing et les conceptions réelles.
Paramètres de timing en conception numérique :
Deux métriques de délai sont importantes pour les blocs combinatoires :
- Tpd (délai de propagation, max) : le plus long délai possible causé par les éléments du circuit combinatoire, utilisé pour les vérifications de setup.
- Tcd (délai de contamination, min) : le délai le plus court possible, utilisé pour les vérifications de hold.
- Période d’horloge (Tclk) : le temps entre deux fronts d’horloge consécutifs utilisés pour un chemin.
Délai de propagation vs délai de contamination :
- Délai de propagation (Tpd, max) : C’est le pire cas (le plus long) à travers une porte ou un bloc logique. Utilisé pour les vérifications de setup, car il faut s’assurer que les dernières données arrivent encore à temps.
- Délai de contamination / min (Tcd/min) : C’est le meilleur cas (le plus court) à travers une porte ou un bloc logique. Utilisé pour les vérifications de hold, car il faut tenir compte du moment le plus précoce où un signal modifié peut apparaître sur le flip-flop de capture.
Décalage d’horloge (Clock Skew) :
Différence de temps d’arrivée du signal d’horloge entre le flip-flop source et le flip-flop de destination. Cela peut être causé par la longueur des fils du système reliant l’horloge aux flip-flops A et B. Il y aura un décalage de timing car les signaux ne peuvent pas arriver simultanément sur tous les flip-flops. Les principales sources de skew sont : déséquilibre de l’arbre d’horloge, différences de routage, buffers, choix de synthèse/CTS, horloge locale, et jitter d’insertion PLL/BUF.
- Skew positif : l’horloge de capture arrive plus tard que l’autre bloc logique.
- Skew négatif : l’horloge de capture arrive plus tôt que l’autre bloc logique.
Le skew peut être introduit intentionnellement pour améliorer le timing (souvent pour relaxer le setup sur un chemin critique) tout en respectant les contraintes de hold.
Temps de Setup :
Le temps de setup (Tsu) est l’intervalle minimal avant le front actif de l’horloge pendant lequel les données d’entrée d’un flip-flop doivent être stables. Si les données ne sont pas stables avant ce front d’horloge dans l’intervalle spécifié, il y aura violation du temps de setup. Des données arrivant trop tard peuvent amener le flip-flop à capturer une valeur incorrecte.
Vérification du timing : Le temps de setup est généralement violé par des délais de propagation inappropriés. Si le délai de propagation depuis le premier flip-flop est supérieur au front d’horloge suivant, aucune donnée ne sera capturée ou apparaîtra au même moment, ce qui peut provoquer une métastabilité.
Temps de Hold :
Le temps de hold (Thold) est l’intervalle minimal après le front actif de l’horloge pendant lequel les données d’entrée doivent rester stables. Si les données changent trop rapidement après le front de lancement et arrivent au flip-flop de capture avant que son latch interne ait fini de maintenir les données, le flip-flop peut capturer une valeur corrompue.
Vérification du timing : L’arrivée la plus précoce des nouvelles données est donnée par Tcq + Tcd. Elle ne doit pas atteindre le flip-flop de capture avant la fin de l’intervalle de hold.
Chemins de timing dans un circuit numérique :
Un chemin de timing synchrone typique est présenté ci-dessous. Nous examinerons chaque partie une par une :
Front de lancement (Flip-Flop A) → Tcq (clock-to-Q) → logique combinatoire → Tpd/Tcd (propagation/contamination) → Flip-Flop B de capture → vérifications Setup/Hold
- Événement de lancement : Le flip-flop A produit une nouvelle valeur après son front d’horloge. Cette donnée se propage ensuite à travers la logique combinatoire.
- Événement de capture : La donnée en sortie du flip-flop A sert d’entrée au flip-flop B, qui capture la valeur au front d’horloge suivant pertinent.
Le lancement et la capture sont les premiers et derniers événements du chemin de timing, mais de nombreuses opérations se déroulent entre les deux.
Équations de timing :
Setup :
Hold :
Où Jclk représente le jitter de l’horloge (ajouter le jitter positif de manière conservatrice dans l’équation de setup et soustraire ou ajouter de manière appropriée pour le hold comme marge de sécurité. Le jitter est considéré comme une réduction de la marge de timing disponible).
Exemple numérique (chemin à cycle unique) :
Données typiques :
- Tclk = 5,0 ns (période cible)
- Tskew = +0,10 ns (horloge de capture arrive 0,1 ns plus tard)
- Tcx (Tcq) = 0,12 ns (clock-to-Q)
- Tpd = 2,80 ns (délai de propagation combinatoire max)
- Tsu = 0,08 ns (temps de setup)
- Tcd = 0,02 ns (délai de contamination/min)
- Thold = 0,05 ns (requirement de hold du flip-flop)
Vérification du Setup :
Trequise=Tcq + Tpd + Tsu - Tskew = 0.12 + 2.80 + 0.08 - 0.10 = 2.90 ns
Slacksetup=Tclk - 2.90 = 5.00 - 2.90 = 2.10 ns → PASS (comfortable margin).
Vérification du Hold :
Holdautoriseˊ=Tcq + Tcd - Tskew = 0.12 + 0.02 - 0.10 = 0.04 ns
Slackhold=0.04 - Thold = 0.04 - 0.05 = -0.01 ns → HOLD VIOLATION by 10 ps.
Le chemin respecte facilement le setup (grande marge), mais un chemin très rapide provoque une violation du hold. Cela est courant dans les conceptions réelles : le setup est confortable tandis que le hold échoue.
Causes courantes de violations et corrections pratiques :
Violations de Setup :
- Chemin trop long : ajouter un registre/pipeline, réduire la profondeur logique ou restructurer l’algorithme.
- Coin de processus lent : utiliser des cellules plus rapides, augmenter VDD, améliorer le routage pour réduire Tpd.
Violations de Hold :
- Chemin trop rapide : ajouter un retard délibéré (buffer/inverseur), utiliser l’insertion de délai minimal ou rallonger le chemin.
- Chemin multi-cycle : convertir le chemin en multi-cycle si fonctionnellement possible et le marquer dans l’outil STA.
Trucs de conception : skew utile, chemins multi-cycle, retiming
- Skew utile : introduit intentionnellement pour relaxer le setup sur un chemin critique tout en respectant le hold.
- Chemins multi-cycle : si autorisé par l’architecture, marquer le chemin comme multi-cycle dans STA avec contraintes appropriées.
Conclusion :
Dans cet article, nous avons détaillé le temps de setup et le temps de hold avec des exemples. Le délai de contamination et le décalage d’horloge sont interconnectés avec les équations de timing. Le setup est gouverné par les délais maximaux, tandis que le hold est gouverné par les délais minimaux. Des astuces de conception et des solutions aux violations courantes ont également été partagées. Pour un circuit numérique, non seulement la fonctionnalité mais aussi le timing sont essentiels. Cette série continuera avec d’autres concepts de conception numérique et de timing. Consultez la section JLCPCB pour approfondir rapidement vos connaissances.
Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......