Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
23 min
- Les risques cachés d'une largeur de piste incorrecte
- Qu'est-ce que la largeur d'une piste de PCB et comment la calculer?
- Règles pratiques de largeur des pistes pour les PCB modernes
- L'écart entre les outils de conception de PCB et la fabrication réelle
- Comment JLCPCB garantit une fabrication précise des largeurs de pistes
- FAQ sur la largeur des pistes de PCB
- Conclusion
Points clés
- Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants
- Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension
- Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,30 mm) pour les CMS standard
- Ajouter une marge de gravure: dimensionnez les rayons 30% au-dessus des valeurs minimales du fabricant afin de compenser la surgravure pendant la production
Parmi toutes les dimensions de votre carte, l'une d'elles supporte un courant réel, génère une chaleur réelle et présente un véritable risque de défaillance: la largeur des pistes du PCB. Vous la définissez en quelques secondes lors du routage, puis elle supporte la charge ou échoue. Si elle est incorrecte, le cuivre surchauffe, le masque de soudure brunit, la tension de votre rail logique passe sous le seuil requis et la carte tombe en panne entre les mains d'un client plutôt que sur votre banc d'essai!

Ce guide explique le rôle électrique de la largeur des pistes, le fonctionnement de la formule de dimensionnement standard à travers un exemple complet, les situations dans lesquelles un calculateur est utile ou trompeur, les raisons pour lesquelles les couches internes et externes nécessitent des largeurs différentes, ainsi que les dimensions que votre fabricant peut réellement graver.
Les risques cachés d'une largeur de piste incorrecte
Imaginez une piste en cuivre comme une rallonge électrique. Une rallonge fine peut alimenter une lampe de bureau toute la journée sans problème. Branchez un radiateur électrique sur cette même rallonge et sa gaine ramollira en quelques minutes. La rallonge n'a pas changé, mais le courant, lui, a augmenté.
Votre circuit imprimé fonctionne de la même manière. Une piste qui alimente sans difficulté la broche de réinitialisation d'un ESP32-WROOM-32 peut rougir si vous lui demandez d'alimenter un pilote de moteur, et rien dans votre outil EDA ne vous en empêchera.
Qu'est-ce que la largeur d'une piste de PCB et pourquoi détermine-t-elle les performances du circuit?
La largeur d'une piste de PCB correspond à la largeur du cuivre sur chaque couche d'un circuit imprimé, mesurée d'un bord à l'autre en millimètres ou en mils. L'épaisseur du cuivre détermine la section du conducteur, tandis que cette section détermine le courant qu'il peut transporter, la chute de tension à ses bornes et son élévation de température. Le cuivre n'est pas un conducteur parfait: il s'agit d'une résistance de très faible valeur, et la largeur permet d'ajuster cette valeur.
Le cuivre standard de 1 oz présente une épaisseur d'environ 35 µm (1,4 mil) et une résistance surfacique d'environ 0,49 mΩ par carré. Lorsque la longueur parcourue sur une piste est égale à sa largeur, vous traversez un carré. Si vous parcourez une longueur de 2 mm sur une piste de 1 mm de large, vous traversez deux carrés, et ainsi de suite. Doubler la largeur divise la résistance par deux et la chaleur par quatre.
La largeur remplit trois fonctions:
- Capacité en courant: une section plus importante permet d'évacuer davantage de chaleur avant que la piste ne surchauffe.
- Chute de tension: une piste d'alimentation étroite consomme une partie de la tension qui n'atteint jamais la charge.
- Impédance: sur les signaux à haute vitesse, la largeur et la hauteur du diélectrique déterminent l'impédance caractéristique, indépendamment du courant.
Surchauffe, pistes brûlées et chute de tension excessive
Prenons une piste de 0,5 mm (20 mil) de large, en cuivre de 1 oz, parcourant 100 mm (3,9 in) entre un connecteur et une charge sous un courant de 3 A. Ce chemin comporte 200 carrés, soit environ 98 mΩ. Il entraîne une chute de tension de 295 mV et dissipe 0,88 W dans une bande de cuivre aussi fine qu'un grain de riz. Sur un rail de 3,3 V, vous venez de perdre 9% de la tension d'alimentation. En portant sa largeur à 2 mm (79 mil), sa résistance tombe à 24,6 mΩ, la chute à 74 mV et la puissance dissipée à 0,22 W. Lorsque le cuivre chauffe, il aggrave le phénomène! Sa résistance augmente d'environ 0,39% par °C, ce qui accroît la chaleur produite et fait encore monter la température.
Prenons l'exemple d'une carte de commande pour imprimante 3D. Un plateau chauffant de 24 V consommant 12 A était alimenté par une piste de 1,5 mm (59 mil) en cuivre de 2 oz sur une longueur de 80 mm (3,1 in). Cette piste présentait une résistance de 13 mΩ et dissipait environ 1,9 W sous le masque de soudure. Après quelques dizaines d'heures d'impression, le masque avait bruni et le cuivre se décollait au niveau du bornier. Le remplacement de cette piste par une zone de cuivre de 6 mm (236 mil) a réduit les pertes à 0,47 W.
Qu'est-ce que la largeur d'une piste de PCB et comment la calculer?
La réponse de l'industrie repose sur une équation empirique utilisée depuis les années 1950. Elle ne découle pas de principes fondamentaux, mais d'un ajustement aux mesures effectuées sur des circuits imprimés réels. Elle doit donc être complétée par une appréciation technique.
Comprendre la formule IPC-2221 de largeur des pistes de PCB
La formule de largeur des pistes de PCB de l'IPC-2221 relie le courant à la section de la piste et à l'élévation de température admissible.

I = k × ΔT^0.44 × A^0.725
Voici la signification de chaque symbole et son unité:
- I correspond au courant dans la piste, exprimé en ampères (A).
- ΔT = élévation maximale de température admissible au-dessus de la température du circuit imprimé, exprimée en degrés Celsius (°C). Il s'agit d'une variation de température, et non d'une température absolue.
- A correspond à la section transversale du cuivre (mils2 ou mil²).
- k est une constante égale à 0,048 pour les pistes externes et à 0,024 pour les pistes internes situées entre des couches diélectriques.
Pour calculer la largeur à partir du courant, réorganisez la formule:
A = ( I / (k × ΔT^0.44) )^(1/0.725)
Divisez ensuite la section obtenue par l'épaisseur du cuivre. Supposons qu'une piste externe doive transporter 2 A, avec une élévation de température admissible de 10 °C, sur un circuit imprimé standard en cuivre de 1 oz, soit 1,378 mil d'épaisseur.
- Élevez la température à la puissance 0,44. 10^0.44 = 2,754.
- Multipliez le résultat par k pour une couche externe. 0,048 × 2,754 = 0,1322.
- Divisez le courant par ce résultat. 2 / 0,1322 = 15,13.
- Élevez ce résultat à la puissance 1 / 0,725, soit 1,379. 15,13^1.379 = 42,4 mil², soit la section requise.
- Divisez la section par l'épaisseur du cuivre. 42,4 / 1,378 = 30,8 mil.
Le résultat est de 30,8 mil, soit 0,78 mm, une largeur proche du petit côté du corps d'une résistance 0603.
| Courant (A) | Largeur pour une élévation de 10 °C | Largeur pour une élévation de 20 °C | Signification pratique de cette largeur |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,115 mm (4,5 mil) | 0,076 mm (3,0 mil) | Valeur inférieure aux capacités minimales de la plupart des fabricants: la règle de conception prévaut sur la formule |
| 1 | 0,30 mm (11,8 mil) | 0,20 mm (7,8 mil) | Valeur par défaut confortable pour un rail polyvalent de 5 V ou 3,3 V |
| 2 | 0,78 mm (30,8 mil) | 0,51 mm (20,2 mil) | Nécessite une surface réelle sur le circuit imprimé: planifiez le trajet avant de placer les composants |
| 3 | 1,37 mm (53,8 mil) | 0,90 mm (35,3 mil) | Seuil à partir duquel le cuivre de 2 oz est souvent préférable à une piste plus large |
| 5 | 2,77 mm (108,9 mil) | 1,82 mm (71,5 mil) | Près de 3 mm de cuivre: une zone polygonale est généralement préférable |
| 10 | 7,19 mm (283 mil) | 4,72 mm (186 mil) | Aucune piste raisonnable en cuivre de 1 oz. Passez au cuivre épais, à un plan ou à un jeu de barres. |
Calcul manuel ou calculateur en ligne de largeur de piste de PCB
Utilisez un calculateur en ligne de largeur de piste de PCB pour obtenir la valeur. Effectuez néanmoins le calcul manuellement au moins une fois afin de pouvoir détecter les erreurs silencieuses du calculateur.
Un calculateur ne connaît que trois paramètres: le courant, l'élévation de température et le grammage du cuivre. Il ignore que votre carte se trouve dans un boîtier fermé à une température ambiante de 55 °C et que votre «élévation de 10 °C» porte le cuivre à 65 °C. Il ignore qu'un régulateur linéaire dissipe 2 W à deux millimètres de la piste. Il ignore également qu'une piste d'alimentation de 2 mm se rétrécit à 0,4 mm pour passer entre deux vias. Ce dernier piège surprend régulièrement les concepteurs expérimentés. Une piste ne peut transporter que le courant admissible par sa section la plus étroite, qui est rarement celle que vous avez mesurée.
Pour corriger ce problème: après le routage, examinez l'intégralité du chemin d'alimentation avec un fort grossissement et identifiez son point le plus étroit. Dimensionnez l'ensemble du réseau à partir de ce point.
La norme IPC-2152 a remplacé l'IPC-2221 en 2009 pour déterminer la capacité de transport du courant. Elle repose sur des données thermiques mesurées plutôt que sur des courbes ajustées au milieu du XXe siècle. Elle peut être appliquée aux circuits imprimés de différentes épaisseurs, utilisant diverses conductivités thermiques de diélectriques, placés à proximité de différents plans de cuivre et fonctionnant dans l'air ou sous vide.
Pistes externes et internes: pourquoi leur emplacement modifie le calcul
La constante k est divisée par deux pour les couches internes, passant de 0,048 à 0,024. Comme la section est élevée à la puissance 0,725, diviser k par deux ne double pas la section requise, mais la multiplie par environ 2,6. Reprenons l'exemple d'un courant de 2 A avec une élévation de température de 10 °C. Pour une piste externe, le résultat était de 0,78 mm (30,8 mil). Sur une couche interne, la même formule exige 2,03 mm (80 mil), ce qui représente une surface considérable sur une couche interne pour un courant modeste.
Un aspect reste toutefois méconnu de nombreux concepteurs. Cette réduction de 50% reposait sur une hypothèse et non sur des mesures. Les ingénieurs supposaient qu'une piste enterrée devait fonctionner à une température plus élevée puisqu'elle ne pouvait pas dissiper la chaleur par convection dans l'air. Les mesures réalisées correctement selon l'IPC-2152 ont montré que des pistes internes de largeur identique transportant le même courant fonctionnent généralement à une température plus basse, car le diélectrique environnant évacue mieux la chaleur que la convection naturelle dans l'air immobile. Une piste interne placée au-dessus d'un plan de masse continu fonctionne à une température encore plus basse, car le plan répartit la chaleur latéralement. Cela constitue un argument supplémentaire en faveur de zones de cuivre bien conçues plutôt que de pistes isolées.
Règles pratiques de largeur des pistes pour les PCB modernes
Pour la plupart des réseaux, la majorité des cartes n'a pas besoin d'un calculateur. Il faut plutôt définir des valeurs par défaut applicables systématiquement et savoir s'arrêter pour calculer les quelques réseaux critiques.
- Signaux et réseaux logiques: 0,15 à 0,25 mm (6 à 10 mil): tout réseau ne transportant que quelques milliampères est thermiquement négligeable. Choisissez une largeur que votre fabricant peut produire facilement et à faible coût, puis conservez-la. Il s'agit de la largeur de piste standard pour la plupart des routages d'un circuit imprimé classique.
- Réseaux d'alimentation: environ 1 mm (39 mil) de largeur par ampère sur une couche externe en cuivre de 1 oz. Cette valeur volontairement généreuse représente environ le double de ce qu'exige la formule pour une élévation de 10 °C. Cette marge compense les tolérances de gravure, les rétrécissements au niveau des pastilles et la température élevée d'un boîtier fermé.
- Ne descendez jamais sous la largeur minimale du fabricant, généralement comprise entre 0,09 mm (3,5 mil) et 0,15 mm (6 mil), selon le grammage du cuivre et le nombre de couches.
- Les réseaux à impédance contrôlée constituent une exception: sur un réseau asymétrique de 50 Ω ou différentiel de 90 Ω, la largeur dépend de l'empilage et non du courant. Élargir une piste adaptée pour «plus de sécurité» compromet précisément la caractéristique que vous cherchez à protéger.
- Au-dessus de 5 A, changez de stratégie au lieu d'élargir la piste: passez au cuivre de 2 oz, utilisez une zone polygonale, routez le réseau sur deux couches reliées par des vias ou adoptez un jeu de barres.
- Concevez par défaut pour une élévation de 10 °C, et ne retenez 20 °C que lorsque vous connaissez réellement la température ambiante et le flux d'air.
Le matériel réel suit cette logique: ouvrez un chargeur USB-C GaN de 65 W. Le côté signal comporte uniquement des pistes très fines, tandis que le chemin de sortie est constitué d'une large zone de cuivre alimentant le connecteur. Un module abaisseur de 3 A basé sur un LM2596 ou un TPS54331 nécessite environ 1,4 mm (55 mil) sur ses rails d'entrée et de sortie, contre 0,2 mm (8 mil) pour le reste du circuit.
L'écart entre les outils de conception de PCB et la fabrication réelle
Votre outil EDA dessine un rectangle parfait aux angles vifs. Votre fabricant produit un trapèze aux bords arrondis. La différence entre ces deux formes est à l'origine d'un nombre étonnamment élevé de défaillances thermiques.
Gravure du cuivre et influence de l'épaisseur sur la largeur finale des pistes
Lors de la gravure soustractive, une pulvérisation chimique élimine le cuivre sans respecter parfaitement le contour prévu. Le produit de gravure agit vers le bas, mais provoque également une «sous-gravure» sous la résine photosensible. Il reste alors une section trapézoïdale, plus large à la base près du stratifié qu'à la surface supérieure.

Ce phénomène est mesuré par le facteur de gravure. Il correspond au rapport entre la profondeur de gravure et la sous-gravure d'un côté. Les valeurs de production courantes se situent entre 2,5 et 4,0, le rapport exact dépendant de la chimie du produit de gravure.
Le contrôle du facteur de gravure devient plus important à mesure que les motifs rétrécissent, car le fabricant élargit le dessin lors de la précompensation d'imagerie. Concevez en tenant compte de la tolérance publiée. Aux limites d'une tolérance de plus ou moins 20%, une piste de 0,09 mm (3,5 mil) peut ne mesurer que 0,072 mm (2,8 mil) après fabrication, soit une résistance et une production de chaleur supérieures de 25% à vos calculs.
Que se passe-t-il lorsque les pistes fines atteignent les limites de fabrication?
Lorsque les dimensions descendent sous les limites du procédé, les défaillances cessent d'être théoriques. Des ruptures apparaissent dans les pistes très fines lorsque la sous-gravure traverse une section trop étroite. Un espacement insuffisant provoque des courts-circuits lorsqu'un fragment de cuivre subsiste après la gravure. Les réseaux à impédance contrôlée sortent de leur plage de tolérance. Les circuits imprimés comportant des pistes inférieures à environ 0,09 mm (3,5 mil) passent également dans une classe de procédé plus stricte, avec un rendement inférieur, un prix plus élevé et un délai de fabrication plus long.
Pour éviter ce problème, chargez dans votre outil EDA le fichier réel des règles de conception de votre fabricant au lieu de vous fier au modèle par défaut de 6 mil. La plupart des paramètres par défaut des outils ont été définis il y a plusieurs années et ne correspondent plus aux capacités actuelles des fabricants.
Comment JLCPCB garantit une fabrication précise des largeurs de pistes
Tout ce qui précède suppose que votre fabricant respecte ses spécifications publiées d'un lot à l'autre. Cette régularité transforme un calcul théorique en un circuit imprimé fonctionnel.

Contrôle avancé de la gravure pour des tolérances de pistes très strictes
JLCPCB publie une tolérance de largeur de piste de ±20% et respecte ses limites minimales de largeur et d'espacement grâce à une gestion automatisée du produit de gravure et à un contrôle statistique des procédés. La concentration chimique et la pression de pulvérisation qui déterminent le facteur de gravure restent ainsi stables pendant toute la production.
| Grammage du cuivre | Type de circuit imprimé | Largeur / espacement minimal | Conséquence pour votre conception |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 1 à 2 couches | 0,10 / 0,10 mm (4 / 4 mil) | Résolution suffisante pour la plupart des sorties de composants à pas fin sur une carte simple |
| 1 oz | 4 couches et plus | 0,09 / 0,09 mm (3,5 / 3,5 mil) | Routage le plus fin disponible, à réserver de préférence au fanout des BGA |
| 2 oz | 2 couches | 0,16 / 0,16 mm (6,5 / 6,5 mil) | Le cuivre plus épais nécessite davantage de marge de gravure: prévoyez des passages plus larges |
| 2 oz | 4 couches et plus | 0,15 / 0,15 mm (6 / 6 mil) | Bon équilibre entre capacité en courant et densité de routage |
| 2,5 à 4,5 oz | 2 couches uniquement | 0,20 à 0,30 mm (8 à 12 mil) | Cuivre épais pour les courants élevés, au détriment des motifs fins |
Retenez la tendance générale plutôt que chaque ligne: toute augmentation du grammage du cuivre réduit la résolution de routage, car un cuivre plus épais nécessite davantage de temps de gravure et subit une sous-gravure plus importante. Une conception exigeant à la fois du cuivre de 2 oz et des pistes de 0,09 mm (3,5 mil) nécessite une modification de l'empilage, et non une tolérance plus stricte. Aucun procédé de gravure ne permet d'obtenir les deux simultanément.
Contrôles DFM automatisés pour détecter rapidement les erreurs de largeur de piste
Chaque conception téléversée fait l'objet d'une analyse DFM automatisée avant la production. Celle-ci signale les violations de largeur et d'espacement, les fragments de cuivre et les problèmes de distance entre le cuivre et le bord tant que les corrections restent gratuites. Une demande technique est envoyée avant l'insolation du panneau plutôt qu'après l'expédition des cartes. Cette vérification constitue un filet de sécurité, mais ne remplace pas votre propre contrôle. Avant de téléverser vos fichiers, vérifiez les cinq points suivants:
- Réglez votre DRC sur les véritables valeurs minimales du fabricant, et non sur les paramètres par défaut de votre outil.
- Suivez le chemin complet de chaque réseau dépassant 1 A, de la pastille source à la pastille de charge, puis identifiez son point le plus étroit.
- Vérifiez les rayons de connexion thermique des pastilles traversantes à fort courant. Quatre rayons fins peuvent créer un goulot d'étranglement plus important que la piste qui les alimente.
- Confirmez que le grammage de cuivre sélectionné correspond à celui utilisé dans votre calcul de largeur.
Empilages multicouches conçus pour les courants élevés
Au-delà d'environ 5 A, la bonne solution n'est plus une piste plus large, mais un meilleur empilage. Avec une prise en charge allant jusqu'à 32 couches, des épaisseurs de 0,4 mm à 4,5 mm et du cuivre interne de 0,5 oz, 1 oz ou 2 oz, vous pouvez consacrer une paire de plans à un rail d'alimentation au lieu de le faire passer dans un canal étroit. Un plan interne en cuivre de 2 oz se comporte comme une piste extrêmement large. Le courant se répartit sur toute la surface du plan, la résistance chute et la chaleur peut se dissiper dans l'ensemble de la carte. C'est pourquoi une carte mère d'ordinateur portable comporte très peu de pistes larges tout en distribuant plusieurs dizaines d'ampères.
Les vias sont souvent mal évalués. Un via fini de 0,3 mm (12 mil), avec une métallisation de fût de 20 à 25 µm, comporte environ 0,019 à 0,024 mm² de cuivre, soit une section similaire à celle d'une piste de 0,54 à 0,68 mm (21 à 27 mil) de large en cuivre de 1 oz. Un seul via ne constitue donc pas nécessairement un goulot d'étranglement, et quatre vias disposés en carré transportent aisément plus de courant que la piste de 2 mm qui les alimente.
FAQ sur la largeur des pistes de PCB
Q: Quelle est la largeur standard d'une piste de PCB?
Pour le routage général des signaux et des réseaux logiques, une largeur de 0,15 à 0,25 mm (6 à 10 mil) constitue la valeur par défaut courante. Elle peut transporter bien plus de courant que nécessaire pour ces signaux et tous les fabricants peuvent la produire à faible coût. Les pistes d'alimentation sont dimensionnées individuellement en fonction du courant, à partir d'environ 0,3 mm (12 mil) pour 1 A sur une couche externe en cuivre de 1 oz.
Q: Quelle largeur de piste de PCB faut-il prévoir pour 1 A?
Sur une couche externe en cuivre de 1 oz, avec une élévation de température de 10 °C, la formule donne environ 0,30 mm (11,8 mil). La plupart des concepteurs arrondissent cette valeur à 0,5 mm (20 mil) afin de compenser les tolérances de gravure et les rétrécissements au niveau des pastilles. Sur une couche interne, le même courant nécessite environ 0,78 mm (31 mil).
Q: Faut-il utiliser l'IPC-2221 ou l'IPC-2152 pour calculer la largeur des pistes?
L'IPC-2152 a remplacé l'IPC-2221 pour le calcul de la capacité de transport du courant. Elle repose sur des données thermiques mesurées plutôt que sur des courbes ajustées dans les années 1950. Utilisez la formule de l'IPC-2221 pour obtenir rapidement une première estimation prudente, puis passez à l'IPC-2152 lorsque l'espace disponible sur le circuit imprimé est limité.
Q: Puis-je utiliser une piste plus étroite avec un cuivre plus épais?
Oui, car la capacité en courant dépend de la section transversale et le cuivre de 2 oz est deux fois plus épais que celui de 1 oz. Cependant, un cuivre plus épais subit une sous-gravure plus importante. La largeur minimale réalisable par le fabricant augmente donc également.
Q: Pourquoi les pistes internes doivent-elles être plus larges que les pistes externes?
Dans la formule IPC-2221, la constante des couches internes est divisée par deux, passant de 0,048 à 0,024. Cela exige une section environ 2,6 fois supérieure pour un même courant. Cette réduction reposait sur l'hypothèse que les pistes enterrées chauffaient davantage, bien que les mesures de l'IPC-2152 aient ensuite montré que les pistes internes fonctionnent souvent à une température plus basse.
Conclusion
Pour bien comprendre la largeur des pistes de PCB, il faut cesser de la considérer comme un simple paramètre de routage et commencer à la traiter comme une valeur de composant. Chaque piste est une résistance dotée d'une puissance nominale, et vous définissez ces deux valeurs lorsque vous choisissez sa largeur. La formule fournit un point de départ, la tolérance indique la marge à ajouter et la section la plus étroite détermine le comportement réel du réseau.
Dimensionnez soigneusement les réseaux critiques, appliquez des valeurs par défaut aux autres et contrôlez l'ensemble du chemin plutôt que sa partie la plus large. Alors que les cartes rétrécissent et que les besoins en puissance augmentent, la précision du contrôle de gravure et l'analyse DFM automatisée transforment une largeur calculée en une piste de cuivre conforme aux résultats promis par vos calculs.

Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......