This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Comment connecter et choisir une diode de roue libre

Publié initialement Nov 17, 2026, mis à jour Nov 17, 2026

11 min

Table des matières
  • Qu'est-ce qu'une diode de roue libre pour relais?
  • Comment connecter une diode de roue libre sur une bobine de relais
  • Pourquoi un relais a besoin d'une diode de roue libre: retour inductif à la coupure
  • Comment choisir une diode de roue libre pour un relais
  • Diode de roue libre ou écrêteur Zener pour une libération plus rapide du relais
  • Conclusion
  • FAQ sur les diodes de roue libre pour relais

Points clés à retenir

  • Positionnement de la diode: Connectez la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais, avec sa cathode reliée au côté positif et son anode au côté négatif.
  • Pourquoi c'est important: Lorsque le relais se désactive, la diode fournit un chemin sûr au courant restant de la bobine et évite une surtension qui pourrait endommager le transistor.
  • Choisir la bonne diode: Sélectionnez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension d'alimentation de la bobine et dont le courant direct nominal convient au courant de bobine. Les options courantes incluent 1N4148W, M7 et SS14, selon les exigences du relais.
  • Libération plus rapide du relais: Une diode de roue libre standard protège le transistor mais ralentit la libération du relais. L'ajout d'une diode Zener en série permet une libération plus rapide tout en maintenant la tension dans les limites sûres du transistor.

Une diode de roue libre pour bobine de relais protège le pilote du relais lorsque la bobine se désactive. Sans diode, la bobine peut générer une surtension susceptible d'endommager le transistor. Cependant, la polarité de la diode est essentielle: une installation inversée crée un quasi-court-circuit sur l'alimentation lorsque le transistor s'active.

Dans ce guide, vous apprendrez:

  • Dans quel sens connecter une diode de roue libre sur une bobine de relais
  • Comment évolue la tension de bobine à la coupure, avec et sans diode
  • Comment choisir les tensions inverses et les courants nominaux de la diode
  • Quand un écrêteur Zener plus diode permet une libération plus rapide du relais

diode de roue libre pour relais avec pilote cote bas et cote haut

Figure: Diode de roue libre pour bobine de relais sur un interrupteur NPN côté bas et un interrupteur PNP côté haut

Qu'est-ce qu'une diode de roue libre pour relais?

Une diode de roue libre pour relais est une diode connectée en parallèle avec la bobine du relais, qui conduit le courant de la bobine après la coupure de l'interrupteur de commande. Lorsque la bobine est alimentée, la diode est polarisée en inverse et ne conduit pratiquement aucun courant. Elle est également appelée diode de récupération, diode de suppression ou diode de clamp.

Sur un schéma, la diode est placée en parallèle sur le symbole de bobine du relais, avec la barre de cathode du symbole de diode orientée vers l'alimentation positive. La plupart des bobines de relais ne sont pas polarisées, mais avec la diode installée, la bobine possède une polarité fixe.

Comment connecter une diode de roue libre sur une bobine de relais

Connectez la cathode à la borne de bobine qui est positive lorsque le relais est alimenté, et l'anode à l'autre borne de bobine. La diode reste ainsi polarisée en inverse lorsque le relais est actif et conduit au moment de la coupure.

Pour un interrupteur NPN côté bas, procédez comme suit:

  1. Identifiez les extrémités de la bobine: Repérez la borne de bobine reliée à +V et celle reliée au collecteur, comme dans ce guide du schéma de câblage d'un relais.
  2. Connectez la cathode à +V: La cathode est l'extrémité marquée par une bande, comme l'indique le guide de polarité des diodes SMD.
  3. Connectez l'anode au collecteur: L'anode, la borne de bobine et le collecteur du transistor NPN partagent le même nœud.
  4. Placez la diode près de la bobine: Des pistes courtes vers les broches de la bobine réduisent la boucle de courant à la coupure et limitent le bruit rayonné.

Commutation côté haut: Avec un transistor PNP entre +V et la bobine, la cathode va du côté transistor de la bobine et l'anode à la masse.

Remarque

Une diode de roue libre inversée est polarisée en direct dès que le transistor s'active. Elle fait circuler un courant élevé dans le transistor, de sorte que le relais ne s'active pas et que la diode ou le transistor peut surchauffer.

Pourquoi un relais a besoin d'une diode de roue libre: retour inductif à la coupure

Une bobine de relais est une inductance, son courant ne peut donc pas s'arrêter instantanément lorsque le transistor se coupe. La tension de bobine s'inverse pour maintenir ce courant (V = L·di/dt) et, sans chemin de circulation, la tension apparaît aux bornes du transistor.

Le pic dépend de l'inductance de la bobine, de la vitesse de commutation et de la capacité parasite, et varie donc selon les circuits. Il peut dépasser la tension VCEO du transistor et le conduire en claquage.

chemin du courant a la coupure avec diode de roue libre de relais

Figure: Chemin du courant à la coupure avec une diode de roue libre de relais, le courant de bobine circulant dans la bobine et la diode pendant sa décroissance.

Avec la diode installée, le courant de bobine circule dans la bobine et la diode au moment de la coupure. Le collecteur est maintenu près de la tension d'alimentation plus une chute de diode, tandis que la résistance de bobine et la diode dissipent l'énergie stockée.

tension du collecteur a la coupure du relais sans diode de roue libre

Figure: Tension du collecteur à la coupure du relais sans diode de roue libre

ConditionTension du collecteur à la coupureDestination de l'énergie de la bobineRisque pour le pilote
Sans diode de roue libreUn pic défini par la bobine et le circuitLe transistor est en claquage et la capacité parasite intervientSollicitation excessive ou défaillance du transistor, EMI
Avec diode de roue libreEnviron alimentation + 0,7 V (diode au silicium)Résistance de bobine et diodeFaible avec une diode correctement dimensionnée

Comment choisir une diode de roue libre pour un relais

Choisissez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension de bobine avec une marge, et dont le courant direct nominal est au moins égal au courant de bobine. Les relais commutant à basse fréquence, une diode de redressement standard est généralement assez rapide.

  • Tension inverse: Supérieure à la tension de bobine, avec une marge pour les transitoires d'alimentation.
  • Courant direct: Au moins égal au courant de bobine, qui est le courant de crête de la diode à la coupure.
  • Tension directe: Une diode Schottky écrête légèrement plus bas qu'une diode au silicium.

Exemple calculé: Un relais Songle SRD-05VDC-SL-C possède une bobine de 5 V et 70 Ω, le courant de bobine est donc de 5 V / 70 Ω = 71,4 mA. Une diode de 75 V et 150 mA convient à ce relais.

Le guide des types de diodes explique les différences entre diodes de commutation, de redressement et Schottky. Les 1N4148W, M7 et SS14 sont toutes des composants Basic de la bibliothèque de composants JLCPCB:

DiodeComposant JLCPCBType et boîtierTension inverseCourant directUtilisation typique
1N4148WC81598Commutation, SOD-12375 V150 mAPetits relais dont le courant de bobine est nettement inférieur à 150 mA
M7 (équivalent 1N4007)C95872Redressement, SMA1000 V1 AChoix général pour la plupart des bobines de relais
SS14C2480Schottky, SMA40 V1 ABobines jusqu'à 24 V, avec une tension d'écrêtage plus faible

Diode de roue libre ou écrêteur Zener pour une libération plus rapide du relais

Une simple diode de roue libre protège le transistor mais ralentit la libération du relais, car sa faible tension d'écrêtage permet au courant de bobine de décroître plus lentement. Une diode Zener en série augmente la tension d'écrêtage, de sorte que le courant et le champ magnétique s'effondrent plus rapidement.

Le livre blanc de TE Connectivity, Coil Suppression Can Reduce Relay Life, indique qu'une décroissance lente du flux réduit la force disponible pour ouvrir l'armature, ce qui peut maintenir un contact soudé fermé, et qu'une diode avec Zener en série donne un taux de décroissance proche de celui d'une bobine non supprimée. Le compromis est une tension plus élevée sur le transistor à la coupure: la tension d'alimentation plus la tension Zener et une chute de diode.

suppression de bobine de relais avec diode seule et diode plus zener

Figure: Suppression de bobine de relais par diode seule et par diode plus Zener, avec comparaison des tensions d'écrêtage.

Vérification calculée: Avec une bobine de 5 V, une Zener BZT52C12 de 12 V (C19077410) et une diode au silicium, le collecteur atteint environ 5 + 12 + 0,7 ≈ 17,7 V, soit environ 18,3 V avec la tolérance supérieure de 12,6 V de la Zener. Ces estimations sont inférieures au VCEO indiqué de 25 V pour C2146, mais ne garantissent pas une marge dans le pire cas.

Vérifiez la tension maximale de la Zener sélectionnée au courant initial de bobine et à la température de fonctionnement, la tension d'alimentation maximale, la chute de diode et la surtension de commutation avant de choisir le transistor. Si la somme dépasse le VCEO du transistor, choisissez une tension Zener plus faible. La Zener absorbe la majeure partie de l'énergie de bobine. Vérifiez donc sa capacité thermique et énergétique en impulsion unique ainsi que sa dissipation moyenne à la fréquence de répétition prévue.

Méthode de suppressionTension du transistor à la coupureVitesse de libérationType de bobine
Diode seuleAlimentation + 0,7 VLa plus lenteCC
Diode + résistanceAlimentation + courant de bobine × R + 0,7 VPlus rapideCC
Diode + ZenerAlimentation + tension Zener + 0,7 VProche de la valeur sans suppressionCC
TVS bidirectionnelleAlimentation + tension d'écrêtage TVSRapideCC ou CA
Snubber RCDéfinie par R, C et le courant de bobineModéréeCA ou CC

Une diode de roue libre fonctionne uniquement sur une bobine CC. Sur une bobine CA, elle est polarisée en direct à chaque demi-cycle d'une polarité et court-circuite l'alimentation. Les bobines CA utilisent donc plutôt un snubber RC, une varistance ou une TVS bidirectionnelle.

jlcpcb pcb assembly service banner 1
Prêt à fabriquer votre PCB de commande de relais?
Obtenir un devis PCB
  • Une fois votre circuit de commande de relais conçu et vérifié, l'étape suivante consiste à le transformer en PCB.

  • Téléversez vos fichiers Gerber sur JLCPCB pour obtenir instantanément un devis de fabrication et transformer votre conception en carte physique.

Conclusion

Une diode de roue libre est un composant simple mais essentiel pour protéger un relais CC commandé par transistor. Elle fournit un chemin sûr au courant de bobine lorsque le relais se désactive et évite les surtensions dommageables.

Pour une protection fiable, connectez la cathode de la diode au côté positif de la bobine et choisissez une diode avec des tensions et courants nominaux appropriés. Si une libération plus rapide du relais est nécessaire, envisagez une diode Zener en série afin d'équilibrer la vitesse de commutation et la protection du transistor.

FAQ sur les diodes de roue libre pour relais

Ai-je besoin d'une diode de roue libre pour un relais?

Oui, chaque fois qu'un transistor, un MOSFET ou un CI pilote une bobine de relais CC. Sans diode, le pic à la coupure peut dépasser la tension nominale du pilote. De nombreux modules relais intègrent déjà cette diode.

Que se passe-t-il si une diode de roue libre est installée à l'envers?

Le relais ne s'active pas et la diode ou le transistor peut surchauffer. La diode polarisée en inverse conduit dès que le transistor s'active et fait circuler un courant élevé dans le transistor au lieu de la bobine.

Puis-je utiliser une 1N4148 comme diode de roue libre pour un relais?

Oui, pour les petits relais dont le courant de bobine est nettement inférieur au courant direct nominal de la diode, par exemple une bobine de 5 V consommant environ 71 mA. Pour les bobines plus importantes, utilisez une diode de redressement de 1 A telle que la 1N4007.

Une diode de roue libre ralentit-elle un relais?

Oui. La diode maintient une faible tension sur la bobine à la coupure, de sorte que le courant de bobine décroît lentement et que les contacts s'ouvrent plus tard. Une Zener en série avec la diode réduit le temps de libération.

Puis-je utiliser une diode Schottky comme diode de roue libre pour un relais?

Oui, lorsque sa tension inverse nominale dépasse la tension d'alimentation de la bobine avec une marge. Une Schottky, telle que la SS14, écrête légèrement plus bas qu'une diode au silicium et convient aux bobines jusqu'à 24 V.

Continuez à apprendre