Guide du brochage des relais: schémas, fonctions et tests
17 min
- Introduction
- Schéma de brochage des relais: fonctions des broches des relais à 4, 5 et 8 broches
- Brochage d'un relais: fonctions de la bobine, COM, NO et NC
- Brochage d'un relais à 5 broches: relais SPDT SRD-05VDC-SL-C
- Brochage d'un relais à 4 broches: relais SPST Form A et Form B
- Brochage d'un relais à 8 broches: relais PCB DPDT et relais enfichables octaux
- Brochage d'un relais automobile: broches 30, 85, 86, 87 et 87a
- Numérotation des bornes de relais: relais automobiles, industriels et PCB
- Brochage d'un module relais: broches d'embase et bornes COM, NO et NC
- Comment identifier les broches d'un relais avec un multimètre
- Conclusion
- FAQ sur le brochage des relais
Points clés à retenir
- Fonctions des broches: Un relais électromécanique standard possède deux broches de bobine, et chaque pôle ajoute une broche commune (COM), normalement ouverte (NO) et normalement fermée (NC).
- Vue représentée: Les empreintes de relais sont souvent dessinées en vue de dessous, avec les broches face à vous. Lorsqu'un dessin ne précise pas sa vue, vérifiez NC et NO avec un test de continuité.
- Nombre de broches d'un relais: Un relais à 5 broches est généralement SPDT, un relais à 4 broches est généralement SPST et un relais à 8 broches est généralement DPDT. Cependant, la disposition des broches peut varier entre les relais PCB, automobiles et octaux.
- Broches des relais automobiles: Les relais automobiles utilisent des numéros de bornes standard: 85 et 86 pour la bobine, 30 pour la borne commune (COM), 87 pour la borne normalement ouverte (NO) et 87a pour la borne normalement fermée (NC).
- Test avec un multimètre: Identifiez les broches de la bobine en mesurant leur résistance. Bobine hors tension, COM et NC doivent présenter une continuité. Lorsque la bobine est alimentée, COM se déconnecte de NC et se connecte à NO.

Figure: Schéma de brochage comparant des relais à 4, 5 et 8 broches, avec les broches colorées selon leur fonction.
Introduction
Le brochage d'un relais indique la position et la fonction de chaque borne. Sur les relais électromécaniques courants, ces bornes sont reliées à la bobine et aux contacts de commutation, tels que COM (commun), NO (normalement ouvert) et NC (normalement fermé).
La disposition des broches varie selon le type et le modèle du relais. Les relais PCB, les relais automobiles et les relais enfichables à 8 broches peuvent utiliser des dispositions et des conventions de numérotation différentes. Avant le câblage, vérifiez le schéma de brochage exact du modèle et déterminez s'il s'agit d'une vue de dessus ou de dessous.
Dans ce guide, vous apprendrez:
- Le rôle des bornes de bobine, COM, NO et NC
- Les brochages courants des relais à 4, 5 et 8 broches
- Les numéros de bornes des relais automobiles et leurs fonctions
- Les connexions des embases et bornes des modules relais
- Comment identifier les broches d'un relais non marqué avec un multimètre
Schéma de brochage des relais: fonctions des broches des relais à 4, 5 et 8 broches
Le brochage d'un relais comprend deux broches de bobine, ainsi qu'une broche COM et une broche NO, une broche NC ou les deux pour chaque pôle. Le nombre de broches indique généralement la configuration des contacts: 4 broches pour SPST, 5 broches pour SPDT et 8 broches pour DPDT.
| Type de relais | Broches | Bobine | COM | NO | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| SPST Form A, tel que SRD-05VDC-SL-A | 4 | Extrémité de bobine | Entre les broches de bobine | Coin opposé | Aucune |
| SPST Form B | 4 | Extrémité de bobine | Entre les broches de bobine | Aucune | Coin opposé |
| SPDT, tel que SRD-05VDC-SL-C | 5 | Extrémité de bobine | Entre les broches de bobine | Coin opposé | Coin opposé |
| Relais PCB DPDT, tel que HK19F | 8 | 1, 8 | 2, 7 | 4, 5 | 3, 6 |
| Relais enfichable octal DPDT | 8 | 2, 7 | 1, 8 | 3, 6 | 4, 5 |
| SPST automobile | 4 | 85, 86 | 30 | 87 | Aucune |
| SPDT automobile | 5 | 85, 86 | 30 | 87 | 87a |
Remarque
La numérotation et la disposition physique des broches varient selon le modèle de relais. Les exemples HK19F et de relais octal utilisent des configurations de broches différentes. Consultez toujours la fiche technique du fabricant et vérifiez le sens de vue avant le câblage.
Brochage d'un relais: fonctions de la bobine, COM, NO et NC
Lorsque la bobine du relais n'est pas alimentée, COM est connecté à NC. Lorsque la tension nominale est appliquée à la bobine, la force électromagnétique déplace l'armature et commute COM de NC vers NO.
Les quatre principales fonctions des broches d'un relais sont:
- Broches de bobine: Les deux bornes de l'enroulement électromagnétique qui active le relais. Elles sont isolées électriquement du circuit de contacts.
- COM (commun): Le contact mobile qui commute entre NC et NO.
- NO (normalement ouvert): Déconnecté de COM lorsque la bobine n'est pas alimentée; connecté à COM lorsqu'elle est alimentée.
- NC (normalement fermé): Connecté à COM lorsque la bobine n'est pas alimentée; déconnecté lorsqu'elle est alimentée.
Le nombre et la disposition des broches dépendent de la configuration des contacts. Par exemple, un relais SPDT typique à 5 broches possède deux bornes de bobine et trois bornes de contact: COM, NO et NC.
Dans les schémas électriques, les broches du relais sont représentées par une bobine et un ensemble de contacts de commutation. Consultez notre guide des symboles de relais pour comprendre la représentation de ces composants dans les schémas. La même terminologie pôle-position s'applique aux interrupteurs, comme l'explique notre guide des symboles d'interrupteurs.
Brochage d'un relais à 5 broches: relais SPDT SRD-05VDC-SL-C
Sur le SRD-05VDC-SL-C, COM se trouve entre les deux broches de bobine à une extrémité du relais, tandis que NC et NO se trouvent aux deux coins de l'extrémité opposée. Le plan de perçage de la fiche technique fixe leurs positions.

Figure: Brochage du relais SRD-05VDC-SL-C, avec COM entre les broches de bobine et NC et NO à l'extrémité opposée.
- Broches de bobine: Deux broches espacées de 12 mm à l'extrémité de la bobine.
- COM: À mi-chemin entre les broches de bobine, décalée de 2 mm vers le bord extérieur du relais.
- NC et NO: Une broche à chaque coin de l'extrémité opposée, à 12,2 mm des broches de bobine.
La référence du composant code également la configuration des contacts. Dans SRD-05VDC-SL-C, "05VDC" correspond à la tension de bobine, "L" à la bobine de 0,36 W et "C" à la Form C, la version inverseuse à 5 broches.
La fiche technique SRD présente son plan de perçage et son schéma de câblage sans préciser s'il s'agit d'une vue de dessus ou de dessous. Le motif des broches est symétrique par rapport à la ligne passant par COM. Le relais peut donc également être installé sur une empreinte dessinée depuis l'autre côté, mais NC et NO échangent alors leurs positions. Vérifiez quelle broche de l'extrémité opposée est NC en effectuant un test de continuité avant de finaliser l'empreinte.
Brochage d'un relais à 4 broches: relais SPST Form A et Form B
Un relais SPST à 4 broches conserve les broches de bobine et COM de la configuration à 5 broches, mais supprime une broche de contact. Un relais Form A conserve NO et un relais Form B conserve NC.

Figure: SRD-05VDC-SL-A et SRD-05VDC-SL-C sur la même empreinte, avec la position NC inutilisée grisée.
La dernière lettre d'une référence SRD indique la configuration des contacts:
- Form A, SPST-NO: Le SRD-05VDC-SL-A possède 4 broches. COM se connecte à NO uniquement lorsque la bobine est alimentée, ce qui convient aux charges qui doivent rester désactivées par défaut.
- Form B, SPST-NC: COM reste connecté à NC jusqu'à l'alimentation de la bobine, ce qui convient aux charges qui doivent rester activées par défaut.
- Form C, SPDT: Le SRD-05VDC-SL-C à 5 broches possède à la fois NO et NC.
Les broches restantes conservant leurs positions de la Form C, une carte conçue pour l'empreinte à 5 broches accepte généralement la version à 4 broches, avec un trou inutilisé.
Brochage d'un relais à 8 broches: relais PCB DPDT et relais enfichables octaux
La plupart des relais à 8 broches sont de type DPDT: deux broches de bobine plus COM, NO et NC pour chacun des deux pôles. La numérotation n'est pas universelle. Un relais PCB à 8 broches et un relais octal à 8 broches utilisent le même nombre de broches pour des fonctions différentes.
Brochage d'un relais PCB à 8 broches — HK19F
La fiche technique du HK19F présente une vue de dessous avec deux rangées de quatre broches. Les broches de bobine se trouvent à une extrémité et chaque rangée correspond à un pôle dans l'ordre COM, NC et NO.

Figure: Brochage du relais DPDT HK19F à 8 broches en vue de dessous, avec les broches de bobine, COM, NC et NO numérotées de 1 à 8.
En numérotant les broches de 1 à 8 autour du boîtier, en commençant par une broche de bobine, on obtient:
- Bobine: Broches 1 et 8.
- Pôle 1: COM sur la broche 2, NC sur la broche 3 et NO sur la broche 4.
- Pôle 2: COM sur la broche 7, NC sur la broche 6 et NO sur la broche 5.
Le dessin du HK19F n'imprime pas les désignations PIN et les bibliothèques d'empreintes numérotent les broches dans des ordres différents. L'empreinte EasyEDA du HK19F-DC5V-SHG les numérote colonne par colonne. La bobine correspond aux broches 1 et 2; COM aux broches 3 et 4; NC aux broches 5 et 6; et NO aux broches 7 et 8.
Brochage d'un relais octal à 8 broches
Un relais octal se branche sur un socle rond à 8 broches avec un ergot central de détrompage, et les broches sont numérotées de 1 à 8 autour de cet ergot. La plupart des relais octaux DPDT à usage général, tels que le Finder 60.12, utilisent l'affectation suivante:
- Bobine: Broches 2 et 7.
- Pôle 1: COM sur la broche 1, NO sur la broche 3 et NC sur la broche 4.
- Pôle 2: COM sur la broche 8, NO sur la broche 6 et NC sur la broche 5.

Figure: Brochage du socle de relais octal à 8 broches, avec les broches 1 à 8 autour de l'ergot central et les deux pôles ombrés.
La broche 1 est COM sur un relais octal, mais une broche de bobine sur le HK19F. Vérifiez le schéma imprimé sur le boîtier du relais avant de réutiliser l'affectation d'un autre relais à 8 broches.
Brochage d'un relais automobile: broches 30, 85, 86, 87 et 87a
Sur un relais automobile, 85 et 86 correspondent à la bobine, 30 au contact commun, 87 au contact normalement ouvert et 87a au contact normalement fermé. Ces numéros proviennent de la norme DIN 72552 et sont imprimés à côté de chaque borne à lame ou sur le schéma du boîtier.
- 85 et 86: La norme DIN 72552 attribue la borne 86 au positif de la bobine et la borne 85 au négatif.
- 30, commun: Entrée du contact, généralement reliée à l'alimentation.
- 87, normalement ouvert: Se connecte à 30 lorsque la bobine est alimentée.
- 87a, normalement fermé: Se connecte à 30 lorsque la bobine est hors tension.

Figure: Brochage en vue de dessous d'un mini relais automobile ISO, montrant les broches 30, 85, 86, 87 et 87a, avec un encart pour une variante à double 87.
Sur un mini relais ISO typique, tel que l'Omron G8JN, la vue de dessous place 87 et 30 à des extrémités opposées. 87a se trouve au centre et 85 et 86 sur les deux côtés restants. Certaines variantes déplacent les bornes. Lisez donc le numéro à côté de chaque lame plutôt que de vous fier uniquement à la position.
Certains relais à 5 broches possèdent deux bornes 87 au lieu de 87a. Elles correspondent toutes deux à des sorties normalement ouvertes; ce relais ne peut donc pas alimenter un circuit qui doit rester activé lorsque la bobine est hors tension. Lisez le second numéro avant de supposer qu'il s'agit de 87a.
Si le boîtier présente une diode en parallèle sur la bobine, connectez 86 au positif et 85 à la masse. Une polarité inversée polarise la diode en direct et peut entraîner un courant excessif dans l'alimentation de la bobine.
Numérotation des bornes de relais: relais automobiles, industriels et PCB
Le marquage des bornes varie selon l'application et la convention d'identification. Les relais automobiles utilisent couramment les numéros de bornes DIN 72552, tandis que les relais de commande industriels suivent souvent les marquages EN 50005. Les relais PCB utilisent généralement des numéros de broches ou des désignations fonctionnelles telles que COM, NO, NC, A1 et A2, selon le fabricant.
| Fonction de la broche | Relais PCB (désignations typiques) | Relais automobile (DIN 72552) | Relais industriel (EN 50005) |
|---|---|---|---|
| Borne de bobine 1 | Bobine | 86 (généralement positive) | A1 |
| Borne de bobine 2 | Bobine | 85 (généralement négative) | A2 |
| Commun | COM | 30 | 11 |
| Normalement fermé | NC | 87a | 12 |
| Normalement ouvert | NO | 87 | 14 |
Dans la numérotation EN 50005, le premier chiffre désigne le pôle et le second la fonction: 1 pour COM, 2 pour NC et 4 pour NO. Ainsi, 21, 22 et 24 sont les broches COM, NC et NO du deuxième pôle.
Brochage d'un module relais: broches d'embase et bornes COM, NO et NC
Un module relais possède deux groupes de broches. Les broches VCC, GND et IN assurent l'alimentation et la commande de la carte, tandis que les bornes à vis COM, NO et NC sont reliées aux contacts du relais.

Figure: Brochage d'un module relais montrant l'embase VCC, GND et IN, les bornes à vis COM, NO et NC et le cavalier JD-VCC.
- VCC: Alimentation du module, généralement égale à la tension de bobine du relais, par exemple 5 V pour un relais 5 V.
- GND: Masse d'alimentation et de signal.
- IN: Entrée de commande, marquée IN1, IN2, etc. pour les cartes multicanaux. Sur de nombreux modules isolés par optocoupleur, l'entrée est active à l'état bas: tirer IN au niveau bas active le relais.
- COM, NO et NC: Les contacts du relais sont reliés aux bornes à vis et isolés des broches d'embase.
Sur les modules isolés par optocoupleur, un cavalier relie VCC à JD-VCC. En le retirant, une alimentation séparée sur JD-VCC peut alimenter les bobines du relais et empêcher le courant de bobine de circuler dans l'alimentation du contrôleur.
Comment identifier les broches d'un relais avec un multimètre
Trouvez d'abord la bobine par sa résistance, puis identifiez COM et NC par continuité avec la bobine hors tension et confirmez NO lorsque la bobine est alimentée. Vous avez besoin d'un multimètre et d'une alimentation de laboratoire réglée sur la tension nominale de la bobine.

Figure: Identification des broches d'un relais avec un multimètre: résistance de bobine, COM vers NC au repos et COM vers NO lorsque la bobine est alimentée.
- Isolez le relais: retirez-le du circuit ou testez un composant séparé afin d'empêcher d'autres composants d'influencer les mesures.
- Trouvez les broches de bobine: Mesurez la résistance entre chaque paire de broches. La bobine correspond à la paire qui indique une résistance fixe, généralement de quelques dizaines à quelques milliers d'ohms, par exemple 70 Ω sur le SRD-05VDC-SL-C. Les paires de contacts indiquent une valeur proche de zéro ou un circuit ouvert.
- Trouvez COM et NC: Bobine hors tension, recherchez la paire de contacts qui présente une continuité. Une broche est COM et l'autre est NC.
- Alimentez la bobine: Appliquez la tension nominale de la bobine entre ses broches. Si le boîtier présente un symbole de diode ou un marquage de polarité tel que 86, A1 ou +, connectez l'alimentation positive à cette broche. Le relais émet généralement un clic lorsque l'armature se déplace.
- Trouvez NO: La paire COM–NC s'ouvre. La broche qui se connecte à l'une d'elles est NO et la broche à laquelle elle se connecte est COM.
- Confirmez le résultat en retirant la tension de bobine. COM doit revenir vers NC.
| Paire de broches | Bobine hors tension | Bobine alimentée |
|---|---|---|
| Bobine vers bobine | Résistance de bobine | Résistance de bobine |
| COM vers NC | Continuité, proche de 0 Ω | Ouvert |
| COM vers NO | Ouvert | Continuité, proche de 0 Ω |
| NC vers NO | Ouvert | Ouvert |
| Bobine vers n'importe quel contact | Ouvert | Ouvert |
Conclusion
La plupart des relais partagent les mêmes fonctions de broches: deux broches de bobine, plus COM, NO et NC pour chaque pôle. Avant de connecter un relais à votre circuit, utilisez un multimètre pour identifier les broches de bobine et vérifier la continuité des contacts dans les états alimenté et non alimenté. Comparez toujours vos résultats à la fiche technique et vérifiez l'orientation de la vue, en particulier lors de la conception d'une empreinte PCB.
FAQ sur le brochage des relais
Quelle est la broche COM d'un relais?
COM est la broche qui se connecte à NC lorsque la bobine est hors tension et à NO lorsque la bobine est alimentée. Sur le relais SRD, elle se trouve entre les broches de bobine; sur un relais automobile, il s'agit de la broche 30.
Les broches de bobine d'un relais sont-elles polarisées?
Généralement, non. Une bobine simple fonctionne dans les deux sens, mais une bobine avec diode de suppression intégrée nécessite la polarité indiquée, généralement 86 ou A1 au positif.
Que signifie 87a sur un relais?
87a est le contact normalement fermé d'un relais automobile. Il se connecte à la broche 30 lorsque la bobine est hors tension et s'ouvre lorsque la bobine est alimentée.
Comment trouver les broches de bobine sans fiche technique?
Mesurez la résistance entre chaque paire de broches. La paire de bobine indique une résistance fixe, généralement de quelques dizaines à quelques milliers d'ohms, tandis que les paires de contacts indiquent une valeur proche de zéro ou un circuit ouvert.
Un relais automobile à 5 broches est-il identique à un relais PCB à 5 broches?
Non. Les deux sont généralement SPDT, mais un relais automobile utilise des lames enfichables numérotées 30, 85, 86, 87 et 87a, tandis qu'un relais PCB, tel que le SRD, possède des broches à souder non numérotées.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Comment connecter et choisir une diode de roue libre
Points clés à retenir Positionnement de la diode: Connectez la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais, avec sa cathode reliée au côté positif et son anode au côté négatif. Pourquoi c'est important: Lorsque le relais se désactive, la diode fournit un chemin sûr au courant restant de la bobine et évite une surtension qui pourrait endommager le transistor. Choisir la bonne diode: Sélectionnez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension d'alimentation de la bob......
Guide du brochage des relais: schémas, fonctions et tests
Points clés à retenir Fonctions des broches: Un relais électromécanique standard possède deux broches de bobine, et chaque pôle ajoute une broche commune (COM), normalement ouverte (NO) et normalement fermée (NC). Vue représentée: Les empreintes de relais sont souvent dessinées en vue de dessous, avec les broches face à vous. Lorsqu'un dessin ne précise pas sa vue, vérifiez NC et NO avec un test de continuité. Nombre de broches d'un relais: Un relais à 5 broches est généralement SPDT, un relais à 4 br......
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......