Guide des symboles de diodes: signification, types et exemples de circuits
14 min
- Tableau des symboles de diodes
- Types de symboles de diodes
- Qu'est-ce qu'un symbole de diode?
- Polarité d'une diode: anode et cathode
- Symbole de diode dans un schéma: exemples pratiques
- Comment lire un symbole de diode dans un schéma?
- Symbole de diode et autres symboles électroniques
- Erreurs fréquentes lors de la lecture des symboles de diodes
- Importance du symbole de diode dans la conception PCB
- FAQ sur les symboles de diodes
- Conclusion
Le symbole de diode est le langage visuel utilisé par les ingénieurs pour représenter la manière dont une diode contrôle la circulation du courant dans un circuit.
Une diode fonctionne comme une voie à sens unique pour les circuits électroniques. Comparable à une vanne, elle laisse le courant circuler librement dans un seul sens. Son symbole schématique illustre visuellement ce fonctionnement.
Dans ce guide, vous apprendrez à:
- Identifier l'anode et la cathode
- Comprendre la polarisation directe et inverse
- Reconnaître les principaux symboles de diodes
- Analyser des exemples de circuits réels
- Lire un symbole de diode étape par étape
- Passer du schéma au PCB
Tableau des symboles de diodes

Figure: Symboles schématiques des diodes standard, Zener, LED, Schottky, photodiode, tunnel, varactor, régulatrice de courant, SCR, DIAC et TRIAC.
Types de symboles de diodes
Les symboles les plus courants dans les schémas électroniques représentent les diodes standard à jonction PN, Zener, LED, Schottky, photodiodes, diodes tunnel, varactors, SCR, DIAC et TRIAC.
Chaque application nécessite un type de diode adapté.
Ces symboles partagent une structure de base composée d'un triangle et d'une ligne, tandis que de légères modifications de la ligne de cathode indiquent des fonctions spécifiques.
Voici un tableau récapitulatif:
| Type de diode | Description du symbole | Fonction principale |
|---|---|---|
Standard Jonction PN/redresseuse | Triangle orienté vers une ligne droite perpendiculaire | Conversion AC/DC, acheminement des signaux, protection contre l'inversion de polarité |
| Zener | Triangle orienté vers une ligne dont les extrémités forment un Z | Régulation de tension et fonctionnement contrôlé en claquage inverse |
| LED | Symbole standard avec deux flèches dirigées vers l'extérieur | Émission de lumière en polarisation directe |
| Schottky | Triangle orienté vers une ligne aux extrémités carrées en forme de S | Commutation rapide et faible chute de tension directe |
| Photodiode | Symbole standard avec deux flèches dirigées vers la diode | Détection de lumière et courant dépendant de l'intensité lumineuse |
| Tunnel | Triangle orienté vers une ligne comportant des extensions en forme de crochets | Applications micro-ondes haute fréquence et commutation très rapide |
| Varactor | Triangle orienté vers une double ligne ressemblant à un condensateur | Capacité variable commandée en tension pour les circuits d'accord |
| Régulatrice de courant | Symbole de diode standard placé dans un cercle | Maintien d'un courant constant malgré les variations de tension |
| SCR ou thyristor | Symbole standard avec une ligne supplémentaire correspondant à la gâchette | Commutation unidirectionnelle commandée après déclenchement |
| DIAC | Deux triangles superposés orientés en sens opposés | Déclenchement bidirectionnel après dépassement d'un seuil de tension |
| TRIAC | Deux triangles superposés avec une troisième borne de gâchette | Commutation bidirectionnelle AC commandée, notamment pour les variateurs |
1. Symbole de diode standard à jonction PN ou redresseuse
→ Utilisée pour le redressement et l'acheminement simple des signaux
Le symbole standard, généralement associé à une diode à jonction PN, comporte une ligne droite représentant la cathode. Ces diodes sont utilisées dans les applications courantes, notamment pour convertir une alimentation AC en DC.
2. Symbole de diode Zener
→ Utilisée pour la régulation de tension et le claquage inverse contrôlé
La ligne de cathode du symbole Zener possède des extrémités coudées qui rappellent la lettre Z. Une diode Zener autorise un courant inverse lorsqu'une tension de claquage déterminée est atteinte.
3. Symbole de LED
→ Émet de la lumière en polarisation directe
Le symbole d'une diode électroluminescente (LED) ressemble à celui d'une diode standard, mais comporte deux petites flèches orientées vers l'extérieur pour représenter l'émission de lumière.
4. Symbole de diode Schottky
→ Utilisée pour la commutation rapide et sa faible chute de tension directe
La diode Schottky possède une ligne de cathode dont les extrémités carrées forment un S. Elle est particulièrement utile dans les applications haute fréquence.
5. Symbole de photodiode
→ Détecte la lumière et produit un courant selon son intensité
Le symbole de la photodiode est comparable à celui d'une LED, mais ses deux petites flèches sont dirigées vers la diode afin de représenter l'absorption de lumière.
6. Symbole de diode tunnel
→ Utilisée dans les oscillateurs et les applications micro-ondes haute vitesse
Le symbole de la diode tunnel comporte une ligne de cathode prolongée par des crochets orientés dans le même sens. Grâce à l'effet tunnel quantique, ces diodes fonctionnent très rapidement et conviennent aux circuits micro-ondes.
7. Symbole de diode varactor
→ Utilisée comme capacité variable commandée en tension
Le symbole d'une diode varactor, ou varicap, associe une diode standard à un symbole de condensateur placé du côté de la cathode. Sa capacité varie selon la tension de polarisation inverse, ce qui la rend utile pour l'accord des radios et téléviseurs.
8. Symbole de diode régulatrice de courant
→ Utilisée pour maintenir un courant stable
Le symbole d'une diode régulatrice de courant, également appelée diode à courant constant, ressemble généralement à une diode standard placée dans un cercle. Contrairement à une diode Zener qui régule la tension, elle maintient le courant à une valeur déterminée malgré les fluctuations de tension.
9. Symbole de SCR
→ Utilisé pour la commutation commandée de fortes puissances
Le symbole d'un SCR, ou thyristor, ressemble à celui d'une diode standard avec une troisième borne appelée gâchette. Il fonctionne comme un interrupteur unidirectionnel commandé et bloque le courant jusqu'à la réception d'une faible impulsion sur la gâchette.
10. Symbole de DIAC
→ Utilisé pour le déclenchement bidirectionnel dans les circuits AC
Le symbole d'un DIAC ressemble à deux triangles orientés l'un vers l'autre. Contrairement à une diode standard, il peut conduire dans les deux sens après le dépassement d'un seuil de tension précis. Il sert principalement à déclencher les TRIAC.
11. Symbole de TRIAC
→ Utilisé pour commander le courant alternatif
Le symbole d'un TRIAC associe la forme bidirectionnelle d'un DIAC à la gâchette d'un SCR. Il fonctionne comme un interrupteur électronique pour le courant alternatif et convient notamment aux variateurs d'éclairage domestiques et aux commandes de vitesse de moteurs.
Dans les circuits avancés, les diodes Schottky sont privilégiées pour la commutation haute vitesse grâce à leur faible chute de tension directe, tandis que les TRIAC sont couramment utilisés pour commander la puissance en courant alternatif.
Qu'est-ce qu'un symbole de diode?
Un symbole de diode est une représentation graphique utilisée dans les schémas pour identifier un composant qui autorise le passage du courant dans un seul sens.
Le symbole standard est constitué d'un triangle représentant l'anode, orienté vers une ligne droite perpendiculaire représentant la cathode. Le triangle indique le sens du courant conventionnel, tandis que la ligne représente la barrière qui empêche le courant de circuler en sens inverse.
Fonction du symbole de diode dans un schéma
Le symbole indique l'orientation de la diode dans le circuit.
Les diodes étant polarisées, une orientation incorrecte peut empêcher le fonctionnement du circuit ou endommager des composants. Le symbole fournit une indication claire du sens de circulation du courant.
Utilisation des symboles de diodes dans les schémas et les PCB
Ces symboles sont utilisés dans les alimentations, les circuits de traitement du signal et les systèmes logiques.
Ils apparaissent aussi bien dans les schémas simples que dans les outils avancés de conception PCB. Savoir les interpréter constitue la première étape pour passer d'un schéma numérique à un circuit physique.
Polarité d'une diode: anode et cathode

Figure: Comparaison entre le symbole d'une diode standard et une diode traversante, avec l'anode positive, la cathode négative et la bande argentée indiquant physiquement la cathode.
Comment identifier l'anode et la cathode?
Comprendre la polarité du symbole est indispensable pour lire correctement un schéma. Sur les composants traversants et CMS, la cathode est généralement repérée par une bande ou une encoche.
- Anode: côté du triangle
- Cathode: côté de la ligne
- À retenir: le triangle pointe vers la ligne de blocage
Sens du courant dans le symbole d'une diode
Le courant conventionnel circule du côté positif vers le côté négatif. Il suit donc la direction indiquée par le triangle, vers la ligne.
Polarisation directe et inverse d'une diode

Figure: Comparaison entre la polarisation directe, qui laisse passer le courant, et la polarisation inverse, qui le bloque.
Polarisation directe
- Tension de l'anode > tension de la cathode
- Le courant circule
- La diode se comporte comme un interrupteur fermé
Polarisation inverse
- Tension de la cathode > tension de l'anode
- Le courant est bloqué
- La diode se comporte comme un interrupteur ouvert
En savoir plus: Guide de polarité des diodes CMS: marquages, symboles et conseils
Symbole de diode dans un schéma: exemples pratiques
Ces exemples montrent comment les symboles de diodes sont utilisés dans des circuits réels.

Figure: Quatre exemples d'utilisation des diodes: circuit LED, pont redresseur d'alimentation, protection contre l'inversion de polarité et diode de roue libre sur une charge inductive.
Circuit LED utilisant un symbole de diode
- La LED s'allume lorsque le courant circule dans le bon sens
- Une résistance est nécessaire pour limiter le courant et éviter sa destruction
- Exemple: voyant d'alimentation d'un téléviseur ou d'un écran
Circuit redresseur pour la conversion AC/DC
- Transforme le courant alternatif d'une prise secteur en courant continu comparable à celui d'une batterie
- Utilise généralement quatre diodes formant un pont redresseur
- Exemple: adaptateur secteur d'un smartphone ou d'un ordinateur portable
Circuit de protection contre l'inversion de polarité
- Protège le circuit lorsqu'une batterie est insérée dans le mauvais sens
- Fonctionne comme une porte unidirectionnelle à l'entrée de l'alimentation
- Bloque immédiatement le courant inverse pour protéger les composants sensibles
Diode de roue libre sur une charge inductive
- Protège le circuit contre les surtensions transitoires
- Ces surtensions apparaissent naturellement à l'arrêt des moteurs ou des relais électromagnétiques
- La diode est montée en polarisation inverse afin d'absorber et de faire circuler l'énergie transitoire jusqu'à sa dissipation
Comment lire un symbole de diode dans un schéma?

Figure: Méthode permettant de lire un symbole de diode en identifiant son orientation et le sens du courant.
Étape 1: identifier le triangle et la ligne
Repérez le côté plat correspondant à l'anode et la ligne perpendiculaire représentant la cathode. Ces éléments indiquent immédiatement les côtés à relier aux tensions positive et négative.
Étape 2: vérifier le type et les repères de la diode
Recherchez des désignateurs comme "D1" ou "ZD" et observez les éventuelles formes particulières de la ligne de cathode. Ces repères permettent d'associer le symbole au composant physique exact de la BOM.
Étape 3: suivre le sens du courant
Le courant circule dans la direction indiquée par le triangle. Suivez son chemin depuis la batterie ou l'alimentation afin de vérifier que l'orientation correspond au fonctionnement prévu.
Étape 4: analyser la position dans le circuit
- Montage en série → protection ou acheminement du courant afin de bloquer le retour vers les composants sensibles
- Montage en parallèle → roue libre ou suppression afin d'absorber et de dissiper les surtensions transitoires
Symbole de diode et autres symboles électroniques
Pour lire correctement un schéma, il est important de ne pas confondre la diode avec les autres composants courants.

Figure: Différences visuelles entre les symboles d'une diode, d'une résistance, d'un condensateur et d'un transistor.
Symbole de diode et symbole de résistance
Une résistance est représentée par une ligne en zigzag ou un simple rectangle. Pour approfondir ce sujet, consultez ce guide des codes de résistances CMS.
- Composant non polarisé
- Le courant peut circuler dans les deux sens
Symbole de diode et symbole de condensateur
Le symbole d'un condensateur comporte deux lignes parallèles. Consultez notre guide sur la polarité des condensateurs pour comprendre les différences avec les diodes.
- Les condensateurs standard sont non polarisés
- Les condensateurs électrolytiques sont polarisés
Symbole de diode et symbole de transistor
Le symbole d'un transistor comporte plusieurs lignes représentant ses connexions.
- Trois bornes: base, collecteur et émetteur
- Utilisé pour la commutation et l'amplification
Erreurs fréquentes lors de la lecture des symboles de diodes
Voici les erreurs les plus courantes:
Inverser l'anode et la cathode
→ Erreur la plus fréquente chez les débutants
Retenez que la ligne du symbole correspond à la bande présente sur le composant physique. Une diode montée à l'envers peut empêcher le fonctionnement du circuit.
Ignorer la polarité dans le circuit
→ Risque de circuit inopérant ou de composants endommagés
Ne pas reconnaître qu'une diode doit volontairement être polarisée en inverse, comme dans un circuit de roue libre, peut entraîner la destruction du microcontrôleur.
Confondre une LED avec une diode standard
→ Risque d'erreur pendant la fabrication
L'utilisation d'un symbole de diode standard à la place d'une LED peut induire en erreur les ingénieurs ou les opérateurs d'assemblage et conduire à l'approvisionnement d'un composant incorrect.
Importance du symbole de diode dans la conception PCB
Du schéma au PCB
Le passage d'une diode du schéma au PCB suit une procédure simple:
- Symbole → Schéma: placer le symbole et associer la Broche 1 à l'anode et la Broche 2 à la cathode
- Schéma → Empreinte: associer le symbole à l'empreinte physique adaptée au type de montage, CMS ou traversant
- Empreinte → PCB: rechercher et attribuer les composants nécessaires depuis la bibliothèque de composants JLCPCB

Figure: Passage d'un symbole de diode dans le schéma à son empreinte PCB, puis à un composant CMS monté sur un circuit fabriqué.
Fabrication de PCB avec JLCPCB
Transformer un schéma correct en circuit fonctionnel nécessite un partenaire de fabrication fiable. JLCPCB propose des services adaptés aussi bien aux prototypes simples qu'à la production en série.
Les services d'assemblage PCB de JLCPCB permettent aux machines SMT de respecter précisément la polarité des diodes.
FAQ sur les symboles de diodes
Q: que représente la flèche dans le symbole d'une diode?
Elle indique le sens du courant de l'anode vers la cathode.
Q: que représente la ligne dans le symbole d'une diode?
Elle représente la cathode et agit comme une barrière visuelle empêchant le courant de circuler en sens inverse.
Q: quel côté du symbole d'une diode est positif?
Le côté plat du triangle, correspondant à l'anode, est le côté positif.
Q: le courant peut-il circuler dans les deux sens dans une diode?
Non. Une diode standard autorise uniquement le courant de l'anode vers la cathode. Une diode Zener peut conduire en sens inverse en toute sécurité à une tension définie.
Q: comment identifier le type de diode à partir de son symbole?
Observez la ligne de cathode: droite pour une diode standard, en forme de Z pour une Zener, en forme de S pour une Schottky ou accompagnée de flèches pour une LED ou une photodiode.
Q: que se passe-t-il lorsqu'une diode est montée à l'envers?
Elle bloque le courant, se comporte comme un interrupteur ouvert et empêche le circuit de fonctionner.
Conclusion
Comprendre le symbole d'une diode est indispensable pour lire correctement les schémas et concevoir des circuits fiables. En identifiant le sens du courant, la polarité et la fonction des différents types de diodes, vous pouvez travailler avec assurance sur des systèmes électroniques allant des projets Maker aux applications industrielles complexes.
Qu'il s'agisse d'ajouter une diode de roue libre pour protéger un moteur ou d'utiliser un pont redresseur dans une alimentation, une représentation correcte du symbole constitue la première étape d'une conception réussie.
Continuez à apprendre
Comment identifier la polarité d'une LED SMD: marquages, tests et conseils pour PCB
Les LED montées en surface sont omniprésentes dans la conception électronique, des simples témoins d'alimentation aux systèmes d'éclairage complexes. Contrairement aux résistances standard, les LED sont des diodes polarisées. Il est essentiel d'identifier correctement la polarité des LED SMD pour dépanner les prototypes et réussir l'assemblage de PCB en grande série. Une LED montée à l'envers ne produit aucune lumière, interrompt le chemin du circuit et peut subir un claquage si la tension inverse dép......
Symboles de disjoncteurs expliqués: IEC, ANSI, MCB et configurations des pôles
Les schémas électriques constituent le langage universel des systèmes de puissance, des circuits de commande et des circuits imprimés. Sur ces schémas, le symbole du disjoncteur est l'un des éléments les plus importants. Sa représentation correcte est essentielle pour la sécurité, le dépannage et la fabrication. Une erreur aussi simple que la confusion entre un disjoncteur, un interrupteur manuel et un sectionneur peut entraîner de graves erreurs d'interprétation dans une usine ou pendant une interven......
Tutoriel de multiplexage de LED Arduino: contrôler plus de LED avec moins de broches
L'Arduino Uno est un outil puissant pour le prototypage, mais le pilotage direct de plusieurs LED mobilise rapidement ses 20 broches GPIO et atteint la limite absolue de courant total de 200 mA de son boîtier. Pour contourner ces contraintes matérielles sans changer de microcontrôleur, les ingénieurs et les amateurs utilisent le multiplexage de LED afin d'augmenter efficacement le nombre de sorties d'affichage. Dans ce guide, vous découvrirez les principes essentiels du balayage de matrices LED, du Ch......
Guide complet des symboles de transistors: signification, types et exemples de schémas
Que vous débutiez en électronique ou que vous soyez un ingénieur expérimenté concevant des circuits imprimés complexes, savoir lire le symbole d'un transistor est indispensable pour interpréter correctement les schémas. Présents aussi bien dans les smartphones que dans les convertisseurs de puissance, les transistors sont des composants fondamentaux de l'électronique moderne. Leurs symboles font le lien entre la conception théorique d'un circuit et sa réalisation matérielle. Une seule erreur de lectur......
Comment concevoir une carte de développement ESP32-S3 de A à Z: tutoriel de PCB à 4 couches
Concevoir votre propre carte de développement ESP32-S3 vous donne un contrôle total sur l'architecture matérielle et prépare vos projets IoT à une production commerciale. Au lieu d'utiliser une carte standard plus encombrante, vous pouvez optimiser l'espace, ne rendre accessibles que les broches GPIO nécessaires et intégrer les périphériques directement sur un seul PCB. Dans ce tutoriel, nous allons concevoir de A à Z une carte de développement ESP32-S3 à 4 couches. Nous parcourrons toutes les étapes ......
Symbole IGBT: schéma, broches, types et méthode de lecture
Points clés Repérez d'abord les bornes: la grille (G), le collecteur (C) et l'émetteur (E) sont les trois bornes principales d'un IGBT Connaissez les variantes du symbole: comparer les symboles des IGBT à canal N et à canal P permet de comprendre leurs différences Ne vous fiez pas à un seul style de dessin: les symboles IEC et ANSI/IEEE peuvent avoir des aspects différents tout en représentant le même composant Vérifiez la diode séparément: selon la convention graphique et l'application, la diode de r......