Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
5 min
- Conception du cuivre de masse pour les PCB flexibles
- Conception des doigts dorés à souder pour les PCB flexibles
- Conseils supplémentaires
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile.
PCB flexible de JLCPCB
La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la conception des PCB flexibles.
Le contour d'un PCB flexible correspond à la forme finale du circuit. Lors de sa conception, il est important de respecter les points suivants:
- La couche de contour doit être unique. Elle est généralement représentée par GM1 ou GKO
- Les anneaux de trous non métallisés et les cadres de fentes doivent également être placés sur la couche de contour
- La couche de contour ne doit contenir aucune ligne superflue
- Le contour d'un FPC ne peut pas comporter d'angles droits internes ni d'angles vifs. Il doit être fermé et ne peut pas rester ouvert
Exemple 1 de conception du contour
Exemple 2 de conception du contour
Exemple 3 de conception du contour
Exemple 4 de conception du contour
Exemple 5 de conception du contour
Conception du cuivre de masse pour les PCB flexibles
La conception du cuivre de masse est une autre considération importante pour les PCB flexibles. Lors de sa conception, évitez les grandes surfaces de cuivre, car elles peuvent réduire la flexibilité du PCB. Il est également important de concevoir le cuivre de masse sous forme de grille, avec une largeur de ligne de 0,2 mm et un espacement de 0,2 mm.
Exemple 1 de conception du cuivre de masse
Problème: bulles pendant la stratification
Cause: les grandes surfaces de cuivre de masse comportant peu d'ouvertures dans le masque de soudure peuvent emprisonner de l'air. Celui-ci peut réagir avec la surface de cuivre pendant la stratification et provoquer des points d'oxydation.
Solution: ajoutez des ouvertures dans le masque de soudure ou utilisez une conception du cuivre en grille.
Exemple 2 de conception du cuivre de masse
Problème: flexibilité réduite
Cause: les grandes surfaces de cuivre de masse peuvent réduire la flexibilité du PCB.
Solution: concevez le cuivre de masse sous forme de grille, avec une largeur de ligne de 0,2 mm et un espacement de 0,2 mm.
Exemple 3 de conception du cuivre de masse
Problème: désalignement des composants ou quantité de soudure insuffisante pendant l'assemblage SMT
Cause: du cuivre de masse recouvrant la zone entre les pastilles d'un circuit intégré ou les pastilles de doigts dorés peut provoquer la connexion de plusieurs pastilles entre elles.
Solution: ne recouvrez pas de cuivre supplémentaire la zone entre les pastilles.
Exemple 4 de conception du cuivre de masse
Problème: ponts de soudure et courts-circuits pendant la soudure
Cause: des pistes épaisses ou du cuivre de masse sur les pastilles des composants peuvent réduire l'espacement entre les pastilles.
Solution: évitez de concevoir des pistes épaisses ou du cuivre de masse sur des pastilles similaires.
Conception des doigts dorés à souder pour les PCB flexibles
Les doigts dorés à souder servent à relier les PCB flexibles à d'autres composants. Lors de leur conception, il est important de respecter les exigences suivantes:
- Les doigts à souder doivent comporter des pastilles conçues sur les couches supérieure et inférieure
- La longueur des pastilles des couches supérieure et inférieure doit être décalée de 0,5 mm et les ouvertures correspondantes du masque de soudure doivent également être décalées de plus de 0,5 mm
- Le masque de soudure doit recouvrir la pastille sur 0,5 mm, ce qui peut être obtenu en prolongeant la pastille
- Concevez des demi-trous à l'avant des doigts dorés. Concevez également un trou dans la pastille du doigt, avec un diamètre intérieur de 0,3 mm et un diamètre extérieur de 0,5 mm
- Les trous traversants des pastilles doivent être décalés et ne doivent pas être alignés sur une seule rangée
Conseils supplémentaires
En plus des conseils présentés ci-dessus, tenez compte des points suivants lors de la conception de PCB flexibles:
- Utilisez un matériau flexible adapté à l'application
- Tenez compte du rayon de courbure du PCB flexible
- Utilisez un masque de soudure compatible avec le matériau flexible
- Testez soigneusement le PCB flexible avant de l'utiliser dans un environnement de production
- En suivant ces conseils, vous pourrez concevoir des PCB flexibles adaptés à vos besoins et exigences spécifiques
En suivant ces conseils, vous pourrez concevoir des PCB flexibles adaptés à vos besoins et exigences spécifiques.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Comment connecter et choisir une diode de roue libre
Points clés à retenir Positionnement de la diode: Connectez la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais, avec sa cathode reliée au côté positif et son anode au côté négatif. Pourquoi c'est important: Lorsque le relais se désactive, la diode fournit un chemin sûr au courant restant de la bobine et évite une surtension qui pourrait endommager le transistor. Choisir la bonne diode: Sélectionnez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension d'alimentation de la bob......
Guide du brochage des relais: schémas, fonctions et tests
Points clés à retenir Fonctions des broches: Un relais électromécanique standard possède deux broches de bobine, et chaque pôle ajoute une broche commune (COM), normalement ouverte (NO) et normalement fermée (NC). Vue représentée: Les empreintes de relais sont souvent dessinées en vue de dessous, avec les broches face à vous. Lorsqu'un dessin ne précise pas sa vue, vérifiez NC et NO avec un test de continuité. Nombre de broches d'un relais: Un relais à 5 broches est généralement SPDT, un relais à 4 br......
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......