SAM vs. Keramik: Auswahl der richtigen Nanobeschichtung für Ihre Leiterplatten-Schablone
4 min
- Was sind SAM- und Keramik-Nanobeschichtungen?
- Wahl zwischen SAM und Keramik:
- Fazit:
Mit der Weiterentwicklung von SMT-Designs werden in der Elektronik engere Rasterabstände und kleinere Bauteile eingeführt. Traditionelle Schablonendienste können für größere SMD-Pads verwendet werden, aber mit fortschreitender Innovation kommen nano-beschichtete Schablonen auf den Markt. Nanobeschichtungen sind hydrophob und oleophob und stoßen Wasser, Öl und Lötpaste-Flussmittel ab. Einige Vorteile der Verwendung dieser Beschichtungen sind eine verbesserte Transfer-Effizienz, ein reduzierter Bedarf (oder eine geringere Häufigkeit) der Unterseitenreinigung und eine verringerte Brückenbildung nach dem Drucken.
Es werden zwei Arten von Nanobeschichtungen auf SMT-Schablonen verwendet. Die erste ist die Self-Assembled Monolayer (SAM) Beschichtung. SAM-Beschichtungen werden manuell auf die Unterseite oder die Boardseite der Schablone aufgetragen, wo die Folie das PCB berührt. Die Dicke dieser Beschichtungen beträgt typischerweise 2–4 Nanometer und sie sind unsichtbar. SAM-Beschichtungen nutzen sich mit der Zeit ab und können erneut aufgetragen werden. Die Hauptvorteile dieser Beschichtungen sind die reduzierte Unterseitenreinigung und die geringere Brückenbildung. Den detaillierten Bestellprozess für nano-beschichtete Schablonen finden Sie hier. Die andere Art basiert auf Keramik. Lassen Sie uns beide im Detail besprechen.
Was sind SAM- und Keramik-Nanobeschichtungen?
In der PCB-Industrie werden hauptsächlich zwei Arten von Nanobeschichtungen verwendet:
1. Self-Assembled Monolayer (SAM) Beschichtungen:
Self-Assembled Monolayers (SAMs) sind molekulare Beschichtungen, die aus Phosphonsäuren bestehen, die an die Schablonenoberfläche gebunden sind. Diese Moleküle organisieren sich selbst zu einer einzigen Molekülschicht auf der Schablonenoberfläche. Sie binden chemisch an Metalle wie Edelstahl und Nickel.
- Auftrag: Wischen, benutzerfreundlich
- Dicke: ~2–4 nm
- Sichtbarkeit: Unsichtbar, durch Oberflächenenergie-Tinte getestet
- Haltbarkeit: Nutzt sich mit der Zeit oder durch Abrieb ab
- Wiederverwendbarkeit: Kann vom Benutzer erneut aufgetragen werden
2. Keramik-Nanobeschichtungen:
Keramik-Nanobeschichtungen sind anorganische, sprühbare Schichten, die aus Keramikpartikeln in einer Polymermatrix bestehen. Diese Beschichtungen werden von Schablonenherstellern mit Spezialgeräten aufgetragen und ausgehärtet, um eine dauerhafte Anti-Haft-Oberfläche zu schaffen.
- Auftrag: Sprühen und Aushärten (durch Hersteller)
- Dicke: ~2–4 µm
- Sichtbarkeit: Farblich/UV-detektiert
- Haltbarkeit: Hervorragende Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit
- Wiederverwendbarkeit: Kann vom Benutzer nicht erneut aufgetragen werden
Experimentelle Studien haben gezeigt, dass keramisch nano-beschichtete Schablonen die Lötpastentransfer-Effizienz im Vergleich zu unbeschichteten Schablonen um bis zu 22 % verbessern können, insbesondere für kleine Bauteilflächen wie 01005 und 0,4 mm BGA. SAM-Beschichtungen zeigten hingegen gemischte Ergebnisse und verringerten manchmal die Transfer-Effizienz bei niedrigen Flächenverhältnissen.
Wahl zwischen SAM und Keramik:
Wählen Sie SAM, wenn:
- Sie Prototypen oder Kleinserien produzieren
- Sie eine schnelle und kostengünstige Beschichtung benötigen
- Ihre Schablone große Öffnungen hat
Wählen Sie Keramik, wenn:
- Sie in großer Stückzahl produzieren
- Ihr Board feine Pitch-QFNs, BGAs oder 01005 enthält
- Langfristige Haltbarkeit und Effizienz am wichtigsten sind
Fazit:
Die beiden Arten von Nanobeschichtungen sind Self-Assembled Monolayer (SAM) und Keramik-Nanobeschichtungen. Jede Beschichtungsart hat spezifische Vorteile, und es gibt einen signifikanten Kostenunterschied zwischen den beiden Beschichtungen. In diesem Artikel wurde die Auswirkung dieser beiden Beschichtungen im Vergleich zu einer unbeschichteten Schablone hinsichtlich des Lötpaste-Volumens, der Höhe und der Fläche untersucht. Beim Vergleich der Daten für das Druckvolumen der beschichteten Schablonen im Verhältnis zu einer unbeschichteten Schablone zeigte die keramische Nanobeschichtung eine Verbesserung des Druckvolumens bzw. der Transfer-Effizienz bei fast allen getesteten Bauteilen.
Die Self-Assembled Monolayer-Beschichtung zeigte jedoch eine Verringerung der Paste-Höhe, wodurch die Druckhöhe für das 0,4 mm Pitch CSP-Bauteil um mehr als 1 mil unter der Folienstärke lag. Für Bauteile größer als 01005 zeigte die Self-Assembled Monolayer-Beschichtung eine leichte Verbesserung gegenüber der unbeschichteten Schablone, während die keramische Nanobeschichtung die gleiche oder nur geringfügig höhere Druckhöhe als die unbeschichtete Schablone aufwies.
Die Gesamtergebnisse führen zu dem Schluss, dass keramische Nanobeschichtungen verwendet werden sollten, um die Druckeigenschaften zu optimieren, wenn das Aperturflächenverhältnis unter 0,66 liegt. Für Schablonen mit allen Aperturflächenverhältnissen über 0,66 sind sowohl keramische als auch Self-Assembled Monolayer-Nanobeschichtungen vorteilhaft.
Weiterlernen
Leitfaden zur Reinigung von SMT-Schablonen: Verfahren, Häufigkeit und Tipps
Wichtige Erkenntnisse zur SMT-Schablonenreinigung Die SMT-Schablonenreinigung entfernt Lotpastenrückstände von den Aperturwänden und der Schablonenunterseite und hält die Pastenübertragungseffizienz zwischen 80 % und 100 %. Branchenanalysen zufolge sind über 60 % der SMT-Fehler auf den Pastendruckschritt zurückzuführen – die meisten davon lassen sich auf ein Versagen bei der Schablonenreinigung zurückführen. Zwei Phasen sind wichtig: die Reinigung unter dem Sieb (zwischen den Zyklen, typischerweise al......
Tipps zum SMT-Schablonendesign zur Verbesserung der Lötpastenablage
Die Lotpastenapplikation durch eine Schablone ist eine Methode zur Massenproduktion von Baugruppen. Selbst mit fortschrittlichen Bestückungsautomaten und Reflow-Profilen lassen sich Defekte wie Brückenbildung, Tombstoning und unzureichende Lötstellen häufig auf ein schlechtes Schablonendesign zurückführen. Ein korrektes Schablonendesign hilft dabei, gleichmäßige und qualitativ hochwertige Lötstellen zu erzielen. Da die Bauteilgrößen immer kleiner werden und die Schaltungsdichten zunehmen, bietet JLCPC......
Wie funktioniert das Elektropolieren bei Leiterplatten-Schablonen
Um eine optimale Freigabe der Lotpaste zu gewährleisten, müssen Leiterplattenschablonenhersteller hochwertige Oberflächenbehandlungen anbieten. Eine Methode zur Verbesserung der Funktionalität von Schablonen ist das Elektropolieren. Wie verbessert Elektropolieren PCB-Schablonen und was ist es? Die kontinuierliche Anwendung von Laserstrahlen während des PCB-Schablonenherstellungsprozesses führt dazu, dass die Öffnungs- bzw. Aperturwand rau wird. Dies geschieht, weil das Blechmaterial durch den Laserstr......
Ein Leitfaden für Anfänger zu Step-Up- und Step-Down-Schablonen
Wie allgemein bekannt ist, bewegen sich Unternehmen inzwischen in Richtung 2-nm-Technologie, und die Elektronik befindet sich derzeit auf ihrem Höhepunkt. Auch die Bauteilgrößen auf Leiterplatten (PCBs) sind innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren drastisch geschrumpft. Von 1206-Bauteilen haben sich BGAs zu 0402, 0201 und noch kleineren Bauformen entwickelt. Aufgrund der geringen Bauteilgrößen und der Anforderungen an einen hohen Durchsatz können während des Lötprozesses Defekte wie Tombstoning, Brü......
SAM vs. Keramik: Auswahl der richtigen Nanobeschichtung für Ihre Leiterplatten-Schablone
Mit der Weiterentwicklung von SMT-Designs werden in der Elektronik engere Rasterabstände und kleinere Bauteile eingeführt. Traditionelle Schablonendienste können für größere SMD-Pads verwendet werden, aber mit fortschreitender Innovation kommen nano-beschichtete Schablonen auf den Markt. Nanobeschichtungen sind hydrophob und oleophob und stoßen Wasser, Öl und Lötpaste-Flussmittel ab. Einige Vorteile der Verwendung dieser Beschichtungen sind eine verbesserte Transfer-Effizienz, ein reduzierter Bedarf (......
Wann sollten elektrogeformte Schablonen gewählt werden?
Eine hochwertige PCB-Schablone ist notwendig für die präzise Aufbringung von Lötpaste. Die Bestellung einer PCB-Schablone ist bei JLCPCB einfach, unabhängig davon, ob Sie an Kleinserien oder Prototypen arbeiten. Das Elektroformverfahren beinhaltet das Abscheiden von Atomen nacheinander, um Metall, Schablonen oder Bauteile zu erzeugen. Dieses Verfahren verwandelt einen Mandrel oder eine Master-Oberfläche in eine extrem genaue Kopie. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Elektroformens ist seine Repr......